PCB 설계에서 광 커플러 사용의 중요성
1 분
- 광커플러란 무엇입니까?
- PCB 설계에 광커플러를 사용하는 이유는 무엇입니까?
- JLCPCB 부품 라이브러리의 광커플러 모델
- 광 커플러의 실용적 응용
- 결론
PCB 설계에서는 마이크로컨트롤러 신호의 보호와 신뢰성을 보장하는 것이 무엇보다 중요합니다. 이를 달성하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 광 커플러를 사용하는 것입니다. 이러한 구성 요소는 고전압 회로 및 잡음으로부터 민감한 마이크로컨트롤러 신호를 보호하는 데 중요한 광학 접지 절연을 제공합니다. 이 기사에서는 PCB 설계에서 광커플러 사용의 중요성을 살펴보고 JLCPCB 부품 라이브러리에서 사용할 수 있는 다양한 광 커플러 모델을 강조합니다.
광커플러란 무엇입니까?
광 절연체라고도 알려진 광커플러는 빛을 사용하여 두 개의 분리된 회로 사이에 전기 신호를 전송하는 전자 부품입니다. 일반적으로 단일 패키지에 들어 있는 LED와 광 트랜지스터로 구성됩니다. LED에 전기 신호가 가해지면 광 트랜지스터가 감지한 빛을 방출하고 이에 상응하는 전기 출력을 생성합니다. 이 메커니즘은 입력과 출력 사이에 전기적 절연을 제공하여 고전압이 민감한 저전압 회로에 영향을 미치지 않도록 보장합니다.
PCB 설계에 광커플러를 사용하는 이유는 무엇입니까?
절연: 광커플러는 회로의 여러 섹션 사이에 갈바닉 절연을 제공하여 민감한 구성 요소를 고전압 및 잡음으로부터 보호합니다.
신호 무결성: 시끄러운 환경의 간섭을 방지하여 마이크로컨트롤러 신호가 깨끗하고 정확하게 유지되도록 하여 신호 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
안전성: 광커플러는 고전압 섹션과 저전압 섹션을 분리함으로써 전자 설계의 안전성을 강화하고 손상 및 감전 위험을 줄입니다.
다양성: 광커플러는 전원 공급 장치 회로, 통신 인터페이스, 신호 처리 등 다양한 응용 분야에 사용될 수 있으므로 PCB 설계의 다양한 구성 요소가 됩니다.
JLCPCB 부품 라이브러리의 광커플러 모델
JLCPCB는 다양한 애플리케이션에 적합한 광범위한 광 커플러 모델을 제공합니다. 다음은 몇 가지 예시입니다.
4N35: 광 트랜지스터 출력이 있는 일반적으로 사용되는 광 커플러로, 범용 절연에 적합합니다.
PC817: 높은 절연 전압을 갖춘 저가형 광 커플러로, 고전압 섹션에서 저전압 회로를 절연하는 데 이상적입니다.
HCPL-3700: 임계값 감지 기능을 갖춘 고급 광 커플러로 정밀한 신호 분리가 필요한 애플리케이션에 사용됩니다.
TLP521: 통신 및 신호 처리 애플리케이션에 사용되는 고속 광 커플러입니다.
JLCPCB 부품 라이브러리의 다양한 광 커플러 모델
광 커플러의 실용적 응용
전원 공급 장치 격리: 광 커플러는 전원 공급 장치의 제어 신호를 격리하여, 고전압 변동이 저전압 제어 회로에 영향을 미치지 않도록 합니다.
마이크로컨트롤러 보호: 광 커플러는 마이크로컨트롤러의 입력과 출력을 외부 회로로부터 격리시켜 전압 스파이크와 노이즈로부터 마이크로컨트롤러를 보호합니다.
데이터 통신: 광 커플러는 직렬 통신 인터페이스에서 데이터 라인을 격리하고 보호하여 안정적인 데이터 전송을 보장합니다.
신호 격리: 신호 처리 응용 분야에서 광 커플러는 잡음이 많은 부분을 민감한 구성 요소로부터 격리하여 신호의 무결성을 유지합니다.
결론
광커플러는 광학 접지 절연을 제공하고 마이크로 컨트롤러 신호를 보호하며 전자 회로의 전반적인 신뢰성과 안전성을 향상시켜 PCB 설계에서 중요한 역할을 합니다. JLCPCB 부품 라이브러리는 다양한 설계 요구 사항에 맞는 다양한 광커플러 모델을 제공합니다. 광커플러를 PCB 설계에 통합하면 견고하고 안정적인 성능을 보장하고 마이크로 컨트롤러 및 기타 민감한 구성 요소를 고전압 및 잡음으로부터 보호할 수 있습니다.
광 커플러를 효과적으로 사용하면 PCB 설계의 성능과 신뢰성이 크게 향상되어 현대 전자 장치의 필수 구성 요소가 됩니다. 전원 공급 장치, 통신 인터페이스 또는 신호 처리 회로를 설계하는 경우 광 커플러는 회로를 안전하게 유지하고 올바르게 작동하는 데 필요한 절연 및 보호 기능을 제공합니다.
지속적인 성장
전원 기판과 제어 기판을 나누는 장점: 전자공작을 나중에 고치기 쉽게 만드는 회로 블록 설계
전자공작 작품이 복잡해지면 회로를 기판 한 장에 모을지, 기능별로 나눌지 고민하게 됩니다. LED만 켜는 간단한 공작은 한 장으로 충분하지만, 모터, 센서, MCU, 디스플레이가 들어가면 배선이 늘어 구조를 파악하기 어려워집니다. 이럴 때 전원 기판과 제어 기판을 나누면 문제 해결을 위한 수정이나 기능 추가를 위한 개조가 쉬워집니다. 전원 기판과 제어 기판은 각각 어떤 역할을 하나요? 전원 기판 배터리나 AC 어댑터에서 들어온 전기를 회로에서 쓰기 좋은 전압으로 정리하는 부분입니다. 12V를 5V로 낮추거나 5V에서 3.3V를 만들고, 역극성 연결이나 과전류로부터 회로를 보호합니다. 전자공작에서 많이 쓰는 5V와 3.3V를 여기서 만들어 두고, 부품별로 필요한 전압과 전류에 맞춰 공급하는 구조입니다. 제어 기판 MCU나 로직 IC를 중심으로 센서 값을 읽고, LED를 켜고, 모터의 동작을 판단하는 두뇌에 해당합니다. 전원 기판이 전기를 정리하는 역할이라면, 제어 기판은 동작을 결정하는 역할입니......
PCB 비아 종횡비 계산: 홀 직경과 도금 신뢰성
리플로우나 열 사이클 이후에야 간헐적인 오픈 불량이 나타난다면 PCB 비아의 도금 상태를 확인해야 합니다. 비아 종횡비(via aspect ratio)는 기판 두께 또는 비아 깊이와 드릴 직경의 관계를 나타내며, 깊고 좁은 홀을 얼마나 균일하게 도금할 수 있는지 판단하는 주요 지표입니다. 종횡비가 지나치게 크면 홀 중앙까지 도금액이 원활하게 공급되지 않아 동박이 얇아지거나 보이드와 배럴 균열이 생길 가능성이 커집니다. 이 글에서는 계산식, 스루홀과 마이크로비아의 일반 범위, 설계 방법과 제조 공정을 살펴봅니다. 핵심 요약 종횡비 = 기판 두께 또는 비아 깊이 ÷ 도금 전 드릴 직경입니다. 스루홀 종횡비가 커질수록 홀 중앙의 도금 균일도 관리가 어려워집니다. 기판 두께를 줄이거나 허용 가능한 가장 큰 드릴을 사용하면 제조 여유가 커집니다. 일반 범위는 참고값이며 제조사의 실제 홀·도금 능력을 먼저 확인해야 합니다. PCB 제조에서 비아 종횡비가 의미하는 것 비아 종횡비 계산식 PCB 비아 종횡비......
PCB 임피던스란? 계산 공식과 제어 방법
임피던스는 PCB 설계, 특히 고속·고주파 회로에서 중요한 복소 파라미터입니다. PCB 트레이스가 교류(AC) 신호의 흐름에 제공하는 전체 방해 정도를 나타냅니다. 실제 PCB 트레이스는 길이와 폭, 두께를 가지며 기준면 위에 배치되므로 저항, 인덕턴스와 커패시턴스가 선로 전체에 분포합니다. 따라서 임피던스가 0인 이상적인 도선처럼 동작하지 않습니다. PCB 임피던스는 신호 무결성과 전력 전달, 시스템 성능에 직접 영향을 줍니다. 이 글에서는 임피던스의 뜻과 공식, 임피던스 제어가 필요한 이유, 영향을 주는 요소와 설계 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 임피던스 Z는 저항 R과 리액턴스 X를 포함하며 주파수에 따라 달라집니다. 고속 신호에서는 PCB 트레이스를 단순 도선이 아닌 전송선로로 다뤄야 합니다. 선폭·동박 두께·유전체·기준면 거리·솔더 마스크와 비아 구조가 특성 임피던스에 영향을 줍니다. 제조사의 실제 스택업을 기준으로 계산하고 시뮬레이션과 측정으로 검증해야 합니다. 임피던스란? 임피던스......
계층형 회로도 설계: 복잡한 PCB를 기능별로 구성하는 방법
핵심 요약 계층형 회로도는 상위 기능 블록과 중첩된 하위 시트를 연결해 복잡한 회로를 구조적으로 정리합니다. 기능별 분할은 작업 오류를 줄이고 팀원의 병행 개발과 검증된 하위 회로의 재사용을 돕습니다. 상위 블록 구성, 포트 방향 정의, 넷 범위 관리, PCB 레이아웃 반영의 네 단계로 진행합니다. 하위 시트를 복제할 때는 넷 범위 충돌과 BOM 참조 번호의 중복을 확인해야 합니다. EasyEDA에서 설계한 회로를 JLCPCB의 PCB 제조 및 SMT 조립으로 연결할 수 있습니다. 2~32층 기판 등 제조 사양은 선택한 공정과 주문 조건에 맞춰 확인합니다. 계층형 회로도 설계의 기본 개념 계층형 회로도는 복잡한 전자 회로를 상위 기능 블록과 하위 시트로 구성하는 방식입니다. 여러 페이지에 회로를 평면적으로 나열하는 대신 기능 간 관계를 구조적으로 표현합니다. 고밀도 하드웨어의 연결을 관리하고 신호 연결 오류를 줄이며 다층 PCB 제작을 준비하는 데 도움이 됩니다. 계층형 회로도란? 계층형 회로......
PCB 리버스 엔지니어링(역설계): 회로도·넷리스트 복원 가이드
핵심 요약 BOM 및 부품 매핑 → 레이어·넷리스트 추출 → 회로도 복원과 DFM 검증의 3단계로 진행합니다. 광학 이미지보다 멀티미터로 확인한 전기적 연결과 검증된 넷리스트를 우선합니다. 외층은 스캔할 수 있지만 블라인드·베리드 비아가 있는 HDI는 micro-CT 또는 디레이어링이 필요할 수 있습니다. 트레이스 폭을 그대로 복사하지 말고 새 적층과 유전체 두께에 맞춰 임피던스를 다시 계산합니다. 마킹이 없는 IC는 전원 핀, 주변 부품, 핀 연결과 동작 신호를 함께 분석합니다. 동작 중인 장비의 PCB가 있지만 공급업체가 사라지고 설계 파일도 남아 있지 않은 경우가 있습니다. PCB 리버스 엔지니어링 또는 PCB 역설계는 완성된 기판을 분석해 회로도, BOM, 넷리스트와 제조 데이터를 복원하는 과정입니다. 이 글에서는 3단계 작업 흐름, 적합한 이미지 장비, HDI 비아 분석, 마킹 없는 IC 식별과 재제작 전 DFM 검증 방법을 설명합니다. PCB 리버스 엔지니어링이란? PCB 역설계는 ......
임피던스란? 공식·스킨 효과·PCB 임피던스 설계 가이드
임피던스는 교류 회로와 고속 PCB 설계에서 반드시 이해해야 하는 기본 개념입니다. 이 글에서는 임피던스 공식과 위상, 스킨 효과, 임피던스 정합, 부품 선택 및 전송선로의 특성 임피던스를 정리합니다. 임피던스란? 임피던스(Z)는 교류 전류의 흐름을 방해하는 전체 성분으로, 저항(R)과 리액턴스(X)로 구성됩니다. 저항은 전류를 제한하고, 리액턴스는 커패시터와 인덕터에서 에너지를 저장하거나 방출하는 과정과 관련됩니다. Z = R + jX 여기서 R은 저항 성분, X는 리액턴스 성분, j는 허수 단위입니다. 커패시터와 인덕터의 리액턴스는 주파수에 따라 달라지므로 교류 회로의 임피던스도 주파수 의존성을 갖습니다. 임피던스의 크기와 위상각은 다음과 같습니다. |Z| = √(R² + X²) θ = arctan(X/R) 전압과 전류 사이의 위상 관계는 변압기, 모터, 교류 전력 시스템의 역률과 동작 특성에 영향을 줍니다. 스킨 효과 주파수가 높아지면 교류 전류가 도체 단면 전체보다 표면 부근에 집중되는......