시스템 온 모듈 설계 가이드: 칩다운 설계를 대체하는 민첩한 대안
5 분
- 시스템 온 모듈(SoM)이란 무엇입니까?
- 시스템 온 모듈과 칩다운 설계: 실제 트레이드오프
- SoM vs SoC vs SBC
- SoM 아키텍처와 캐리어 보드의 역할
- 시스템 온 모듈의 장점
- 시스템 온 모듈의 예시와 활용 분야
- 신뢰할 수 있는 SoM 캐리어 보드 설계
- 알맞은 시스템 온 모듈 선택하기
- 시스템 온 모듈에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
- 결론
베어 시스템 온 칩(SoC)부터 맞춤형 임베디드 하드웨어를 설계하는 일은 고속 메모리 배선, RF 튜닝, 전원 시퀀싱 때문에 시간이 오래 걸리고 복잡하며 위험 부담도 큽니다. 시스템 온 모듈(SoM)을 사용하면 이러한 난관을 피할 수 있습니다. 모듈 공급업체가 핵심 연산 서브시스템(CPU, RAM, 스토리지, PMIC)을 사전 검증된 모듈로 패키징해 제공하므로, 설계자는 맞춤형 캐리어 보드 설계에만 온전히 집중할 수 있습니다.
이 가이드에서는 시스템 온 모듈이 무엇인지, 어떤 경우에 칩다운 설계보다 SoM이 유리한지, 그리고 모듈 선정과 인터페이스 계획부터 PCB 레이아웃과 시제품 제작까지 신뢰할 수 있는 캐리어 보드를 설계하는 방법을 설명합니다.
이 가이드에서 다루는 내용:
- 시스템 온 모듈(SoM)이란 무엇이며, 칩다운 설계와 어떻게 다른지
- 어떤 경우에 SoM이 더 나은 엔지니어링 선택인지
- SoM 아키텍처에서 모듈과 캐리어 보드가 어떻게 역할을 나누는지
- 캐리어 보드 설계 시 실무적으로 고려해야 할 사항
- 제품에 맞는 SoM을 선택하는 방법
시스템 온 모듈(SoM)이란 무엇입니까?
시스템 온 모듈(SoM)은 컴퓨터 온 모듈(CoM)이라고도 불리며, 프로세서 또는 SoC, RAM, 플래시 스토리지, 전원 관리 IC(PMIC), 그리고 대개 무선 통신 기능까지 핵심 연산 서브시스템을 하나의 모듈에 담은, 바로 통합해 쓸 수 있는 소형 회로 기판입니다. SoM은 단독으로 동작하는 제품이 아닙니다. 외부와 연결되어 완전한 임베디드 시스템을 이루려면 맞춤형 캐리어 보드(베이스보드)에 장착해야 합니다.
SoM에는 무엇이 포함됩니까?
일반적인 SoM에는 다음과 같은 요소가 통합되어 있습니다.
- SoC 또는 프로세서: 애플리케이션 CPU로, Linux용으로는 ARM Cortex-A, RTOS용으로는 Cortex-M이 주로 쓰입니다
- RAM: LPDDR4, LPDDR4X 또는 DDR4로, 모듈 PCB 위에서 배선과 검증이 이미 완료되어 있습니다
- 플래시 스토리지: OS와 펌웨어를 저장하는 eMMC 또는 QSPI 플래시
- PMIC: 모든 내부 전압 레일과 시퀀싱, 레귤레이션을 담당하는 전원 관리 IC
- 무선 기능(다수 모델에 탑재): Wi-Fi, 블루투스, 경우에 따라 LTE까지 지원하며, 안테나와 RF 프런트엔드가 정합 및 사전 인증되어 있습니다
- 주변 수동 소자: 모든 고주파 디커플링 커패시터는 모듈 공급업체가 관리된 제조 조건에서 배치합니다. 고속 프로세서에 깨끗한 전원 레일을 유지하려면 PCB 레이아웃에서 바이패스 및 디커플링 커패시터의 설계와 배치가 매우 중요합니다.
모듈 위의 모든 부품과 트레이스는 모듈 공급업체가 한 번 검증합니다. 같은 모듈을 사용하는 모든 제품은 그 검증 결과를 그대로 이어받습니다.

그림: 애플리케이션 프로세서, DDR 버스로 연결된 LPDDR4 RAM, eMMC 플래시, PMIC, 안테나 일체형 Wi-Fi·블루투스 모듈이 하나의 PCB에 통합된 시스템 온 모듈
시스템 온 모듈과 칩다운 설계: 실제 트레이드오프
이 글의 제목이 답하고자 하는 핵심 질문이 바로 이것입니다. 두 방식 모두 타당한 엔지니어링 선택이며, 어느 쪽이 맞는지는 생산 수량, 보유 전문성, 개발 일정에 따라 달라집니다.
칩다운 설계란 무엇입니까?
칩다운 설계란 베어 SoC와 RAM, 플래시, PMIC, RF 프런트엔드, 크리스털, 디커플링 회로망 등 모든 지원 부품을 제품 PCB에 직접 배치하는 방식입니다. DDR 배선, 전원 시퀀싱, RF 레이아웃을 모두 직접 책임져야 합니다. 완전한 맞춤형 기판을 얻을 수 있지만, 그 대가로 상당한 엔지니어링 역량과 개발 기간이 필요합니다.
시스템 온 모듈이 더 나은 선택인 경우
소량~중량 생산 제품과 1세대 하드웨어에서 가장 중요한 측면들에서는 SoM이 우위에 있습니다.
- DDR 메모리 배선 - LPDDR4/LPDDR4X 인터페이스는 타이밍 마진이 매우 빠듯하며, 길이를 정밀하게 맞춘 배선이 필요합니다. 적층 구조를 바꾸거나 레이아웃을 수정하면 이전에 검증한 타이밍이 무효가 될 수 있습니다. SoM에서는 이 문제를 모듈 공급업체가 한 번 해결하고, 모든 캐리어 보드가 이를 재사용합니다.
- 전원 시퀀싱 - 프로세서에 규정된 전원 인가 순서를 지키지 않으면 부팅 불량이 발생하거나, 경우에 따라 소자가 영구적으로 손상될 수 있습니다. SoM은 PMIC와 시퀀싱 로직을 내장하고 있으므로, 캐리어 보드는 깨끗하고 안정적인 입력 전압을 공급하는 역할만 하면 됩니다.
- RF 및 무선 인증 - 2.4GHz 또는 5GHz RF 프런트엔드를 설계하려면 안테나 정합, SAR 적합성 시험, FCC/CE 시험소 인증이 필요하며, 이에 드는 비용은 10,000~40,000달러에 달하고 기간도 수개월이 걸립니다. 사전 인증된 SoM 무선 서브시스템을 사용하면 설계 중 RF 부분에 대해서는 이러한 작업을 피할 수 있습니다.
- BSP 및 소프트웨어 지원 - SoM 공급업체는 검증된 Linux BSP, 실시간 커널, 디바이스 트리, 업데이트 인프라를 제공합니다. 칩다운 설계에서 이에 준하는 BSP를 구축하고 유지하려면 제품 수명 기간 내내 전담 펌웨어 엔지니어링 인력이 필요합니다.
- 출시 기간 - Ezurio가 인용한 한 연구에 따르면, 완전 맞춤형 설계 대신 SoM을 사용했을 때 IoT 제품 개발 기간이 9~12개월 단축되었습니다. 이 수치를 차치하더라도, DDR 브링업과 RF 검증이 필요 없다는 점만으로도 기판 재설계(스핀)를 1~3회 줄일 수 있습니다.
중요: 모듈의 무선 서브시스템이 사전 인증을 받았다고 해서 모든 인증 작업이 사라지는 것은 아닙니다. 캐리어 보드, 인클로저, 케이블 어셈블리가 모두 방사 방출에 영향을 미치므로, 최종 조립된 제품은 별도로 FCC/CE 시험을 받아야 합니다. 모듈 인증은 시험 범위와 비용을 줄여 줄 뿐, 최종 제품 시험을 대체하지는 않습니다.
칩다운 설계가 적합한 경우
- 대량 생산 - 연간 50,000~100,000대 이상이 되면, 완성 모듈 대비 베어 칩의 낮은 단위당 BOM 비용이 더 높은 NRE(초기 개발비)를 상쇄하기 시작합니다. 베어 SoC는 RAM, 플래시, PMIC, RF 회로를 묶은 모듈보다 저렴합니다.
- 극한의 크기 또는 전력 최적화 - 보청기, 체내 이식형 기기, 1W 미만 센서 노드처럼 1입방밀리미터와 1밀리와트가 중요한 경우, 칩다운 방식의 배치와 통합은 어떤 표준 모듈 폼 팩터로도 구현할 수 없는 밀도를 달성합니다.
- 특수 하드웨어 요구 사항 - 내방사선 설계, 상용 SoM 사양을 넘어서는 온도 범위, 맞춤형 실리콘 통합이 필요한 제품에는 현실적인 SoM 선택지가 없습니다.
빠른 선택 가이드
| 제품에 필요한 것이... | 선택 |
|---|---|
| 빠른 출시 | SoM |
| 무선 인증 | SoM |
| 연간 5만 대 미만 | SoM |
| 최저 BOM 비용 | 칩다운 |
| 초소형 폼 팩터 | 칩다운 |
| DDR 설계 역량 보유 | 칩다운 |
비용 교차점 이해하기
비용 교차점이란 NRE, BOM, 인증, 유지보수, 엔지니어링 시간까지 전체 비용을 모두 고려했을 때, 칩다운 설계의 단위당 비용이 SoM보다 저렴해지는 생산 수량을 말합니다.
- Oxit(IoT 엔지니어링 서비스 업체): 손익분기점은 "일반적으로 5만~10만 대 사이"입니다. 이 회사의 LoRa 사례에서는 연간 10만 대 기준으로 칩다운 설계가 대당 4.42달러, 모듈 방식이 대당 7.30달러였습니다.
- Avnet Silica: 칩다운 설계는 "대량으로 판매되는 제품, 일반적으로 연간 50,000대 이상인 제품에 가장 적합"합니다.
- Critical Link / Arm 개발자 자료: NRE 상각, 지속적인 유지보수 비용, 18개월 ROI 기간을 반영하면 손익분기점이 "연간 약 3,000대"까지 낮아질 수 있습니다.
3,000대에서 100,000대에 이르는 넓은 범위는 실제 편차를 반영한 것입니다. 무선 인증이 복잡하고, BSP 규모가 크며, 팀 규모가 작은 제품은 교차점이 더 높은 수량 쪽으로 이동합니다. 반대로 연결 기능이 단순하고, 기존 레퍼런스 BSP가 있으며, 사내에 DDR 레이아웃 전문가가 있는 제품은 교차점이 낮아집니다.
교차점은 고정된 숫자가 아닙니다. 제품의 복잡도, 인증 범위, 사내 전문성, NRE 예산, 그리고 엔지니어링 시간을 어떻게 계산하느냐에 따라 달라집니다.
| 항목 | SoM | 칩다운 |
|---|---|---|
| NRE 비용 | 낮음, DDR·RF·PMIC를 공급업체가 처리 | 높음, 기판 전체 설계·RF 레이아웃·BSP 필요 |
| 단위당 BOM 비용 | 높음, 모듈에 부품이 묶여 있음 | 낮음, 베어 칩이 더 저렴함 |
| PCB 복잡도 | 4~6층(캐리어 보드) | 8~12층 이상(DDR + RF) |
| 첫 하드웨어까지 걸리는 기간 | 수주~수개월 | 일반적으로 6~18개월 |
| DDR 레이아웃 전문성 | 불필요 | 필요 |
| RF 설계 전문성 | 불필요(사전 인증된 무선 기능) | 필요 |
| 무선 인증 비용 | 절감, 모듈 단위 인증 활용 | FCC/CE 시험소 전체 시험 필요 |
| 수량 손익분기점 | 연간 5만~10만 대 미만에서 유리 | 연간 5만~10만 대 초과에서 유리 |
| BSP 유지보수 | 공급업체가 지속적으로 업데이트 제공 | 사내 또는 외주 업체 책임 |
SoM vs SoC vs SBC
맞춤형 임베디드 제품을 성공적으로 설계하려면 실리콘 부품, 통합 모듈, 완성형 프로토타이핑 보드를 명확히 구분해야 합니다. 이 세 가지는 자주 혼동되지만, 제품 생산 주기에서 맡는 역할은 완전히 다릅니다.
| 특징 | SoC | SoM | SBC | 칩다운 |
|---|---|---|---|---|
| 정의 | 단일 실리콘 칩 | SoC + RAM/플래시/PMIC를 소형 기판에 탑재 | I/O 포트를 갖춘 완성형 컴퓨터 | 베어 칩으로 만든 완전 맞춤형 기판 |
| 즉시 사용 가능 여부 | 불가 - 부품임 | 불가 - 캐리어 보드 필요 | 가능, 구매 즉시 사용 | 불가 - 전체 개발 주기 필요 |
| 맞춤화 | 없음(부품임) | 높음, 맞춤형 캐리어 보드 활용 | 낮음 - I/O 배치 고정 | 완전 - 모든 부품을 직접 선택 |
| 설계 위험 | 매우 높음 | 낮음~중간 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
| PCB 복잡도 | 높음, 8~12층 이상 | 중간, 캐리어 보드 4~6층 | 해당 없음 | 높음, 8~12층 이상 |
| 적합한 생산 수량 | 매우 많음 | 소량~중량 | 프로토타이핑/ 취미용 | 대량(연간 5만 대 이상) |
| 인증 부담 | FCC/CE 전체 인증 필요 | 무선 기능이 사전 인증된 경우 절감 | 제품 내장용으로는 해당 없음 | FCC/CE 전체 인증 필요 |
| 예시 | NXP i.MX 8M Plus | Toradex Verdin, Raspberry Pi CM5 | Raspberry Pi 5 | 맞춤형 IoT 게이트웨이 메인보드 |
라즈베리 파이는 시스템 온 모듈입니까?
표준 Raspberry Pi 5는 싱글 보드 컴퓨터(SBC)입니다. USB, HDMI, 이더넷, GPIO 헤더를 갖추고 있어 구매 즉시 동작합니다. SoM이 아닙니다.
반면 Raspberry Pi Compute Module 4와 CM5는 진정한 SoM입니다. 표준 커넥터를 없애고 고밀도 보드 투 보드 커넥터를 통해 BCM 프로세서와 메모리를 노출하므로, 동작시키려면 맞춤형 캐리어 보드가 필요합니다.
SoM과 SBC의 차이는 무엇입니까?
SBC는 I/O 배치가 고정된, 단독으로 동작하는 완성형 컴퓨터입니다. SoM은 표준 커넥터가 없고 그 자체로는 아무 기능도 하지 않으며, 설계팀이 직접 설계한 캐리어 보드에 꽂아 사용합니다. 그 덕분에 제품의 물리적 치수와 외부 I/O를 완전히 직접 제어할 수 있습니다.
SoM 아키텍처와 캐리어 보드의 역할
캐리어 보드란 무엇입니까?
캐리어 보드는 시스템 온 모듈을 장착하는 맞춤형 PCB입니다. 전원 입력, 주변 장치 커넥터(USB, 이더넷, HDMI, 카메라, GPIO), 그리고 애플리케이션 전용 회로를 제공합니다. 복잡한 고속 연산 서브시스템은 SoM이 담당하고, 제품 고유의 I/O는 캐리어 보드가 담당합니다.
SoM에는 무엇이 남습니까?
고속 임피던스 제어 배선이나 전문적인 RF 설계가 필요한 요소는 모두 모듈에 들어갑니다.
- CPU/SoC와 그 내부 전원 도메인
- 타이밍과 길이가 모두 맞춰진 트레이스로 연결된 DDR 메모리(LPDDR4/LPDDR4X)
- eMMC 플래시
- PMIC와 부팅 시퀀싱 로직
- 정합된 안테나를 갖춘 Wi-Fi/BT 모듈(무선 모델의 경우)
- 크리스털 발진기와 PLL
- 소형 모듈 풋프린트 안에서 고밀도 배선을 가능하게 하는 블라인드 비아와 베리드 비아
이러한 작업은 모듈 공급업체가 온도, 전압, EMC 조건 전반에 걸쳐 한 번 검증합니다. 모든 캐리어 보드는 재설계 없이 그 검증 결과를 그대로 이어받습니다.
캐리어 보드에는 무엇이 들어갑니까?
캐리어 보드는 애플리케이션 전용 I/O와 전원 입력을 담당합니다.
- 보호 회로(역극성, 과전압, 돌입 전류 제한)를 갖춘 입력 전원 커넥터
- SoM의 입력 전압 레일을 공급하는 DC/DC 레귤레이션
- USB 호스트/디바이스 커넥터
- HDMI, DSI 또는 LVDS 디스플레이 출력
- 이더넷 PHY와 RJ45(모듈에 통합되지 않은 경우)
- 카메라 커넥터(MIPI CSI-2)
- 산업용 인터페이스 - CAN 버스, RS-485, RS-232
- 센서 커넥터와 ADC 입력
- 배터리 백업이 있는 실시간 클록(RTC)
- 제품 고유의 각종 I/O
고속 회로의 복잡성은 모듈이 맡기 때문에, 캐리어 보드는 일반적으로 4~6층이면 충분하며 일반 PCB 제조 공장에서 제작할 수 있습니다. 반면 DDR 메모리를 포함한 칩다운 설계는 일반적으로 8~12층, HDI 적층 구조, 그리고 전반적으로 더 엄격한 임피던스 공차가 필요합니다.
대표적인 SoM 커넥터 유형
SoM과 캐리어 보드 사이의 기계적 인터페이스는 견고성, 업그레이드 용이성, 비용에 영향을 미칩니다.
- 보드 투 보드(메자닌) - 예: Hirose DF40. Raspberry Pi CM4와 CM5는 각각 100핀 고밀도 커넥터 2개를 사용합니다. 소켓 방식이라 교체가 가능하며, 현장에서 업그레이드할 수 있습니다.
- SO-DIMM 에지 커넥터 - 노트북 RAM과 같은 폼 팩터입니다. Toradex Verdin은 DDR4 SO-DIMM 에지 커넥터를, NVIDIA Jetson Orin Nano는 260핀 SO-DIMM을 사용합니다. 견고하고 비용 효율적이며, 납땜 없이 모듈을 교체할 수 있습니다.
- 캐스털레이티드 에지 / 납땜 실장 - 반원형으로 잘린 캐스털레이티드 하프 비아를 캐리어 보드 패드에 직접 납땜합니다. ESP32-WROOM 모듈이 이 방식을 사용합니다. 높이가 가장 낮고 진동에 가장 강하지만, 현장에서 교체할 수는 없습니다.
- LGA 납땜 실장 - 모듈 밑면의 LGA(Land Grid Array) 패드를 직접 리플로우 납땜합니다. OSM 표준 모듈이 이 방식을 사용합니다. 매우 소형이며, 영구적으로 부착됩니다.
트레이드오프: 소켓형 커넥터는 교체와 업그레이드가 가능한 대신 높이와 커넥터 비용이 추가됩니다. 납땜 방식은 가장 견고하고 소형이지만, 영구적으로 고정됩니다.
캐리어 보드 설계 워크플로
일반적인 SoM 기반 제품 개발 주기는 프로세서 설계에서 시스템 수준 통합으로 초점을 옮기는 체계적인 순서를 따릅니다.
- 프로세서와 인터페이스 요구 사항을 정의합니다.
- 호환되는 SoM 제품군을 선택합니다.
- 커넥터 배치와 기구 설계를 계획합니다.
- 캐리어 보드의 전원 트리를 설계합니다.
- 고속 인터페이스를 배선합니다.
- 신호 무결성과 전원 무결성을 검증합니다.
- 시제품을 제작하고 검증합니다.
- 인증 시험과 양산을 준비합니다.

그림: 보드 투 보드, SO-DIMM 또는 캐스털레이티드 커넥터를 통해 애플리케이션 전용 캐리어 보드에 연결된 시스템 온 모듈의 아키텍처 다이어그램
시스템 온 모듈의 장점
더 빠른 출시
SoM은 설계 과정에서 반복이 가장 많고 실패하기 쉬운 단계를 없애 줍니다. Ezurio가 IoT 제품에 대해 인용한 9~12개월의 개발 기간 단축은 DDR 레이아웃 재설계, 메모리 서브시스템 검증, BSP 포팅을 없앤 데서 비롯됩니다. 이 작업들은 모두 첫 하드웨어 완성을 지연시키는 병렬 경로상의 걸림돌입니다.
하드웨어 위험 감소
LPDDR4와 LPDDR4X 배선은 타이밍 마진이 매우 빠듯하며, 길이를 정밀하게 맞춘 배선이 필요합니다. 칩다운 기판에서는 적층 구조를 바꾸거나 레이아웃을 수정하면 타이밍이 무효가 될 수 있습니다. RF 프런트엔드 설계에는 안테나 정합, 금지 영역(keep-out) 관리, SAR 적합성까지 더해집니다. SoM에서는 이 두 가지 모두 모듈 출하 전에 공급업체가 검증을 마칩니다.
캐리어 보드는 90Ω 차동의 USB 2.0, 100Ω의 HDMI, 수 MHz의 I2C처럼 상대적으로 저속인 신호를 다루므로, 첫 제작 성공률이 훨씬 높습니다. 캐리어 보드의 임피던스 제어 모범 사례는 전송 선로의 반사와 신호 감쇠를 방지하기 위한 JLCPCB의 레이아웃 가이드라인을 참고하십시오.
더 쉬운 인증
사전 인증된 무선 모듈은 RF 서브시스템에 대해 FCC 및 CE 모듈 인증을 보유하고 있습니다. 이러한 모듈을 사용하면, 안테나, RF 프런트엔드, 무선 스택은 모듈을 받기 전에 이미 공인 시험소에서 시험을 마친 상태입니다.
중요: 그렇다고 최종 제품 인증이 면제되는 것은 아닙니다. 캐리어 보드, 인클로저, 케이블 어셈블리가 방사 방출에 영향을 미치므로, 완성된 제품은 별도로 FCC/CE 시험을 받아야 합니다. 모듈 인증은 시험 범위와 비용을 줄여 줄 뿐, 최종 시험을 대체하지는 않습니다.
장기 공급 보장
산업용 SoM은 10~15년의 공급 보장과 함께 출시됩니다. Compulab은 15년간의 생산을 보장합니다. Toradex의 Verdin 제품군은 최소 2036년까지 공급이 약속되어 있습니다. 프로세서가 단종(EOL)되더라도 같은 제품군 안의 핀 호환 모듈로 업그레이드하면, 캐리어 보드를 재설계하지 않고도 연산 성능을 업데이트할 수 있습니다.
확장 가능한 제품군
하나의 SoM으로 여러 제품을 구동할 수 있습니다. 저가형 캐리어 보드와 고성능 캐리어 보드가 동일한 Raspberry Pi CM5 또는 Toradex Verdin 모듈을 함께 사용할 수 있습니다. 캐리어 보드를 업데이트하더라도 연산 서브시스템을 다시 검증할 필요가 없으며, 모듈의 검증 결과가 그대로 이어집니다.
| 장점 | 피할 수 있는 작업 | 실질적 효과 |
|---|---|---|
| 더 빠른 출시 | DDR 배선, 메모리 브링업, BSP 포팅 | 최대 9~12개월 단축(Ezurio 인용) |
| 하드웨어 위험 감소 | DDR 재설계 실패, RF 레이아웃 재작업 반복 | PCB 첫 제작 성공률 향상 |
| 더 쉬운 인증 | RF 시험소 전체 시험 범위 | FCC/CE 비용 및 기간 절감 |
| 장기 공급 보장 | SoC 단종(EOL)에 따른 제품 공급 차질 | 10~15년의 모듈 생산 보장이 일반적 |
| 확장 가능한 제품군 | 제품 파생 모델마다 전체 재설계 | 제품별 캐리어 보드 하나, 모듈은 공유 |
| 더 단순한 캐리어 PCB | 8~12층 HDI 요구 사항 | 4~6층 캐리어 보드, 표준 공정으로 제작 |
시스템 온 모듈의 예시와 활용 분야
시스템 온 모듈의 대표적인 활용 분야
일부 연산 서브시스템은 맞춤형 칩다운 방식으로 만들어지지만, 까다로운 요구 조건을 가진 여러 하드웨어 분야에서는 전문 시스템 온 모듈 솔루션이 표준으로 자리 잡고 있습니다.
- 산업 자동화: HMI(Human-Machine Interface), 견고한 PLC(Programmable Logic Controller), 산업용 게이트웨이는 산업용 ARM 모듈의 긴 수명 주기 보장과 넓은 동작 온도 범위를 활용합니다.
- 의료 기기: 영상 진단 시스템, 임상용 인공호흡기, 휴대용 생체 신호 모니터는 사전 검증된 SoM 하드웨어를 활용해 엄격한 의료 인증 절차를 간소화합니다.
- 로보틱스: 무인 운반차(AGV)와 협동 로봇 팔은 GPU나 NPU가 고도로 통합된 모듈을 사용해 복잡한 위치 추정과 실시간 경로 계획을 처리합니다.
- IoT 게이트웨이: 차량 관제 트래커와 전력망 모니터는 통합형 저전력 마이크로컨트롤러와 사전 인증된 셀룰러·Wi-Fi 모듈을 함께 사용합니다.
- 엣지 AI: 스마트 리테일 카메라와 예지 정비 장비는 고성능 신경망 처리 모듈을 활용해 이미지 분류 및 객체 검출 모델을 현장에서 직접 실행합니다.
- 운송 시스템: 상용 트럭의 인포테인먼트 시스템과 디지털 계기판은 지속적인 진동과 열 사이클에 대한 내성이 높은 소켓형 또는 납땜형 SoM을 사용합니다.
ESP32 모듈: 모듈형 임베디드 설계의 가벼운 입문
ESP32-WROOM-32는 입문용 모듈형 설계의 업계 표준입니다. ESP32 SoC, 플래시, 고주파 크리스털, 정합된 RF 프런트엔드를 18 x 20mm 풋프린트에 담은 고집적 무선 마이크로컨트롤러 모듈입니다.
설계자들은 고주파 RF 트레이스 배선과 안테나 정합이라는 레이아웃상의 난관을 피하기 위해 이 폼 팩터를 선택합니다. 맞춤형 RF 구현과 고급 무선 통합에 관심이 있는 개발자라면, ESP32-S2 모듈 PCB 설계 방법에 관한 공식 가이드를 살펴보면 아키텍처와 트레이스 배선에 관한 유용한 통찰을 얻을 수 있습니다.
Raspberry Pi Compute Module 5
Compute Module 5(CM5)는 Raspberry Pi 5 싱글 보드 컴퓨터의 연산 성능을 그대로 쉴드 없는 55 x 40mm 폼 팩터에 담았습니다. 설계자들은 기존 소프트웨어 프로토타입을 공간 제약이 있는 상용 제품으로 빠르게 확장하면서, 라즈베리 파이의 방대한 오픈소스 라이브러리 생태계와 보장된 장기 공급 약속까지 그대로 누리기 위해 CM5를 선택합니다.
산업용 ARM SoM - Toradex Verdin
Toradex Verdin은 공장 자동화, 핵심 의료 시스템, 운송 물류처럼 가혹한 동작 환경에서 최고 수준의 신뢰성을 발휘하도록 설계되었습니다. NXP i.MX 8M Plus 프로세서를 탑재하고 성능 등급이 달라도 핀 호환 풋프린트를 유지하므로, 엔지니어링 팀은 캐리어 보드 레이아웃을 수정하지 않고도 모듈을 교체할 수 있습니다. 이 때문에 10년 이상 연속 가동되어야 하는 하드웨어에 선호되는 아키텍처입니다.
엣지 AI를 위한 NVIDIA Jetson
NVIDIA Jetson Orin Nano는 엣지 AI, 로보틱스, 컴퓨터 비전을 겨냥한 모듈입니다. 멀티코어 ARM 프로세서와 Ampere 아키텍처 GPU를 통합해, 엣지에서 직접 최대 67 TOPS의 머신러닝 연산 성능을 제공합니다. 하드웨어 엔지니어들은 멀티채널 LPDDR5 메모리 어레이 배선과 다중 레일 전원 공급망의 레이아웃 복잡성을 피하기 위해 이 모듈을 선택합니다.
| 모듈 | 코어 SoC | RAM | 커넥터 | 적합한 용도 |
|---|---|---|---|---|
| ESP32-WROOM-32 | 듀얼 Xtensa LX6 @ 240MHz | 520KB SRAM + 4MB 플래시 | 캐스털레이티드 38핀 납땜 실장 | Wi-Fi/BT IoT, 취미용부터 제품까지 |
| ESP32-S3-WROOM-1 | 듀얼 Xtensa LX7 @ 240MHz | 512KB SRAM + 8MB 플래시 | 캐스털레이티드 납땜 실장 | BLE 5.0, AI 명령어, Wi-Fi |
| Raspberry Pi CM5 | BCM2712(4x Cortex-A76 @ 2.4GHz) | 2/4/8/16GB LPDDR4X | 100핀 보드 투 보드 2개 | 중급 Linux 제품 |
| Toradex Verdin iMX8M Plus | NXP i.MX 8M Plus(4x Cortex-A53) | LPDDR4, 2.3 TOPS NPU | DDR4 SO-DIMM 에지 | 산업용, 비전, 인더스트리 4.0 |
| NVIDIA Jetson Orin Nano | 6x Cortex-A78AE + Ampere GPU | 4/8GB LPDDR5 | 260핀 SO-DIMM | 엣지 AI, 로보틱스, 비전 |
그림: 캐스털레이티드, 메자닌, SO-DIMM 카드 에지 방식 시스템 온 모듈의 물리적 실장 높이, 간격, 연결 인터페이스 비교
신뢰할 수 있는 SoM 캐리어 보드 설계
캐리어 보드 계획 체크리스트
회로도 작성 툴을 열기 전에, 이 계획 체크리스트로 캐리어 보드의 핵심 제약 조건을 정리해 두십시오. 이러한 질문에 일찍 답해 두면 설계 도중 비용이 많이 드는 아키텍처 변경을 피할 수 있습니다.
| 설계 단계 | 핵심 질문 |
|---|---|
| 프로세서 | 선택한 SoM 제품군이 코드 실행에 충분한 연산 여유와 열 여유를 제공합니까? |
| 인터페이스 | 배선해야 할 고속 USB, HDMI, PCIe, CAN 레인 수를 정확히 파악했습니까? |
| 전원 | 입력 전원 전압(예: 12V DC)은 얼마이며, 전원 트리가 부하 상태에서 피크 전류를 공급할 수 있습니까? |
| 열 | 모듈에 패시브 히트 스프레더, 액티브 히트싱크, 또는 섀시 직접 결합이 필요합니까? |
| 커넥터 | 현장 업그레이드를 위해 소켓형 SO-DIMM이나 메자닌 보드 투 보드 커넥터를 사용해야 합니까? |
| 제조 | 레이아웃이 표준 다층 적층 구조와 호환되며, SMT 부품 조달 옵션을 확인했습니까? |
그림: SoM 커넥터, 전원 회로, 고속 인터페이스의 배치를 보여 주는 시스템 온 모듈 캐리어 보드
전원 아키텍처
SoM에 전원을 공급하는 것은 캐리어 보드입니다. 따라서 전원 입력단은 견고해야 합니다.
- 입력 보호: 역극성 방지 다이오드 또는 이상적 다이오드(ideal diode) 컨트롤러, 과도 전압 억제를 위한 TVS 또는 배리스터, 돌입 전류 제한(NTC 서미스터 또는 액티브 소프트 스타트 회로)
- EMI 필터링: 레귤레이터 입력 앞단에 공통 모드 초크와 차동 커패시터 배치
- 레귤레이션: SoM 입력 레일(일반적으로 3.3V 또는 5V이며, 모듈 데이터시트에서 확인 필요)을 공급하는 LDO 또는 DC/DC 컨버터. 일부 SoM은 입력 리플에 민감하므로 PSRR과 출력 노이즈 사양을 확인하십시오
대부분의 SoM 캐리어 보드는 표준 PCB로 구현할 수 있어, 빠른 PCB 제작과 SMT 조립 서비스에 적합합니다.
전원 시퀀싱 고려 사항
중요 경고: 프로세서에 규정된 전원 인가 순서를 지키지 않으면 부팅 불량이 발생하거나, 경우에 따라 소자가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 반드시 모듈 데이터시트의 전원 인가 시퀀스 다이어그램을 따르고, 임의로 변경하지 마십시오.
캐리어 보드 전원 트리에 적용할 구체적인 규칙은 다음과 같습니다.
- 모듈의 POWER_GOOD 출력과 RESET_IN# 신호를 이용해 캐리어 보드 측 주변 장치의 동작을 제어합니다
- USB 허브, 디스플레이 컨트롤러 등 캐리어 보드의 주변 장치에는 SoM이 준비 완료 신호를 출력한 이후에만 전원을 인가합니다
- 돌입 전류로 인한 전압 강하를 막기 위해 SoM 전원 레일에 벌크 커패시터를 추가하고, 데이터시트에서 최소 홀드업 시간을 확인합니다
신호 무결성과 고속 인터페이스
캐리어 보드가 다루는 신호는 칩다운 기판보다 저속이지만, 그중 일부는 여전히 임피던스 제어가 필요합니다.
- USB 2.0 차동 페어: 90Ω 차동(단일 종단 45Ω), 길이 정합, 스텁 금지, 페어 내 비아 최소화
- USB 3.0 SuperSpeed 페어: 90Ω 차동, USB-IF 사양에 따른 AC 커플링 커패시터, 레이어 전환 최소화
- HDMI / DSI: 100Ω 차동, 페어를 긴밀하게 결합하고 스위칭 레귤레이터에서 멀리 배선
- 기가비트 이더넷: 100Ω 차동, 마그네틱스는 SoM이 아닌 RJ45 커넥터 가까이에 배치
- PCIe(사용 시): 85Ω 차동, 백드릴로 비아 스텁을 최소화하거나 가능한 한 레이어 전환을 피함
모든 고속 배선 아래에는 연속된 기준 플레인을 유지하십시오. 고속 신호를 전원 플레인의 분할 경계를 가로질러 배선해서는 안 됩니다. 리턴 전류 경로는 짧게 유지하십시오.
PCB 레이어 수 고려 사항
캐리어 보드에 필요한 레이어 수는 흔히 8~12층이 필요한 칩다운 설계보다 훨씬 적습니다. 캐리어 보드는 일반적으로 다음과 같은 적층 구조 가이드라인을 따릅니다.
- 4층: USB 2.0, I2C, SPI, UART에 적합하며 PCIe는 없는 경우. 적층 구조: 신호 / 그라운드 / 전원 / 신호
- 6층: PCIe, USB 3.0, HDMI 또는 여러 전원 도메인이 있는 경우 권장. 기준 플레인 연속성과 전원 분배가 더 우수합니다.
- 8층 이상: 캐리어 보드에는 거의 필요하지 않으며, PCIe Gen3 이상, 다수의 10GbE, 또는 매우 고밀도의 I/O가 있는 경우에만 해당합니다.
| 설계 복잡도 | 권장 레이어 수 |
|---|---|
| USB, UART, SPI | 4 |
| HDMI, USB 3.0 | 6 |
| PCIe Gen3 | 6~8 |
| 다수의 10GbE | 8+ |
표: 일반적인 캐리어 보드 레이어 수
고밀도 다층 캐리어 보드로 넘어가면 표면 실장 기술(SMT)에 크게 의존하게 됩니다. 표면 실장과 스루홀 설계의 핵심적인 레이아웃 차이를 이해하면, 문제없는 조립을 위해 부품 배치, 배선 밀도, SMT 스텐실 레이아웃을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
레퍼런스 설계 활용하기
빈 회로도가 아니라 공급업체의 레퍼런스 설계에서 시작하십시오.
- Raspberry Pi - 공식 Raspberry Pi GitHub에서 CM4 및 CM5 IO Board의 오픈소스 KiCad 설계 파일(회로도, 레이아웃, BOM) 제공
- Toradex - 모든 Verdin 제품군 모듈에 대한 캐리어 보드 사양 문서와 레퍼런스 회로도 제공
- NVIDIA - Jetson Orin Nano 캐리어 보드 설계 가이드, 레퍼런스 회로도, OrCAD/Allegro 레퍼런스 레이아웃 제공
레퍼런스 설계에서 시작하면 전원 레일 전압 공차, 리셋 타이밍, MIPI 종단 처리 등 이미 알려진 함정을 첫 기판 제작 전에 잡아낼 수 있습니다. 설계 검증이 끝나면, 소량 조립 시제품을 통해 하드웨어 팀과 펌웨어 팀이 곧바로 브링업을 시작할 수 있습니다.
검증된 레퍼런스 설계를 바탕으로 만든 캐리어 보드는 표준 다층 PCB 규칙을 따르므로 제작과 조립이 간단합니다. JLCPCB는 4~16층 PCB 제작과 함께 완전한 PCB 조립 서비스를 지원합니다.
제조 용이성 설계(DFM)와 테스트 용이성 설계(DFT)
캐리어 보드를 자동 조립과 기능 테스트에 맞게 최적화하면 안정적인 생산 수율을 확보할 수 있습니다. 레이아웃 단계에서는 다음 핵심 가이드라인에 집중하십시오.
- SMT 조립 정렬을 위해 피듀셜을 배치합니다.
- 픽 앤 플레이스 노즐을 위해 커넥터 주변에 충분한 여유 공간을 확보합니다.
- 베드 오브 네일스(bed-of-nails) 테스트를 위해 기판 한쪽 면에 SWD/UART 테스트 패드를 추가합니다.
- 최종 조립 후에도 플래시와 부트로더에 프로그래밍할 수 있는 접근 경로를 확보합니다.
전문 조립 서비스를 이용하면 하드웨어 시제품과 소량 PCB 조립 물량을 완전히 조립된 상태로 받아, 곧바로 펌웨어 브링업에 들어갈 수 있습니다.
양산용 캐리어 보드의 경우, PCB 제작, 스텐실 제작, 부품 조달, SMT 조립을 모두 동일한 검증된 설계 파일로 진행할 수 있어, 수율을 극대화하고 일관된 제작 품질을 보장할 수 있습니다.
인증 체크리스트
공식 규격 인증 시험에 앞서, 양산 전 점검을 실시해 기본적인 시스템 안정성을 확인하십시오.
| 양산 전 점검 항목 | 검증 목표 |
|---|---|
| 전원 레일 검증 | 부하 상태에서 전원 레일을 검증합니다. |
| USB 테스트 | 아이 다이어그램을 측정합니다. |
| 이더넷 테스트 | 링크와 처리량을 확인합니다. |
| 열 검증 | 열 성능을 확인합니다. |
| EMC 사전 스캔 | EMC 사전 스캔을 실시합니다. |
| RF 안테나 이격 거리 | 안테나 이격 거리를 확인합니다. |
| 프로그래밍 헤더 | 프로그래밍 접근 경로를 확보합니다. |
표: 전기, 열, 규격 인증 점검을 위한 검증 목표를 정리한 양산 전 점검 매트릭스
알맞은 시스템 온 모듈 선택하기
SoM 제품군을 결정하면 캐리어 보드의 핀아웃, BSP, 업그레이드 경로가 제품 수명 주기 전체에 걸쳐 정해집니다. 첫 트레이스를 배선하기 전에 다음 기준을 검토하십시오.
프로세서 성능
애플리케이션의 작업 부하에 맞는 프로세서 등급을 선택하십시오.
- 마이크로컨트롤러급(Cortex-M): 실시간 제어, 센서 데이터 수집, 단순한 BLE/Wi-Fi IoT(예: ESP32, STM32 기반 SoM)
- 애플리케이션 프로세서(Cortex-A): Linux 애플리케이션, UI, 카메라, 네트워킹(예: Raspberry Pi CM5, Toradex Verdin, Variscite VAR-SOM)
- AI 가속형(Cortex-A + NPU/GPU): 컴퓨터 비전, 딥러닝 추론, 로보틱스(예: NVIDIA Jetson Orin, Toradex Verdin iMX8M Plus)
과도한 사양은 피하십시오. 대부분의 센서-클라우드 IoT 작업은 ESP32 모듈로도 Linux급 SoM 대비 일부의 비용과 전력만으로 충분히 처리할 수 있습니다. 단순한 MQTT 중계에 Jetson을 사용하는 것은 전력, BOM 비용, 열 여유를 낭비하는 일입니다.
연결 요구 사항
캐리어 보드를 배선하기 전에 모듈에서 사용할 수 있는 인터페이스를 확인하십시오.
- 셀룰러(LTE/5G): 대부분의 SoM에는 모뎀이 포함되어 있지 않으므로, USB 또는 PCIe로 연결하는 외장 모뎀을 계획해야 합니다
- Wi-Fi 6 / 블루투스 5.x: 많은 SoM이 무선 지원 버전과 미지원 버전을 함께 제공하므로, 어떤 SKU에 무선 기능이 포함되어 있는지 확인해야 합니다
- 기가비트 이더넷: 일부 SoM은 GbE PHY를 내장하고 있고, 일부는 RGMII만 노출하므로 캐리어 보드에 외장 PHY가 필요합니다
- USB 3.0 / PCIe: 레인 수를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 일부 모듈은 동시에 사용할 수 없는 공유 레인을 제공합니다
캐리어 보드 레이아웃을 마친 뒤에야 인터페이스에 대한 잘못된 가정을 발견하면, 비용이 많이 드는 재설계로 이어집니다.
수명 주기와 지원
상용 제품에서는 최고 사양보다 수명 주기가 더 중요합니다.
- 명시된 최소 생산 기간을 확인합니다(산업용 제품은 10년 이상이 바람직함)
- 같은 커넥터 제품군 안에 핀 호환 업그레이드 경로가 있는지 확인합니다
- OS 지원(Linux 메인라인 또는 공급업체 BSP)이 보안 패치를 꾸준히 받고 있는지 확인합니다
- 공급업체가 하드웨어 수리 또는 교체 프로그램을 제공하는지 확인합니다
생태계와 BSP 품질
BSP 품질이 낮은 SoM은 오히려 칩다운 설계보다 못한 경우가 많습니다. 다음 사항을 평가하십시오.
- BSP가 최신 메인라인 Linux LTS 커널을 기반으로 합니까?
- 모든 주변 장치(카메라, 디스플레이, CAN, USB)용 드라이버가 포함되어 있으며 꾸준히 유지보수되고 있습니까?
- 포럼, 티켓 시스템, 충실한 문서 등 활발한 커뮤니티나 공급업체 지원이 있습니까?
- 공급업체가 OTA 업데이트 프레임워크를 제공합니까, 아니면 직접 구축해야 합니까?
| 기준 | 결정 전에 답해야 할 질문 |
|---|---|
| 프로세서 등급 | Cortex-M(RTOS), Cortex-A(Linux), NPU 탑재형(AI) 중 무엇입니까? |
| 필요 인터페이스 | USB 3.0 / PCIe / GbE PHY / MIPI CSI / CAN - 모듈이 이를 기본으로 노출합니까? |
| 메모리 | RAM과 플래시가 OS + 애플리케이션 + OTA 업데이트 버퍼를 감당하기에 충분합니까? |
| 무선 | Wi-Fi/BT 버전이 필요합니까? 해당 SKU에 FCC/CE 모듈 인증이 포함되어 있습니까? |
| 수명 주기 | 명시된 생산 기간은 얼마입니까? 같은 제품군 안에 핀 호환 업그레이드 경로가 있습니까? |
| BSP 품질 | 메인라인 Linux 커널 기반입니까? 꾸준히 유지보수됩니까? OTA 업데이트를 지원합니까? |
| 커넥터 유형 | SO-DIMM / 보드 투 보드 / 캐스털레이티드 — 폼 팩터와 견고성 요구 사항에 맞습니까? |
| 공급업체 지원 | 문서의 충실도, 포럼 활동, 하드웨어 수리 프로그램은 어떻습니까? |
| 목표 생산 수량 | 칩다운 교차점인 5만~10만 대 기준보다 적습니까, 많습니까? |
| 인증 | 필요하다면 무선 기능이 사전 인증되어 있습니까? 규격 인증 이력은 어떻습니까? |
시스템 온 모듈에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
Q: 시스템 온 모듈이란 무엇입니까?
시스템 온 모듈(SoM)은 프로세서, RAM, 스토리지, PMIC 등 핵심 연산 서브시스템을 하나의 모듈에 담은, 바로 통합해 쓸 수 있는 소형 회로 기판입니다. 단독으로 동작하는 컴퓨터가 아니며, 동작하려면 애플리케이션 전용 캐리어 보드에 장착해야 합니다.
Q: 캐리어 보드란 무엇입니까?
캐리어 보드는 시스템 온 모듈을 장착하기 위해 설계된 맞춤형 베이스보드입니다. 전원을 입력받고, 외부 I/O 커넥터(USB, HDMI, 이더넷)를 갖추며, 최종 제품에 필요한 각종 주변 회로를 제공합니다.
Q: 라즈베리 파이는 시스템 온 모듈입니까?
Pi 5와 같은 표준 Raspberry Pi 모델은 단독으로 동작하는 싱글 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 하지만 Raspberry Pi Compute Module 시리즈(CM4, CM5)는 맞춤형 캐리어 보드에 내장하도록 설계된 진정한 SoM입니다.
Q: SoM은 맞춤형 기판보다 비쌉니까?
SoM은 베어 실리콘보다 단위당 BOM 비용이 높지만, 소량~중량 생산에서는 전체적으로 훨씬 저렴합니다. 초기 엔지니어링 시간(NRE), 무선 인증 비용, 기판 재설계 횟수에서 절감되는 막대한 비용이 단위당 비용 증가분을 충분히 상쇄합니다.
결론
시스템 온 모듈(SoM)을 사용하면 고속 메모리 배선이나 RF 검증처럼 복잡하지만 이미 해결된 연산 관련 과제를 다시 풀 필요가 없습니다. 연간 5만~10만 대를 넘는 대량 생산에서는 BOM 비용을 낮출 수 있는 칩다운 설계가 적합하지만, 소량~중량 생산에서는 SoM이 출시 기간과 하드웨어 위험을 크게 줄여 줍니다. 진정한 제품 차별화는 맞춤형 캐리어 보드에서 이루어지므로, SoM을 사용하면 엔지니어링 자원을 제품 고유의 기능에 집중할 수 있습니다.
캐리어 보드 제작을 시작할 준비가 되셨습니까? JLCPCB는 4~16층 PCB 제작과 완전한 SMT 조립 서비스를 지원합니다. 거버 파일과 BOM을 업로드해 즉시 온라인 견적을 받고, 오늘 바로 캐리어 보드 시제품 제작을 시작해 보십시오.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......