PCB 실크스크린 설계 가이드: 글자 크기·선폭·극성 표시
1 분
- PCB 실크스크린과 솔더 마스크는 어떻게 다른가요?
- PCB 실크 글자 크기·선폭·패드 간격
- 읽기 쉬운 실크 배치 방법
- 극성·1번 핀·커넥터 표시를 명확하게
- 양면 실크와 Gerber 출력 전 체크리스트
- 자주 묻는 질문
PCB 실크스크린은 기판 표면에 부품 번호, 극성, 커넥터 핀과 보드 정보를 인쇄하는 레전드(legend) 층입니다. R1·C1 같은 참조 번호와 1번 핀 표시는 조립·검사·디버깅을 돕습니다. 글자를 많이 넣는 것보다 필요한 정보를 읽기 좋은 위치에 두고 솔더 패드와 겹치지 않게 하는 것이 중요합니다.
이 글에서는 PCB 실크의 역할, 글자 크기·선폭·간격과 극성 표시, 제조 전 확인할 항목을 정리합니다.
바로 보기: 역할 · 글자 크기 · 배치 · 극성·핀 표시 · 출력 점검
PCB 실크스크린과 솔더 마스크는 어떻게 다른가요?
솔더 마스크는 구리 표면을 덮고 납땜 부위를 구분하는 층이며, 실크스크린은 그 위에서 식별 정보를 전달하는 인쇄층입니다. 실크 자체가 회로의 전기적 연결을 만드는 것은 아닙니다. 다만 정보가 잘못되거나 모호하면 조립과 정비 과정에서 혼동이 생길 수 있습니다.
실크에는 보통 부품 참조 번호, 극성·1번 핀, 커넥터 이름, 전원 전압, 테스트 포인트, 보드 버전과 식별 정보를 넣습니다. 장식·로고도 가능하지만 작업자가 실제로 필요한 정보를 먼저 배치하세요.
PCB 실크 글자 크기·선폭·패드 간격
글자 높이만 키워도 획이 너무 가늘거나 글자 사이가 좁으면 인쇄가 흐릿하거나 뭉칠 수 있습니다. 제조 공정과 글꼴의 복잡도를 함께 봐야 합니다.
| 항목 | 설계에서 확인할 점 |
|---|---|
| 문자 높이 | JLCPCB 일반 문자 안내는 1.0 mm 이상을 제시. 복잡한 한글·로고는 더 큰 크기 검토 |
| 획 폭·문자 간격 | 일반 안내의 0.15 mm 이상 조건 확인. 작은 빈 공간과 채움 간격도 점검 |
| 패드와의 거리 | 솔더 마스크 개구와 겹치지 않도록 여유 확보. 문자 설계 가이드의 0.25 mm 이상 권장값 참고 |
| 색·대비 | 선택 가능한 옵션 안에서 마스크 색과 충분한 대비 확보 |
위 값은 JLCPCB 주문 안내와 문자 설계 지침의 일반 조건·권장값입니다. 고정밀 옵션, 재질·공정에 따라 조건이 다를 수 있으므로 실제 주문 사양을 확인하세요. 작은 글자를 지원하는 별도 옵션의 수치를 모든 주문에 적용하지 마세요.
읽기 쉬운 실크 배치 방법
- 부품 가까이에 배치: 어느 부품의 번호인지 명확하게 하되 패드와 조립 공구 공간을 피합니다.
- 실장 후 가림 확인: 커넥터·전해 커패시터·방열판 아래에 필요한 글자가 숨지 않는지 봅니다.
- 읽는 방향 정리: 글자 방향을 일관되게 유지하고 커넥터는 실제 사용 방향에서도 읽기 쉽게 배치합니다.
- 핵심 정보 우선: 고밀도 보드에서는 전원·극성·핀 번호와 보드 버전을 우선하고 긴 설명은 조립도로 분리합니다.
- 노출 구리 피하기: 패드·테스트 포인트·마스크가 열린 비아 위에 잉크가 올라가지 않도록 확인합니다.
제조 과정에서 패드 위 실크가 잘려 나가면 숫자나 +/− 일부가 사라질 수 있습니다. 제조사가 자동으로 정리해 줄 것이라고 가정하지 말고 설계 단계에서 읽을 수 있는 형태로 만들어 두세요.
극성·1번 핀·커넥터 표시를 명확하게
커패시터의 +, 다이오드 캐소드, IC의 1번 핀은 실제 MPN의 단자 정의와 풋프린트 패드 번호를 대조해 표시합니다. 사각 패드, 채워진 반원이나 모따기의 의미가 모든 라이브러리에서 같지는 않습니다. 실크가 맞아도 전기적인 패드 매핑이 틀릴 수 있으므로 회로도·BOM·배치 데이터를 함께 봅니다.
커넥터는 J1 같은 참조 번호뿐 아니라 필요하면 GND·전원 전압·신호 이름을 표시합니다. 서로 다른 전압 포트가 비슷한 외형이라면 구분되는 이름을 쓰세요. 제품 라벨에 인증·등급을 표시할 경우에는 실제 승인된 내용과 일치시킵니다.
양면 실크와 Gerber 출력 전 체크리스트
양면 실크를 사용하면 정보를 나눌 수 있지만 조립 상태에서 어느 면이 보이는지 고려해야 합니다. 하면 문자의 방향은 EDA 도구의 레이어·출력 방식에 맞춰 처리하고, 수동 반전을 중복 적용하지 않도록 Gerber 뷰어에서 최종 확인하세요.
- 상면·하면 실크가 올바른 제조 레이어로 출력됐나요?
- 문자 획·간격과 그림의 세부선이 제조 조건을 만족하나요?
- 실크가 솔더 마스크 개구·홀·가공 가장자리와 충돌하지 않나요?
- 극성·1번 핀·커넥터 핀 번호가 실제 연결과 일치하나요?
- 부품을 올린 뒤 필요한 글자가 보이나요?
- 버전·보드 이름·전압 표기와 BOM·조립도가 일치하나요?
인쇄 방식에는 스크린 인쇄와 디지털 잉크젯 등 여러 방식이 있습니다. ‘실크스크린’이라는 이름만으로 실제 공법이 정해지는 것은 아닙니다. 특정 공법 이름보다 최종 인쇄 가능 치수와 제조 파일 검토가 실무에 더 직접적입니다.
Gerber에서 실크·마스크·패드를 대조했다면 보드 색과 인쇄 옵션을 선택해 PCB 제작 견적을 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
PCB 실크는 반드시 흰색인가요?
흰색이 흔하지만 실제 선택 가능한 색은 제조 옵션에 따릅니다. 마스크와의 대비도 확인하세요.
실크가 패드에 겹치면 어떻게 되나요?
제조 정리 과정에서 잘리거나 인쇄·납땜에 문제가 생길 수 있습니다. 처음부터 충분한 간격을 확보하는 것이 좋습니다.
작은 글자를 0.8 mm로 넣어도 되나요?
해당 주문의 지원 공정과 선폭·글꼴 조건을 먼저 확인하세요. 별도 고정밀 조건을 일반 제조 조건으로 간주해서는 안 됩니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......