PCB 설계의 차폐 : 신호 무결성 및 전자기 호환성 보장
1 분
- 차폐의 중요성
- PCB 설계에서 차폐의 이점
- 차폐 유형
- 차폐 구현을 위한 모범 사례
- 결론
인쇄회로기판(PCB) 설계는 전자 장치의 성능과 신뢰성을 결정하는 데 중추적인 역할을 합니다. 기술이 발전함에 따라 고속 데이터 전송에 대한 요구가 증가하고 전자적 복잡성이 증가합니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 엔지니어들은 PCB 설계에서 효과적인 차폐 기술로 전환하고 있습니다. 이 블로그 게시물에서는 차폐의 중요성, 장점, 차폐 유형 및 구현 모범 사례를 자세히 살펴보겠습니다.
차폐의 중요성
복잡한 전자 세계에서 신호는 전자기 방사 및 주변 구성 요소와 같은 다양한 소스의 간섭에 취약합니다. 차폐에는 이러한 원치 않는 간섭을 방지하기 위해 PCB의 민감한 구성 요소나 섹션을 전도성 재료로 둘러싸는 작업이 포함됩니다. 차폐의 주요 목표는 신호 무결성을 유지하고 전자파 간섭(EMI)을 줄이며 전자 시스템의 전반적인 신뢰성을 향상시키는 것입니다.
PCB 설계에서 차폐의 이점
A- EMI 감소:
차폐는 전자기 방사선이 PCB에서 빠져나가는 것을 방지하여 근처 구성 요소나 외부 장치와의 간섭 위험을 줄입니다. 이는 EMI가 신호 품질을 저하시키고 시스템 성능을 저하시킬 수 있는 애플리케이션에서 특히 중요합니다.
B- 신호 무결성 보존:
고속 디지털 신호는 누화 및 전자기 잡음으로 인해 신호 저하가 발생할 수 있습니다. 차폐는 외부 영향을 최소화하여 신호 무결성을 유지하는 데 도움을 주며, 신호가 왜곡 없이 목적지에 도달할 수 있도록 보장합니다.
C- 규제 표준 준수:
많은 산업 분야에서는 전자파 방출에 대한 엄격한 규정을 두고 있습니다. 적절한 차폐는 전자 장치가 이러한 표준을 준수하고 다른 전자 시스템과의 간섭을 방지하며 높은 수준의 전자기 호환성(EMC)을 유지하도록 보장합니다.
차폐 유형
A- 전자기 차폐:
여기에는 전자기 방사선을 흡수하거나 반사하는 장벽을 만들기 위해 금속 호일이나 전도성 페인트와 같은 전도성 재료를 사용하는 것이 포함됩니다. 전자파 차폐를 위해 일반적으로 구리나 알루미늄과 같은 재료로 만든 인클로저, 캔 또는 차폐물이 사용됩니다.
B- 전도성 인클로저:
전도성 인클로저 내에 민감한 구성 요소를 넣으면 전자파 방출을 억제하는 데 도움이 됩니다. 이 기술은 무선 주파수(RF) 모듈이나 민감한 아날로그 회로와 같이 국부적인 차폐가 필요한 응용 분야에서 특히 효과적입니다.
C- 그라운드 플레인 차폐:
신호 트레이스 아래에 전용 그라운드 플레인을 추가하는 것은 차폐 역할을 할 수 있습니다. 잘 설계된 그라운드 플레인은 전자기 에너지를 흡수하고 분산시켜, 인접한 트레이스 간의 누화와 간섭을 줄이는 데 도움이 됩니다.
차폐 구현을 위한 모범 사례
A- 초기 계획:
PCB 설계의 초기 단계에서 차폐를 고려해야 합니다. 차폐가 필요한 중요한 부품과 신호 경로를 식별하고 이에 따라 설계 계획을 수립합니다.
B- 재료 선택:
응용 분야의 특정 요구 사항에 맞는 적절한 차폐 재료를 선택합니다. 전도성, 내구성 및 제조 공정과의 호환성 같은 요인을 신중하게 고려해야 합니다.
C- 적절한 접지:
전자기 에너지의 소산을 효과적으로 처리하기 위해 차폐의 접지를 올바르게 설정해야 합니다. 잘 설계된 접지 구조는 차폐 효과를 극대화하고 전체 시스템 성능을 향상시킵니다.
D- 테스트 및 검증:
차폐 구현의 효과를 확인하기 위해 철저한 테스트를 수행해야 합니다. 여기에는 규제 표준 준수를 보장하기 위한 전자파 적합성(EMC) 테스트도 포함될 수 있습니다.
결론
차폐는 현대 PCB 설계의 핵심 요소이며, 점점 복잡해지는 전자 장치와 고속 데이터 전송에서 발생하는 문제를 해결하는 데 필수적입니다. 효과적인 차폐 기술을 적용하면 엔지니어는 신호 무결성을 유지하고 전자파 간섭(EMI)을 최소화하며 전자파 적합성(EMC) 규제 표준을 준수할 수 있습니다. 전자 기기가 계속 발전함에 따라 PCB 설계에서 차폐의 중요성은 전자 시스템의 성공과 신뢰성을 보장하는 데 더욱 중요해지고 있습니다.
지속적인 성장
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......
PCB 실크스크린 설계 가이드: 글자 크기·선폭·극성 표시
PCB 실크스크린은 기판 표면에 부품 번호, 극성, 커넥터 핀과 보드 정보를 인쇄하는 레전드(legend) 층입니다. R1·C1 같은 참조 번호와 1번 핀 표시는 조립·검사·디버깅을 돕습니다. 글자를 많이 넣는 것보다 필요한 정보를 읽기 좋은 위치에 두고 솔더 패드와 겹치지 않게 하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 PCB 실크의 역할, 글자 크기·선폭·간격과 극성 표시, 제조 전 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 역할 · 글자 크기 · 배치 · 극성·핀 표시 · 출력 점검 PCB 실크스크린과 솔더 마스크는 어떻게 다른가요? 솔더 마스크는 구리 표면을 덮고 납땜 부위를 구분하는 층이며, 실크스크린은 그 위에서 식별 정보를 전달하는 인쇄층입니다. 실크 자체가 회로의 전기적 연결을 만드는 것은 아닙니다. 다만 정보가 잘못되거나 모호하면 조립과 정비 과정에서 혼동이 생길 수 있습니다. 실크에는 보통 부품 참조 번호, 극성·1번 핀, 커넥터 이름, 전원 전압, 테스트 포인트, 보드 버전과 식별 정......