Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
1 분
- PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유
- Solder Mask Expansion의 기준값과 핵심 용어
- 패드·비아·트레이스의 솔더 마스크 설계 규칙
- 제조 공정에서 발생하는 문제와 대응
- Expansion이 조립 수율과 장기 신뢰성에 미치는 영향
- 마무리
- Solder Mask Expansion FAQ
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다.

핵심 요약
- 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다.
- 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다.
- 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다.
- Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다.
PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유
솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념
솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박 위에 형성하는 폴리머 절연층입니다. Expansion은 마스크 개구부의 가장자리가 패드나 트레이스 가장자리에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타냅니다. 제조 시 마스크와 동박의 정렬 공차를 흡수하고 패드가 깨끗하게 노출되도록 일반적으로 편측 0.05~0.1mm 정도의 양수값을 시작점으로 검토합니다.
전문 PCB 제조에 널리 쓰이는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크는 노광과 현상 공정을 통해 개구부를 형성합니다. 실제 expansion은 제조사의 정합 정밀도, 최소 댐 폭과 패드 피치에 맞춰 조정해야 합니다.
잘못된 Expansion이 조립에 미치는 영향
Expansion이 너무 작으면 정렬 편차로 솔더 마스크가 패드 일부를 덮어 젖음 불량이나 불완전한 솔더 조인트를 만들 수 있습니다. 반대로 너무 크면 패드 주변 트레이스가 불필요하게 노출되고 인접 패드 사이의 마스크 댐이 사라져 솔더 브리지 위험이 커질 수 있습니다.
리플로우와 웨이브 솔더링의 수율은 마스크 개구부 외에도 스텐실, 솔더 페이스트량, 패드 형상, 부품 정렬과 온도 프로파일의 영향을 받습니다. 따라서 expansion만으로 툼스토닝이나 공극 감소율을 보장할 수는 없습니다.
Solder Mask Expansion의 기준값과 핵심 용어
Clearance, Overlap, Expansion
Clearance는 동박 패드 가장자리와 솔더 마스크 개구부 가장자리 사이의 거리입니다. 양수 expansion에서는 개구부가 패드보다 커지고, 음수 expansion 또는 overlap에서는 마스크가 패드 가장자리 일부를 덮습니다.
값을 정할 때는 마스크 정렬 공차와 패키지 랜드 패턴, 인접 패드 사이에 남는 마스크 폭을 함께 계산합니다. 너무 얇은 마스크 조각은 제조나 조립 중 들뜨거나 탈락할 수 있습니다.
설계 시작값과 제조사 기준
아래 수치는 원문에서 제시한 일반 설계 시작값입니다. IPC 문서가 모든 PCB와 패키지에 하나의 expansion을 지정하는 것은 아니므로 이를 합격 기준으로 사용해서는 안 됩니다. 최종값은 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 PCB 제조사의 최신 능력을 우선합니다.
| 기능부 | 일반 시작값(mm, 편측) | 검토할 공차 | 설계 메모 |
|---|---|---|---|
| SMD 패드 | 0.05~0.075 | 마스크 정합 공차 | 젖음 면적과 인접 패드 사이 댐 확인 |
| 스루홀 패드 | 0.10~0.15 | 홀·패드·마스크 정합 | 애뉼러 링과 납땜면 확보 |
| 노출 트레이스 | 0.025~0.05 | 식각 및 마스크 정합 | 의도하지 않은 노출을 피함 |
| 노출 비아 | 0.05~0.10 | 홀과 마스크 개구 정합 | 텐팅·플러깅 여부를 별도로 지정 |
| BGA 패드 | 0.025~0.05 | 피치와 최소 댐 폭 | NSMD/SMD 패드 방식을 패키지 권장값으로 결정 |
표 1: 기능부별 솔더 마스크 expansion 검토 시작값

패드·비아·트레이스의 솔더 마스크 설계 규칙
패드와 고밀도 영역 설정
SMD 패드는 개구부가 패드의 납땜면을 충분히 노출하도록 설계합니다. 0.5mm 피치처럼 간격이 좁으면 편측 0.05mm를 무조건 적용하기보다 남는 마스크 댐과 제조사의 정합 능력을 계산해야 합니다. 0.4mm 피치 영역은 더 작은 값이 필요할 수 있으므로 DFM 검사로 확인합니다.
노출 비아에는 마스크 개구부가 필요하며 텐티드 비아는 개구부를 제거합니다. 텐팅과 플러깅은 서로 다른 공정이므로 Gerber 데이터와 주문 옵션을 일치시켜야 합니다.
마스크 Sliver와 솔더 브리지 방지
개구부 사이에 남은 가느다란 마스크 조각을 sliver 또는 web이라고 합니다. 폭이 제조 한계보다 작으면 현상이나 경화 과정에서 안정적으로 남지 않을 수 있습니다. 인접 개구부를 합치거나 패드·개구부 치수를 조정해 너무 좁은 조각을 없애야 합니다.
솔더 마스크 댐은 인접 패드 사이에 남겨 솔더의 이동을 제한하는 마스크 띠입니다. JLCPCB의 현재 리지드 PCB 능력 페이지는 최소 솔더 마스크 브리지 폭을 0.10mm로 안내합니다. 더 좁은 피치에서는 댐을 만들 수 있는지 주문 전에 확인하세요.
SMD, NSMD와 BGA 패드
NSMD(Non-Solder Mask Defined) 패드는 마스크 개구부가 동박 패드보다 커서 패드 측면까지 노출됩니다. SMD(Solder Mask Defined) 패드는 마스크가 동박 패드 가장자리 일부를 덮어 실제 납땜 면적을 정의합니다. BGA라고 해서 항상 한 방식만 사용하는 것은 아니며 패키지 공급자의 랜드 패턴과 조립 공정에 따라 선택합니다.
제조 공정에서 발생하는 문제와 대응
Expansion이 조립 수율과 장기 신뢰성에 미치는 영향
개구부가 정확하면 HASL 또는 ENIG 표면처리된 패드가 깨끗하게 노출되어 솔더 젖음이 안정됩니다. 개구부가 너무 작거나 현상이 불완전하면 패드에 잔사가 남을 수 있고, 너무 크면 불필요한 동박이 습기와 오염에 노출될 수 있습니다.
LPI 공정과 정합 관리
전문 제조 공정에서는 LPI 마스크를 코팅한 뒤 소프트 베이크, 노광, 현상과 최종 경화를 진행합니다. 레이저 직접 이미징 또는 포토툴 정합으로 동박 패턴과 개구부 위치를 맞춥니다. 실제 노광 정밀도와 경화 조건은 제조 라인 및 잉크 시스템에 따라 달라집니다.
제조사가 Expansion 공차를 관리하는 방법
자동 코팅과 양면 처리, 패널별 검사 쿠폰 및 AOI를 통해 마스크 정합과 개구부 품질을 확인합니다. 기판 두께, 동박 분포와 레이어 수에 따른 편차는 노광 조건과 제조 보정으로 관리합니다. 다층 구조는 PCB 스택업과 함께 검토해야 합니다.

마무리
Solder mask expansion은 패드 노출, 솔더 브리지 방지와 동박 보호 사이의 균형을 정하는 설계값입니다. 일반적인 편측 0.05~0.1mm를 참고할 수 있지만 미세 피치, BGA, 비아와 고밀도 영역에서는 제조사의 최소 댐 폭과 정합 능력을 기준으로 조정해야 합니다.
JLCPCB 리지드 PCB의 최신 능력 페이지에는 다층 보드의 1:1 솔더 마스크 설정, 0.10mm 마스크 브리지와 10μm 이상의 잉크 두께가 안내되어 있습니다. 주문 전에 PCB 제조 능력과 Gerber 미리보기를 확인하세요.
Solder Mask Expansion FAQ
Q1. SMD 패드의 적절한 solder mask expansion은 얼마인가요?
편측 0.05~0.075mm를 시작값으로 검토할 수 있지만 패드 피치, 부품 랜드 패턴과 제조사의 정합 능력에 맞춰 결정해야 합니다.
Q2. 음수 expansion은 PCB 신뢰성에 어떤 영향을 주나요?
마스크가 패드 가장자리를 덮어 노출 영역을 줄입니다. SMD 패드를 정의할 때 사용할 수 있지만 겹침이 과도하면 젖음 면적이 부족해질 수 있습니다.
Q3. 고밀도 설계에서 솔더 마스크 댐이 필요한 이유는 무엇인가요?
인접 패드 사이에서 솔더의 이동을 제한해 브리지 위험을 줄입니다. 다만 제조 가능한 최소 폭보다 좁은 댐은 실제로 남지 않을 수 있습니다.
Q4. 솔더 마스크 색상에 따라 expansion 값이 달라지나요?
색상만으로 설계값을 정하지 않습니다. 실제 적용 가능한 최소 개구와 댐 폭은 잉크, 노광 및 제조 공정 능력을 기준으로 확인합니다.
지속적인 성장
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......