컨포멀 코팅 가이드: PCB 코팅 종류, 적용 방법과 선택 기준
1 분
- 컨포멀 코팅이란?
- 컨포멀 코팅 종류
- 용도별 컨포멀 코팅 선택
- PCB 코팅이 중요한 이유
- PCB 조립에서 사용하는 컨포멀 코팅 도포 방법
- PCB 컨포멀 코팅 검사와 재작업
- 컨포멀 코팅 선택 시 고려할 사항
- 컨포멀 코팅의 문제점과 해결 방법
- 컨포멀 코팅 기술의 향후 발전
- 컨포멀 코팅 FAQ
- 결론: PCB 보호를 위한 컨포멀 코팅
컨포멀 코팅(Conformal Coating)을 찾고 있다면 습기, 먼지, 화학 물질 또는 가혹한 환경으로부터 PCB를 안정적으로 보호할 방법이 필요할 가능성이 큽니다. 적절한 PCB 코팅을 선택하는 일은 제품의 신뢰성, 성능 및 수명에 직접적인 영향을 줍니다.
이 가이드에서는 컨포멀 코팅의 개념과 주요 종류, 용도에 맞는 선택 방법을 설명합니다. 수동·자동·선택적 도포 방식부터 검사, 재작업 및 자주 발생하는 문제까지 함께 다루어 실무에서 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
컨포멀 코팅이란?
컨포멀 코팅은 일반적으로 25~75마이크론 두께로 인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA)에 도포하는 특수 박막형 폴리머 코팅입니다. 전자 부품을 환경 요인으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 일반적인 인클로저와 달리 이 얇은 보호막은 기판의 불규칙한 표면 형상을 따라 밀착되므로 무게나 부피를 크게 늘리지 않으면서 보호 장벽을 형성합니다.
컨포멀 코팅 종류
컨포멀 코팅은 재료에 따라 특성과 장점이 다릅니다. 대표적인 종류는 다음과 같습니다.
| 코팅 종류 | 주요 특징 | 적합한 용도 |
|---|---|---|
| 아크릴(AR) | 도포와 재작업이 쉽고 건조가 빠름 | 일반 소비자 전자제품, 시험용 시제품 |
| 실리콘(SR) | 내열성과 내습성이 우수하고 유연함 | 자동차, 옥외 조명, 고온 산업 환경 |
| 폴리우레탄(UR) | 내화학성과 내마모성이 우수함 | 항공우주, 군용 및 연료 노출 환경 |
| UV 경화형(UV) | 수 초 내 빠른 경화와 높은 생산성 | 스마트폰, 전기차 전장 등 대량 생산 |
| 에폭시(ER) | 경도가 높고 강력한 방습 장벽을 형성함 | 가혹하거나 침수될 수 있는 환경의 포팅 수준 보호 |
| 파릴렌(XY) | 증착 방식으로 형성되는 매우 얇고 균일한 막 | 의료용 임플란트, 우주 등급 센서, MEMS |
아크릴(AR): 도포가 쉽고 비용이 낮으며 우수한 방습 성능을 제공해 널리 사용됩니다. 제거와 보수가 쉬워 정기적인 유지보수가 필요한 제품에도 적합합니다. 다만 화학 물질과 용제에 대한 내성은 제한적입니다.
실리콘(SR): 유연성과 내구성이 뛰어나며 극한 온도와 가혹한 환경을 견딜 수 있습니다. 내습성과 내화학성이 우수해 산업용 및 자동차 전장 분야에 적합합니다.
에폭시(ER): 단단하고 내구성이 높아 화학적·기계적 보호 성능이 우수합니다. 용제에도 강하므로 화학 물질에 노출되는 환경에 적합합니다. 그러나 제거가 어렵고 재작업성이 낮습니다.
폴리우레탄(UR): 습기, 마모 및 화학 물질로부터 우수한 보호 성능을 제공하는 고성능 코팅입니다. 고온에도 강해 항공우주 및 고정밀 분야에 적합합니다.
파릴렌(XY): 진공 증착 공정으로 도포하는 독특한 코팅입니다. 내습성, 내화학성 및 전기 절연 성능이 우수합니다. 핀홀이나 빈 공간이 없는 얇은 코팅이 필요한 경우에도 적합하지만 비용이 높고 공정이 복잡합니다.
용도별 컨포멀 코팅 선택
| 적용 환경 | 권장 코팅 | 선택 이유 |
|---|---|---|
| 소비자 전자제품 | 아크릴 | 비용이 낮고 도포, 재작업 및 제거가 쉬움 |
| 자동차 전장 | 실리콘 | 열 안정성, 내진동성 및 방습 성능이 우수함 |
| 산업용 제어 시스템 | 폴리우레탄 | 내화학성과 내마모성이 뛰어남 |
| 항공우주 및 방위 산업 | 파릴렌 | 핀홀이 없는 초박막 코팅과 우수한 유전 특성을 제공함 |
| 의료 전자기기 | 파릴렌 | 생체 적합성, 균일한 도포 및 높은 신뢰성을 제공함 |
| 고전압 PCB 설계 | 에폭시 | 기계적 강도와 전기 절연 성능이 우수함 |
PCB 코팅이 중요한 이유
컨포멀 코팅은 환경적, 기계적 및 전기적 스트레스로부터 PCB를 보호하여 신뢰성을 높입니다.
컨포멀 코팅의 주요 장점
장점
- 습기와 오염 물질 차단: 물, 먼지, 염수 분무 및 화학 증기로 인한 부식이나 단락을 방지합니다.
- 기계적 보호: 가혹한 환경에서 발생하는 진동, 충격 및 마모로 인한 손상을 줄입니다.
- 전기 절연 성능 향상: 절연 내력을 높이고 누설 전류와 전기적 간섭 위험을 낮춥니다.
- 제품 수명 연장: 고장률과 유지보수 필요성을 줄여 제품의 수명과 신뢰성을 높입니다.
PCB 조립에서 사용하는 컨포멀 코팅 도포 방법
도포 방법은 생산 수량, PCB 복잡도 및 신뢰성 요구 사항에 따라 달라집니다. PCB 조립에서는 기능에 영향을 주지 않으면서 일정한 보호 성능을 확보하도록 수동, 자동 또는 선택적 방식으로 코팅을 도포할 수 있습니다.
수동 도포: 브러시와 스프레이
수동 컨포멀 코팅은 주로 브러시나 수동 스프레이 건으로 도포합니다. PCB 시제품, 소량 생산, 재작업 또는 수리에 적합합니다. 코팅 영역과 두께를 유연하게 조절할 수 있지만 작업자의 숙련도에 크게 좌우되므로 복잡하거나 부품 밀도가 높은 PCBA에서는 균일성을 유지하기 어렵습니다.
자동 도포: 스프레이와 딥 코팅
자동 도포는 프로그래밍 가능한 스프레이 또는 딥 코팅 장비를 사용해 대량 생산에서도 균일한 두께와 반복 가능한 도포 범위를 구현합니다. 장기 신뢰성을 위해 공정 안정성, 생산량 및 코팅 균일성이 중요한 대량 PCB 제조에 널리 사용됩니다.
고밀도 PCB를 위한 선택적 코팅
선택적 컨포멀 코팅은 커넥터, 테스트 포인트, 스위치 및 열에 민감한 부품을 피하고 지정된 영역에만 보호막을 도포합니다. 로봇식 선택 도포 장비나 마스킹 기법을 사용하며, 정밀한 코팅 제어가 필요한 고밀도 또는 혼합 실장 PCB에 적합합니다.
PCB 컨포멀 코팅 검사와 재작업
검사와 재작업은 도포 범위, 두께 및 결함 유무를 확인하는 필수 공정입니다. 일반적인 검사 방법으로는 UV 조명 아래에서 실시하는 육안 검사, 자동 광학 검사(AOI) 및 두께 측정이 있습니다. 이를 통해 기포, 보이드, 핀홀 또는 도포 부족과 같은 문제를 확인할 수 있습니다.
결함이 발견되면 PCB 부품이나 솔더 접합부를 손상시키지 않는 범위에서 국부 재작업 또는 코팅 제거를 수행해 보호 성능을 복원하고 신뢰성 및 품질 기준을 충족시킵니다.
컨포멀 코팅 선택 시 고려할 사항
적절한 코팅을 선택하려면 환경 보호 성능, 전기적 성능 및 제조 조건을 함께 검토해야 합니다.
- 사용 환경: 습기, 높은 습도, 극한 온도 및 화학 물질 노출 여부를 확인합니다. 가혹한 환경에는 실리콘이나 우레탄처럼 내열성과 내화학성이 우수한 코팅이 필요합니다.
- 전기적 요구 사항: 특히 고전압 또는 고주파 설계에서는 충분한 절연 내력과 절연 성능을 확인해야 합니다.
- 재작업성: 아크릴은 제거와 보수가 쉬운 반면 에폭시는 재작업이 어렵습니다. 이는 유지보수와 제품 수명주기 비용에 직접 영향을 줍니다.
- 코팅 두께와 범위: 지나치게 얇으면 보호 성능이 떨어지고, 너무 두꺼우면 커넥터, 테스트 포인트 또는 미세 피치 부품에 간섭할 수 있습니다.
- 도포 및 경화 공정: 수동, 자동 또는 선택적 도포 지원 여부와 UV·열·습기 경화 방식이 생산 효율에 미치는 영향을 검토합니다.
- PCB 설계 제약: 조립과 검사에 방해되지 않도록 커넥터, 스위치 및 테스트 포인트 등 코팅 금지 영역을 지정합니다.
- 비용과 공급 안정성: 프로젝트 일정과 예산에 맞춰 재료비, 공정 복잡도 및 공급망 안정성을 함께 평가합니다.
컨포멀 코팅의 문제점과 해결 방법
컨포멀 코팅은 다양한 장점을 제공하지만 도포와 검사 과정에서 해결해야 할 과제도 있습니다.
단점 및 과제
- 도포 균일성: 복잡한 PCB에서는 균일한 범위를 확보하기 어렵습니다. 자동 도포 장비를 사용하고 오염을 방지할 수 있는 제어 환경에서 작업하면 균일성을 높일 수 있습니다.
- 검사 정확도: 코팅 상태를 정확하고 일관되게 검사하고 보수하기가 어려울 수 있습니다. 전용 검사 장비와 표준화된 검사 절차가 필요합니다.
- 표준화 부족: 도포, 검사 및 보수 절차를 표준화하고 전용 장비와 도구를 사용하면 공정의 일관성과 검사 정확도를 높일 수 있습니다.
컨포멀 코팅 기술의 향후 발전
PCB 분야의 컨포멀 코팅 기술은 재료와 배합, 도포 방식이 발전하면서 계속 개선될 것으로 예상됩니다.
재료와 배합 기술의 발전: 습기, 마모 및 화학 물질에 대한 보호 성능을 높인 새로운 재료와 배합이 개발되고 있습니다. 기존 재료보다 환경 부담과 비용을 낮출 가능성도 있습니다.
도포 방식의 발전: 코팅 두께와 범위를 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 도포 기술이 개발되고 있습니다. 기존 방식보다 자동화 수준과 효율이 높아질 수 있습니다. 새로운 기술의 영향: 나노 기술과 3D 프린팅 등의 기술은 새로운 도포 방식과 고유한 특성을 가진 재료를 제공해 컨포멀 코팅 분야에 영향을 줄 수 있습니다.
컨포멀 코팅 FAQ
컨포멀 코팅이란 무엇인가요?
컨포멀 코팅은 PCB 어셈블리에 도포하는 25~75마이크론 두께의 폴리머 박막입니다. 무게나 부피를 크게 늘리지 않으면서 전자 부품을 습기, 먼지, 화학 물질 및 환경적 손상으로부터 보호합니다.
대표적인 컨포멀 코팅 종류는 무엇인가요?
아크릴(AR), 실리콘(SR), 폴리우레탄(UR), UV 경화형(UV), 에폭시(ER), 파릴렌(XY) 등이 있습니다. 각 재료는 내습성, 내화학성, 내열성 및 재작업성에서 서로 다른 특성을 가집니다.
PCB에는 컨포멀 코팅을 어떻게 도포하나요?
브러시나 스프레이를 이용한 수동 방식, 프로그래밍 가능한 스프레이나 딥 코팅 장비를 이용한 자동 방식, 커넥터와 테스트 포인트를 피하는 로봇식 선택 도포 방식이 있습니다. 생산 수량과 기판 복잡도에 따라 적합한 방식을 선택합니다.
컨포멀 코팅을 선택할 때 무엇을 확인해야 하나요?
습기·온도·화학 물질 등의 환경 조건, 절연 내력, 재작업성, 코팅 두께, 도포와 경화 방식, 코팅 금지 영역 및 비용과 공급 안정성을 확인해야 합니다.
도포 과정에서 자주 발생하는 문제는 무엇인가요?
복잡한 기판에서의 불균일한 도포, 결함 검사의 어려움 및 공정 편차가 대표적입니다. 자동화 장비, UV 검사, 표준 절차 및 제어된 작업 환경을 통해 문제를 줄일 수 있습니다.
컨포멀 코팅 결함은 어떻게 검사하나요?
UV 조명을 이용한 육안 검사, 자동 광학 검사(AOI) 및 코팅 두께 측정을 사용합니다. 이를 통해 기포, 보이드, 핀홀 및 도포 부족을 확인할 수 있습니다.
결론: PCB 보호를 위한 컨포멀 코팅
컨포멀 코팅은 환경적·기계적 손상으로부터 PCB를 보호하고 기판의 수명과 전자기기의 신뢰성을 높이는 기술입니다. 코팅 재료마다 장점이 다르므로 적용 환경과 도포 방식을 함께 고려해야 합니다. 도포와 검사 과정에는 일정한 어려움이 있지만 표준화된 절차와 전용 장비를 사용하면 공정 편차를 줄일 수 있습니다. 앞으로도 새로운 재료, 배합 및 도포 기술을 통해 보호 성능과 생산 효율이 개선될 것으로 예상됩니다.

지속적인 성장
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......