PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
1 분
- PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유
- 인캡슐레이션과 포팅의 차이
- 주요 장점
- 컨포멀 코팅과 비교
- 주요 수지 재료
- DFM: 인캡슐레이션을 위한 PCB 설계
- 성능·비용·공정 비교
- JLCPCB PCBA 제조와 인캡슐레이션
- FAQ
- 결론
핵심 정리
PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다.
PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유
웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다.
인캡슐레이션과 포팅의 차이
인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다.
주요 장점
- 습기와 화학 오염 방지
- 충격과 진동에 대한 기계적 지지
- 부품 간 절연과 아크 위험 감소
- 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능
컨포멀 코팅과 비교

| 항목 | 인캡슐레이션 | 컨포멀 코팅 |
|---|---|---|
| 보호 두께 | 두껍고 빈 공간을 채움 | 얇은 막 |
| 수리성 | 제거가 어려울 수 있음 | 상대적으로 수리 가능 |
| 기계적 지지 | 높음 | 제한적 |
주요 수지 재료
1. 에폭시 수지(EP)

에폭시는 높은 강성과 접착력을 제공하지만 경화 수축, 열팽창과 수리성을 확인해야 합니다.
2. 폴리우레탄(PU)
PU는 에폭시보다 유연하고 진동과 열 사이클에 대응하기 쉬운 제품이 많습니다.
3. 실리콘 컴파운드
실리콘은 유연성과 온도 안정성이 장점이지만 표면 에너지와 접착, 기체 투과 조건을 검토해야 합니다.

DFM: 인캡슐레이션을 위한 PCB 설계
부품 배치와 간격
수지가 흐를 공간, 기포가 빠지는 경로, 고전압 부품의 절연 거리와 커넥터의 노출 영역을 설계 단계에서 확보합니다.
댐과 하우징 통합

댐, 홈과 하우징 벽은 수지의 범위를 제어합니다. 열팽창으로 PCB가 휘지 않도록 지지 위치와 경화 순서를 함께 정해야 합니다.
성능·비용·공정 비교

| 공정 | 장점 | 주의점 |
|---|---|---|
| 부분 인캡슐레이션 | 필요 영역만 보호 | 경계와 기포 관리 |
| 전체 포팅 | 최대 보호 수준 | 수리와 열 관리 어려움 |
| 컨포멀 코팅 | 얇고 재작업 가능 | 충격 보호는 제한적 |
JLCPCB PCBA 제조와 인캡슐레이션
인캡슐레이션 전에는 SMT 조립 품질, 잔류 플럭스와 이온 오염을 관리해야 합니다. 부품 실장과 검사 결과를 확인한 후 수지 도포·경화 공정으로 넘어가야 합니다. 제조 가능 여부와 후공정 조건은 프로젝트별로 확인합니다.
FAQ
인캡슐레이션과 포팅은 같은가요?
문맥에 따라 혼용되지만 포팅은 하우징 내부를 수지로 채우는 더 구체적인 방식을 뜻하는 경우가 많습니다.
어떤 수지가 가장 좋은가요?
온도, 진동, 유연성, 열전도율, 수리성과 화학 환경에 따라 달라집니다.
인캡슐레이션 후 수리할 수 있나요?
경화된 에폭시 포팅은 제거가 어렵습니다. 수리 가능성이 있으면 부분 보호나 컨포멀 코팅을 검토합니다.
열이 많이 나는 PCB도 포팅할 수 있나요?
수지의 열전도율과 열팽창을 확인하고 열원 주변의 방열 경로를 설계해야 합니다.
수지 도포 전에 꼭 세척해야 하나요?
잔류 플럭스와 오염은 접착과 절연 신뢰성에 영향을 줄 수 있으므로 요구 청정도에 맞춰 세척·검사를 진행합니다.
JLCPCB에 어떤 제조 데이터를 제공해야 하나요?
Gerber, BOM, CPL과 인캡슐레이션 영역·수지 사양·경화 조건을 함께 정의해야 합니다.
결론
PCB 인캡슐레이션은 수지 선택만의 문제가 아니라 부품 배치, 하우징, 열 관리, 검사와 수리 전략을 함께 결정하는 제조 설계 항목입니다.
3D AOI 검사 · PCB 청정도 관리 · 컨포멀 코팅 가이드 · PCB DFM 가이드 · PCB 열전도 가이드
지속적인 성장
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......