솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
1 분
- 솔더 마스크의 정의와 주요 기능
- 솔더 마스크의 종류와 소재
- 솔더 마스크 설계 규칙
- PCB 제조의 솔더 마스크 적용 공정
- 솔더 마스크 FAQ
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다.
이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다.
핵심 요약
- 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다.
- 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다.
- 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다.
- 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다.
솔더 마스크의 정의와 주요 기능
솔더 마스크 레이어란?
솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트와 지정된 접촉부는 개구부로 남기고 나머지 동박 트레이스를 덮습니다.

CAD에서 솔더 마스크 레이어는 일반적으로 실제 코팅이 제거될 개구부를 표시하는 네거티브 데이터로 사용합니다. 제조 공정에서는 이 데이터를 기준으로 노광과 현상을 진행해 동박 패드 위치에 개구부를 정렬합니다.
동박 보호와 솔더 흐름 제어
1. 전기적 보호
노출된 동박은 산화와 이온성 오염의 영향을 받습니다. 솔더 마스크는 인접 트레이스를 절연하고 취급 중 우발적인 접촉과 단락 가능성을 줄입니다.
2. 조립 중 솔더 흐름 제어
리플로우 중 녹은 솔더가 노출 패드에 머물도록 하고 다음과 같은 결함을 줄이는 데 도움을 줍니다.
- 미세 피치 핀 사이의 솔더 브리지
- 비대칭 젖음과 관련된 툼스토닝
- 트레이스를 따라 이동하는 불필요한 솔더
3. 기계적·환경적 보호
습기, 플럭스 잔류물, 먼지와 취급 중 긁힘으로부터 동박을 보호합니다. 다만 솔더 마스크는 별도의 컨포멀 코팅이나 밀폐 구조를 대체하지 않습니다.
솔더 마스크가 현대 PCB에 필요한 이유
초기 PCB는 부품 간격이 넓고 수동 조립 비중이 높아 솔더 마스크 없이 제작되는 경우도 있었습니다. 오늘날에는 미세 피치 BGA, HDI와 자동 광학 검사(AOI)를 사용하는 고밀도 조립이 늘어 정밀한 마스크 개구부와 댐이 안정적인 양산에 중요합니다.
솔더 마스크의 종류와 소재
LPI와 드라이 필름 솔더 마스크
액상 감광성(Liquid Photoimageable, LPI) 솔더 마스크는 리지드 PCB에 널리 사용됩니다. 액상으로 코팅한 뒤 자외선 노광과 현상으로 미세 패턴을 형성하며 FR-4에 대한 접착성과 자동화 적합성이 좋습니다.

드라이 필름 솔더 마스크는 필름을 적층한 뒤 포토레지스트와 비슷한 방식으로 패턴을 만듭니다. 두께 균일성이 장점이지만 요철이 있는 표면에 밀착하기 어렵고 현재의 일반 상업용 리지드 PCB에서는 LPI보다 사용 빈도가 낮습니다.
솔더 마스크 색상별 특징

녹색: 동박과 결함의 대비가 좋아 육안 검사와 AOI에 널리 사용하며 일반적인 기본 색상입니다.
검정색: 제품 외관에 자주 선택하지만 패턴과 오염의 시각적 대비가 낮아 검사 조건을 별도로 확인할 수 있습니다.
흰색: LED 보드에서 빛 반사 목적으로 사용합니다. 열과 플럭스에 의한 변색 가능성을 고려해야 합니다.
파랑·빨강 등: 시제품 구분과 제품 외관에 사용할 수 있습니다. 비용과 제조 가능 치수는 색상과 잉크 시스템에 따라 달라질 수 있습니다.
색상만으로 전기 성능을 일반화할 수는 없습니다. 실제 절연, 내열과 접착 특성은 해당 잉크의 데이터시트와 제조 공정으로 확인합니다.
플렉시블·고온용 보호층
플렉시블 PCB는 반복 굽힘에서 균열이 생기지 않도록 PI 커버레이 또는 유연한 솔더 마스크를 사용합니다. 리지드 PCB용 마스크와 동일하다고 가정해서는 안 됩니다.
- 기재와 함께 굽힘을 견딜 수 있는 유연성
- 리지드 보드용 코팅보다 얇고 유연한 구조
자동차와 고온 전자 장비는 여러 차례의 리플로우, 온도 사이클과 화학물질 노출을 고려해 내열성, 접착력과 내화학성을 검토합니다. 부적절한 소재는 박리와 균열을 일으킬 수 있습니다.

솔더 마스크 설계 규칙
패드 주변의 클리어런스와 댐

솔더 마스크 클리어런스는 동박 패드 가장자리와 마스크 개구부 사이의 오프셋입니다. 너무 작으면 정렬 편차로 마스크가 패드를 덮어 솔더 젖음을 방해할 수 있고, 너무 크면 불필요한 동박이 노출됩니다.
솔더 마스크 댐 또는 web은 인접 패드 사이에 남는 좁은 마스크 띠입니다. 솔더 브리지를 줄이는 역할을 하며 일반적으로 75~100μm 범위가 자주 언급됩니다. 현재 JLCPCB 리지드 PCB 능력 페이지는 최소 브리지 폭을 0.10mm로 안내하므로 최종 설계는 주문 사양을 기준으로 확인해야 합니다.
설계 규칙을 지키지 않으면 제조나 조립 중 벗겨지는 얇은 마스크 조각, 불필요한 동박 노출, 솔더 조인트 품질 저하가 발생할 수 있습니다.
솔더 브리지와 불균일한 코팅 방지
마스크 두께 또는 개구부 형상이 균일하지 않으면 미세 피치 영역에서 솔더 젖음 편차가 커질 수 있습니다. 너무 얇은 web은 안정적으로 제조되지 않을 수 있고, 의도하지 않은 개구부는 동박을 노출합니다. Gerber 검토 시 상·하면 마스크 레이어를 켜서 패드, 비아와 트레이스의 개구부를 직접 확인하세요.
비아·트레이스·실크스크린과의 관계
비아는 용도에 따라 텐팅, 플러깅 또는 노출 상태로 설계합니다. 동박 트레이스는 테스트 포인트나 접촉부처럼 의도한 영역을 제외하고 마스크로 보호합니다. 실크스크린 문자는 납땜과 테스트를 방해하지 않도록 솔더 마스크 개구부와 패드 위를 피해야 합니다.
PCB 제조의 솔더 마스크 적용 공정
코팅, 노광과 현상

- 기판 표면 세정
- 액상 마스크 코팅
- 용제를 제거하는 소프트 베이크
- 포토툴 또는 직접 이미징을 이용한 자외선 노광
- 비노광 영역을 제거하는 현상
각 단계의 오염과 정렬 오차는 개구부와 마스크 접착에 영향을 줄 수 있습니다.
최종 경화와 두께 관리
현상 후 열 또는 자외선 시스템으로 최종 경화해 내화학성과 기계적 강도를 확보합니다. 경화 조건은 잉크 시스템에 따라 다릅니다. 현재 JLCPCB 리지드 PCB 능력 페이지는 솔더 마스크 잉크 두께를 10μm 이상으로 안내합니다.
접착력과 내구성 검사
PCB 제조에서는 육안·AOI로 균열과 벗겨짐, 개구부 정렬을 확인합니다. 필요에 따라 접착력, 열 충격과 내화학성 시험을 통해 리플로우와 사용 환경에서 마스크가 유지되는지 평가합니다.
전기적 보호와 실제 사용 환경
적절히 경화된 솔더 마스크는 표면 절연 저항을 유지하고 습기와 이온성 오염에 의한 누설 가능성을 줄입니다. 그러나 외부 환경 보호가 중요한 제품에서는 솔더 마스크만으로 충분한지 평가하고 필요하면 컨포멀 코팅이나 하우징을 추가합니다.
조립 수율과 재작업
정확한 개구부와 충분한 댐은 솔더가 패드에 머물도록 도와 브리지와 재작업을 줄이고 AOI의 시각적 구분을 개선합니다. 반대로 개구부 누락이나 정렬 불량은 즉시 원인으로 드러나지 않으면서 반복적인 조립 불량을 만들 수 있습니다.
솔더 마스크 FAQ
Q1. 솔더 마스크란 무엇이며 왜 필요한가요?
PCB 동박을 절연·보호하고 조립 중 솔더가 의도한 패드에 머물도록 돕는 폴리머 코팅입니다.
Q2. 솔더 마스크는 전기 절연층인가요?
네. 동박 사이의 우발적 접촉과 표면 누설을 줄이는 절연층입니다. 다만 컨포멀 코팅이나 기본 절연 요구를 대신하는 용도로 사용해서는 안 됩니다.
Q3. 솔더 마스크 설계 규칙은 제조사마다 다른가요?
그렇습니다. 개구부 정합, 최소 댐 폭과 비아 처리 능력이 다를 수 있으므로 해당 제조사의 최신 기준을 따라야 합니다.
Q4. 솔더 마스크 색상이 성능에 영향을 주나요?
색상은 검사 대비, 외관과 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 전기·열 특성은 색상만이 아니라 실제 잉크 데이터와 공정 조건으로 확인합니다.
Q5. 간단한 PCB에는 솔더 마스크가 없어도 되나요?
일부 시험용 기판은 마스크 없이 제작할 수 있지만, 양산과 장기 사용에서는 동박 보호와 조립 품질을 위해 일반적으로 적용합니다.
지속적인 성장
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......