PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
1 분
- 환경으로부터 PCB 보호
- 전기적 PCB 보호
- 열 관리
- 기계적 PCB 보호
- PCB 레이아웃 설계
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다.
이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다.
환경으로부터 PCB 보호
PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.
컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다.
봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거나 주입해 견고한 장벽을 형성합니다. 기계적 강도와 전기 절연, 충격 및 진동 내성을 높이고 수분, 먼지와 화학 물질의 영향을 줄일 수 있습니다.
바니시 및 침지: PCB를 바니시 또는 보호 용액에 담그거나 표면에 도포해 얇은 보호막을 형성합니다. 수분과 부식, 일정 수준의 기계적 응력으로부터 기판을 보호하며 비교적 경제적인 방식이 필요한 용도에 사용됩니다.
환경 밀봉: 개스킷, O링 또는 방수 하우징을 사용해 물, 먼지와 외부 오염 물질의 유입을 차단합니다. 포트, 커넥터 및 기타 개구부 주변을 밀봉해 PCB와 인클로저 내부를 보호합니다.
전기적 PCB 보호
과전류 및 과전압 보호: 회로 차단기, 배리스터와 TVS 다이오드 등의 회로 보호 소자를 사용해 전압 스파이크나 과전류로 인한 손상을 줄입니다.
접지: PCB의 부품과 회로에 공통 기준 전위를 형성하면 전압 변동과 전자파 간섭(EMI)을 줄이는 데 도움이 됩니다. 단일 공통 접지점으로 접지 루프를 줄이거나, 혼합 신호 PCB에서 아날로그와 디지털 그라운드 플레인을 분리해 노이즈 결합을 억제할 수 있습니다. 분리된 영역은 설계 조건에 맞는 비아로 연결합니다.
차폐: 민감한 부품이나 회로 주변에 도전성 장벽을 형성해 외부 EMI를 차단합니다. 발진기나 고주파 회로 주변에 금속 캔 또는 차폐 케이스를 배치하고 차폐 구조를 그라운드 플레인에 연결합니다.
ESD 보호: ESD 다이오드, 적절한 접지와 취급 절차로 정전기 방전으로부터 PCB를 보호합니다. 접지 트레이스 배치, 그라운드 플레인과 도전성 인클로저 등의 차폐 구조를 함께 검토하면 무선 주파수 간섭(RFI)과 EMI를 줄이는 데 도움이 됩니다. 원문은 JLCPCB에 15가지 유형의 ESD 보호 소자가 있다고 설명하며, 관련 ESD 보호 소자 페이지를 안내합니다.
열 관리
과도한 열은 부품 성능 저하, 고장, 열 폭주 및 수명 단축으로 이어질 수 있습니다. 방열판, 팬과 적절한 환기 구조를 사용하고 PCB 설계에 써멀 비아를 적용해 부품의 열이 넓은 그라운드 플레인이나 방열판으로 이동하도록 합니다. 써멀 비아 주위에 동박 채우기 또는 넓은 동 연결부를 배치하면 열을 PCB 표면으로 분산하고 열전도 성능을 높일 수 있습니다.
메탈 코어 PCB나 열전도성 유전체를 적용한 PCB처럼 열전도율이 높은 소재를 선택하면 비아와 부품의 열을 더 효과적으로 방출할 수 있습니다.
기계적 PCB 보호
굽힘, 진동과 충격은 솔더 접합부 파손이나 부품 이탈을 일으킬 수 있습니다. 스티프너와 지지 구조를 적용하면 기계적 응력의 영향을 줄이고 PCB의 내구성을 높일 수 있습니다.
PCB를 설치할 때는 나사, 스탠드오프 또는 스냅핏 연결처럼 용도에 맞는 고정 방식을 사용합니다. 견고한 장착 구조는 기판 휨과 비아에 가해지는 응력을 줄입니다. 비아 주변이나 응력이 집중되는 부위는 동박을 추가하거나 에폭시·접착제로 보강하고, 필요하면 탄소 섬유 또는 유리 섬유 층을 적용할 수 있습니다. PCB와 장착면 사이에 폼이나 고무 개스킷 같은 충격 흡수 소재를 배치하면 진동과 충격을 감쇠할 수 있습니다.
PCB 레이아웃 설계
PCB를 효과적으로 보호하려면 레이아웃 단계부터 전기적·열적·기계적 위험을 고려해야 합니다.
적절한 트레이스 배선, 그라운드 플레인, 신호 무결성 관리와 고전력·저전력 부품 분리는 EMI를 줄이고 PCB 신뢰성을 높이는 데 도움이 됩니다. 민감한 트레이스나 부품을 고전압 네트워크 가까이에 배치하지 않으면 전압 스파이크에 의한 손상 위험을 줄일 수 있습니다.
설계 초기에는 패드와 홀 크기를 정해야 합니다. 패드와 홀이 작아질수록 패드 대 홀 비율이 더 중요하며, 특히 스루홀 구조에서는 제조 공정에 맞는 치수를 적용해야 합니다. 패드 형상과 풋프린트도 조립 방식에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 웨이브 솔더링은 적외선 리플로우보다 더 넓은 공간이 필요할 수 있습니다.
결론
환경 차단, 전기 보호, 열 관리, 기계적 보강 및 레이아웃 설계를 함께 적용하면 PCB 고장 가능성을 줄이고 제품 수명과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 실제 보호 방식은 제품의 사용 환경과 전기적·기계적 요구 조건에 맞춰 선택해야 합니다.

지속적인 성장
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......