PCB 실크스크린 인쇄에 대해 반드시 알아야 할 몇 가지 중요사항
1 분
- 실크스크린 PCB 프린터 적용의 장점
- PCB 제조 기술 및 장단점
- 결론
프린트된 회로 기판(PCB) 표면에 인쇄된 문자, 기호, 마크 및 이미지를 PCB 실크스크린이라고 합니다. PCB 제조 과정의 일환으로, 특정 잉크 또는 유사한 물질을 PCB 표면에 인쇄하여 부품 배치, 조립 안내 및 식별 정보를 제공합니다.
다음 장에서는 PCB 실크스크린의 장점에 대해 더 자세히 설명할 것입니다. 또한, 실크스크린을 생성하는 세 가지 방법과 각각의 장단점도 함께 다룰 것입니다.
PCB 실크스크린은 회로 층과 솔더 마스크 위에 인쇄되며, 이는 부품면 또는 상단면이라고도 합니다. 특히, 실크스크린 층에는 경고 표시, 조립 안내, 회사 또는 브랜드 로고, 부품 명칭, 지시 사항 등 다양한 정보를 포함할 수 있습니다.
솔더 마스크와 회로 층이 완료된 후, 우리는 생산 과정의 후반 단계에서 PCB 스크린 인쇄를 수행합니다. 마크와 정보를 생성하기 위해 미세한 메쉬 스크린이나 스텐실을 사용하여 스크린 인쇄 잉크를 PCB 표면에 적용합니다. PCB 배경에 대해 가시성을 높이기 위해 일반적으로 흑색 또는 백색과 같은 대비되는 색상의 스크린 인쇄 잉크를 사용합니다.
실크스크린 PCB 프린터 적용의 장점
사람들이 PCB에 실크스크린 인쇄를 선택하는 주요 이유는 7가지가 있습니다 :
1. 부품 식별
2. 조립 안내
3. 회로 이해
4. 브랜드 및 로고 표시
5. 미학
6. 규격 준수 및 인증 표시
7. 문서화 및 참조
부품 식별을 예로 들어 설명해보겠습니다. JLCPCB의 실크스크린 인쇄 방식은 부품 식별을 위한 시각적 안내를 제공합니다. 이를 통해 실제 응용에서 다양한 부품의 표지판, 이름 또는 라벨로 활용할 수 있습니다. 시스템을 조립하거나 테스트, 문제 해결 과정에서 조립 전문가와 유지보수 직원은 이러한 식별 라벨을 사용하여 개별 부품을 훨씬 더 빠르게 발견하고 식별할 수 있습니다. 또한, JLCPCB 실크스크린 인쇄는 추가적인 식별 마킹을 제공하거나 다층 PCB에서 층수를 표시할 수 있으며, 이는 제조 과정 중에 각 층의 적층과 배열을 정확히 하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
PCB 제조 기술 및 장단점
수동 스크린 인쇄
실크스크린 PCB는 스크린 인쇄 기술을 사용하여 손으로 PCB에 잉크를 바르는 방식입니다. 구체적으로 라인 폭이 7mm 이상이고 라인 등록 오차가 5mm인 경우에 이 방법을 사용할 수 있습니다. 이를 위해서는 나일론 트레이싱 스텐실과 PCB 실크스크린 최소 텍스트 크기가 필요합니다. 스텐실을 사용하여 판에 오일을 인쇄한 다음, PCB 보드를 경화 오븐에서 구워 고화시켜야 합니다.
장점 :
첫째, 소규모 생산에서는 비용 효율성이 매우 높습니다. 소규모 생산의 경우 자동 인쇄 방법을 사용하는 것보다 장비와 설정 비용이 일반적으로 더 낮습니다. 둘째, 이 방법은 다양한 재료에 적용될 수 있어 매우 유연합니다. 천, 종이, 플라스틱, PCB 등 여러 소재에 인쇄가 가능하며, 곡면과 평면 모두에 인쇄할 수 있어 다양한 응용에 적합합니다. 또한 수동 스크린 인쇄는 디자인 수정이 용이합니다. 소규모 생산이나 단품 인쇄의 경우 즉각적인 변경 및 조정이 가능해 유리합니다.
단점 :
하지만 수동 스크린 인쇄 회로 기판은 숙련된 작업자가 화면을 정확히 정렬하고 일정한 압력을 적용하며 올바른 잉크 커버리지를 보장해야 하기 때문에 노동 집약적인 과정입니다. 따라서 대량 생산에서는 효율성과 정확성을 높이기 위해 자동 스크린 인쇄기를 자주 사용합니다. 또한, LPI나 DLP 같은 더 정교한 인쇄 기술은 수동 스크린 인쇄보다 더 높은 해상도와 세밀한 디테일을 구현할 수 있습니다. 수동 스크린 인쇄는 더 큰 구성 요소와 간단한 디테일을 가진 디자인에서 최상의 결과를 제공합니다.
- 액상 포토 이미징 (Liquid photo imaging)
먼저 액상 포토 이미징 과정에서 라미네이트를 액체 에폭시로 덮습니다. 이 액체 에폭시를 사용해 사진 이미지를 형성할 수 있습니다. 그 후 UV 광선을 노출시켜 실크스크린 도안을 판으로 전사합니다. LPI는 보통 솔더 마스크 적용과 실크스크린 인쇄 등 여러 용도로 사용됩니다.
장점 :
수동 스크린 인쇄 방식과 유사하게, LPI는 다재다능성을 제공합니다. LPI는 PCB 제조에서 솔더 마스크 적용과 스크린 인쇄를 포함한 다양한 응용 분야에 적합합니다. PCB 표면에 보호층, 텍스트, 로고 및 기타 마크를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 또한, LPI로 복잡한 디자인들의 재현이 정확하고 효율적입니다. 일관성이 보장되며, 디지털 파일과 UV 노출을 사용하여 수동 수정이나 정렬을 제거했습니다. 수동 스크린 인쇄 방식과 달리, LPI는 PCB 표면에 고해상도 패턴과 디자인을 생성할 수 있다는 점이 두드러집니다. 이는 미세한 특징, 복잡한 세부 사항 및 PCB의 다양한 레이어 간의 정밀한 등록을 생산할 수 있습니다.
단점 :
자동화된 기술과 비교할 때, LPI는 시간이 많이 걸릴 수 있는 절차입니다. 특히 복잡한 디자인이나 대량의 PCB의 경우, 노출 및 현상 단계에 예상보다 시간이 더 소요될 수 있습니다. 또한, LPI 프로세스는 상대적으로 복잡하여, 잉크 코팅, 노출 및 현상 단계를 포함합니다. 노출 시간, 현상액 및 건조 조건과 같은 변수의 세심한 관리가 필요합니다. 일관된 결과를 얻기 위해 정밀하고 제어된 환경이 필수적입니다.
다이렉트 레전드 인쇄 (Direct legend printing)
DLP는 프로젝터나 광원을 사용하여 층층이 액체 수지를 선택적으로 경화시키는 디지털 인쇄 방법입니다.
장점 :
DLP는 높은 정밀도와 해상도를 제공하여 PCB 표면에 정교하고 상세한 패턴을 만들 수 있습니다. 복잡한 패턴, 복잡한 형상, 정확한 회로 경로를 구현할 수 있습니다. 또한, DLP는 전통적인 기술에 비해 생산 시간을 단축할 수 있습니다. 여러 층을 동시에 경화시킴으로써 제조 주기와 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. 게다가, DLP는 설계의 맞춤화 및 유연성을 제공합니다. 디지털 파일은 수정과 조정이 용이하여 신속한 프로토타입 제작 및 설계 반복 작업을 가능하게 합니다.
단점 :
DLP 시스템은 비용이 많이 들 수 있습니다. 경화 시스템, 수지 재료, DLP 프로젝터나 광원과 같은 특수 도구들은 초기 투자가 많이 필요할 수 있습니다. 또한, 재료 선택이 상대적으로 제한될 수 있습니다. DLP는 주로 수지 기반 재료에 적합하며, 이는 전통적인 PCB 기판과는 다른 물질 특성을 가질 수 있습니다. 사용할 수 있는 재료의 다양성 측면에서는 선택지가 제한될 수 있습니다.
결론
PCB 생산을 위한 실크스크린 인쇄를 고려할 때에는 프로젝트의 구체적인 요구 사항을 신중히 검토하는 것이 중요합니다. 여기에는 생산량, 설계 복잡성, 원하는 인쇄 품질, 예산 제약 등이 포함됩니다. 해상도 및 정합 정확도에 대한 제한을 염두에 두면서, 실크스크린 인쇄는 명확한 식별과 라벨링, 맞춤형 디자인, 시각적 표시가 중요한 애플리케이션에 특히 적합합니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......