This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

전자제품 제조에 PCB 검사 현미경이 필요한 이유

최초 게시일 Nov 12, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 12, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 품질 관리에서 검사 현미경이 하는 일
  • 전자 작업에 맞는 현미경 선택
  • PCB 검사 장비와 공장 검사 공정
  • PCB 수율을 높이는 제조 검사 방법
  • PCB 검사 현미경에 관해 자주 묻는 질문
  • 결론

핵심 요약

  • 핀 단위 불량 식별. 인서킷 테스트(ICT)는 개별 부품을 검사해 불량이 발생한 핀을 정확히 알려줍니다.
  • 기판 배치에 따른 검사 범위. 검사 범위는 테스트 패드의 크기와 피치, 부품 주변의 여유 공간에 따라 달라집니다.
  • 검사 시간과 지그. 베드 오브 네일즈 방식은 수초 만에 검사할 수 있으며, 플라잉 프로브 방식은 전용 지그 없이 검사할 수 있습니다.
  • 가드 기법을 이용한 부품 분리. 검사 대상 부품을 병렬 경로의 영향에서 분리해 초기 불량을 검출합니다.
  • 여러 단계의 품질 검사. 자동 광학 검사(AOI), 자동 X선 검사(AXI)와 함께 사용하면 더 다양한 불량을 검출할 수 있습니다.

PCB 검사 현미경이 생산 라인에서 중요한 이유는 카메라가 이미 정상으로 판정한 접합부에서 큰 비용을 초래하는 불량이 발견되기도 하기 때문입니다. 자동 광학 검사(AOI) 장비는 정해진 각도에서 각 접합부를 판정합니다. 그래서 솔더가 패드에 접합되지 않았더라도 필렛 크기가 적절하면 정상 접합부와 거의 똑같아 보일 수 있습니다. 두 접합부의 차이는 솔더 가장자리에 나타납니다. 정상적으로 젖은 솔더는 깨끗한 유리 위의 물처럼 깨끗한 구리 표면에 퍼지며 가장자리로 갈수록 얇아집니다.

pcb inspection oct 1. (4)

그림 1. 디지털 현미경으로 본 부품 실장 PCB

패드를 적시지 못한 솔더는 왁스를 바른 차 표면의 물방울처럼 둥근 호를 이룹니다. 따라서 합격 여부가 애매한 접합부를 판정하려면 확대해서 여러 각도에서 볼 수 있어야 합니다. 이 글에서는 AOI가 놓치기 쉬운 결함, 현미경 선택 기준, 작업별 배율과 조명, 생산 공정에서 광학 검사가 이루어지는 단계를 살펴봅니다.

품질 관리에서 검사 현미경이 하는 일

검사 현미경은 품질 관리에서 세 가지 역할을 합니다. 작업자가 미세 결함을 직접 확인하고, 카메라가 기준값 부근에서 내린 판정을 재검토하며, 접합부 형태를 보고 수년간 반복되는 온도 변화를 견딜 수 있을지 판단하는 데 도움을 줍니다.

AOI가 놓치기 쉬운 미세 결함

자동 광학 검사(AOI)는 각 접합부를 저장된 기준 이미지와 비교하므로 설정한 임곗값에 따라 결과가 달라집니다. 기준이 너무 엄격하면 정상적인 필렛의 광택 차이도 불량으로 판정합니다. 기준을 너무 느슨하게 잡으면 실제 불량을 놓칠 수 있습니다. 따라서 AOI를 사용하는 생산 라인에서는 현미경으로 판정 결과를 재검토하는 작업대가 필요합니다.

pcb inspection oct 1. (6)

그림 2. 같은 걸윙 리드 접합부를 바로 위와 비스듬한 각도에서 본 모습

  • 관찰 각도에도 한계가 있습니다. 2D AOI 카메라는 바로 위에서 내려다보고, 3D 장비도 몇 가지 고정 각도만 추가하므로 접합부 일부가 부품 몸체에 가려집니다. 걸윙 리드가 들떠 있어도 위에서 보면 리드 끝부분의 필렛이 정상으로 보일 수 있습니다.
  • 광학적 대비가 거의 없는 결함도 있습니다. 리플로 후 기판이 휘면서 적층 세라믹 커패시터(MLCC)에 생긴 굽힘 균열은 고배율 현미경으로도 놓칠 만큼 미세할 수 있습니다. 불량이 의심되면 전기 검사나 단면 분석으로 확인합니다.

확대 검사로 찾는 납땜 및 배선 결함

확대 검사에서 발견되는 불량은 크게 두 부류로 나뉩니다. 납땜 불량은 리플로나 수작업 납땜 중에 생기고, 배선 결함은 베어 PCB의 구리층을 에칭해 배선을 만드는 과정에서 생깁니다. 각각 확인하는 공정 단계가 다르며, 흔히 볼 수 있는 결함은 다음 다섯 가지입니다.

pcb inspection oct 1. (2)

그림 3. 확대 검사에서 흔히 발견되는 결함 다섯 가지

  • 솔더 브리지 얇은 솔더막이나 가느다란 솔더 돌기가 인접한 두 패드를 이어 단락을 일으킵니다.
  • 냉납 솔더가 충분히 젖지 않아 매끄러운 필렛 대신 회색빛을 띠고 기공이 있는 접합부가 형성됩니다.
  • 젖음 불량 솔더가 패드에 퍼지지 않고 가장자리가 높고 둥글게 뭉칩니다.
  • 도체 패임과 핀홀 배선 가장자리가 패이거나 구리층에 작은 구멍이 생깁니다.
  • 구리 잔편 에칭으로 제거되지 않은 가느다란 구리 조각이 배선 사이에 남습니다.

미세 피치 부품에서는 솔더막의 두께에 특히 주의해야 합니다. 전류가 흐를 만큼 두꺼운 막도 AOI에서 검출하기에는 너무 얇을 수 있습니다. 접합부 온도가 충분히 높지 않아 솔더가 제대로 젖지 않으면 냉납이 생기며, 약한 접합부는 진동을 견디지 못할 수 있습니다. 접촉각이 90°를 넘는 것은 젖음 불량에 해당하며 IPC-A-610에서는 일반적으로 허용하지 않습니다.

제품의 장기 신뢰성을 좌우하는 접합부

현미경 검사에서도 놓치기 쉬운 접합 불량은 전기 검사를 통과할 수 있습니다. 필렛에 결함이 있어도 당장은 전류가 흐르기 때문입니다. 전원을 켜고 끌 때마다 기판과 부품이 서로 다른 정도로 팽창하고 수축합니다. 이때 가장 약한 접합부에 변형이 누적되다가 결국 단선이 발생합니다. 접합부의 형태는 이런 장기 신뢰성을 판단하는 단서가 됩니다.

판정 기준의 엄격함은 제품의 IPC 등급에 따라 달라집니다. IPC-A-610 개정판 J는 제품을 클래스 1(일반 전자제품), 클래스 2(지속적인 서비스가 요구되는 제품), 클래스 3(고장이 허용되지 않는 고신뢰성 장비)으로 구분합니다. 주문 시 IPC 등급을 명시하면 공장이 각 접합부에 적용할 판정 기준을 정할 수 있습니다.

전자 작업에 맞는 현미경 선택

전자 작업용 현미경은 용도에 따라 고릅니다. 수작업 재작업, 생산 라인 검사, 결함 기록에는 각각 다른 광학 특성이 필요하므로 먼저 작업을 정한 뒤 사양을 비교해야 합니다.

PCB 수리와 검사에 쓰는 실체 현미경과 디지털 현미경

실체 현미경은 양쪽 눈에 서로 다른 광학 경로로 상을 전달해 지연 없이 깊이감을 느낄 수 있습니다. 디지털 현미경은 카메라 영상을 모니터에 표시하므로 주변 작업자도 함께 볼 수 있습니다.

pcb inspection oct 1. (5)

그림 4. PCB 재작업대에 나란히 설치한 실체 현미경과 디지털 현미경

영상을 공유하거나 저장하고 치수를 측정하려면 디지털 현미경이 적합합니다. 작업자는 허리를 펴고 모니터를 볼 수 있고, 이미지는 로트 번호와 함께 저장할 수 있습니다. 납땜할 때는 인두 움직임과 화면 사이에 지연이 생기면 작업하기 어려우므로 높은 프레임 속도가 중요합니다. Leica S9i처럼 10 MP 카메라를 내장한 실체 현미경은 두 방식의 장점을 함께 제공합니다.

작업적합한 방식장점확인할 사양
0402 및 QFN 부품의 수작업 재작업실체 현미경깊이감이 있어 공구를 정확히 댈 수 있고 영상 지연이 없습니다.작업 거리 100 mm(3.9인치) 이상
생산 라인에서 AOI 오검출 재검토디지털 현미경허리를 펴고 빠르게 검사할 수 있으며 기판별로 이미지를 저장할 수 있습니다.1080p에서 60 fps, 화면에 측정값 표시
결함 보고 및 고장 분석디지털 현미경이미지를 캡처하고 화면에서 치수를 잴 수 있습니다.교정된 측정 소프트웨어 및 이미지 내보내기
팀 단위 초도품 승인디지털 현미경 또는 하이브리드형여러 사람이 같은 화면을 볼 수 있습니다.HDMI 출력 및 대형 모니터
BGA와 LGA 패키지 아래 접합부두 방식 모두 한계가 있음측면 관찰 광학계로는 주로 가장 바깥쪽 열을 볼 수 있습니다. 접합부 내부의 보이드는 광학 방식으로 확인하기 어렵습니다.X선 검사

주요 사양인 배율, 피사계 심도, 작업 거리

IPC-A-610의 표 1-2에 따르면 검사 배율은 판정할 랜드의 너비에 맞춰야 합니다. 이 표는 일상 검사에 사용하는 배율 범위와 불합격이 의심될 때만 사용하는 재판정 배율을 제시합니다. 지정 배율의 허용 오차는 ±15%입니다. 아래 표에는 SMD 저항 패키지의 패드 크기 등 대표 사례도 함께 정리했습니다.

랜드 너비일상 검사 배율최대 재판정 배율대표 사례
1.0 mm(39 mil) 초과1.5~3배4배0805 및 1206 칩 패드, 스루홀 랜드
0.5~1.0 mm(20~39 mil)3~7.5배10배0603 및 0402 패드, 1.27 mm(50 mil) 피치의 SOIC 리드
0.25~0.5 mm(10~20 mil)7.5~10배20배0201 패드, 0.5 mm(20 mil) 피치의 QFP 리드
0.25 mm(10 mil) 미만20배40배01005 패드, 0.4 mm(16 mil) 피치의 QFN 랜드

반사율이 높은 PCB 표면을 위한 조명

현미경으로 보면 솔더, 무전해 니켈·침지 금(ENIG) 표면의 금, 열풍 솔더 레벨링(HASL) 표면의 주석이 거울처럼 빛을 반사합니다. 광원 하나로 비추면 필렛마다 하얗게 빛나는 부분이 생깁니다. IPC-A-610은 최소 1,000 lm/m²(약 93 fc)의 조도를 요구하며, 표면 형상과 오염을 식별하는 데 3,000~5,000 K의 광원이 적합하다고 설명합니다. 밝기와 함께 조명의 위치도 중요합니다. 빛이 들어오는 방향에 따라 잘 보이는 부분이 달라집니다.

pcb inspection oct 1. (1)

그림 5. 링 조명, 동축 조명, 저각도 조명, 편광 조명으로 각각 비춘 동일한 납땜 접합부

조명 유형기판을 비추는 방식잘 보이는 특징적합한 용도
LED 링 조명대물렌즈 둘레에서 원뿔 형태로 고르게 비춥니다.접합부, 부품, 마킹의 전체 형태일상 검사 및 재작업
동축 조명렌즈의 광축을 따라 수직으로 비춥니다.평평한 패드의 긁힘, 패임, 산화노출된 구리 및 ENIG 패드 검사
저각도 링 조명옆에서 낮은 각도로 비춥니다.솔더 볼, 버, 이물질처럼 표면 위로 튀어나온 부분솔더 볼, 이물질, 들뜬 리드 검사
편광 조명편광 방향을 서로 직교시킨 필터를 링 조명과 함께 사용합니다.정반사에 의한 눈부심을 줄여 필렛의 형태를 보여줍니다.반짝이는 무연 솔더 및 HASL 필렛 검사

PCB 검사 장비와 공장 검사 공정

공장에서는 원자재 입고, 조립 라인, 출하 승인 세 단계에서 PCB 검사가 이루어집니다. 현미경은 세 단계 모두에서 각 공정의 결함을 확인하는 데 쓰입니다.

입고 품질 검사에서 원자재와 구리층 확인

생산에 투입하기 전에 입고 품질 검사(IQC)를 실시해 적층판과 구리박에 결함이 있는지 확인합니다. 동박 적층판은 패임, 눌림, 긁힘, 산화를 검사합니다. 확대하면 배선에 완만하게 눌린 자국이 보이는데, 나중에 그 부분이 배선의 두께가 얇은 지점으로 나타날 수 있습니다.

홀 내부의 구리 도금 상태는 금속 현미경으로 확인합니다. 생산 패널에서 시험편을 채취한 다음 수지에 매립하고 연삭과 연마를 거쳐 단면을 드러냅니다. 검사자는 100~200배로 확대해 홀 내벽의 구리층에 보이드나 층간 박리가 있는지 확인합니다.

SMT 조립 단계별 품질 검사

표면 실장 기술(SMT)로 조립할 때는 각 공정 단계가 끝날 때마다 검사합니다. 앞 단계의 오류가 다음 공정까지 이어지는 것을 막기 위해 다음 순서로 확인합니다.

  • 스텐실 인쇄 후 솔더 페이스트 검사(SPI)로 각 패드 위에 인쇄된 페이스트의 부피, 높이, 위치 편차를 측정합니다.
  • 초도품 검사에서는 처음 조립한 기판의 모든 부품이 자재 명세서(BOM)에 명시된 값, 위치, 극성과 일치하는지 확인합니다.
  • 리플로 후 AOI로 각 부품과 접합부를 기준 이미지와 비교합니다.
  • 작업자가 AOI에서 표시한 항목을 모두 현미경으로 재검토해 실제 불량인지 오검출인지 확인합니다.

현미경은 초도품 검사에서 특히 유용합니다. 잘못된 부품 릴을 장착하거나 다이오드 하나를 거꾸로 실장하면 같은 오류가 전체 생산분에 반복될 수 있기 때문입니다. 검사자는 약 10배로 확대해 부품 마킹과 1번 핀의 방향을 확인합니다. 극성이 있는 풋프린트 옆에 실크스크린 으로 극성을 표시하면 이 작업이 더 쉽고 빨라집니다.

출하 전 최종 품질 검사

전기 검사를 통과한 뒤에 생긴 손상은 최종 품질 보증 및 검사(FQA/FQC) 단계에서 발견되는 경우가 많습니다. 기판을 꺼내 플럭스 잔류물을 세척하고 옮기는 과정에서 핀이 휘거나 기판 가장자리가 깨지고 솔더 마스크가 긁힐 수 있습니다. 주문서에 명시된 IPC 등급에 따라 이러한 부분을 확대해 확인합니다.

조립된 기판은 위 IPC-A-610의 랜드 너비별 배율 표에 따라 검사합니다. 베어 PCB는 IPC-6012에 따라 3디옵터(약 1.75배)로 일상 육안 검사를 실시합니다. 해당 배율에서 규격 위반 여부를 확인하기 어려우면 최대 40배까지 배율을 높입니다. 처음부터 고배율로 검사하면 외관상의 자국까지 불량으로 처리하게 되어 비용이 늘고 신뢰성 개선 효과는 없습니다.

PCB 수율을 높이는 제조 검사 방법

수율을 높이려면 광학 검사를 측정 가능한 정규 공정으로 운영해야 합니다. 검사 기준과 절차를 표준화하고 장비를 교정하며, 각 검사 결과를 해당 결과가 발생한 공정까지 추적해 개선할 수 있어야 합니다.

표준 생산 라인의 광학 감사

광학 감사란 AOI를 통과한 기판 중 일부를 정해진 일정에 따라 확대 검사하는 절차입니다. 자동 검사 장비가 검출해야 할 결함을 계속 찾아내는지 확인합니다. 장비가 놓친 결함을 발견하면 해당 부품의 AOI 프로그램을 조정해 이후의 검출률을 개선합니다.

pcb inspection oct 1. (3)

그림 6. 입고 검사부터 출하 승인까지 PCB 생산 라인에서 광학 검사가 이루어지는 단계

디지털 현미경으로 저장한 이미지에 기판 일련번호와 검사 작업대를 기록하면 검사 이력을 추적할 수 있습니다. 몇 달 뒤 사용 중 문제가 생긴 기판이 반품되면 공장에서 당시의 사진을 찾을 수 있습니다. 이 기록은 제조 결함과 사용 중 발생한 손상을 구분하는 데 도움이 됩니다.

무결점 출하를 위한 JLCPCB의 품질 관리

한 가지 검사 기법으로 모든 결함을 찾기는 어렵습니다. JLCPCB는 앞 단계에서 놓친 결함을 후속 단계에서 찾아낼 수 있도록 여러 검사를 적용합니다. 엔지니어는 생산 전에 거버 파일을 검토합니다. 이후 AOI로 베어 PCB를 검사하고 플라잉 프로브 테스트로 단선과 단락을 확인합니다. 마지막으로 기판을 한 장씩 검사합니다.

조립된 기판에는 JLCPCB의 SMT 검사 및 시험 절차를 적용합니다. 3D SPI로 인쇄된 솔더 페이스트를 검사하고, 2D 및 3D AOI로 실장 상태와 납땜 접합부를 확인합니다. 복잡한 구조와 고객이 지정한 위치는 숙련된 검사자가 직접 육안으로 확인합니다. 이러한 검사 절차를 적용해 기판을 제작하려면 JLCPCB 견적 페이지에 거버 파일을 업로드하세요. 즉시 견적을 확인하실 수 있습니다.

합리적인 가격의 고품질 PCB 제조

PCB 제조, 조립, 부품 조달을 한 곳에서 처리해 시간과 비용을 절약하세요. 여러 공급업체와 일정을 조율하거나 배송을 따로 받을 필요를 줄이고, 예산 안에서 일관된 품질을 확보할 수 있습니다.

무료 견적 받기 >

PCB 검사 현미경에 관해 자주 묻는 질문

보급형 USB 현미경으로 PCB를 수리할 수 있나요?

재작업한 0603 이상 크기의 부품 접합부를 확인하는 용도로는 충분합니다. 보급형 모델은 대부분 작업 거리가 짧고 프레임 속도가 낮아 현미경을 보면서 납땜하기는 불편합니다. 자주 수리한다면 작업 거리가 100 mm(3.9인치) 이상인 제품을 선택하세요.

현미경으로 BGA 아래의 납땜 접합부를 검사할 수 있나요?

주로 가장 바깥쪽 열을 검사할 수 있습니다. Ersa ERSASCOPE 같은 측면 관찰 광학계는 패키지 가장자리를 따라 내부를 들여다보므로 바깥쪽 솔더 볼의 형태를 뚜렷이 볼 수 있습니다.

소량 생산에서 디지털 현미경이 AOI를 대신할 수 있나요?

시제품이 몇 장이라면 검사자가 합리적인 시간 안에 모든 접합부를 확인할 수 있으므로 가능합니다. 수량이 늘면 검사자가 집중력을 유지하기 어렵지만, AOI는 첫 번째 기판과 백 번째 기판을 같은 기준으로 판정합니다. 따라서 생산 라인에서는 AOI로 일차 검사를 하고 현미경으로 결과를 확인합니다.

정상 접합부가 고배율에서 불량처럼 보이는 이유는 무엇인가요?

고배율로 보면 정상적인 표면 질감이나 플럭스 자국도 두드러집니다. 무연 솔더는 주석·납 솔더보다 굳었을 때 광택이 적고 표면이 거칠어 냉납처럼 보일 수도 있습니다. IPC-A-610은 이런 외관을 허용하므로 재판정 배율은 불합격이 의심되는 경우에만 사용합니다.

카메라 화소 수가 높으면 디지털 검사 현미경의 성능도 좋아지나요?

카메라 화소 수만으로 성능이 결정되지는 않습니다. 센서까지 전달되는 세부 정보는 렌즈가 결정하며, 1080p 모니터는 약 200만 화소만 표시할 수 있습니다. 높은 화소 수는 주로 정지 이미지를 저장할 때 도움이 됩니다. 실시간 관찰에는 광학계와 프레임 속도가 더 중요합니다.

결론

PCB 검사 현미경은 AOI가 표시한 항목의 실제 불량 여부를 판정하고, 접합부의 형태를 통해 기판의 장기 신뢰성을 평가하는 데 쓰입니다. 렌즈 아래에서 직접 작업할 때는 실체 현미경을, 영상을 공유할 때는 디지털 현미경을 선택하세요. 배율은 랜드의 너비에 맞춥니다.

01005 칩처럼 패키지가 작아질수록 카메라와 소프트웨어가 담당하는 일차 검사 범위가 넓어집니다. 판정이 애매한 접합부는 검사자가 현미경으로 직접 확인합니다. 다음 제작에서도 여러 단계로 나누어 검사하는 것이 좋습니다. JLCPCB는 원자재 입고부터 최종 출하 승인까지 이런 방식으로 검사합니다.

PCB 3

지속적인 성장