PCB 플라잉 프로브 테스트란? ICT와 차이, 검사 원리 및 적용 시점
1 분
- 플라잉 프로브 테스트란?
- 무엇을 검사할 수 있나요?
- ICT와 플라잉 프로브 테스트의 차이
- 플라잉 프로브 테스트 진행 순서
- 4선식 켈빈 측정은 왜 쓰나요?
- 장점과 한계
- PCB 설계 단계에서 준비할 것
- 자주 묻는 질문
- 결론
시제품이나 소량 생산 PCB의 전기적 결함을 확인해야 하지만 전용 테스트 지그를 만들기 어렵다면 플라잉 프로브 테스트(Flying Probe Test, FPT)를 고려할 수 있습니다. 이동식 프로브가 지정된 패드와 테스트 포인트에 접촉해 개방·단락 및 부품 값을 확인하는 방식입니다. 이 글에서는 검사 흐름, ICT와의 차이, 4선식 켈빈 측정과 설계 시 주의점을 정리합니다.

플라잉 프로브 테스트란?
FPT는 프로그램에 따라 프로브 헤드를 이동시키며 PCB 또는 PCBA의 여러 노드를 측정하는 자동 검사입니다. 네일 베드 형태의 전용 지그가 없어 설계 변경이 잦은 시제품과 다품종·소량 생산에 유연합니다. 다만 측정 가능한 범위는 접근 가능한 패드, 테스트 포인트, 보드 구조 및 장비 구성에 좌우됩니다. 모든 내부 접속과 기능을 단독으로 보증하는 검사는 아닙니다.
무엇을 검사할 수 있나요?
- 지정된 네트 간 단락과 개방
- 저항·커패시턴스 등 일부 부품의 전기적 특성
- 배선 연결 및 접촉 불량
- 장비·테스트 프로그램이 지원하는 전압, 주파수 또는 기능 항목
검사 항목은 제조사와 장비, 접점 접근성에 따라 달라집니다. BGA 아래에 숨은 접합부처럼 프로브가 직접 닿을 수 없는 부분은 별도 테스트 포인트, X-ray 검사 또는 다른 검증 방법을 함께 계획해야 합니다.
ICT와 플라잉 프로브 테스트의 차이

| 항목 | 플라잉 프로브 테스트(FPT) | 인서킷 테스트(ICT) |
|---|---|---|
| 접촉 방식 | 소수의 프로브가 테스트 포인트 사이를 이동 | 전용 지그의 여러 프로브가 동시에 접촉 |
| 초기 준비 | 프로그램 작성·보정이 중심 | 보드별 지그 설계·제작 필요 |
| 설계 변경 | 프로그램 수정으로 대응하기 쉬움 | 지그 수정이 필요할 수 있음 |
| 검사 시간 | 측정 지점이 많으면 길어질 수 있음 | 대량 생산에서 짧은 사이클에 유리 |
| 주요 활용 | 시제품, 설계 검증, 소량 생산 | 설계가 안정된 반복·대량 생산 |
어느 방식이 더 경제적인지는 보드당 검사 시간, 생산 수량, 지그 비용, 검사 커버리지 및 재검사 빈도로 판단해야 합니다. 원문의 고정적인 손익분기 수량은 장비와 공정에 따라 크게 달라질 수 있어 적용하지 않았습니다.
플라잉 프로브 테스트 진행 순서

- 테스트 데이터 준비: 회로도·넷리스트, Gerber, BOM, CAD 데이터 등을 바탕으로 검사할 노드와 허용 범위를 정의합니다.
- 보드 로딩과 정렬: 보드를 고정하고 카메라 또는 기준점으로 좌표를 보정합니다.
- 프로브 접촉: 프로그램에 지정된 패드와 테스트 포인트에 프로브를 순차적으로 접촉시킵니다.
- 전기적 측정: 연결 상태와 설정된 부품·회로 파라미터를 측정합니다.
- 결과 분석: 기준을 벗어난 네트와 지점을 기록해 수리 및 재검사에 활용합니다.
4선식 켈빈 측정은 왜 쓰나요?
낮은 저항을 일반적인 2선식으로 측정하면 리드선과 접촉 저항이 결과에 섞일 수 있습니다. 4선식 켈빈 측정은 두 단자로 전류를 흘리고 별도의 두 단자로 전압 강하를 읽습니다. 측정한 전압과 전류로 R = V / I를 계산해 작은 저항값을 더 정확하게 평가할 수 있습니다. 실제 적용 가능 여부는 장비의 측정 범위와 프로브 배치에 따라 확인해야 합니다.

장점과 한계
장점
- 보드별 전용 지그 없이 프로그램 변경에 대응하기 쉽습니다.
- 초기 지그 제작 부담이 적어 시제품·소량 생산에 적합합니다.
- 결함 위치와 측정값을 기록해 수리 피드백에 활용할 수 있습니다.
한계
- 측정 지점이 많거나 보드가 복잡하면 검사 시간이 늘어납니다.
- 프로브 접촉에 적합한 패드가 없으면 커버리지가 제한됩니다.
- 과도한 접촉 압력이나 부적절한 위치 지정은 패드·부품에 흔적 또는 손상을 남길 수 있습니다.
- 숨은 납땜 접합부와 실제 사용 조건의 기능 검사는 다른 검사 방법이 필요할 수 있습니다.
PCB 설계 단계에서 준비할 것
가능한 네트에 접근 가능한 테스트 포인트를 마련하고, 프로브가 안정적으로 닿을 면적·간격을 확보하세요. 중요한 전원 레일과 GND, 신호 경로의 검사 포인트를 지정하고, 정확한 회로·BOM·CAD 자료를 제조사에 제공하는 것이 좋습니다. 프로브 접촉을 피해야 할 민감 부품이나 표면은 미리 명시하세요.
자주 묻는 질문
FPT에서 ICT로 언제 바꿔야 하나요?
정해진 수량 기준은 없습니다. 지그 제작비를 생산 수량에 나눈 비용과 두 방식의 보드당 검사 시간·커버리지를 비교해 결정하세요.
BGA 아래 접합부도 검사할 수 있나요?
프로브가 닿지 않는 접합부는 직접 접촉 검사할 수 없습니다. 접근 가능한 팬아웃 테스트 포인트 또는 X-ray·기능 검사 등 보완 방법을 검토해야 합니다.
CAD 데이터가 없어도 가능한가요?
장비와 공급업체에 따라 정상 보드를 기준으로 테스트 프로그램을 학습시키는 방법이 있을 수 있지만, 원본 설계 데이터가 있는 경우보다 준비와 검증이 어려울 수 있습니다.
결론
플라잉 프로브 테스트는 전용 지그 없이 PCB의 접근 가능한 지점을 유연하게 검사할 수 있어 시제품과 소량 생산에 유용합니다. 반면 생산량이 크거나 숨은 접합부까지 검증해야 한다면 ICT, AOI, X-ray 및 기능 검사와 함께 전체 검사 전략을 설계해야 합니다.
지속적인 성장
PCB 층간 박리의 원인과 검출 및 예방
핵심 요약 원인. 기판에 흡수된 수분은 260 °C 리플로에서 수증기로 변합니다. 수증기 압력과 열팽창으로 인한 응력이 함께 작용하면 층이 분리될 수 있습니다. 재료. 고온에서 무연 납땜을 하는 기판에는 표준 FR-4 대신 유리 전이 온도(Tg)가 중간이거나 높은 적층판이 필요합니다. 검출. 표면의 블리스터는 육안으로 볼 수 있습니다. 내부 공극은 초음파 검사나 미세 단면 분석으로 확인합니다. 예방. 층별 구리 분포의 균형을 맞추고 적절한 적층 프레스 조건을 적용하며, 포장 내부를 건조하게 유지해 접합 강도를 보호합니다. 대응. 에폭시 보수는 작은 표면 결함에 적용할 수 있습니다. 내부 층이 분리되면 기판을 교체해야 합니다. PCB 층간 박리는 보통 납땜 전에 기판이 흡수한 수분에서 시작됩니다. 무연 리플로 프로파일의 상한인 260 °C에 가까워지면 물의 포화 증기압은 대기압의 약 46배에 이릅니다. 이 압력에 맞서 층을 붙잡는 것은 얇은 경화 에폭시층입니다. 다층 기판은 동박과 유리섬유 직물......
PCB 제조 수율을 높이는 인서킷 테스트의 장점
핵심 요약 핀 단위로 불량을 식별합니다. 인서킷 테스트(ICT)는 펌웨어를 부팅하지 않고 개별 부품을 검사해 불량이 발생한 핀을 정확히 알려줍니다. 기판 배치가 검사 범위를 결정합니다. 테스트 패드의 크기(0.9~1.0 mm), 피치, 주변 여유 공간 등의 설계 규칙이 검사 범위에 영향을 줍니다. 생산량에 따라 검사 방식을 선택합니다. 베드 오브 네일즈 지그는 기판 한 장을 수초 만에 검사할 수 있어 대량 생산에 적합합니다. 플라잉 프로브는 전용 지그 없이 시제품을 검사할 수 있습니다. 가드 기법으로 측정 정확도를 높입니다. 병렬 경로의 영향을 차단하면 규격에 맞지 않는 부품을 조기에 찾아 재작업 비용을 줄일 수 있습니다. 여러 단계에서 품질을 검사합니다. ICT에 자동 광학 검사(AOI)와 자동 X선 검사(AXI)를 결합하면 조립 과정에서 발생하는 다양한 불량을 검출할 수 있습니다. 인서킷 테스트는 조립된 기판의 구리 패드에 스프링 프로브를 눌러 접촉시킨 뒤 부품을 하나씩 검사합니다. 기판 ......
전자제품 제조에 PCB 검사 현미경이 필요한 이유
핵심 요약 핀 단위 불량 식별. 인서킷 테스트(ICT)는 개별 부품을 검사해 불량이 발생한 핀을 정확히 알려줍니다. 기판 배치에 따른 검사 범위. 검사 범위는 테스트 패드의 크기와 피치, 부품 주변의 여유 공간에 따라 달라집니다. 검사 시간과 지그. 베드 오브 네일즈 방식은 수초 만에 검사할 수 있으며, 플라잉 프로브 방식은 전용 지그 없이 검사할 수 있습니다. 가드 기법을 이용한 부품 분리. 검사 대상 부품을 병렬 경로의 영향에서 분리해 초기 불량을 검출합니다. 여러 단계의 품질 검사. 자동 광학 검사(AOI), 자동 X선 검사(AXI)와 함께 사용하면 더 다양한 불량을 검출할 수 있습니다. PCB 검사 현미경이 생산 라인에서 중요한 이유는 카메라가 이미 정상으로 판정한 접합부에서 큰 비용을 초래하는 불량이 발견되기도 하기 때문입니다. 자동 광학 검사(AOI) 장비는 정해진 각도에서 각 접합부를 판정합니다. 그래서 솔더가 패드에 접합되지 않았더라도 필렛 크기가 적절하면 정상 접합부와 거의 똑......
PCB 플라잉 프로브 테스트란? ICT와 차이, 검사 원리 및 적용 시점
시제품이나 소량 생산 PCB의 전기적 결함을 확인해야 하지만 전용 테스트 지그를 만들기 어렵다면 플라잉 프로브 테스트(Flying Probe Test, FPT)를 고려할 수 있습니다. 이동식 프로브가 지정된 패드와 테스트 포인트에 접촉해 개방·단락 및 부품 값을 확인하는 방식입니다. 이 글에서는 검사 흐름, ICT와의 차이, 4선식 켈빈 측정과 설계 시 주의점을 정리합니다. 이동식 프로브가 PCB의 지정 지점에 접촉해 전기적 특성을 측정합니다. 플라잉 프로브 테스트란? FPT는 프로그램에 따라 프로브 헤드를 이동시키며 PCB 또는 PCBA의 여러 노드를 측정하는 자동 검사입니다. 네일 베드 형태의 전용 지그가 없어 설계 변경이 잦은 시제품과 다품종·소량 생산에 유연합니다. 다만 측정 가능한 범위는 접근 가능한 패드, 테스트 포인트, 보드 구조 및 장비 구성에 좌우됩니다. 모든 내부 접속과 기능을 단독으로 보증하는 검사는 아닙니다. 무엇을 검사할 수 있나요? 지정된 네트 간 단락과 개방 저항·커......
멀티미터로 트랜지스터 핀 확인하기: NPN·PNP 구분 단계별 가이드
멀티미터로 트랜지스터 핀을 정확히 확인하는 일은 엔지니어, 취미 제작자, 전기전자공학 전공자가 양극성 접합 트랜지스터(BJT, 바이폴라 트랜지스터)를 회로에 장착하기 전에 해야 할 기본 점검 중 하나입니다. 베이스, 컬렉터 또는 이미터를 잘못 연결하면 전원을 처음 인가할 때 부품이 손상되거나 프로토타입 보드가 겉으로는 이상 없이 보이지만 작동하지 않을 수 있습니다. 이 가이드에서는 데이터시트가 없을 때 멀티미터를 사용하여 트랜지스터 핀을 식별하는 방법을 설명합니다. BJT는 내부적으로 공통 베이스를 공유하는 두 개의 PN 접합으로 구성되며, 이는 다이오드에서 볼 수 있는 구조와 같습니다. 따라서 멀티미터의 다이오드 테스트 모드가 이 작업에 적합합니다. 이 글을 끝까지 읽으면 다음을 할 수 있습니다. 표기가 없는 트랜지스터에서 베이스 핀 찾기 NPN 또는 PNP 타입 판별하기 컬렉터와 이미터 식별하기 SOT-23 및 기타 SMD 패키지에서 추가로 발생하는 위험 이해하기 그림: NPN 및 PNP ......
PCBA 제조 표준 및 인증
전자 제조업계에서 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 매우 중요합니다. 업계 표준을 만족시키고 고품질 제품을 제공하기 위해 PCBA 제조업체는 특정 제조 표준과 인증을 준수합니다. 이 글에서는 PCBA 제조 표준과 인증의 중요성, 그리고 그것들이 전체 품질 보증 과정에 어떻게 기여하는지를 심도 있게 살펴보겠습니다. 제조 표준 및 인증의 중요성 제조 표준 및 인증은 제조업체가 일관된 품질, 신뢰성 및 성능을 보장하기 위해 따라야 하는 안내, 요구사항 및 품질관리 시스템을 제공합니다. 이러한 표준은 재료, 설계, 조립, 검사, 환경 고려사항 및 안전과 같은 제조 공정의 여러 측면을 다룹니다. 이러한 표준 및 인증을 준수함으로써 제조업체는 고객의 기대를 충족하고, 규정을 준수하며, 업계의 모범 사례를 따르고, 품질과 신뢰성에 대한 헌신을 입증할 수 있습니다. IPC 표준: 업계 기준 인쇄회로협회(IPC, 구 명칭: Institute for Interconnecting a......