AOI 검출 작동 원리
1 분
- #1 AOI 검출이란?
- #2 AOI 검출 작동 원리
- #3 2D AOI와 3D AOI의 차이
#1 AOI 검출이란?
자동 광학 검사(Automated Optical Inspection, AOI) 는 광학 원리와 영상 처리 기술을 이용해 PCBA 기판의 부품 솔더 접합부를 검사하는 기술입니다. 미세한 솔더 불량을 빠르게 식별할 수 있어, 수작업 육안 검사의 한계를 효과적으로 극복합니다.
(이미지 출처: 인터넷)
#2 AOI 검출 작동 원리
AOI 검출 장비는 주로 빛 반사 원리에 의존해 PCBA 기판의 부품 솔더 접합부를 식별하고 검사합니다. 검사 과정에서 얻은 영상 정보는 데이터로 변환되며, AOI 데이터베이스의 합격 파라미터와 비교되어 검출된 솔더 접합부에 불량이 있는지 판단합니다.
(이미지 출처: 인터넷)
AOI 검출 workflow에 따라 다음 네 단계로 나뉩니다:
영상 획득 단계
검사 대상을 스캔하고 영상을 수집하는 역할을 합니다.
AOI 광원은 고각·저각 RGB 링크 조명(적·녹·청) 조합으로 구성됩니다. 다양한 각도와 색상으로 각 층의 솔더 접합부를 비추어 반사된 빛을 컴퓨터에 수집합니다.
(이미지 출처: 인터넷)
카메라는 PCBA 기판 수직 상단에 위치해 부품 솔더 접합부 영상을 캡처합니다. 입사각=반사각 원리에 따라 솔더 접합부의 각기 다른 각도·층에서 반사된 빛 정보가 카메라에 서로 다른 색상으로 포착됩니다.
(AOI 영상 획득 원리)
데이터 처리 단계
수집된 영상 데이터를 분류·변환합니다.
AOI 장비의 컴퓨터는 수집된 영상 특징을 알고리즘으로 처리(잡음 제거·보정·강화 등)해 후속 분석을 위한 영상 품질을 향상시킵니다.
(데이터 처리 후 영상)
영상 분석 단계
처리된 영상에서 특징을 추출하고, AOI 데이터베이스의 합격 파라미터와 템플릿 매칭·색상 추출 등의 방법으로 비교해 불량을 판별합니다.
색상 추출 비교: 일반적으로 솔더 접합부의 빨간 영역은 평탄면 반사, 초록 영역은 소형 솔더 각도, 파란 영역은 대형 솔더 각도를 나타냅니다. 각 색상 비율을 추출해 합격 템플릿 비율과 비교하여 임계값 내에 있으면 합격, 벗어나면 사전 정의된 불량 유형으로 불량 보고서를 생성합니다.
(AOI 색상 추출 비교: 임계값 내 = 합격 기판)
템플릿 비교: AOI 데이터베이스의 합격 파라미터는 보통 가져온 부품 패키지 데이터를 템플릿으로 사용합니다. AOI 검출 시 검사 중인 PCBA 기판 영상을 합격 파라미터와 비교해 불판정합니다.
(AOI 템플릿 비교: 솔더 브리지)
보고 단계
검사 결과를 보고합니다.
영상 분석 후 AOI 데이터베이스 합격 파라미터와 불일치하는 PCBA 기판은 NG 기판으로 분류되며 불량이 자동 표시되어 작업자가 재검·수리할 수 있도록 합니다. 합격 기판은 OK 기판으로 분류되어 다음 공정으로 자동 이송됩니다.
#3 2D AOI와 3D AOI의 차이
2D AOI 검출
단일 각도로 RGB 평면 조명을 이용해 부품의 2D 영상을 획득합니다. 솔더 접합부의 반사광을 처리해 색상 비율을 분석함으로써 불량을 검출합니다.
(2D AOI 이미징)
장점: 2D AOI 장비는 적용 범위가 넓고 비용이 상대적으로 저렴하며, PCBA 기판의 부품 미삽·틀어짐·동파·솔더 브리지 등 납땜 불량을 빠르게 검출할 수 있습니다.
(이미지 출처: 인터넷)
단점: 2D AOI는 다각도에서 IC 핀 떨어짐·떠있음 등의 불량을 검출할 수 없으며, 조명 변화에 따라 측정 오차가 커 성능에 한계가 있습니다.
3D AOI 검출
2D AOI에 구조화 광 이미징을 추가해 2D에 없는 높이 정보를 격자(grating)로 복원함으로써, 다각도에서 부품 핀 납땜 상태를 검출할 수 있어 2D AOI의 IC 핀 떨어짐·떠있음 한계를 보완합니다.
(3D AOI 이미징)
단점: 3D AOI 기술 복잡도가 높아 전문 유지보수가 필요하고, 2D AOI 대비 비용이 높습니다.
AOI 장비는 물체 표면을 기준으로 영상을 획득하므로, 대형 그라운드 패드를 가진 부품 아래 숨은 솔더 불량은 AOI로 검출할 수 없어 X-Ray 검출이 필요합니다.
지속적인 성장
PCB 플라잉 프로브 테스트란? ICT와 차이, 검사 원리 및 적용 시점
시제품이나 소량 생산 PCB의 전기적 결함을 확인해야 하지만 전용 테스트 지그를 만들기 어렵다면 플라잉 프로브 테스트(Flying Probe Test, FPT)를 고려할 수 있습니다. 이동식 프로브가 지정된 패드와 테스트 포인트에 접촉해 개방·단락 및 부품 값을 확인하는 방식입니다. 이 글에서는 검사 흐름, ICT와의 차이, 4선식 켈빈 측정과 설계 시 주의점을 정리합니다. 이동식 프로브가 PCB의 지정 지점에 접촉해 전기적 특성을 측정합니다. 플라잉 프로브 테스트란? FPT는 프로그램에 따라 프로브 헤드를 이동시키며 PCB 또는 PCBA의 여러 노드를 측정하는 자동 검사입니다. 네일 베드 형태의 전용 지그가 없어 설계 변경이 잦은 시제품과 다품종·소량 생산에 유연합니다. 다만 측정 가능한 범위는 접근 가능한 패드, 테스트 포인트, 보드 구조 및 장비 구성에 좌우됩니다. 모든 내부 접속과 기능을 단독으로 보증하는 검사는 아닙니다. 무엇을 검사할 수 있나요? 지정된 네트 간 단락과 개방 저항·커......
멀티미터로 트랜지스터 핀 확인하기: NPN·PNP 구분 단계별 가이드
멀티미터로 트랜지스터 핀을 정확히 확인하는 일은 엔지니어, 취미 제작자, 전기전자공학 전공자가 양극성 접합 트랜지스터(BJT, 바이폴라 트랜지스터)를 회로에 장착하기 전에 해야 할 기본 점검 중 하나입니다. 베이스, 컬렉터 또는 이미터를 잘못 연결하면 전원을 처음 인가할 때 부품이 손상되거나 프로토타입 보드가 겉으로는 이상 없이 보이지만 작동하지 않을 수 있습니다. 이 가이드에서는 데이터시트가 없을 때 멀티미터를 사용하여 트랜지스터 핀을 식별하는 방법을 설명합니다. BJT는 내부적으로 공통 베이스를 공유하는 두 개의 PN 접합으로 구성되며, 이는 다이오드에서 볼 수 있는 구조와 같습니다. 따라서 멀티미터의 다이오드 테스트 모드가 이 작업에 적합합니다. 이 글을 끝까지 읽으면 다음을 할 수 있습니다. 표기가 없는 트랜지스터에서 베이스 핀 찾기 NPN 또는 PNP 타입 판별하기 컬렉터와 이미터 식별하기 SOT-23 및 기타 SMD 패키지에서 추가로 발생하는 위험 이해하기 그림: NPN 및 PNP ......
PCBA 제조 표준 및 인증
전자 제조업계에서 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 매우 중요합니다. 업계 표준을 만족시키고 고품질 제품을 제공하기 위해 PCBA 제조업체는 특정 제조 표준과 인증을 준수합니다. 이 글에서는 PCBA 제조 표준과 인증의 중요성, 그리고 그것들이 전체 품질 보증 과정에 어떻게 기여하는지를 심도 있게 살펴보겠습니다. 제조 표준 및 인증의 중요성 제조 표준 및 인증은 제조업체가 일관된 품질, 신뢰성 및 성능을 보장하기 위해 따라야 하는 안내, 요구사항 및 품질관리 시스템을 제공합니다. 이러한 표준은 재료, 설계, 조립, 검사, 환경 고려사항 및 안전과 같은 제조 공정의 여러 측면을 다룹니다. 이러한 표준 및 인증을 준수함으로써 제조업체는 고객의 기대를 충족하고, 규정을 준수하며, 업계의 모범 사례를 따르고, 품질과 신뢰성에 대한 헌신을 입증할 수 있습니다. IPC 표준: 업계 기준 인쇄회로협회(IPC, 구 명칭: Institute for Interconnecting a......
자동 광학 검사(AOI): 현대 제조에서 PCB 품질 및 효율성 향상
자동 광학 검사(AOI)는 카메라를 사용하여 인쇄 회로 기판(PCB)의 결함과 오류를 스캔하는 기계 기반 기술입니다. AOI 시스템은 PCB 제조 및 조립과 PCB 테스트에 사용됩니다. 결절, 긁힘, 얼룩, 개방 회로, 납땜 접합부의 얇아짐 및 치수 결함과 같은 다양한 표면 특징 결함을 감지할 수 있습니다. 전자 조립품과 PCB를 감지하여 생산 라인과 PCB를 제조 결함 없이 떠나는 고품질의 제품을 보장하는 데 효과적이고 정확한 역할을 합니다. AOI 시스템은 일반적으로 여러 광원과 여러 대의 카메라를 포함합니다. AOI는 광학, 기계, 전자 제어 및 소프트웨어를 통합하여 인간의 눈을 대체하는 것입니다. 현실 세계에서 PCB는 점점 더 작고 복잡해지고 있으며, 비교적 간단한 보드조차도 문자 그대로 수천 개의 납땜된 구성 요소로 구성될 수 있습니다. AOI는 PCB 생산의 품질을 모니터링하고 프로세스 흐름에서 이를 수정하는데, 이는 오늘날의 경쟁적인 PCB 생산 환경에서 성공의 열쇠입니다. 자동......
PCBA 제조 표준 및 인증 이해하기
전자 제조 분야에서 인쇄 회로 기판 조립체(PCBA)의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 가장 중요한 과제입니다. 업계 표준을 충족하고 고품질 제품을 제공하기 위해 PCBA 제조사는 특정 제조 표준과 인증을 준수합니다. 이 글에서는 PCBA 제조 표준과 인증의 세계를 심층적으로 살펴보고, 이들이 품질 보증 프로세스 전반에 미치는 의미와 기여도를 알아보겠습니다. 제조 표준과 인증의 중요성 제조 표준과 인증은 제조사가 PCBA의 일관된 품질, 신뢰성 및 성능을 보장하기 위해 따라야 하는 지침, 요구사항 및 품질 관리 시스템을 제공합니다. 이 표준들은 재료, 설계, 조립, 테스트, 환경 고려사항 및 안전성을 포함한 제조 공정의 다양한 측면을 다룹니다. 이러한 표준과 인증을 준수하면 제조사는 고객 기대를 충족하고, 규제를 준수하며, 업계 모범 사례를 달성하고, 품질과 신뢰성에 대한 헌신을 입증할 수 있습니다. IPC 표준: 업계 벤치마크 인쇄 회로 기관(IPC, 예전 이름: 전자 회로 상호 연결 및 패키......
AOI 검출 작동 원리
#1 AOI 검출이란? 자동 광학 검사(Automated Optical Inspection, AOI) 는 광학 원리와 영상 처리 기술을 이용해 PCBA 기판의 부품 솔더 접합부를 검사하는 기술입니다. 미세한 솔더 불량을 빠르게 식별할 수 있어, 수작업 육안 검사의 한계를 효과적으로 극복합니다. (이미지 출처: 인터넷) #2 AOI 검출 작동 원리 AOI 검출 장비는 주로 빛 반사 원리에 의존해 PCBA 기판의 부품 솔더 접합부를 식별하고 검사합니다. 검사 과정에서 얻은 영상 정보는 데이터로 변환되며, AOI 데이터베이스의 합격 파라미터와 비교되어 검출된 솔더 접합부에 불량이 있는지 판단합니다. (이미지 출처: 인터넷) AOI 검출 workflow에 따라 다음 네 단계로 나뉩니다: 영상 획득 단계 검사 대상을 스캔하고 영상을 수집하는 역할을 합니다. AOI 광원은 고각·저각 RGB 링크 조명(적·녹·청) 조합으로 구성됩니다. 다양한 각도와 색상으로 각 층의 솔더 접합부를 비추어 반사된 빛을 컴퓨......