PCB 설계에서 광 커플러 사용의 중요성
1 분
- 광커플러란 무엇입니까?
- PCB 설계에 광커플러를 사용하는 이유는 무엇입니까?
- JLCPCB 부품 라이브러리의 광커플러 모델
- 광 커플러의 실용적 응용
- 결론
PCB 설계에서는 마이크로컨트롤러 신호의 보호와 신뢰성을 보장하는 것이 무엇보다 중요합니다. 이를 달성하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 광 커플러를 사용하는 것입니다. 이러한 구성 요소는 고전압 회로 및 잡음으로부터 민감한 마이크로컨트롤러 신호를 보호하는 데 중요한 광학 접지 절연을 제공합니다. 이 기사에서는 PCB 설계에서 광커플러 사용의 중요성을 살펴보고 JLCPCB 부품 라이브러리에서 사용할 수 있는 다양한 광 커플러 모델을 강조합니다.
광커플러란 무엇입니까?
광 절연체라고도 알려진 광커플러는 빛을 사용하여 두 개의 분리된 회로 사이에 전기 신호를 전송하는 전자 부품입니다. 일반적으로 단일 패키지에 들어 있는 LED와 광 트랜지스터로 구성됩니다. LED에 전기 신호가 가해지면 광 트랜지스터가 감지한 빛을 방출하고 이에 상응하는 전기 출력을 생성합니다. 이 메커니즘은 입력과 출력 사이에 전기적 절연을 제공하여 고전압이 민감한 저전압 회로에 영향을 미치지 않도록 보장합니다.
PCB 설계에 광커플러를 사용하는 이유는 무엇입니까?
절연: 광커플러는 회로의 여러 섹션 사이에 갈바닉 절연을 제공하여 민감한 구성 요소를 고전압 및 잡음으로부터 보호합니다.
신호 무결성: 시끄러운 환경의 간섭을 방지하여 마이크로컨트롤러 신호가 깨끗하고 정확하게 유지되도록 하여 신호 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
안전성: 광커플러는 고전압 섹션과 저전압 섹션을 분리함으로써 전자 설계의 안전성을 강화하고 손상 및 감전 위험을 줄입니다.
다양성: 광커플러는 전원 공급 장치 회로, 통신 인터페이스, 신호 처리 등 다양한 응용 분야에 사용될 수 있으므로 PCB 설계의 다양한 구성 요소가 됩니다.
JLCPCB 부품 라이브러리의 광커플러 모델
JLCPCB는 다양한 애플리케이션에 적합한 광범위한 광 커플러 모델을 제공합니다. 다음은 몇 가지 예시입니다.
4N35: 광 트랜지스터 출력이 있는 일반적으로 사용되는 광 커플러로, 범용 절연에 적합합니다.
PC817: 높은 절연 전압을 갖춘 저가형 광 커플러로, 고전압 섹션에서 저전압 회로를 절연하는 데 이상적입니다.
HCPL-3700: 임계값 감지 기능을 갖춘 고급 광 커플러로 정밀한 신호 분리가 필요한 애플리케이션에 사용됩니다.
TLP521: 통신 및 신호 처리 애플리케이션에 사용되는 고속 광 커플러입니다.
JLCPCB 부품 라이브러리의 다양한 광 커플러 모델
광 커플러의 실용적 응용
전원 공급 장치 격리: 광 커플러는 전원 공급 장치의 제어 신호를 격리하여, 고전압 변동이 저전압 제어 회로에 영향을 미치지 않도록 합니다.
마이크로컨트롤러 보호: 광 커플러는 마이크로컨트롤러의 입력과 출력을 외부 회로로부터 격리시켜 전압 스파이크와 노이즈로부터 마이크로컨트롤러를 보호합니다.
데이터 통신: 광 커플러는 직렬 통신 인터페이스에서 데이터 라인을 격리하고 보호하여 안정적인 데이터 전송을 보장합니다.
신호 격리: 신호 처리 응용 분야에서 광 커플러는 잡음이 많은 부분을 민감한 구성 요소로부터 격리하여 신호의 무결성을 유지합니다.
결론
광커플러는 광학 접지 절연을 제공하고 마이크로 컨트롤러 신호를 보호하며 전자 회로의 전반적인 신뢰성과 안전성을 향상시켜 PCB 설계에서 중요한 역할을 합니다. JLCPCB 부품 라이브러리는 다양한 설계 요구 사항에 맞는 다양한 광커플러 모델을 제공합니다. 광커플러를 PCB 설계에 통합하면 견고하고 안정적인 성능을 보장하고 마이크로 컨트롤러 및 기타 민감한 구성 요소를 고전압 및 잡음으로부터 보호할 수 있습니다.
광 커플러를 효과적으로 사용하면 PCB 설계의 성능과 신뢰성이 크게 향상되어 현대 전자 장치의 필수 구성 요소가 됩니다. 전원 공급 장치, 통신 인터페이스 또는 신호 처리 회로를 설계하는 경우 광 커플러는 회로를 안전하게 유지하고 올바르게 작동하는 데 필요한 절연 및 보호 기능을 제공합니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......