고속 PCB 설계에서 비아(Via)의 영향
1 분
고속 신호에서는 임피던스 매칭이 필수적입니다. 이는 신호 경로의 임피던스가 연속적이며 수신기 임피던스와 일치해야 한다는 것을 의미합니다. 임피던스가 일치하지 않으면 신호 반사가 발생하여 신호가 왜곡될 수 있습니다. 기본적으로 PCB 트랙의 특성 임피던스는 트랙 폭, 트랙 구리 두께, 기준 GND 평면으로부터의 거리, 그리고 유전체 상수에 의해 결정됩니다. 이러한 원칙은 고속 설계에서 매우 중요하지만, 비아와 관련하여 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다.
비아는 신호 경로가 90도 방향으로 바뀌는 지점을 의미합니다. 비아의 구조적 특성은 PCB 트랙과 다르며, 기본적으로 기준 평면(reference plane)을 가지지 않습니다. 이러한 구조와 기준 평면의 부재로 인해 비아의 임피던스는 PCB 트랙의 임피던스와 일치하지 않을 가능성이 높습니다. 이는 신호 반사를 유발해 신호 무결성을 저하시킬 수 있습니다. PCB 성능에 영향을 미치는 다양한 요소 중 비아는 고속 및 고주파 회로에서 신호 무결성을 유지하고 손실을 줄이는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 본 문서에서는 비아가 고속 PCB 설계에 미치는 영향을 분석하며, 비아가 신호 전송에 미치는 영향, 관련 과제, 그리고 최적화 방안을 탐구합니다.
본 문서에서는 다음과 같은 내용을 다룹니다:
- RF PCB 레이아웃에서 비아 전환 설계는 특히 GHz 주파수 대역에서 매우 세밀하게 이루어져야 합니다.
- HDI PCB에서는 적절한 비아 전환 설계와 안티패드(antipad) 크기 조정이 임피던스 제어를 유지하는 데 필수적입니다.
- 기준 평면 비아 간격, 접지된 동축 파형 가이드 설계, 그리고 적절한 스티칭 비아(stitching via)의 활용은 다양한 주파수 대역에서 중요한 요소입니다.
비아란 무엇이며, 작동 특성은 무엇인가?
비아(Via)는 PCB의 층 사이에서 전기 신호를 전달하기 위해 형성된 도전 경로입니다. 이는 소형화와 다층 설계에 필수적이며, 신호 라우팅, 전력 공급, 접지와 같은 역할을 수행합니다. 그러나 고속 및 고주파 설계에서는 비아가 신호 왜곡과 임피던스 불일치 등의 문제를 일으킬 수 있어 세심한 설계가 필요합니다. 비아의 작동 특성은 다음과 같습니다:
- 비아는 다른 도체와 마찬가지로 길이에 따라 분포된 인덕턴스를 갖습니다.
- 비아는 도금된 구멍(배럴)과 이를 둘러싼 평면 사이에서 분포된 커패시턴스를 형성합니다.
- 신호가 비아의 전체 길이를 따라 이동하면, 커패시턴스와 인덕턴스라는 두 기생 요소가 신호 트레이스와 유사한 전송선을 형성합니다.
- 신호가 비아 길이의 일부만 통과할 경우, 일부 커패시턴스는 신호 트레이스에서 분리된 상태로 남게 되며, 이는 종종 "비아 스텁(Via Stub)"으로 잘못 인식됩니다.
신호 무결성에 미치는 비아의 영향
고속 설계에서 비아의 배치는 신호 무결성을 유지하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 트레이스와 비아는 모두 고주파 신호에 영향을 미칠 수 있는 인덕턴스를 추가합니다. 이러한 인덕턴스와 신호 열화를 줄이기 위해 비아 사용을 최소화하는 것이 중요합니다. 특히, 차동 신호 쌍의 경우 두 트레이스가 동일한 비아를 공유하도록 배치해 경로 차이를 최소화해야 합니다. 또한, 비아 안티패드(antipad)가 겹쳐 접지 평면에 빈 공간이 생기지 않도록 주의해야 합니다. 이러한 빈 공간은 신호 반환 경로를 방해해 EMI(전자기 간섭)와 신호 무결성 문제를 악화시킬 수 있습니다. 올바른 비아 배치는 고속 PCB 설계에서 최적의 성능을 보장합니다.
- 임피던스 불연속성: 비아는 트레이스의 기하학적 구조 변화와 기생 커패시턴스 및 인덕턴스의 추가로 인해 임피던스 변화를 초래할 수 있습니다. 이는 신호 반사와 성능 저하를 유발합니다.
- 신호 손실: 고주파 신호는 비아로 인해 추가되는 기생 저항 및 인덕턴스에 의해 손실됩니다. 이러한 손실은 주파수가 높아질수록 더 심각해지며, 비아 설계가 중요한 이유를 보여줍니다.
- 크로스토크: 비아가 과도하게 가까이 배치되면 전자기 결합으로 인해 신호 경로 간 크로스토크가 발생할 수 있습니다. 이는 밀집된 고속 설계에서 특히 문제가 됩니다.
- 지연 및 스큐(Skew): 비아는 신호 전파 지연에 변화를 초래하며, 이는 차동 신호 쌍이나 버스 간 타이밍 불일치를 야기할 수 있습니다.
고속 설계에서 비아 불연속성을 완화하는 방법
비아는 트레이스의 기하학적 변화로 인해 짧은 구간에서 커패시턴스와/또는 인덕턴스의 불연속성을 발생시킬 수 있습니다. 이러한 불연속성은 신호 반사를 초래하며, 비아를 통해 신호가 전송될 때 신호 열화를 유발할 수 있습니다. 비아로 인한 부정적인 영향을 최소화하려면 비아 스텁(via stub)의 전체 길이를 줄이는 것이 중요합니다. 스텁이 길수록 낮은 주파수에서 공진이 발생하고 삽입 손실이 증가하기 때문에 스텁 길이는 가능한 한 짧게 유지해야 합니다. 일반적으로 비아 스텁의 길이는 15 mil 이하로 제한하며, 더 긴 스텁은 백드릴링(back-drilling)을 통해 제거해야 합니다.
고주파 응용에서 비아 사용 시의 과제
고주파 신호는 저주파 신호와는 다른 방식으로 동작하며, 비아 사용으로 인해 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다:
- 기생 효과: 비아는 고유의 기생 커패시턴스와 인덕턴스를 추가하며, 이는 고속 신호를 왜곡시킬 수 있습니다.
- 스텁 효과: 비아가 적절히 종료되지 않으면 스텁이 형성되어 특정 주파수에서 공진기로 작용하며 신호 품질을 저하시킬 수 있습니다.
- 반환 경로 불연속성: 고주파 신호는 끊김 없는 반환 경로가 필요합니다. 비아는 이러한 경로를 방해해 EMI(전자기 간섭)를 증가시킬 수 있습니다.
고주파 임피던스 문제를 완화하는 방법
스티칭 비아(stitching via)를 추가하고 안티패드(antipad) 크기를 줄이면 5~50GHz 주파수 대역에서 임피던스 상승을 효과적으로 완화할 수 있습니다. 스티칭 비아와 안티패드는 신호 비아에 병렬로 연결된 커패시턴스를 조정하여 전체 특성 임피던스를 감소시킵니다. 이러한 요소를 더 가깝게 배치하면 임피던스가 목표치(단일 종단 또는 차동 임피던스)에 더 근접하도록 조정할 수 있습니다.
레이어 간 비아 전환의 모범 사례
- 비아 간격: 접지 평면에 연결된 비아 간의 거리는 최대 작동 주파수의 파장의 1/10을 초과해서는 안 됩니다. 예를 들어, 2.4GHz 주파수에서는 비아 간격을 6mm로 유지해야 합니다. 이는 PCB 가장자리에 비아를 배치해 RF 손실을 줄이는 데 유용합니다.
- 접지된 동축 파형 가이드: 밀리미터파(mmWave) PCB에서는 접지된 동축 파형 가이드가 기본 전송선 구조로 사용됩니다. 비아 펜스는 고주파 간섭 방지 및 차단 기능을 제공하며, 높은 수준의 신호 격리를 지원합니다.
채널 대역폭에 따른 비아 설계
일반적으로 고속 회로에 대해 흔히 있는 오해 중 하나는 "고속 회로는 고주파 클럭을 사용한다"는 것입니다. 하지만 실제로 고속 신호의 특성은 신호의 상승 시간(rise time)과 하강 시간(fall time)에 의해 결정됩니다. 아래는 신호 품질과 관련된 주요 내용을 정리한 것입니다:
- 상승 시간이 20ns 이상인 느린 신호: I2C, 제어 신호 및 느린 GPIO와 같은 느린 신호의 경우 반환 비아(return via)나 스티칭 비아(stitching via)는 필요하지 않습니다. 저주파에서는 RF 전송선의 비아 임피던스가 하류 전송선의 임피던스와 유사하며, 이들이 임피던스 매칭 상태라면 비아 임피던스는 큰 문제가 되지 않습니다.
- 3GHz 이하 대역폭의 채널: 다수의 평면 레이어를 통과할 경우 접지 반환 비아가 필요합니다. 3GHz 이하의 주파수에서는 반환 비아가 없는 경우 비아 전환부의 입력 임피던스가 50옴에서 크게 벗어날 수 있습니다. 그러나 매우 빠른 신호를 제외하면 별도의 스티칭 비아 구조는 일반적으로 필요하지 않습니다.
- 5GHz 이상의 대역폭을 가지는 채널: 이 경우 신호 전환 주변에서 안티패드 크기를 정밀하게 설계하고 스티칭 비아 배열을 배치해야 합니다.
- 90GHz 이상의 대역폭을 가지는 채널: 기존 비아를 사용하는 것이 어려울 수 있으며, 레이어 전환을 위한 완전히 새로운 설계 접근 방식이 필요합니다. 주파수가 증가할수록, 특히 밀리미터파(mmWave) 대역에서는 비아 임피던스의 기생 효과가 신호 무결성에 미치는 영향이 더욱 커집니다.
특히 5GHz 이상의 대역폭에서는 스티칭 비아가 없을 경우 전환부가 유도성(inductive)으로 보일 수 있습니다. 이 경향은 30GHz까지 비아 전환부의 임피던스가 3~4배로 증가하는 결과를 초래하며, 더 높은 주파수에서는 커패시턴스 효과가 우세해져 약 50GHz까지 임피던스가 감소하게 됩니다.
고속 및 고주파 설계를 위한 비아 최적화
고속 및 고주파 응용에서 최적의 성능을 보장하기 위해 비아 설계 시 다음 사항을 고려해야 합니다:
- 비아 기하 구조: 기생 커패시턴스와 인덕턴스를 최소화하기 위해 직경이 작은 비아를 사용합니다. HDI PCB에서 흔히 사용되는 마이크로비아는 고주파 설계에 특히 효과적입니다.
- 백드릴링(Back-Drilling): 사용하지 않는 비아 스텁을 제거하여 고주파에서 발생하는 공진을 방지합니다.
- 임피던스 제어: 비아 설계는 보드의 임피던스 요구 사항과 일치해야 하며, 이를 통해 신호 반사를 방지할 수 있습니다.
- 스티칭 비아: 고속 신호 비아 주변에 여러 개의 접지 비아를 추가하여 일정한 반환 경로를 유지하고 EMI를 줄입니다.
- 비아-인-패드(Via-in-Pad): 고밀도 설계에서는 비아를 패드에 배치하여 신호 경로를 단축할 수 있습니다. 다만, 납 흡수를 방지하기 위해 고급 제조 기술이 요구됩니다.
전통적인 PCB 설계와의 비교
저속 또는 아날로그 설계에서는 비아가 신호 성능에 미치는 영향이 미미합니다. 그러나 주파수가 높아질수록 비아의 기생 효과는 신호 성능에 점점 더 중요한 요소로 작용하며, 이를 해결하기 위해 정밀한 설계 기술이 필요합니다. 전통적인 PCB 설계에서는 표준 비아를 사용하고, 임피던스나 기생 효과를 크게 고려하지 않을 때가 많습니다. 반면, 고속 및 고주파 설계에서는 블라인드 비아(blind via), 버리드 비아(buried via), 백드릴 비아(back-drilled via)와 같은 고급 비아 설계 기술이 필수적이며, 이는 신호 열화를 최소화하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
고속 PCB 설계에서 최적화된 비아의 장점
적절하게 최적화된 비아는 고주파 및 고속 PCB 설계에서 다양한 이점을 제공합니다:
- 효율적인 라우팅: 비아는 다층 라우팅을 가능하게 하여 복잡하고 고밀도 설계에서 필수적인 요소로 작용합니다.
- 향상된 열 관리: 열 비아(thermal via)는 고출력 부품에서 발생하는 열을 효과적으로 분산시켜 회로의 열 안정성을 높입니다.
- 설계 유연성: 적절한 비아 설계를 통해 신호 성능을 저하시키지 않으면서도 효과적인 라우팅이 가능합니다.
결론
비아는 PCB 설계에서 필수적인 요소지만, 고속 및 고주파 응용에서는 더욱 신중한 설계가 필요합니다. 잘못 설계된 비아는 신호 무결성을 저하시킬 뿐만 아니라 손실을 증가시키고 EMI 문제를 유발할 수 있습니다. 그러나 비아의 기생 효과를 충분히 이해하고, 백드릴링, 임피던스 제어, 스티칭 비아와 같은 고급 설계 기술을 적용하면 이러한 문제를 효과적으로 완화할 수 있습니다. 최적화된 비아 설계는 고속 및 고주파 회로의 성능을 극대화하고, 현대 전자 기기의 신뢰성과 효율성을 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

인기 아티클
지속적인 성장
DDR5 PCB 레이아웃 가이드: 설계 규칙과 권장 사항
핵심 요점 DDR5는 1.1 V 전원과 최대 8800 MT/s의 데이터 전송률을 사용하므로 DDR4보다 레이아웃 설계 여유가 훨씬 작습니다. DQ와 CA의 단일 종단 임피던스는 약 40~45 Ω, CLK와 DQS의 차동 임피던스는 약 80 Ω을 목표로 하십시오. 정확한 값은 제조사 가이드에서 확인하고 비아와 커넥터를 지나는 구간에서도 목표 임피던스를 유지하십시오. 바이트 레인별 DQ와 DQS의 길이 편차는 약 5 mil 이내로 맞추고, DDR5 신호 배선이 기준면의 틈을 가로지르지 않도록 하십시오. 배선을 시작하기 전에 8~12층 적층 구조를 계획하고, 각 신호층 바로 옆에 전용 접지 기준면을 두십시오. DIMM에 내장된 PMIC가 모듈의 전원 무결성을 상당 부분 담당하지만, 호스트 기판의 전원 분배망(PDN)에도 별도의 임피던스 예산이 필요합니다. 들어가며 시뮬레이션을 통과한 DDR5 설계도 출하 후 간헐적으로 오류가 날 수 있습니다. 회로도에는 별다른 문제가 보이지 않고, 부품 선정과 핀 ......
SFP 핀 배치 해설: PCB 레이아웃과 설계 가이드
핵심 요점 SFP는 표준 20핀 에지 커넥터를 사용하며, 전원, 접지, 차동 데이터 쌍, I2C 제어 신호에 각각 전용 핀이 할당됩니다. Tx와 Rx 차동 쌍은 광 또는 구리 케이블로 송수신할 고속 데이터를 전달합니다. 전체 배선 경로에서 차동 임피던스를 100 Ω으로 제어해야 합니다. 저속 제어 핀(TX_FAULT, TX_DISABLE, MOD_ABS, LOS, Rate Select/RS1)은 일반적인 단일 종단 방식으로 배선하며 임피던스 정합이 필요하지 않습니다. SFP 케이지를 기판 가장자리에 가깝게 배치하고, 고속 차동 쌍을 내부층에 배선하며, 연속된 기준면을 확보하는 것이 기본입니다. SFP+와 SFP28은 SFP와 같은 20핀 기구 풋프린트를 사용합니다. 데이터 전송률이 높아질수록 배선 허용 오차는 훨씬 엄격해집니다. 들어가며 SFP 모듈의 풋프린트를 잘못 선택하거나 회로도에서 핀 배치를 틀리면 광 링크가 처음부터 동작하지 않을 수 있습니다. 트랜시버가 초기화되지 않는 경우도 있습니......
이더넷 PCB 배선 가이드: MAC, PHY, RJ45
핵심 요점 선택한 PHY나 케이블 사양에서 다른 목표를 요구하지 않는 한, 모든 MDI 차동 쌍을 100 Ω 차동 전송선으로 배선하고 임피던스를 ±10% 이내로 제어하십시오. TI는 각 MDI 배선의 길이를 2인치 미만으로 유지하고, P와 N의 길이 편차는 1 Gb/s에서 20 mil, 10/100 Mb/s에서 50 mil 이내로 맞출 것을 권장합니다. 별도 실장형 마그네틱스 아래에는 금속을 두지 마십시오. 섀시 접지와 기판 접지를 분리하고, 차동 쌍 아래에는 연속된 기준면을 유지하십시오. TI의 이더넷 전용 가이드는 적절한 ESD 보호 소자를 마그네틱스의 PHY 쪽에 배치하도록 권장합니다. 일반적인 배선 규칙은 출발점으로 삼으십시오. 최종 설계 기준은 실제로 사용하는 PHY, 마그네틱스, 커넥터, 보호 소자 및 PoE 관련 데이터시트에 따릅니다. 들어가며 짧은 테스트 케이블에서는 정상으로 보이는 기가비트 링크도 실제 제품용 케이블을 연결하면 패킷이 손실되거나, 전자파 방사가 심해지거나, 리셋......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀안정적인 기가비트 PCB 설계를 위한 RGMII 배선 가이드
핵심 요점 RGMII는 신호 12개를 사용하는 단일 종단 소스 동기식 병렬 인터페이스입니다. TX와 RX는 서로 독립된 타이밍 그룹입니다. TXD[3:0]과 TX_CTL의 길이는 TXC에 맞추고, RXD[3:0]과 RX_CTL의 길이는 RXC에 맞추십시오. TX와 RX 사이의 길이는 맞출 필요가 없습니다. 클록과 데이터 사이의 전체 스큐 예산을 방향별로 따로 산정하십시오. PCB에서 필요한 지연을 모두 넣었다면 칩 내부 지연이 중복 적용되지 않도록 확인하십시오. 50 Ω ±10%, 길이 편차 20 mil, 배선 길이 한도 6인치는 TI의 레이아웃 권장값입니다. RGMII 규격이 모든 설계에 요구하는 조건은 아닙니다. 비아를 최소화하고 연속된 기준면을 유지하십시오. 직렬 종단이 필요하다면 실제 드라이버 임피던스와 신호 무결성 모델을 바탕으로 저항값을 선택하십시오. 들어가며 시험대에서는 안정적으로 보였던 기가비트 링크도 기판의 온도가 오르거나 두 번째 생산 로트로 넘어가면 프레임 손실을 일으킬 수......
PCB 안테나 설계 가이드: 2.4 GHz·50 Ω·킵아웃과 튜닝
PCB 안테나는 기판의 도체 패턴을 이용해 무선 신호를 송수신하는 안테나입니다. 별도 안테나 부품을 줄일 수 있어 BLE·Wi-Fi·IoT 기기에 많이 쓰지만, 패턴 모양만 복사한다고 같은 성능이 나오지는 않습니다. 기판의 GND, 급전선, 배터리·케이스와 조립 상태까지 안테나의 동작에 영향을 줍니다. 이 PCB 안테나 설계 가이드에서는 IFA·미앤더·모노폴·패치의 종류, 2.4 GHz에서의 길이 개념, 50 Ω 급전과 킵아웃, 시제품 튜닝 순서를 설명합니다. 제시된 수치는 원리를 위한 예시이며 그대로 제작할 완성 치수표가 아닙니다. 바로 보기: 안테나 종류 · 2.4 GHz 길이 · 50 Ω 급전 · GND·킵아웃 · 측정·튜닝 PCB 안테나 종류와 선택 기준 형식 특징 주요 설계 검토 인버티드 F, IFA 급전과 GND 단락 경로를 가진 방사 구조 방사부·단락부·급전 위치와 GND 형상 미앤더 패턴 도체 경로를 접어 작은 영역에 배치 면적과 효율·대역폭의 절충, 인접 패턴 결합 모노폴 방사......
| PCB 50 Ω 임피던스 설계: 안테나 급전선 선폭·접지 가이드
PCB 안테나의 50 Ω 배선은 보통 RF IC·커넥터와 안테나 사이의 급전선(feed line)을 뜻합니다. 이 전송선의 특성 임피던스를 연결된 RF 포트에 맞추면 불필요한 반사를 줄이는 데 도움이 됩니다. 다만 안테나 방사 패턴 자체와 급전선은 설계 조건이 다릅니다. 급전선 아래의 기준 접지와 안테나 영역의 구리 금지 구역을 구분하는 것이 첫 단계입니다. 이 글에서는 50 Ω 선폭을 결정하는 적층 조건, 마이크로스트립·접지형 코플래너 구조, 매칭 회로와 측정 순서를 정리합니다. 바로 보기: 50 Ω의 의미 · 선폭 계산 · 접지와 금지 구역 · 매칭·측정 · FAQ 50 Ω 안테나 배선은 무엇을 맞추는 건가요? 50 Ω는 많은 RF 시스템에서 사용하는 기준 임피던스입니다. PCB 급전선의 특성 임피던스는 신호와 전자기장이 전송선 구조를 따라 전파될 때의 특성이며, 멀티미터로 측정하는 직류 저항과 다릅니다. 따라서 배선에 50 Ω 저항을 직렬로 넣는다고 50 Ω 전송선이 되는 것은 아닙니다.......