| PCB 50 Ω 임피던스 설계: 안테나 급전선 선폭·접지 가이드
1 분
- 50 Ω 안테나 배선은 무엇을 맞추는 건가요?
- 50 Ω PCB 선폭은 어떻게 계산하나요?
- 급전선 접지와 안테나 구리 금지 구역을 구분하세요
- π 매칭 회로와 VNA 측정은 언제 필요한가요?
- 자주 묻는 질문
PCB 안테나의 50 Ω 배선은 보통 RF IC·커넥터와 안테나 사이의 급전선(feed line)을 뜻합니다. 이 전송선의 특성 임피던스를 연결된 RF 포트에 맞추면 불필요한 반사를 줄이는 데 도움이 됩니다. 다만 안테나 방사 패턴 자체와 급전선은 설계 조건이 다릅니다. 급전선 아래의 기준 접지와 안테나 영역의 구리 금지 구역을 구분하는 것이 첫 단계입니다.
이 글에서는 50 Ω 선폭을 결정하는 적층 조건, 마이크로스트립·접지형 코플래너 구조, 매칭 회로와 측정 순서를 정리합니다.
바로 보기: 50 Ω의 의미 · 선폭 계산 · 접지와 금지 구역 · 매칭·측정 · FAQ
50 Ω 안테나 배선은 무엇을 맞추는 건가요?
50 Ω는 많은 RF 시스템에서 사용하는 기준 임피던스입니다. PCB 급전선의 특성 임피던스는 신호와 전자기장이 전송선 구조를 따라 전파될 때의 특성이며, 멀티미터로 측정하는 직류 저항과 다릅니다. 따라서 배선에 50 Ω 저항을 직렬로 넣는다고 50 Ω 전송선이 되는 것은 아닙니다.
실제 안테나 입력 임피던스는 주파수, 접지 크기, 케이스와 주변 물체에 따라 달라집니다. 또한 RF IC 핀이 항상 50 Ω 단일 종단 포트인 것도 아닙니다. 차동 출력이나 별도 발룬·매칭 회로가 필요한 제품은 제조사의 기준 회로를 먼저 확인하세요.
50 Ω PCB 선폭은 어떻게 계산하나요?
고정된 ‘50 Ω 표준 선폭’은 없습니다. 먼저 제조에 사용할 적층과 배선 구조를 정한 다음 선폭을 계산해야 합니다. 같은 1.6 mm 두께 보드라도 신호층에서 기준면까지의 거리가 다르면 필요한 선폭도 달라집니다.
| 입력 조건 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 기준면까지 거리 | 보드 전체 두께가 아니라 신호층과 기준 접지층 사이의 유전체 두께 |
| 유전율·손실 | 사용 재료의 Dk·Df와 적용 주파수, 제조사 적층 데이터 |
| 구리 두께·선폭 | 실제 제조 조건과 에칭 공차 |
| 측면 구리 간격 | 코플래너 구조라면 신호선과 양옆 접지 사이 간격 |
| 솔더 마스크 | 마스크 유무와 계산 모델의 반영 조건 |
마이크로스트립은 표면 신호선과 아래 기준면을 이용합니다. 접지형 코플래너 도파관(GCPW)은 아래 기준면에 더해 같은 층 양옆의 접지도 구조에 포함합니다. 두 구조의 계산값을 혼용하면 안 됩니다. JLCPCB 임피던스 계산기에서는 선택한 적층과 구조에 맞춰 선폭·간격을 검토할 수 있습니다.
재료 선택에서도 낮은 유전율만으로 RF 성능을 판단하지 마세요. 손실, 유전율의 편차, 두께 공차와 비용을 함께 검토합니다. 최종 제조 적층이 바뀌면 임피던스 계산도 다시 확인해야 합니다.
급전선 접지와 안테나 구리 금지 구역을 구분하세요
일반적인 마이크로스트립 급전선에는 연속적인 기준 접지가 필요합니다. 접지 분할·슬롯을 가로지르거나 리턴 경로가 끊기면 임피던스와 방사 특성이 달라질 수 있습니다. GCPW 양옆 접지는 기준면에 적절히 연결하되 비아 간격과 배치는 사용 주파수와 기준 설계에 맞춰 결정합니다.
반면 PCB 패턴 안테나나 칩 안테나의 방사 영역에는 여러 층의 구리를 비워야 하는 경우가 있습니다. ‘RF 선 아래에는 항상 접지’라는 규칙을 안테나 전체에 적용하면 안 됩니다. 안테나 업체의 금지 구역, 보드 가장자리 위치와 케이스 간격을 따르세요. TI의 2.4 GHz PCB 안테나 예제처럼 실제 기준 설계의 치수와 접지 구조를 함께 보는 것이 좋습니다.
급전선은 가능한 짧고 단순하게 유지하고, 불필요한 층 전환·분기·테스트 스텁을 줄이세요. 커넥터, 패드, 비아, 선폭 변화 구간도 전송선의 일부이므로 불연속을 함께 검토해야 합니다.
π 매칭 회로와 VNA 측정은 언제 필요한가요?
안테나 주변의 π형 또는 L형 매칭 패드는 실물 보드에서 튜닝할 여유를 제공합니다. 부품값은 주파수와 측정된 부하 임피던스에 따라 정하며, 모든 패드에 부품을 채우는 것은 아닙니다. 매칭 회로는 잘못 설계된 전송선의 넓은 구간을 자동으로 보정하는 수단이 아니므로, 급전선 구조부터 올바르게 설계하세요.
- 최종 적층과 목표 임피던스를 정하고 선폭·간격을 계산합니다.
- RF IC와 안테나의 기준 설계, 접지 및 금지 구역을 반영합니다.
- 시제품에서 VNA로 관심 대역의 S11·반사 특성을 확인합니다.
- 필요하면 매칭 소자를 조정하고 케이스·배터리 장착 후 다시 측정합니다.
- 통신 거리·방사 효율 등 최종 성능도 확인합니다. 좋은 S11만으로 안테나 효율이 보장되지는 않습니다.
RF 급전선 계산과 적층 검토가 끝났다면 목표 임피던스와 보드 사양을 기준으로 제작 조건을 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
50 Ω 선폭을 다른 PCB에 그대로 복사해도 되나요?
적층·재료·구리 두께와 주변 접지 조건이 같지 않으면 다시 계산해야 합니다.
멀티미터로 50 Ω가 나오는지 확인하면 되나요?
아닙니다. 직류 저항과 특성 임피던스는 다릅니다. 계산 모델과 적절한 RF 측정으로 검증합니다.
안테나 아래를 전부 접지로 채워도 되나요?
안테나 종류에 따라 구리 금지 구역이 필요합니다. 급전선과 방사부를 구분하고 제조사 지침을 확인하세요.
인기 아티클
지속적인 성장
저손실 PCB란? 고주파 소재와 임피던스 설계 가이드
핵심 요약 저손실 PCB는 Rogers RO4003C, RO4350B 또는 PTFE 계열처럼 유전 손실이 낮은 소재를 사용합니다. GHz 대역의 RF 및 고속 디지털 회로에서는 소재의 손실 계수(Df), 유전율(Dk), 동박 표면 거칠기와 제조 공정을 함께 검토해야 신호 손실과 임피던스 변동을 관리할 수 있습니다. PCB 배선을 지나는 신호는 전송 과정에서 일부 에너지를 잃습니다. 일반적인 저속 회로에서는 그 영향이 작을 수 있지만, 수 GHz 이상의 RF 회로나 고속 데이터 링크에서는 배선 길이에 따른 손실이 설계 성능을 좌우합니다. 25 Gbps를 넘는 데이터 전송이나 밀리미터파 응용에서는 일반 FR-4의 유전 손실이 문제가 될 수 있습니다. 이 글에서는 저손실 PCB의 기준, 대표 소재, 설계와 제조 시 확인할 항목을 살펴봅니다. 실제 적용 가능 소재와 적층 구조는 제품별 제조 사양을 확인해야 합니다. 저손실 PCB란 무엇인가요? 손실 계수 Df와 유전율 Dk의 역할 저손실 PCB는 고주......
고속 PCB 스택업 설계: 층 배치·기준면·임피던스 가이드
핵심 요약 PCB 적층 구조는 신호층, 전원·접지층, 코어와 프리프레그의 순서 및 두께를 결정합니다. 고속 설계에서는 인접한 연속 기준면, 대칭적인 층 구성, 목표 임피던스에 맞는 유전체 간격이 중요합니다. 재료별 Dk·Df와 제조 가능한 적층 사양을 확인하고, 제작 전에 배선·비아·리턴 패스를 함께 검토해야 합니다. DRC를 통과한 6층 PCB라도 제작 후 신호 무결성이 기대에 못 미칠 수 있습니다. 원인이 배선 자체가 아니라 적층 구조일 때도 있습니다. PCB 스택업은 신호의 전송 경로, 전원 분배, 전자파 간섭(EMI)에 영향을 주는 기판의 기본 구조입니다. USB 3.0 허브나 DDR4 인터페이스처럼 임피던스가 중요한 회로라면 배선 전에 층 배치와 재료를 정해야 합니다. 이 글은 층 대칭, 기준면, 유전체, 재료 및 제조 시 확인할 사항을 정리합니다. 고속 PCB에서 적층 구조가 중요한 이유 신호 무결성과 전원 무결성 고속 배선은 전송선으로 동작합니다. 특성 임피던스는 배선 폭, 기준면......
백드릴 비아란? PCB 비아 스텁 제거와 고속 신호 무결성
핵심 요약 백드릴 비아는 도금 관통 비아에서 신호 경로에 쓰이지 않는 구리 스텁을 제거합니다. 이 글은 잔여 스텁 0.15 mm(약 6 mil) 미만을 목표로 하는 설계 사례와 5~10 Gbps 이상 신호에서 스텁이 미치는 영향을 설명합니다. 스텁이 15 mil(0.381 mm)을 넘거나 기판 두께가 1.2 mm 이상이라면 백드릴 적용을 검토할 수 있습니다. 실제 필요 여부와 달성 가능한 치수는 주파수, 적층 구조, 비아 형상 및 제조 조건에 따라 판단해야 합니다. 10 Gbps 이상의 고속 PCB에서는 비아 스텁이 임피던스 불연속을 만들어 반사와 공진을 유발할 수 있습니다. 백드릴은 관통 비아 도금 후 사용하지 않는 구리 배럴을 제어 깊이로 다시 드릴링하여 필요한 연결 경로만 남기는 공정입니다. 층 구성이나 배선 형상을 크게 바꾸지 않고 신호 경로를 개선할 수 있어 5G, PCIe, SerDes용 다층 기판에서 검토됩니다. 적용할 때는 제조 도면에 대상 비아와 드릴 깊이를 명확히 표시해야 합......
PCB 전송선로 설계: 마이크로스트립·스트립라인과 임피던스 제어
핵심 요약 PCB 전송선로는 USB 3.0, PCIe, DDR4, RF와 같은 고속 설계에서 중요합니다. 배선을 단순한 도선이 아닌 특성 임피던스를 가진 구조로 취급해야 반사, 누화, 감쇠를 관리할 수 있습니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 접지형 코플래너 도파관(GCPW) 중 용도에 맞는 구조를 선택하고, 연속된 기준면과 리턴 경로를 확보해야 합니다. 선폭·절연층·동박 형상은 제조 결과에도 영향을 받으므로 임피던스 계산과 시제품 측정을 함께 검토합니다. 설계 규칙 검사에서는 문제가 없었는데 시제품의 클록 파형에 링잉이 보이거나 아이 다이어그램이 닫힌 경험이 있나요? 고속 설계에서 동박 배선은 단순한 연결선이 아니라 PCB 전송선로입니다. 신호의 상승 시간이 짧아 배선 길이와 전파 지연을 무시할 수 없게 되면 선폭, 기준면과의 거리, 절연 재료, 코너 형상까지 신호 품질에 영향을 줍니다. USB 3.0, PCIe, DDR4에서는 수 cm의 배선도 전송선로로 다뤄야 할 수 있습니다. 이 글에서는......
코플래너 도파관(CPW) 설계: 고주파 PCB에서의 장점과 주의점
핵심 요약 코플래너 도파관(CPW), 특히 접지형 코플래너 도파관(GCPW)은 신호선 가까이에 귀환 경로를 두고 전자기장을 제한하는 고주파 PCB 전송선로입니다. 설계 조건에 따라 신호 무결성과 EMI 관리에 도움이 되며, 선폭과 간격을 함께 조정해 임피던스를 맞출 수 있습니다. 반면 간격의 제조 오차, 동박 거칠기, 기판의 유전율(Dk)·손실 계수(Df)에 민감하므로 필드 솔버 계산과 제조 가능성(DFM) 검토가 중요합니다. 높은 GHz 대역에서는 저손실 적층재도 함께 검토해야 합니다. RF·마이크로파 PCB에서 신호선 양옆에 같은 층의 접지 동박을 두는 이유는 무엇일까요? 이런 구조를 코플래너 도파관(CPW)이라고 합니다. 5G 기지국이나 77 GHz 차량용 레이더 같은 고주파 설계에 적용할 수 있는 전송선로 형태입니다. 1 GHz를 넘는 설계에서는 선로 구조가 신호 무결성, EMI, 제조 수율에 영향을 줄 수 있습니다. 마이크로스트립과 스트립라인도 널리 쓰이지만, CPW에는 고주파 설계에......
고성능 PCB를 위한 RF 회로 설계 가이드
핵심 요점 전송선 효과: 길이가 파장의 10분의 1을 넘는 배선은 반사를 줄이기 위해 임피던스를 50 Ω에 가깝게 제어해야 합니다. 연속된 리턴 경로: 배선 바로 아래에 끊기지 않는 접지면을 두어 심한 전자파 간섭(EMI)을 방지하십시오. 주파수에 맞는 적층재: 기본적인 2.4 GHz 설계에는 FR-4를 사용하고, 더 높은 주파수에서는 로저스 또는 PTFE 적층재를 고려하십시오. 제조 공차 관리: 비아 인덕턴스와 유전체 편차에 따라 임피던스가 달라지므로 적층 사양을 엄격하게 관리해야 합니다. RF 회로 설계는 PCB 배선을 단순한 전선으로 볼 수 없는 지점에서 시작합니다. 수백 MHz를 넘으면 동박 배선 자체의 임피던스와 손실, 전자파 방사를 고려해야 합니다. 따라서 배선도 설계가 필요한 회로 요소가 됩니다. 그 이유는 파장에 있습니다. 2.4 GHz 와이파이 신호는 FR-4 마이크로스트립에서 약 70 mm마다 한 주기가 반복됩니다. 따라서 수 mm의 급전선도 한 주기에서 무시하기 어려운 비중......