PCB 안테나 설계 가이드: 2.4 GHz·50 Ω·킵아웃과 튜닝
1 분
- PCB 안테나 종류와 선택 기준
- 2.4 GHz PCB 안테나는 길이가 31 mm면 되나요?
- 50 Ω 급전선과 안테나 매칭은 서로 다릅니다
- 안테나 킵아웃과 급전선 GND를 구분하세요
- FR-4와 RF 소재는 어떤 기준으로 고르나요?
- 2.4 GHz BLE·Wi-Fi 시제품 설계와 튜닝 순서
- 자주 묻는 질문
PCB 안테나는 기판의 도체 패턴을 이용해 무선 신호를 송수신하는 안테나입니다. 별도 안테나 부품을 줄일 수 있어 BLE·Wi-Fi·IoT 기기에 많이 쓰지만, 패턴 모양만 복사한다고 같은 성능이 나오지는 않습니다. 기판의 GND, 급전선, 배터리·케이스와 조립 상태까지 안테나의 동작에 영향을 줍니다.
이 PCB 안테나 설계 가이드에서는 IFA·미앤더·모노폴·패치의 종류, 2.4 GHz에서의 길이 개념, 50 Ω 급전과 킵아웃, 시제품 튜닝 순서를 설명합니다. 제시된 수치는 원리를 위한 예시이며 그대로 제작할 완성 치수표가 아닙니다.
바로 보기: 안테나 종류 · 2.4 GHz 길이 · 50 Ω 급전 · GND·킵아웃 · 측정·튜닝
PCB 안테나 종류와 선택 기준
| 형식 | 특징 | 주요 설계 검토 |
|---|---|---|
| 인버티드 F, IFA | 급전과 GND 단락 경로를 가진 방사 구조 | 방사부·단락부·급전 위치와 GND 형상 |
| 미앤더 패턴 | 도체 경로를 접어 작은 영역에 배치 | 면적과 효율·대역폭의 절충, 인접 패턴 결합 |
| 모노폴 | 방사 도체와 GND·카운터포이즈가 함께 동작 | 보드 GND·케이블까지 포함한 전체 구조 |
| 다이폴 | 두 방사 도체로 구성 | 평형 급전·발룬과 급전 케이블의 영향 |
| 루프 | 고리 형태의 도체 구조 | NFC 등 근접 자기 결합인지 방사형인지 목적 구분 |
| 패치 | 유전체 위 패치와 아래 GND로 구성 | 기판·급전·크기에 따른 공진·편파·방사 패턴 |
미앤더는 독립적인 분류라기보다 IFA나 모노폴을 접는 형태로도 사용됩니다. 모든 IFA가 단일 대역인 것도 아니며, 루프라는 이유만으로 효율이나 최대 통신 거리가 정해지는 것도 아닙니다. 대역폭·효율·공간·편파·제품 사용 자세를 함께 비교하세요.
2.4 GHz PCB 안테나는 길이가 31 mm면 되나요?
자유공간 파장은 λ0 = c / f입니다. c ≈ 3 × 108 m/s, f = 2.4 GHz이면 λ0 ≈ 125 mm, 자유공간의 1/4 파장은 약 31.25 mm입니다.
하지만 이 값은 파장의 규모를 보여 주는 계산입니다. PCB 안테나의 실제 패턴 길이는 유전체·주변 공기, 접힘과 결합, GND, 급전·단락 위치의 영향을 받습니다. 단순히 31 mm를 일정 비율로 줄이거나 FR-4의 유전율만 대입해 완성 치수를 결정할 수는 없습니다.
예를 들어 TI AN043은 특정 USB 동글용 2.4 GHz 미앤더 IFA와 시험 결과를 제공합니다. 그 결과를 다른 보드 크기·케이스에 그대로 보장되는 값으로 보지 말고, 도면·GND·시험 조건을 함께 참고해야 합니다.
50 Ω 급전선과 안테나 매칭은 서로 다릅니다
급전선: 실제 적층으로 임피던스 계산하기
RF IC나 모듈의 지정 RF 포트에서 안테나까지는 흔히 50 Ω 전송선을 사용합니다. 정확한 요구는 해당 제품의 RF 포트·레퍼런스 회로를 따릅니다. 차동 포트 등은 별도의 발룬·정합 회로가 필요할 수 있습니다.
마이크로스트립·접지 코플래너 도파관의 임피던스는 선폭뿐 아니라 기준면까지의 유전체 두께, 유전율, 동박 두께와 측면 GND 간격 등에 따라 바뀝니다. 전체 보드가 1.6 mm라는 정보만으로 특정 선폭을 50 Ω이라고 정할 수 없습니다. 특히 다층 보드에서는 바로 아래 기준면까지의 간격이 중요합니다.
안테나 입력 매칭: 완성 보드에서 조정하기
급전선을 50 Ω으로 만들었다고 안테나 입력도 자동으로 50 Ω이 되지는 않습니다. 매칭 네트워크와 방사 패턴의 조정으로 실제 동작 대역의 반사를 줄입니다. TI의 PCB 안테나 설계 자료도 GND 형상과 주변 물체에 따른 디튜닝을 설명합니다.
단일 대역 설계에서 π형 매칭 자리를 예비로 둘 수 있지만, 모든 안테나에 같은 토폴로지·값이 맞는 것은 아닙니다. 초기 바이패스 구성을 사용할 경우 직렬 경로에만 0 Ω을 두고 접지로 향한 병렬 자리는 미실장하는 등 회로 의도를 정확히 확인합니다. 병렬 자리에 0 Ω을 넣으면 RF 경로가 접지로 단락될 수 있습니다.
안테나 킵아웃과 급전선 GND를 구분하세요
보드 끝의 인쇄 IFA·모노폴 설계는 방사 영역에 GND·동박·부품을 두지 않는 킵아웃을 요구하는 경우가 많습니다. 상면만 비우고 내층·하면에 동박을 남기면 레퍼런스 조건과 달라질 수 있습니다. 적용할 킵아웃의 범위와 층은 선택한 설계 지침으로 확인합니다.
반면 급전선은 의도한 기준면과 리턴 경로가 필요합니다. 방사부를 비우라는 지시를 RF 회로 전체의 GND 제거로 해석하면 안 됩니다. 패치 안테나는 아래 GND가 구조의 일부이므로 인쇄 IFA의 무동박 조건을 모든 안테나 형식에 적용할 수도 없습니다.
- 배터리·디스플레이·실드·금속 나사와 케이블 위치를 함께 검토합니다.
- 케이스의 재질·두께와 사용자의 손이 공진·방사에 주는 영향을 확인합니다.
- 스위칭 전원과 고속 디지털 신호를 RF 입력·방사 영역에서 적절히 분리합니다.
- GND 비아와 동박은 레퍼런스 구조에 맞게 배치하고 방사 영역을 무심코 침범하지 않습니다.
- 모든 안테나에 동일한 5~10 mm 간격을 적용하지 말고 필요한 여유를 설계별로 검토합니다.
FR-4와 RF 소재는 어떤 기준으로 고르나요?
FR-4 기반의 2.4 GHz 제품도 많습니다. 소재 선택은 주파수 하나가 아니라 유전율의 변동, 손실 탄젠트, 두께 공차, 급전 길이와 요구 효율·비용으로 결정합니다. 특정 주파수를 넘으면 무조건 FR-4를 쓸 수 없다고 구분하는 것은 적절하지 않습니다.
저손실·안정된 유전체가 필요한 설계는 RF 소재를 검토할 수 있습니다. 이때도 소재 이름만으로 성능이 정해지지 않으므로 실제 공급 적층과 동박·표면 처리까지 설계 모델에 반영하세요.
2.4 GHz BLE·Wi-Fi 시제품 설계와 튜닝 순서
- 요구 정의: 사용할 전체 채널 대역, 링크 예산, 효율·방사 패턴, 크기와 사용 자세를 정합니다.
- 레퍼런스 선택: RF IC·모듈 제조사의 검증된 안테나와 적용 조건을 비교합니다.
- 레이아웃 구현: 방사부뿐 아니라 급전·GND·킵아웃·적층을 함께 맞춥니다.
- 측정 준비: 매칭 부품 자리와 RF 측정 접속 방법을 확보합니다. 측정 케이블이 안테나를 교란하지 않는지도 검토합니다.
- VNA 측정·조정: 기준면을 설정하고 보정한 뒤 목표 대역의 S11·입력 임피던스를 확인합니다.
- 완제품 재확인: 배터리·케이스·케이블을 포함한 상태에서 다시 측정합니다.
- 무선 성능 검증: 효율·방사 패턴과 실제 송수신·통신 성능을 별도로 확인합니다.
S11 −10 dB면 효율이 90%인가요?
아닙니다. S11 = −10 dB는 해당 기준면에서 입사 전력의 약 10%가 반사된다는 뜻입니다. 나머지가 모두 전자기파로 방사되는 것은 아니며 도체·유전체·매칭 회로 손실이 있을 수 있습니다. 따라서 매칭이 좋다는 것과 방사 효율이 높다는 것은 다릅니다.
또한 S11의 음수 dB 표기와 양수로 표현하는 반사손실(Return Loss)을 혼동하지 마세요. 목표 수치는 안테나와 시스템 요구에 따라 정하며, 한 주파수의 최저점만 아니라 필요한 채널 전체를 평가합니다.
안테나 레퍼런스와 적층·킵아웃을 정리했다면 실제 시제품으로 검증을 준비해 보세요. PCB 제작과 별개로 RF 튜닝·성능 측정이 필요합니다.
자주 묻는 질문
2.4 GHz 안테나를 31 mm로 그리면 바로 쓸 수 있나요?
아닙니다. 약 31.25 mm는 자유공간 1/4 파장입니다. 실제 PCB 패턴은 구조·GND·적층·주변 물체에 따라 달라지며 시제품 검증이 필요합니다.
안테나 아래 모든 층의 GND를 지워야 하나요?
형식과 레퍼런스에 따라 다릅니다. 인쇄 IFA의 방사부 킵아웃은 여러 층에 적용될 수 있지만, 급전선의 기준면이나 패치의 GND까지 무조건 지우면 안 됩니다.
다른 보드의 안테나 모양을 그대로 복사해도 되나요?
패턴뿐 아니라 GND 크기·형상, 적층과 주변 구조까지 검토해야 합니다. 보드·케이스가 달라지면 매칭과 방사 성능이 달라질 수 있습니다.
VNA로 S11만 확인하면 설계가 끝나나요?
아닙니다. S11은 매칭을 보는 중요한 지표이지만 효율·방사 패턴·노이즈와 실제 링크 성능을 모두 대신하지는 않습니다.
인기 아티클
지속적인 성장
코플래너 도파관(CPW) 설계: 고주파 PCB에서의 장점과 주의점
핵심 요약 코플래너 도파관(CPW), 특히 접지형 코플래너 도파관(GCPW)은 신호선 가까이에 귀환 경로를 두고 전자기장을 제한하는 고주파 PCB 전송선로입니다. 설계 조건에 따라 신호 무결성과 EMI 관리에 도움이 되며, 선폭과 간격을 함께 조정해 임피던스를 맞출 수 있습니다. 반면 간격의 제조 오차, 동박 거칠기, 기판의 유전율(Dk)·손실 계수(Df)에 민감하므로 필드 솔버 계산과 제조 가능성(DFM) 검토가 중요합니다. 높은 GHz 대역에서는 저손실 적층재도 함께 검토해야 합니다. RF·마이크로파 PCB에서 신호선 양옆에 같은 층의 접지 동박을 두는 이유는 무엇일까요? 이런 구조를 코플래너 도파관(CPW)이라고 합니다. 5G 기지국이나 77 GHz 차량용 레이더 같은 고주파 설계에 적용할 수 있는 전송선로 형태입니다. 1 GHz를 넘는 설계에서는 선로 구조가 신호 무결성, EMI, 제조 수율에 영향을 줄 수 있습니다. 마이크로스트립과 스트립라인도 널리 쓰이지만, CPW에는 고주파 설계에......
고성능 PCB를 위한 RF 회로 설계 가이드
핵심 요점 전송선 효과: 길이가 파장의 10분의 1을 넘는 배선은 반사를 줄이기 위해 임피던스를 50 Ω에 가깝게 제어해야 합니다. 연속된 리턴 경로: 배선 바로 아래에 끊기지 않는 접지면을 두어 심한 전자파 간섭(EMI)을 방지하십시오. 주파수에 맞는 적층재: 기본적인 2.4 GHz 설계에는 FR-4를 사용하고, 더 높은 주파수에서는 로저스 또는 PTFE 적층재를 고려하십시오. 제조 공차 관리: 비아 인덕턴스와 유전체 편차에 따라 임피던스가 달라지므로 적층 사양을 엄격하게 관리해야 합니다. RF 회로 설계는 PCB 배선을 단순한 전선으로 볼 수 없는 지점에서 시작합니다. 수백 MHz를 넘으면 동박 배선 자체의 임피던스와 손실, 전자파 방사를 고려해야 합니다. 따라서 배선도 설계가 필요한 회로 요소가 됩니다. 그 이유는 파장에 있습니다. 2.4 GHz 와이파이 신호는 FR-4 마이크로스트립에서 약 70 mm마다 한 주기가 반복됩니다. 따라서 수 mm의 급전선도 한 주기에서 무시하기 어려운 비중......
RF PCB 설계에서 SMA 커넥터의 동작 원리
핵심 요점 전이부에 주목: 동축 신호가 평면 배선으로 넘어가는 구간에서 신호 손실이 발생합니다. 패드 아래 접지면 제거: 전이부 패드 아래의 접지면을 비워 커패시턴스를 제어하고 50 Ω을 유지하십시오. 접지 비아를 가깝게 배치: 커넥터의 접지 다리 옆에 접지 비아를 배치해 리턴 경로를 줄이십시오. 제조 공차 고려: 배선 에칭과 기판 두께는 전이부 임피던스에 직접 영향을 줍니다. 체결과 기판 소재에 유의: 체결에는 토크 렌치를 사용하고, 6 GHz를 넘으면 고주파용 기판 소재를 사용하십시오. SMA 커넥터는 나사로 체결하는 50 Ω 동축 커넥터입니다. RF PCB의 성능은 대개 중심 핀이 기판에 닿는 수 mm의 구간에서 결정됩니다. 커넥터 내부에서 전기장은 중심 핀을 균일하게 둘러쌉니다. 기판에 이르면 전기장이 접지면 위의 평면 배선에 맞는 형태로 바뀝니다. 이때 형상이 바뀌면서 임피던스도 달라져 신호의 일부가 반사됩니다. 그림 1: RF PCB에 장착한 에지 런치 SMA 커넥터 핀 아래의 패드......
ESP32 BLE 가이드: 칩 선택과 PCB 설계
핵심 요점 ESP32의 BLE 지원: 대부분의 ESP32 칩은 저전력 블루투스(BLE)를 지원합니다. ESP32-S2는 와이파이만 지원하고, ESP32-P4에는 무선 회로가 내장되어 있지 않습니다. 초기형 ESP32는 블루투스 클래식도 지원하며, 최신 모델은 블루투스 5 기능을 제공합니다. 와이파이와 BLE의 공존: 와이파이와 BLE는 같은 2.4 GHz 무선 회로를 번갈아 사용합니다. 와이파이 사용량이 많으면 BLE 처리량이 줄거나 스캔이 중단될 수 있으므로 두 기능을 함께 시험해야 합니다. 소비 전력: 32.768 kHz 외부 수정 진동자를 사용하면 라이트 슬립 중에 BLE 연결을 유지하면서 소비 전력을 크게 줄일 수 있습니다. 안테나 배치: ESP32 모듈의 PCB 안테나를 기판 가장자리 가까이에 배치하십시오. 가능하면 안테나가 가장자리 밖으로 나오도록 두십시오. 무선 통신 거리가 줄어들지 않도록 지정된 안테나 이격 영역에는 동박, 배선, 부품을 두지 마십시오. 대부분의 ESP32 칩은 ......
DDR5 PCB 레이아웃 가이드: 설계 규칙과 권장 사항
핵심 요점 DDR5는 1.1 V 전원과 최대 8800 MT/s의 데이터 전송률을 사용하므로 DDR4보다 레이아웃 설계 여유가 훨씬 작습니다. DQ와 CA의 단일 종단 임피던스는 약 40~45 Ω, CLK와 DQS의 차동 임피던스는 약 80 Ω을 목표로 하십시오. 정확한 값은 제조사 가이드에서 확인하고 비아와 커넥터를 지나는 구간에서도 목표 임피던스를 유지하십시오. 바이트 레인별 DQ와 DQS의 길이 편차는 약 5 mil 이내로 맞추고, DDR5 신호 배선이 기준면의 틈을 가로지르지 않도록 하십시오. 배선을 시작하기 전에 8~12층 적층 구조를 계획하고, 각 신호층 바로 옆에 전용 접지 기준면을 두십시오. DIMM에 내장된 PMIC가 모듈의 전원 무결성을 상당 부분 담당하지만, 호스트 기판의 전원 분배망(PDN)에도 별도의 임피던스 예산이 필요합니다. 들어가며 시뮬레이션을 통과한 DDR5 설계도 출하 후 간헐적으로 오류가 날 수 있습니다. 회로도에는 별다른 문제가 보이지 않고, 부품 선정과 핀 ......
SFP 핀 배치 해설: PCB 레이아웃과 설계 가이드
핵심 요점 SFP는 표준 20핀 에지 커넥터를 사용하며, 전원, 접지, 차동 데이터 쌍, I2C 제어 신호에 각각 전용 핀이 할당됩니다. Tx와 Rx 차동 쌍은 광 또는 구리 케이블로 송수신할 고속 데이터를 전달합니다. 전체 배선 경로에서 차동 임피던스를 100 Ω으로 제어해야 합니다. 저속 제어 핀(TX_FAULT, TX_DISABLE, MOD_ABS, LOS, Rate Select/RS1)은 일반적인 단일 종단 방식으로 배선하며 임피던스 정합이 필요하지 않습니다. SFP 케이지를 기판 가장자리에 가깝게 배치하고, 고속 차동 쌍을 내부층에 배선하며, 연속된 기준면을 확보하는 것이 기본입니다. SFP+와 SFP28은 SFP와 같은 20핀 기구 풋프린트를 사용합니다. 데이터 전송률이 높아질수록 배선 허용 오차는 훨씬 엄격해집니다. 들어가며 SFP 모듈의 풋프린트를 잘못 선택하거나 회로도에서 핀 배치를 틀리면 광 링크가 처음부터 동작하지 않을 수 있습니다. 트랜시버가 초기화되지 않는 경우도 있습니......