FR-4 PCB 설계 가이드: 소재 특성과 7가지 레이아웃 체크포인트
1 분
- FR-4란 무엇인가요?
- FR-4 선택 시 봐야 할 주요 특성
- FR-4 PCB 설계 가이드 7가지
- 제조사와 확인할 DFM 체크리스트
- 결론
FR-4는 유리섬유 직물과 에폭시 수지를 기반으로 한 대표적인 PCB 절연 적층재 계열입니다. 기판을 설계할 때는 ‘FR-4’라는 이름만 보고 유전율이나 내열성을 한 값으로 가정해서는 안 됩니다. 실제 특성은 선택한 적층재, 주파수, 온도, 유리섬유 비율과 PCB 스택업에 따라 달라집니다.
FR-4란 무엇인가요?
FR-4의 FR은 난연성을 뜻하고, 4는 재료 등급을 구분하는 명칭입니다. 강도와 절연성, 공급성 및 비용의 균형이 좋아 일반적인 디지털·아날로그 PCB에 널리 사용됩니다. 그러나 FR-4는 한 회사의 단일 소재명이 아닙니다. 따라서 임피던스나 열 신뢰성을 설계할 때는 실제 사용하는 라미네이트와 프리프레그의 데이터시트를 확인해야 합니다.
FR-4 선택 시 봐야 할 주요 특성
| 항목 | 의미 | 설계에 미치는 영향 |
|---|---|---|
| Dk(유전율) | 전기장이 절연층에서 전파되는 특성 | 전송선 임피던스와 지연 |
| Df(손실 계수) | 유전체 손실의 지표 | 고주파·장거리 배선의 손실 |
| Tg(유리전이온도) | 수지의 기계적 거동이 변하는 온도 | 리플로 및 열 사이클 신뢰성 검토 |
| CTE(열팽창계수) | 온도 변화에 따른 치수 변화 | 홀 벽 도금과 층간 정합 |
| 두께·구리 무게 | 절연층 및 도체의 구조 | 임피던스, 전류 용량, 제조 가능성 |
원문의 ‘FR-4 Dk는 항상 4.2~4.8’, ‘Df는 항상 0.02’, ‘180°C 이상에서 분해된다’ 같은 단정은 사용하지 않았습니다. 값과 측정 주파수는 실제 라미네이트 제조사의 자료와 PCB 업체의 스택업 표로 확인하세요. Tg와 재료 분해 온도(Td)도 서로 다른 지표입니다.
FR-4 PCB 설계 가이드 7가지
1. 스택업과 층별 역할을 먼저 정하기
2층 보드는 간단한 회로에 적합하지만 고속 신호와 밀집 배선에는 리턴 경로를 유지하기 어려울 수 있습니다. 4층 이상에서는 연속적인 GND 기준층과 전원·신호층의 관계를 먼저 정하세요. 사용 가능한 코어·프리프레그 두께는 제조사의 스택업에 맞춰야 합니다.
2. 실제 소재값으로 임피던스 계산하기
마이크로스트립과 스트립라인의 임피던스는 선폭뿐 아니라 절연층 두께, 구리 두께, Dk, 솔더 마스크와 인접 기준층의 영향을 받습니다. 범용 계산기의 기본 FR-4 값을 그대로 사용하지 말고 제조사가 제공하는 임피던스 계산 도구와 실제 스택업을 사용하세요.
3. 열 경로를 PCB 전체로 설계하기
FR-4는 구리나 금속 코어보다 열을 잘 전달하지 않습니다. 전력 부품에는 구리 면적, 열 비아, 방열판 또는 다른 기판 구조를 함께 검토하세요. 열 비아를 넣는 것만으로 부품 온도가 반드시 내려가는 것은 아니며 접촉, 도금, 구리층과 공기 흐름이 함께 영향을 줍니다.
4. 비아의 홀 크기와 종횡비를 확인하기
보드 두께를 홀 지름으로 나눈 종횡비가 커질수록 드릴링·도금이 어려워집니다. 원문에 제시된 8:1~10:1을 모든 보드에 통용되는 절대 기준으로 사용하지 말고 해당 공정의 최대 종횡비와 완성 홀 사양을 확인하세요. 고속 신호는 필요한 경우 스텁 길이와 백드릴 가능성도 검토합니다.
5. 간격은 전압과 제조 공정을 기준으로 정하기
트레이스 간격, 패드 간격, 기판 가장자리 이격은 같은 규칙이 아닙니다. 일반 회로의 제조 최소 간격과 고전압 회로의 전기적 절연·연면거리를 분리해 설정하세요. 원문의 ‘모든 트레이스 간격 0.15 mm 이상’ 같은 단일 값만으로 고전압 안전을 판단할 수 없습니다.
6. 부품 배치와 리턴 경로를 함께 보기
디커플링 커패시터는 IC 전원 핀과 기준 접지에 가까이 배치하고 짧은 루프를 만드세요. 아날로그와 디지털 회로를 무조건 몇 mm 떨어뜨리는 것보다 실제 전류 리턴 경로, 노이즈원, 기준층 연속성과 신호 교차를 분석하는 것이 중요합니다. 차동쌍은 인터페이스 규격의 임피던스와 스큐 요구를 따릅니다.
7. 고속·고주파에서는 손실 예산을 계산하기
FR-4를 사용할 수 있는 주파수에 한 가지 절대 상한은 없습니다. 허용 삽입 손실은 배선 길이, 신호 속도, 유전체 손실, 동박 거칠기와 링크 예산에 따라 달라집니다. 고주파 또는 긴 고속 채널은 실측 Dk·Df 자료로 손실을 계산하고 필요하면 저손실 소재를 비교하세요.
제조사와 확인할 DFM 체크리스트
- 선택한 실제 FR-4 적층재의 품번과 Dk·Df 측정 조건
- 층별 코어·프리프레그 두께 및 완성 보드 두께 공차
- 구리 두께, 최소 선폭·간격, 최소 비아 홀과 종횡비
- 목표 임피던스와 제조사의 허용 공차
- 리플로 조건, Tg/Td/CTE 및 요구 신뢰성 수준
- 전압에 따른 절연·연면거리와 적용 안전 규격
결론
FR-4는 일반 PCB에 경제적이고 폭넓게 쓰이는 소재이지만, 성능은 소재 등급과 스택업에 따라 달라집니다. 실제 데이터시트와 제조 공정 규칙을 기준으로 임피던스, 열, 홀 구조와 절연 간격을 설계하는 것이 안전합니다.
FR-4 PCB의 층수와 스택업을 정했다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 제작 옵션과 비용을 확인하세요.
지속적인 성장
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......
PCB 실크스크린 설계 가이드: 글자 크기·선폭·극성 표시
PCB 실크스크린은 기판 표면에 부품 번호, 극성, 커넥터 핀과 보드 정보를 인쇄하는 레전드(legend) 층입니다. R1·C1 같은 참조 번호와 1번 핀 표시는 조립·검사·디버깅을 돕습니다. 글자를 많이 넣는 것보다 필요한 정보를 읽기 좋은 위치에 두고 솔더 패드와 겹치지 않게 하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 PCB 실크의 역할, 글자 크기·선폭·간격과 극성 표시, 제조 전 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 역할 · 글자 크기 · 배치 · 극성·핀 표시 · 출력 점검 PCB 실크스크린과 솔더 마스크는 어떻게 다른가요? 솔더 마스크는 구리 표면을 덮고 납땜 부위를 구분하는 층이며, 실크스크린은 그 위에서 식별 정보를 전달하는 인쇄층입니다. 실크 자체가 회로의 전기적 연결을 만드는 것은 아닙니다. 다만 정보가 잘못되거나 모호하면 조립과 정비 과정에서 혼동이 생길 수 있습니다. 실크에는 보통 부품 참조 번호, 극성·1번 핀, 커넥터 이름, 전원 전압, 테스트 포인트, 보드 버전과 식별 정......