BGA 이스케이프 라우팅 가이드: 팬아웃, 비아 및 설계 기준
2 분
- 이스케이프 라우팅이란? 왜 중요한가요?
- 이스케이프 라우팅의 핵심 변수
- 검증된 팬아웃 방법과 설계 요령
- 설계 절충과 흔한 실수
- 이스케이프 라우팅의 제조 검토 사항
- JLCPCB의 고밀도 BGA 팬아웃 제조
- 이스케이프 라우팅 FAQ
- 결론
핵심 요약
- 이스케이프 라우팅은 고밀도 BGA의 신호를 패키지 바깥으로 꺼내는 배선 작업입니다. 특히 볼 피치가 0.5 mm 이하일 때 중요합니다.
- 피치가 0.5 mm 이상이면 도그본 팬아웃을 검토하고, 더 미세한 피치에서는 충진·캡 도금된 패드 내 비아(via-in-pad)를 검토합니다.
- HDI 마이크로비아와 적층 비아는 배선 밀도를 높이고 필요한 층 수를 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 차동쌍의 비아 구조를 대칭으로 유지하고 비아 스텁을 짧게 설계해야 신호 무결성을 확보할 수 있습니다.
- 스택업 설계, DFM 검사, 제조 공정 능력을 함께 확인해야 합니다.
484볼 BGA를 보드에 배치한 뒤 신호를 꺼낼 공간이 부족해진 경험이 있을 것입니다. 패키지 아래에 수백 개의 볼이 격자 형태로 놓이면 내부 볼의 신호를 바깥쪽으로 배선하기가 쉽지 않습니다. 이때 각 패드에서 일반 배선이 가능한 영역이나 내부층까지 신호를 빼내는 작업이 이스케이프 라우팅(escape routing)입니다. 핀 수가 늘고 패키지 피치가 0.5 mm 이하로 좁아질수록 PCB 레이아웃의 주요 제약 조건이 됩니다.

팬아웃을 적절하게 설계하면 제조 가능한 배선과 안정적인 연결을 확보할 수 있습니다. 반대로 간격이나 리턴 경로를 충분히 고려하지 않으면 반사, 단락, 수율 저하가 발생할 수 있습니다. 이 글에서는 BGA 이스케이프 라우팅의 원리, 피치별 팬아웃 방법, 신호·전원 무결성, 제조 설계 검토 항목을 설명합니다.
이스케이프 라우팅이란? 왜 중요한가요?
PCB 레이아웃에서 이스케이프 라우팅의 의미
이스케이프 라우팅은 BGA처럼 패드가 밀집된 부품의 각 패드에서 일반 배선이 가능한 위치까지 짧은 트레이스를 연결하는 과정입니다. BGA 패드는 패키지 아래에 2차원 격자로 배치되므로 안쪽 볼의 신호를 상단 레이어에서 바로 바깥으로 꺼낼 수 없습니다.

각 패드를 비아 또는 층별 배선 채널에 연결해 패키지 외곽으로 신호를 분산시킵니다. 이스케이프 라우팅은 부품 풋프린트 주변의 밀집 구역에 집중됩니다. 신호가 BGA 어레이 바깥에 도달하거나 내부층으로 이동한 뒤에는 일반적인 PCB 배선을 이어 갈 수 있습니다.
미세 피치 BGA와 많은 핀 수가 만드는 제약
1.0 mm 피치 BGA에서는 볼 사이에 비아를 놓고 간격을 통해 트레이스를 통과시킬 여지가 있습니다. 0.4 mm 피치로 좁아지면 그 공간이 크게 줄어듭니다. 0.8 mm 피치의 인접 패드 사이에서도 비아 패드, 트레이스, 양쪽 간격에 사용할 수 있는 여유가 약 0.4 mm에 불과할 수 있습니다.
0.5 mm 이하 피치에서는 표준 관통 비아를 넣기 어려워 마이크로비아와 고밀도 상호 연결(HDI) 구조가 필요할 수 있습니다. 1,000볼 소자의 모든 네트를 빼내려면 신호층이 네 개 이상 필요할 수도 있습니다. 층을 늘리면 배선 공간은 생기지만 비용과 제조 복잡도도 커집니다.
이스케이프 라우팅의 핵심 변수
BGA 피치, 비아 기술, 레이어 스택업
첫째, 피치는 인접 볼 중심 사이 거리로 비아와 트레이스를 배치할 공간을 결정합니다. 둘째, 비아 기술은 기계 드릴 비아를 사용할지, 레이저 드릴 마이크로비아 또는 패드 내 비아가 필요한지를 결정합니다. 원문에 제시된 JLCPCB 기준은 기계 드릴 최소 0.2 mm, 레이저 드릴 마이크로비아 최소 0.15 mm입니다. 실제 적용 가능 여부는 보드 구조와 최신 제조 사양에 따라 확인해야 합니다.
셋째, 스택업에서 신호층을 늘리면 층별 배선 혼잡도가 낮아지지만 비용은 증가합니다. 신호가 레이어를 바꿀 때 리턴 전류가 연속적인 경로를 사용할 수 있도록 접지면과 전원면도 함께 배치해야 합니다.
신호 무결성, 전원 무결성, 배선 가능성
팬아웃 구역의 비아 스텁, 레이어 전환, 임피던스 불연속은 신호 무결성에 영향을 줍니다. 고속 네트에 긴 비아 스텁이 남으면 반사와 공진이 발생해 아이 다이어그램이 악화될 수 있습니다.
전원·접지 볼은 가능한 낮은 인덕턴스로 전원면과 접지면에 연결해야 합니다. 빠른 스위칭 중 전원 팬아웃의 임피던스가 높으면 전원 분배망(PDN)에 노이즈가 증가할 수 있습니다. 밀집된 팬아웃에서는 한 배선이 다른 배선 경로 여러 개를 막을 수 있으므로, 네트의 배선 순서와 좌우 대칭도 중요합니다.
검증된 팬아웃 방법과 설계 요령
도그본, 패드 내 비아, HDI 팬아웃
도그본(dogbone) 패턴은 BGA 패드를 볼 사이 공간의 비아에 짧은 트레이스로 연결합니다. 구조가 단순하고 비용을 관리하기 쉬우며, 원문은 1.27 mm부터 약 0.5 mm 피치까지 적용 범위를 설명합니다. 다만 실제 가능성은 패드 크기와 제조업체의 선폭·간격 기준에 따라 달라집니다.

패드 내 비아는 BGA 패드 안에 비아를 배치합니다. 0.5 mm 미만의 미세 피치에서 배선 공간을 확보하는 데 유리합니다. 리플로우 중 솔더가 비아 홀로 흘러들지 않도록 비아를 수지로 충진하고 캡 도금해야 합니다. 배선 밀도가 더 높으면 적층형 또는 스태거형 마이크로비아와 매립 비아를 사용하는 HDI 팬아웃을 검토할 수 있습니다.
피치별 팬아웃 시작 기준
아래 수치는 원문에서 제시한 설계 시작점입니다. 선폭·선간과 층 수는 패드 지름, 네트 수, 스택업, 제조 공정에 맞춰 다시 계산해야 합니다.
| BGA 피치 | 권장 팬아웃 | 비아 유형 | 일반적인 선폭/선간 | 층 수 영향 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 도그본 | 기계 드릴 관통 비아 | 4~5 mil | 낮음, 2~4층 |
| 0.8 mm | 도그본 | 기계 드릴 비아 또는 마이크로비아 | 3.5~4 mil | 보통, 4~6층 |
| 0.65 mm | 도그본과 배선 순서 최적화 | 마이크로비아 선호 | 3.5 mil | 보통~높음 |
| 0.5 mm | 도그본 또는 패드 내 비아 | 마이크로비아 | 3~3.5 mil | 높음, HDI 가능성 큼 |
| 0.4 mm | 패드 내 비아 | 적층형/스태거형 마이크로비아 | 2.5~3 mil | 매우 높음, HDI 필요 |
BGA 바깥쪽 볼 행은 비아 없이 상단층에서 직접 배선할 수 있는 경우가 많습니다. 배선하기 쉬운 네트를 외곽 행에 할당하고, 층 전환이 필요한 네트에 내부 행의 비아를 우선 배정하면 혼잡을 줄일 수 있습니다.
차동쌍과 고속 신호의 팬아웃
PCIe, USB 3.x, SerDes와 같은 차동쌍은 팬아웃 구역에서도 두 선로의 비아 구조와 길이를 대칭으로 유지해야 합니다.

- 두 선로를 인접하고 대칭적인 비아로 배선합니다.
- 팬아웃 구역에서 쌍 내부 길이 차이를 줄이고, 남은 스큐는 이후 배선에서 조정합니다.
- 신호 비아 가까이에 접지 스티칭 비아를 두어 낮은 임피던스의 리턴 경로를 제공합니다.
- 인터페이스별 차동 임피던스 목표를 확인합니다. 원문은 PCIe/USB에 85 Ω, 다른 표준에 90~100 Ω을 예시로 제시하지만 실제 값은 해당 규격에 따라 결정해야 합니다.
- 고속 네트의 비아 스텁을 짧게 유지하고, 두꺼운 스택업에서는 백드릴을 검토합니다.
팬아웃의 절대 길이만 줄이는 것보다 두 선로의 형상과 전기적 길이를 대칭으로 만드는 것이 중요합니다. 작은 비대칭도 공통 모드 노이즈와 이후 배선에서 보정하기 어려운 스큐를 만들 수 있습니다.
설계 절충과 흔한 실수
열, 기계 구조, 비용을 함께 고려하기
신호 비아와 열 비아는 함께 계획해야 합니다. 패드 내 비아는 배선 공간을 만들지만 전력 부품의 열 패드와 간섭할 수 있습니다. 미세 피치 조립에 필요한 비아 충진·캡 도금은 추가 비용을 수반합니다. 원문은 6층 HDI에서 10층으로 늘릴 때 제조비가 두 배가 될 수 있다는 예시를 들지만, 실제 금액은 사양과 수량에 따라 견적해야 합니다. 외곽 행을 먼저 활용하고 배선 순서를 최적화하면 불필요한 층 추가를 피할 수 있습니다. 밀집된 마이크로비아 배열에서는 층 정렬과 열 사이클을 견디는 재료 선택도 중요합니다.
수율과 신호 품질을 떨어뜨리는 실수
- 패드 내 비아를 충진·캡 도금하지 않아 솔더가 홀로 흘러드는 경우
- 제조업체의 최소 선폭·선간보다 작은 형상을 설계하는 경우
- 리턴 경로를 생략해 팬아웃에서 방사와 크로스토크가 증가하는 경우
- 차동쌍 한쪽에만 비아를 놓아 스큐가 생기는 경우
- 마이크로비아 종횡비를 검토하지 않아 도금 신뢰성이 저하되는 경우
이러한 문제는 제작 전에 DFM 검사에서 찾아 수정하는 편이 완성 후 불량을 처리하는 것보다 효율적입니다.
이스케이프 라우팅의 제조 검토 사항
미세 형상과 고밀도 PCB의 DFM 기준
DFM(제조 용이성 설계)에서는 최소 선폭·선간, 비아 크기, 환형 링, 패드 내 비아 충진, 층간 정렬 공차를 확인해야 합니다. 부품을 배치할 때부터 실제 제조 능력에 맞춰 설계하면 보드 재설계를 줄일 수 있습니다.
안정적인 생산에 필요한 공정
- 0.4~0.5 mm 피치 팬아웃을 위한 원문 기준 최소 0.15 mm 레이저 드릴 마이크로비아
- BGA 솔더 손실을 방지하는 패드 내 비아 충진과 캡 도금
- 팬아웃 구역에서도 차동·단일 종단 네트의 제어 임피던스 유지
- 매립 비아 및 적층 마이크로비아를 위한 순차 적층
- 밀집 영역의 단락·오픈을 확인하는 AOI와 전기 검사
설계가 제조 공정 능력을 초과하면 배선 형상이 적절해도 수율을 확보하기 어렵습니다.
JLCPCB의 고밀도 BGA 팬아웃 제조
BGA 팬아웃을 위한 DFM 분석

JLCPCB의 Gerber DFM 검사는 제조 가능 범위보다 작은 선폭이나 부족한 비아 간격을 주문 전에 확인하는 데 사용됩니다. 0.5 mm 피치처럼 경계에 가까운 팬아웃은 검사 결과를 바탕으로 패드, 비아, 선폭과 간격을 다시 조정해야 합니다.
미세 피치를 위한 정밀 제조
원문은 JLCPCB의 미세 피치 제조 예시로 3.5 mil 선폭·선간, 0.15 mm 레이저 마이크로비아, 0.2 mm 기계 드릴 비아, 에폭시 충진·캡 도금 패드 내 비아를 제시합니다. 이러한 형상은 0.4 mm 및 0.5 mm 피치 팬아웃에서 검토할 수 있습니다. 매립 비아와 적층 마이크로비아를 사용하는 HDI 스택업도 고밀도 설계의 선택지입니다. 각 옵션의 현재 적용 조건은 보드 사양에 맞춰 확인해야 합니다.
원문에는 프로토타입 2일 제작과 양산으로의 확장, 제어 임피던스·AOI·전기 검사를 통한 수율 확보가 언급됩니다. 실제 납기와 검사 옵션은 주문 사양과 현재 서비스 조건에 따라 달라질 수 있으므로 게시 전에 확인해야 합니다.
이스케이프 라우팅 FAQ
PCB 설계에서 이스케이프 라우팅이란?
BGA처럼 밀집된 부품의 각 패드에서 비아 또는 개방된 채널까지 짧은 트레이스를 배선해 일반 배선이 가능하도록 만드는 과정입니다.
도그본 대신 패드 내 비아를 언제 사용하나요?
원문은 0.5 mm 이상 피치에 도그본을, 0.5 mm 미만에 패드 내 비아를 시작 기준으로 제시합니다. 패드 내 비아는 리플로우 중 솔더 유입을 막도록 충진·캡 도금해야 합니다.
미세 피치 BGA에 필요한 선폭과 선간은?
원문 예시는 0.8 mm 피치에 3.5~4 mil, 0.4 mm HDI에 2.5~3 mil입니다. JLCPCB의 원문 기준 최소 3.5 mil 등 제조업체의 실제 능력을 반드시 확인해야 합니다.
핀 수가 많은 BGA에는 신호층이 몇 개 필요한가요?
피치, 핀 수, 볼 배열과 네트 구성에 따라 달라집니다. 1,000볼 미세 피치 소자는 네 개 이상의 신호층과 HDI 스택업이 필요할 수 있습니다.
이스케이프 구역에서 고속 차동쌍을 어떻게 배선하나요?
두 선로에 인접하고 대칭적인 비아를 사용하고 길이 차이를 줄입니다. 접지 리턴 비아를 가까이 배치해 낮은 임피던스의 리턴 경로를 확보합니다.
결론
이스케이프 라우팅은 고밀도 BGA의 신호 무결성, 전원 공급, 제조 수율과 비용에 직접 영향을 줍니다. 피치에 맞는 도그본 또는 패드 내 비아를 선택하고 차동쌍의 대칭, 리턴 경로, 제조 공차를 함께 검토해야 합니다. 핀 수와 밀도가 계속 증가하는 만큼 HDI와 마이크로비아도 설계 초기부터 고려하는 것이 좋습니다.
인기 아티클
지속적인 성장
저손실 PCB란? 고주파 소재와 임피던스 설계 가이드
핵심 요약 저손실 PCB는 Rogers RO4003C, RO4350B 또는 PTFE 계열처럼 유전 손실이 낮은 소재를 사용합니다. GHz 대역의 RF 및 고속 디지털 회로에서는 소재의 손실 계수(Df), 유전율(Dk), 동박 표면 거칠기와 제조 공정을 함께 검토해야 신호 손실과 임피던스 변동을 관리할 수 있습니다. PCB 배선을 지나는 신호는 전송 과정에서 일부 에너지를 잃습니다. 일반적인 저속 회로에서는 그 영향이 작을 수 있지만, 수 GHz 이상의 RF 회로나 고속 데이터 링크에서는 배선 길이에 따른 손실이 설계 성능을 좌우합니다. 25 Gbps를 넘는 데이터 전송이나 밀리미터파 응용에서는 일반 FR-4의 유전 손실이 문제가 될 수 있습니다. 이 글에서는 저손실 PCB의 기준, 대표 소재, 설계와 제조 시 확인할 항목을 살펴봅니다. 실제 적용 가능 소재와 적층 구조는 제품별 제조 사양을 확인해야 합니다. 저손실 PCB란 무엇인가요? 손실 계수 Df와 유전율 Dk의 역할 저손실 PCB는 고주......
고속 PCB 스택업 설계: 층 배치·기준면·임피던스 가이드
핵심 요약 PCB 적층 구조는 신호층, 전원·접지층, 코어와 프리프레그의 순서 및 두께를 결정합니다. 고속 설계에서는 인접한 연속 기준면, 대칭적인 층 구성, 목표 임피던스에 맞는 유전체 간격이 중요합니다. 재료별 Dk·Df와 제조 가능한 적층 사양을 확인하고, 제작 전에 배선·비아·리턴 패스를 함께 검토해야 합니다. DRC를 통과한 6층 PCB라도 제작 후 신호 무결성이 기대에 못 미칠 수 있습니다. 원인이 배선 자체가 아니라 적층 구조일 때도 있습니다. PCB 스택업은 신호의 전송 경로, 전원 분배, 전자파 간섭(EMI)에 영향을 주는 기판의 기본 구조입니다. USB 3.0 허브나 DDR4 인터페이스처럼 임피던스가 중요한 회로라면 배선 전에 층 배치와 재료를 정해야 합니다. 이 글은 층 대칭, 기준면, 유전체, 재료 및 제조 시 확인할 사항을 정리합니다. 고속 PCB에서 적층 구조가 중요한 이유 신호 무결성과 전원 무결성 고속 배선은 전송선으로 동작합니다. 특성 임피던스는 배선 폭, 기준면......
백드릴 비아란? PCB 비아 스텁 제거와 고속 신호 무결성
핵심 요약 백드릴 비아는 도금 관통 비아에서 신호 경로에 쓰이지 않는 구리 스텁을 제거합니다. 이 글은 잔여 스텁 0.15 mm(약 6 mil) 미만을 목표로 하는 설계 사례와 5~10 Gbps 이상 신호에서 스텁이 미치는 영향을 설명합니다. 스텁이 15 mil(0.381 mm)을 넘거나 기판 두께가 1.2 mm 이상이라면 백드릴 적용을 검토할 수 있습니다. 실제 필요 여부와 달성 가능한 치수는 주파수, 적층 구조, 비아 형상 및 제조 조건에 따라 판단해야 합니다. 10 Gbps 이상의 고속 PCB에서는 비아 스텁이 임피던스 불연속을 만들어 반사와 공진을 유발할 수 있습니다. 백드릴은 관통 비아 도금 후 사용하지 않는 구리 배럴을 제어 깊이로 다시 드릴링하여 필요한 연결 경로만 남기는 공정입니다. 층 구성이나 배선 형상을 크게 바꾸지 않고 신호 경로를 개선할 수 있어 5G, PCIe, SerDes용 다층 기판에서 검토됩니다. 적용할 때는 제조 도면에 대상 비아와 드릴 깊이를 명확히 표시해야 합......
PCB 전송선로 설계: 마이크로스트립·스트립라인과 임피던스 제어
핵심 요약 PCB 전송선로는 USB 3.0, PCIe, DDR4, RF와 같은 고속 설계에서 중요합니다. 배선을 단순한 도선이 아닌 특성 임피던스를 가진 구조로 취급해야 반사, 누화, 감쇠를 관리할 수 있습니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 접지형 코플래너 도파관(GCPW) 중 용도에 맞는 구조를 선택하고, 연속된 기준면과 리턴 경로를 확보해야 합니다. 선폭·절연층·동박 형상은 제조 결과에도 영향을 받으므로 임피던스 계산과 시제품 측정을 함께 검토합니다. 설계 규칙 검사에서는 문제가 없었는데 시제품의 클록 파형에 링잉이 보이거나 아이 다이어그램이 닫힌 경험이 있나요? 고속 설계에서 동박 배선은 단순한 연결선이 아니라 PCB 전송선로입니다. 신호의 상승 시간이 짧아 배선 길이와 전파 지연을 무시할 수 없게 되면 선폭, 기준면과의 거리, 절연 재료, 코너 형상까지 신호 품질에 영향을 줍니다. USB 3.0, PCIe, DDR4에서는 수 cm의 배선도 전송선로로 다뤄야 할 수 있습니다. 이 글에서는......
코플래너 도파관(CPW) 설계: 고주파 PCB에서의 장점과 주의점
핵심 요약 코플래너 도파관(CPW), 특히 접지형 코플래너 도파관(GCPW)은 신호선 가까이에 귀환 경로를 두고 전자기장을 제한하는 고주파 PCB 전송선로입니다. 설계 조건에 따라 신호 무결성과 EMI 관리에 도움이 되며, 선폭과 간격을 함께 조정해 임피던스를 맞출 수 있습니다. 반면 간격의 제조 오차, 동박 거칠기, 기판의 유전율(Dk)·손실 계수(Df)에 민감하므로 필드 솔버 계산과 제조 가능성(DFM) 검토가 중요합니다. 높은 GHz 대역에서는 저손실 적층재도 함께 검토해야 합니다. RF·마이크로파 PCB에서 신호선 양옆에 같은 층의 접지 동박을 두는 이유는 무엇일까요? 이런 구조를 코플래너 도파관(CPW)이라고 합니다. 5G 기지국이나 77 GHz 차량용 레이더 같은 고주파 설계에 적용할 수 있는 전송선로 형태입니다. 1 GHz를 넘는 설계에서는 선로 구조가 신호 무결성, EMI, 제조 수율에 영향을 줄 수 있습니다. 마이크로스트립과 스트립라인도 널리 쓰이지만, CPW에는 고주파 설계에......
고성능 PCB를 위한 RF 회로 설계 가이드
핵심 요점 전송선 효과: 길이가 파장의 10분의 1을 넘는 배선은 반사를 줄이기 위해 임피던스를 50 Ω에 가깝게 제어해야 합니다. 연속된 리턴 경로: 배선 바로 아래에 끊기지 않는 접지면을 두어 심한 전자파 간섭(EMI)을 방지하십시오. 주파수에 맞는 적층재: 기본적인 2.4 GHz 설계에는 FR-4를 사용하고, 더 높은 주파수에서는 로저스 또는 PTFE 적층재를 고려하십시오. 제조 공차 관리: 비아 인덕턴스와 유전체 편차에 따라 임피던스가 달라지므로 적층 사양을 엄격하게 관리해야 합니다. RF 회로 설계는 PCB 배선을 단순한 전선으로 볼 수 없는 지점에서 시작합니다. 수백 MHz를 넘으면 동박 배선 자체의 임피던스와 손실, 전자파 방사를 고려해야 합니다. 따라서 배선도 설계가 필요한 회로 요소가 됩니다. 그 이유는 파장에 있습니다. 2.4 GHz 와이파이 신호는 FR-4 마이크로스트립에서 약 70 mm마다 한 주기가 반복됩니다. 따라서 수 mm의 급전선도 한 주기에서 무시하기 어려운 비중......