PCB 안테나 설계 가이드: 종류, 임피던스 매칭과 성능 테스트
1 분
- PCB 안테나 기본 이론
- PCB 안테나의 종류
- 안테나의 주요 성능 파라미터
- 안테나의 물리적 설계
- 미앤더 역-F 안테나(MIFA)
- 안테나 튜닝과 임피던스 매칭
- PCB 안테나 설계 시 고려사항
- 성능 시험과 최적화
- 결론
무선 통신 기기가 소형화되면서 작고 경제적이며 신뢰성 높은 안테나의 중요성이 커지고 있습니다. PCB 안테나는 기판에 도체 패턴을 직접 형성하므로 부피가 큰 외장 안테나 없이 무선 기능을 제품에 통합할 수 있습니다.
안테나를 PCB 패턴으로 설계하든 별도 부품으로 사용하든, 설계자는 안테나의 동작 원리와 배치 조건을 이해해야 합니다. 이 글에서는 PCB 안테나의 기본 이론, 종류, 주요 성능 지표, MIFA 구조, 임피던스 매칭과 시험 방법을 설명합니다.
안테나를 올바르게 설계하면 동일한 패킷 오류율(PER)과 수신 감도 조건에서 무선 제품의 통신 거리를 확보하는 데 도움이 됩니다. 송신기에서는 RF 출력이 안테나까지 손실 없이 전달되도록 해야 하며, 수신기에서는 안테나에 도달한 약한 신호를 효율적으로 무선 회로에 전달해야 합니다. 이를 위해 RF 레이아웃과 매칭 네트워크를 함께 설계해야 합니다.
PCB 안테나 기본 이론
안테나는 상호성(reciprocity)을 갖는 소자입니다. 전압과 전류가 인가되면 전자파를 방사하고, 반대로 전자파를 수신하면 전기 신호로 변환합니다. 기본적으로 공간에 노출된 도체의 길이가 신호 파장의 일정 비율 또는 배수가 되면 공진이 발생해 안테나로 동작할 수 있습니다.
반파장 안테나의 전체 도체 길이는 일반적으로 λ/2를 기준으로 하며, 모노폴과 같은 구조에서는 λ/4 길이가 사용됩니다. 여기서 λ는 신호의 파장입니다. 실제 길이는 기판의 유전율, 안테나 형상, 접지면, 하우징과 주변 부품의 영향을 받으므로 계산값만으로 확정할 수 없습니다.
RF 시스템의 안테나 급전부와 전송선은 일반적으로 50 Ω을 기준으로 설계합니다. 자유 공간의 고유 임피던스는 약 377 Ω이지만, 이는 50 Ω 전송선의 특성 임피던스와 동일한 개념으로 직접 대입하는 값은 아닙니다. 안테나 형상을 설계할 때는 다음 두 요소가 핵심입니다.
- 안테나의 전기적 길이
- 안테나 급전 구조와 임피던스
안테나 형상에 따라 전기장 또는 자기장에 주로 결합하도록 설계할 수 있습니다. 가장 단순한 전기장 안테나는 특정 길이의 도선이며, 루프 안테나는 도선 고리와 송수신 회로가 하나의 전류 경로를 형성합니다.
PCB 안테나의 종류
적절한 급전과 접지면을 갖춘 λ/4 길이의 도체는 모노폴 안테나로 동작할 수 있습니다. 실제 크기는 파장에 따라 달라지며, 자동차의 FM 안테나처럼 길 수도 있고 2.4 GHz 비콘 기판의 짧은 트레이스처럼 작을 수도 있습니다.
- 와이어 안테나: 접지면 위에서 자유 공간으로 뻗은 도선을 λ/4에 맞춰 사용하는 구조입니다. 일반적으로 50 Ω 전송선으로 급전합니다. 직선, 헬리컬 또는 루프 형태로 만들 수 있으며, 원문은 PCB 면에서 약 4–5 mm 높이로 돌출된 3차원 구조를 예로 듭니다. 공간을 더 사용하지만 양호한 효율과 통신 거리를 확보하기 쉽습니다.
- PCB 안테나: 기판의 동박 트레이스로 형성한 평면 안테나입니다. 직선, 역-F형, 미앤더, 원형 또는 곡선 패턴을 사용할 수 있습니다. 별도 부품이 없어 제조와 통합이 쉽고 비용을 줄일 수 있지만, 기판 면적과 접지면 조건에 영향을 받으며 와이어 안테나보다 효율이 낮을 수 있습니다. BLE와 같은 근거리 무선 제품에 활용됩니다.
- 칩 안테나: 작은 패키지 내부에 안테나 도체를 구현한 부품입니다. PCB 패턴 안테나를 배치할 공간이 부족하거나 와이어 안테나를 적용하기 어려울 때 사용할 수 있습니다. 제조사 권장 랜드 패턴, 접지면과 금지 영역을 따라야 합니다.
안테나의 주요 성능 파라미터
반사 손실(Return Loss)
반사 손실은 안테나가 전송선의 기준 임피던스와 얼마나 잘 정합되는지를 나타냅니다. RF 장비와 상용 안테나에서는 일반적으로 50 Ω을 사용합니다. 임피던스가 일치하지 않으면 입사 전력 일부가 소스로 반사됩니다.
이상적으로 완전 정합된 상태에서는 반사가 없으므로 반사 손실 값이 매우 커집니다. 원문은 실무 기준의 예로 반사 손실 10 dB 이상을 제시합니다. 10 dB에서는 입사 전력의 약 10%가 반사되고 약 90%가 안테나 입력으로 전달됩니다. 다만 전달된 전력이 모두 방사되는 것은 아니며, 실제 방사 전력은 도체와 유전체 손실을 포함한 방사 효율에도 영향을 받습니다.
대역폭
대역폭은 원하는 주파수 범위에서 안테나가 기준 임피던스와 허용 가능한 수준으로 정합되는 구간을 뜻합니다. BLE 애플리케이션에서는 원문 기준으로 2.40–2.48 GHz 범위의 성능을 확인합니다.
방사 효율
안테나 입력으로 전달된 전력 중 일부는 실제로 방사되고 나머지는 동박의 도체 손실과 FR-4 기판의 유전체 손실 등으로 소모됩니다. 방사 효율 100%는 반사되지 않고 안테나에 전달된 전력이 모두 자유 공간으로 방사되는 이상적인 상태를 의미합니다.
방사 패턴
방사 패턴은 안테나가 방향별로 얼마나 강하게 전파를 방사하거나 수신하는지 나타냅니다. 제품의 설치 방향, 하우징과 사용 자세를 고려해 방사가 약해지는 널(null) 방향이 중요한 통신 경로를 향하지 않도록 배치해야 합니다.
이득
안테나 이득은 모든 방향으로 균일하게 방사하는 이상적인 등방성 안테나와 비교해 특정 방향으로 형성되는 방사의 세기를 나타내며 dBi 단위로 표현합니다. 이득은 방향성뿐 아니라 방사 효율도 반영합니다.
안테나의 물리적 설계
PCB 패턴 안테나와 외장 안테나 모두 목표 주파수와 제품 조건에 맞는 형상을 설계해야 합니다. 주요 설계 목표는 다음과 같습니다.
- 높은 방사 효율
- 급전선과 RF 프런트엔드의 낮은 손실
- 제품에 적합한 방향성과 방사 패턴
- 급전선과 안테나 사이의 임피던스 정합
- 요구 주파수 범위를 포함하는 충분한 대역폭
안테나 형상과 PCB 위의 배치가 이러한 성능을 결정합니다. 전자기장 해석 도구는 모멘트법(Method of Moments), 경계요소법 또는 기타 수치해석 기법을 이용해 주파수 영역의 전압·전류 분포와 안테나 주변 전자기장을 계산할 수 있습니다.
해석 결과를 이용하면 주파수에 따른 방사 패턴, 방사 효율과 대역폭을 예측할 수 있습니다. 다만 실제 제품에서는 하우징, 배터리, 케이블, 디스플레이와 사용자의 손 등 주변 구조가 성능에 영향을 주므로 완성품 상태의 측정이 필요합니다.
미앤더 역-F 안테나(MIFA)
미앤더 역-F 안테나(Meandered Inverted-F Antenna, MIFA)는 제한된 공간에서 전기적 길이를 확보할 수 있어 무선 마우스, 키보드와 프레젠터 같은 휴먼 인터페이스 장치(HID)에 널리 사용됩니다.
- 크기: 7.2 mm × 11.1 mm(284 mil × 437 mil)
- 적용 분야: 무선 마우스, 키보드, 프레젠터와 기타 HID 제품
- 설계 조건: 원문 예제의 안테나 트레이스 폭은 전체 구간에서 20 mil입니다. PCB 스택업과 기준면 간격에 따라 RF 전송선 폭(W)은 달라질 수 있습니다.
이 수치는 특정 MIFA 레퍼런스 설계의 값이므로 다른 기판 소재, 두께와 하우징에 그대로 적용해서는 안 됩니다.
안테나 튜닝과 임피던스 매칭
안테나 튜닝은 목표 주파수 대역에서 칩 출력 방향으로 측정한 반사 손실이 요구 기준을 충족하도록 조정하는 과정입니다. 원문은 반사 손실 10 dB 이상을 기준으로 제시합니다.
- 송신 모드: 반사 손실이 10 dB이면 칩 출력 전력 중 약 90%가 안테나 입력 방향으로 전달되고 약 10%가 반사됩니다.
- 수신 모드: 안테나에서 무선 회로 쪽을 바라본 임피던스도 50 Ω 시스템에 맞도록 조정해 수신 전력 전달 손실을 줄입니다.
안테나와 무선 회로의 튜닝은 모두 임피던스 매칭을 최적화하는 작업입니다. 일반적인 RF 설계에서는 안테나 임피던스를 50 Ω으로 변환하고, 필요하다면 발룬과 무선 회로의 인터페이스도 50 Ω 기준에 맞춥니다. 자세한 원리는 PCB 설계에서 임피던스가 하는 역할을 참고하십시오.
PCB 안테나 설계 시 고려사항
- 주파수 대역: 무선 시스템의 동작 주파수는 안테나의 물리적 크기와 형상을 결정합니다. 설계식과 전자기 시뮬레이션을 이용해 목표 대역에 맞게 조정합니다.
- 안테나 형상: 패턴의 모양, 길이, 폭과 배치는 방사 패턴, 효율과 임피던스에 직접적인 영향을 줍니다.
- 접지면: 연속적이고 충분히 연결된 접지면은 안테나의 기준 구조를 형성합니다. 안테나 주변의 동박 금지 영역과 접지면 크기는 레퍼런스 설계를 따라야 합니다.
- 임피던스 매칭: 안테나, 전송선과 RF 회로 사이의 불일치를 줄이기 위해 L/C 매칭 네트워크, 스텁 튜닝 또는 기타 매칭 구조를 사용할 수 있습니다.
- 주변 구조: 금속 하우징, 배터리, 커넥터, 케이블과 사용자의 손은 공진 주파수와 방사 패턴을 바꿀 수 있으므로 안테나 금지 영역과 제품 사용 환경을 함께 검토합니다.
성능 시험과 최적화
PCB 안테나 설계를 완료한 뒤에는 목표 사양과 적용 표준을 충족하는지 측정하고 필요에 따라 튜닝해야 합니다. 주요 시험 항목은 다음과 같습니다.
- S-파라미터와 S11 측정
- 반사 손실, 정재파비(VSWR)와 임피던스 분석
- 방사 패턴과 이득 측정
- 방사 효율 및 제품 상태의 OTA 성능 평가

결론
PCB 안테나 설계에서는 주파수 대역, 안테나 형상, 접지면, 급전선과 임피던스 매칭을 함께 고려해야 합니다. 계산과 시뮬레이션으로 초기 형상을 설계한 뒤 실제 PCB와 완성품 환경에서 S11, 방사 패턴과 효율을 측정하고 튜닝해야 안정적인 무선 성능을 확보할 수 있습니다.

인기 아티클
지속적인 성장
DDR5 PCB 레이아웃 가이드: 설계 규칙과 권장 사항
핵심 요점 DDR5는 1.1 V 전원과 최대 8800 MT/s의 데이터 전송률을 사용하므로 DDR4보다 레이아웃 설계 여유가 훨씬 작습니다. DQ와 CA의 단일 종단 임피던스는 약 40~45 Ω, CLK와 DQS의 차동 임피던스는 약 80 Ω을 목표로 하십시오. 정확한 값은 제조사 가이드에서 확인하고 비아와 커넥터를 지나는 구간에서도 목표 임피던스를 유지하십시오. 바이트 레인별 DQ와 DQS의 길이 편차는 약 5 mil 이내로 맞추고, DDR5 신호 배선이 기준면의 틈을 가로지르지 않도록 하십시오. 배선을 시작하기 전에 8~12층 적층 구조를 계획하고, 각 신호층 바로 옆에 전용 접지 기준면을 두십시오. DIMM에 내장된 PMIC가 모듈의 전원 무결성을 상당 부분 담당하지만, 호스트 기판의 전원 분배망(PDN)에도 별도의 임피던스 예산이 필요합니다. 들어가며 시뮬레이션을 통과한 DDR5 설계도 출하 후 간헐적으로 오류가 날 수 있습니다. 회로도에는 별다른 문제가 보이지 않고, 부품 선정과 핀 ......
SFP 핀 배치 해설: PCB 레이아웃과 설계 가이드
핵심 요점 SFP는 표준 20핀 에지 커넥터를 사용하며, 전원, 접지, 차동 데이터 쌍, I2C 제어 신호에 각각 전용 핀이 할당됩니다. Tx와 Rx 차동 쌍은 광 또는 구리 케이블로 송수신할 고속 데이터를 전달합니다. 전체 배선 경로에서 차동 임피던스를 100 Ω으로 제어해야 합니다. 저속 제어 핀(TX_FAULT, TX_DISABLE, MOD_ABS, LOS, Rate Select/RS1)은 일반적인 단일 종단 방식으로 배선하며 임피던스 정합이 필요하지 않습니다. SFP 케이지를 기판 가장자리에 가깝게 배치하고, 고속 차동 쌍을 내부층에 배선하며, 연속된 기준면을 확보하는 것이 기본입니다. SFP+와 SFP28은 SFP와 같은 20핀 기구 풋프린트를 사용합니다. 데이터 전송률이 높아질수록 배선 허용 오차는 훨씬 엄격해집니다. 들어가며 SFP 모듈의 풋프린트를 잘못 선택하거나 회로도에서 핀 배치를 틀리면 광 링크가 처음부터 동작하지 않을 수 있습니다. 트랜시버가 초기화되지 않는 경우도 있습니......
이더넷 PCB 배선 가이드: MAC, PHY, RJ45
핵심 요점 선택한 PHY나 케이블 사양에서 다른 목표를 요구하지 않는 한, 모든 MDI 차동 쌍을 100 Ω 차동 전송선으로 배선하고 임피던스를 ±10% 이내로 제어하십시오. TI는 각 MDI 배선의 길이를 2인치 미만으로 유지하고, P와 N의 길이 편차는 1 Gb/s에서 20 mil, 10/100 Mb/s에서 50 mil 이내로 맞출 것을 권장합니다. 별도 실장형 마그네틱스 아래에는 금속을 두지 마십시오. 섀시 접지와 기판 접지를 분리하고, 차동 쌍 아래에는 연속된 기준면을 유지하십시오. TI의 이더넷 전용 가이드는 적절한 ESD 보호 소자를 마그네틱스의 PHY 쪽에 배치하도록 권장합니다. 일반적인 배선 규칙은 출발점으로 삼으십시오. 최종 설계 기준은 실제로 사용하는 PHY, 마그네틱스, 커넥터, 보호 소자 및 PoE 관련 데이터시트에 따릅니다. 들어가며 짧은 테스트 케이블에서는 정상으로 보이는 기가비트 링크도 실제 제품용 케이블을 연결하면 패킷이 손실되거나, 전자파 방사가 심해지거나, 리셋......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀안정적인 기가비트 PCB 설계를 위한 RGMII 배선 가이드
핵심 요점 RGMII는 신호 12개를 사용하는 단일 종단 소스 동기식 병렬 인터페이스입니다. TX와 RX는 서로 독립된 타이밍 그룹입니다. TXD[3:0]과 TX_CTL의 길이는 TXC에 맞추고, RXD[3:0]과 RX_CTL의 길이는 RXC에 맞추십시오. TX와 RX 사이의 길이는 맞출 필요가 없습니다. 클록과 데이터 사이의 전체 스큐 예산을 방향별로 따로 산정하십시오. PCB에서 필요한 지연을 모두 넣었다면 칩 내부 지연이 중복 적용되지 않도록 확인하십시오. 50 Ω ±10%, 길이 편차 20 mil, 배선 길이 한도 6인치는 TI의 레이아웃 권장값입니다. RGMII 규격이 모든 설계에 요구하는 조건은 아닙니다. 비아를 최소화하고 연속된 기준면을 유지하십시오. 직렬 종단이 필요하다면 실제 드라이버 임피던스와 신호 무결성 모델을 바탕으로 저항값을 선택하십시오. 들어가며 시험대에서는 안정적으로 보였던 기가비트 링크도 기판의 온도가 오르거나 두 번째 생산 로트로 넘어가면 프레임 손실을 일으킬 수......
PCB 안테나 설계 가이드: 2.4 GHz·50 Ω·킵아웃과 튜닝
PCB 안테나는 기판의 도체 패턴을 이용해 무선 신호를 송수신하는 안테나입니다. 별도 안테나 부품을 줄일 수 있어 BLE·Wi-Fi·IoT 기기에 많이 쓰지만, 패턴 모양만 복사한다고 같은 성능이 나오지는 않습니다. 기판의 GND, 급전선, 배터리·케이스와 조립 상태까지 안테나의 동작에 영향을 줍니다. 이 PCB 안테나 설계 가이드에서는 IFA·미앤더·모노폴·패치의 종류, 2.4 GHz에서의 길이 개념, 50 Ω 급전과 킵아웃, 시제품 튜닝 순서를 설명합니다. 제시된 수치는 원리를 위한 예시이며 그대로 제작할 완성 치수표가 아닙니다. 바로 보기: 안테나 종류 · 2.4 GHz 길이 · 50 Ω 급전 · GND·킵아웃 · 측정·튜닝 PCB 안테나 종류와 선택 기준 형식 특징 주요 설계 검토 인버티드 F, IFA 급전과 GND 단락 경로를 가진 방사 구조 방사부·단락부·급전 위치와 GND 형상 미앤더 패턴 도체 경로를 접어 작은 영역에 배치 면적과 효율·대역폭의 절충, 인접 패턴 결합 모노폴 방사......
| PCB 50 Ω 임피던스 설계: 안테나 급전선 선폭·접지 가이드
PCB 안테나의 50 Ω 배선은 보통 RF IC·커넥터와 안테나 사이의 급전선(feed line)을 뜻합니다. 이 전송선의 특성 임피던스를 연결된 RF 포트에 맞추면 불필요한 반사를 줄이는 데 도움이 됩니다. 다만 안테나 방사 패턴 자체와 급전선은 설계 조건이 다릅니다. 급전선 아래의 기준 접지와 안테나 영역의 구리 금지 구역을 구분하는 것이 첫 단계입니다. 이 글에서는 50 Ω 선폭을 결정하는 적층 조건, 마이크로스트립·접지형 코플래너 구조, 매칭 회로와 측정 순서를 정리합니다. 바로 보기: 50 Ω의 의미 · 선폭 계산 · 접지와 금지 구역 · 매칭·측정 · FAQ 50 Ω 안테나 배선은 무엇을 맞추는 건가요? 50 Ω는 많은 RF 시스템에서 사용하는 기준 임피던스입니다. PCB 급전선의 특성 임피던스는 신호와 전자기장이 전송선 구조를 따라 전파될 때의 특성이며, 멀티미터로 측정하는 직류 저항과 다릅니다. 따라서 배선에 50 Ω 저항을 직렬로 넣는다고 50 Ω 전송선이 되는 것은 아닙니다.......