PCB의 비아 설계 잠재력 극대화 : 성능 및 연결성 향상
1 분
- 비아(Via)란 무엇인가요?
- PCB에서의 비아 설계의 중요성
- PCB 설계에서 비아의 이해
- PCB 설계에서의 비아(Via) 종류
- 패드 설계에서 비아의 중요성
- PCB의 비아 설계 최적화
- 비아 설계를 위한 최적의 실천 방법
- 결론
비아 설계는 PCB의 필수 요소로, 효율적인 신호 흐름, 우수한 열 성능, 양질의 열 방출 및 층과 부품 간의 연결을 용이하게 만듭니다. 이 글에서는 PCB에서 비아 설계의 중요성을 살펴보고, 다양한 비아 유형을 이해하며, 패드 설계에서의 중요성을 논의하고, 비아 설계를 최적화하기 위한 최상의 방법을 제시하겠습니다.
비아(Via)란 무엇인가요?
비아(Via)는 인쇄 회로 기판(Printed Circuit Board, PCB) 설계에서 중요한 구성 요소로, 기판의 여러 층 사이에 전기적 연결을 형성합니다. 이는 전도성 경로로 작용하여 신호, 전력, 그리고 접지 연결이 PCB를 통해 원활하게 흐르도록 합니다.
비아는 일반적으로 구리와 같은 전도성 물질로 도금된 드릴로 뚫은 구멍으로 층들 간에 전기 신호를 전달할 수 있습니다. 비아의 직경은 특정 설계 요구 사항과 제조 능력에 따라 결정됩니다.
비아를 생성할 때, 기판의 각 층에 적절한 회로와 정확하게 정렬되고 배치되었는지 확인하는 것이 중요합니다. 비아의 위치는 신호 흐름 최적화, 간섭 최소화 및 효율적인 배선 달성에 있어 중요한 역할을 합니다.
PCB에서의 비아 설계의 중요성
비아 설계는 PCB의 최적 성능과 연결성을 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 전략적으로 비아를 설계하면 신호 흐름을 개선하고, 다층 설계를 가능하게 하며, 컴팩트한 레이아웃을 제작할 수 있습니다. 한 연구에 따르면 적절한 비아 설계는 신호 무결성을 최대 30%까지 향상시킬 수 있습니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 비아 설계는 현대 PCB의 증가하는 요구를 충족하는 데 필수적입니다.
PCB 설계에서 비아의 이해
비아는 PCB의 여러 층 사이에 전기적 연결을 제공하는 전도성 경로로, 전기 신호, 전력, 접지 연결의 원활한 흐름을 가능하게 합니다. 비아의 역할을 이해하는 것은 효과적인 PCB 설계에 매우 중요합니다. 산업 데이터(industry data)에 따르면, PCB 고장의 80%는 부실한 비아 설계 때문 입니다. 비아는 서로 다른 층에 있는 구성 요소 간의 통신을 가능하게 하고, 트레이스 라우팅을 라우팅을 용이하게 하며, PCB 표면적의 효율적인 사용을 최적화하는 데 필수적입니다.
PCB 설계에서의 비아(Via) 종류
a. 관통 비아 (Thru-hole Vias)
관통 비아는 PCB 전체를 관통하여 견고하고 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. 이러한 비아는 주로 전원 및 접지(Ground) 연결, 고전류 애플리케이션에 사용됩니다. 관통 비아는 탁월한 기계적 안정성을 제공하며, 내구성이 요구되는 PCB에 적합합니다.
b. 블라인드 비아 (Blind Vias)
블라인드 비아는 외부 레이어와 하나 이상의 내부 레이어를 연결하면서 PCB 전체를 관통하지 않습니다. 이는 고밀도 설계를 가능하게 하고 신호 간섭(Signal Interference)을 줄이는 데 유용합니다. 블라인드 비아는 공간이 제한된 애플리케이션에서 PCB 공간 활용을 극대화하는 데 자주 사용됩니다.
c. 매립형 비아 (Buried Vias)
매립형 비아는 PCB의 내부 레이어에 위치하여 외부 레이어에 도달하지 않고 인접 레이어를 연결합니다. 이는 라우팅 밀도(Routing Density)를 높이고 복잡한 다층 설계를 가능하게 합니다. 매립형 비아는 신호 간섭(Signal Crosstalk)을 줄이고 PCB에서 더 높은 회로 밀도(Circuit Density)를 달성하는 데 유리합니다.
패드 설계에서 비아의 중요성
패드 설계에서 비아를 사용하는 것은 부품 패드 내에 비아를 배치하여 PCB 공간을 더욱 효율적으로 활용할 수 있게 합니다. 이러한 기술은 신호 왜곡 감소 및 열 관리 개선과 같은 여러 장점을 제공합니다. 부품 패드에 비아를 배치함으로써 전체 PCB 풋프린트의 크기를 줄이고 부품 밀도를 높이며 소형화된 폼 팩터를 구현할 수 있습니다.
비아를 패드 내에 배치하는 설계는 고속 설계에 특히 유용합니다. 이는 신호 경로 길이를 줄여주고 기생 효과를 최소화하기 때문입니다. 또한 상당한 열을 발생시키는 부품의 경우, 열 발산을 더욱 효과적으로 할 수 있습니다. 이 기술은 부품에서 내부 구리층으로의 직접적인 열 경로를 제공하여 열 방출 효율을 높이고 과열의 위험을 줄여줍니다.
PCB의 비아 설계 최적화
a. 라우팅 효율성 향상
비아를 적절히 배치하고 간격을 조정하면 신호 간섭을 최소화하고 신호 경로를 최적화할 수 있습니다. 디자인 룰 체크(DRC)와 같은 고급 라우팅 알고리즘을 사용하면 비아의 최적 배치가 가능합니다. 신호 흐름과 부품 배치를 신중하게 고려함으로써 설계자는 신호 반사를 최소화하고 PCB 전반에 걸쳐 신호 무결성을 유지할 수 있습니다.
b. 신호 무결성 고려사항
임피던스 제어와 신중한 비아 선택은 신호 무결성 유지를 위한 중요한 요소입니다. 제어된 임피던스 라우팅을 사용하고, IPC-2251과 같은 산업 표준을 준수함으로써 신뢰할 수 있는 신호 전송을 보장할 수 있습니다. 설계자는 고속 신호의 임피던스 요구 사항을 충족하도록 트레이스와 비아의 임피던스를 맞추고, 신호 저하를 줄이며 신호 품질을 극대화하기 위해 스텁 길이를 최소화해야 합니다.
비아 설계를 위한 최적의 실천 방법
a. 전략적 배치, 간격 및 크기
비아를 신호 소스 근처에 배치하고 크기를 최소화하면 신호 왜곡과 간섭을 줄일 수 있습니다. 비아와 비아 간(via-to-via) 간격 및 비아와 패드 간(via-to-pad)의 간격을 신중하게 고려하여 크로스토크를 방지하고 생산성을 높여야 합니다. 설계 가이드라인과 소프트웨어 도구를 사용하면 비아 배치와 간격을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
b. 임피던스 제어 및 신호 무결성
트레이스 임피던스를 계산하고 제어하여 비아 임피던스와 맞추고, 전송선 구조를 사용하면 신호 품질을 향상시키고 반사를 줄일 수 있습니다. 설계자는 제어된 임피던스 경로를 유지하기 위해 일정한 트레이스 폭과 레이어 스택업을 보장해야 합니다.
결론
비아 설계는 안정적인 연결성을 갖춘 고성능 PCB를 실현하는 데 필수적인 요소입니다. 다양한 비아 유형을 이해하고, 라우팅 효율성과 신호 무결성을 위해 비아 설계를 최적화하며, 모범 사례를 적용함으로써 설계자들은 PCB의 최대 성능을 끌어낼 수 있습니다. 최적화된 비아 설계 전략을 채택하고 우수한 성능과 연결성을 확보하여 PCB 설계의 선두에 서십시오. 비아 설계를 신중하게 고려하면 PCB는 현대 전자기기의 증가하는 요구를 충족하면서도 최적의 신호 무결성과 신뢰성을 유지할 수 있습니다.
인기 아티클
지속적인 성장
코플래너 도파관(CPW) 설계: 고주파 PCB에서의 장점과 주의점
핵심 요약 코플래너 도파관(CPW), 특히 접지형 코플래너 도파관(GCPW)은 신호선 가까이에 귀환 경로를 두고 전자기장을 제한하는 고주파 PCB 전송선로입니다. 설계 조건에 따라 신호 무결성과 EMI 관리에 도움이 되며, 선폭과 간격을 함께 조정해 임피던스를 맞출 수 있습니다. 반면 간격의 제조 오차, 동박 거칠기, 기판의 유전율(Dk)·손실 계수(Df)에 민감하므로 필드 솔버 계산과 제조 가능성(DFM) 검토가 중요합니다. 높은 GHz 대역에서는 저손실 적층재도 함께 검토해야 합니다. RF·마이크로파 PCB에서 신호선 양옆에 같은 층의 접지 동박을 두는 이유는 무엇일까요? 이런 구조를 코플래너 도파관(CPW)이라고 합니다. 5G 기지국이나 77 GHz 차량용 레이더 같은 고주파 설계에 적용할 수 있는 전송선로 형태입니다. 1 GHz를 넘는 설계에서는 선로 구조가 신호 무결성, EMI, 제조 수율에 영향을 줄 수 있습니다. 마이크로스트립과 스트립라인도 널리 쓰이지만, CPW에는 고주파 설계에......
고성능 PCB를 위한 RF 회로 설계 가이드
핵심 요점 전송선 효과: 길이가 파장의 10분의 1을 넘는 배선은 반사를 줄이기 위해 임피던스를 50 Ω에 가깝게 제어해야 합니다. 연속된 리턴 경로: 배선 바로 아래에 끊기지 않는 접지면을 두어 심한 전자파 간섭(EMI)을 방지하십시오. 주파수에 맞는 적층재: 기본적인 2.4 GHz 설계에는 FR-4를 사용하고, 더 높은 주파수에서는 로저스 또는 PTFE 적층재를 고려하십시오. 제조 공차 관리: 비아 인덕턴스와 유전체 편차에 따라 임피던스가 달라지므로 적층 사양을 엄격하게 관리해야 합니다. RF 회로 설계는 PCB 배선을 단순한 전선으로 볼 수 없는 지점에서 시작합니다. 수백 MHz를 넘으면 동박 배선 자체의 임피던스와 손실, 전자파 방사를 고려해야 합니다. 따라서 배선도 설계가 필요한 회로 요소가 됩니다. 그 이유는 파장에 있습니다. 2.4 GHz 와이파이 신호는 FR-4 마이크로스트립에서 약 70 mm마다 한 주기가 반복됩니다. 따라서 수 mm의 급전선도 한 주기에서 무시하기 어려운 비중......
RF PCB 설계에서 SMA 커넥터의 동작 원리
핵심 요점 전이부에 주목: 동축 신호가 평면 배선으로 넘어가는 구간에서 신호 손실이 발생합니다. 패드 아래 접지면 제거: 전이부 패드 아래의 접지면을 비워 커패시턴스를 제어하고 50 Ω을 유지하십시오. 접지 비아를 가깝게 배치: 커넥터의 접지 다리 옆에 접지 비아를 배치해 리턴 경로를 줄이십시오. 제조 공차 고려: 배선 에칭과 기판 두께는 전이부 임피던스에 직접 영향을 줍니다. 체결과 기판 소재에 유의: 체결에는 토크 렌치를 사용하고, 6 GHz를 넘으면 고주파용 기판 소재를 사용하십시오. SMA 커넥터는 나사로 체결하는 50 Ω 동축 커넥터입니다. RF PCB의 성능은 대개 중심 핀이 기판에 닿는 수 mm의 구간에서 결정됩니다. 커넥터 내부에서 전기장은 중심 핀을 균일하게 둘러쌉니다. 기판에 이르면 전기장이 접지면 위의 평면 배선에 맞는 형태로 바뀝니다. 이때 형상이 바뀌면서 임피던스도 달라져 신호의 일부가 반사됩니다. 그림 1: RF PCB에 장착한 에지 런치 SMA 커넥터 핀 아래의 패드......
ESP32 BLE 가이드: 칩 선택과 PCB 설계
핵심 요점 ESP32의 BLE 지원: 대부분의 ESP32 칩은 저전력 블루투스(BLE)를 지원합니다. ESP32-S2는 와이파이만 지원하고, ESP32-P4에는 무선 회로가 내장되어 있지 않습니다. 초기형 ESP32는 블루투스 클래식도 지원하며, 최신 모델은 블루투스 5 기능을 제공합니다. 와이파이와 BLE의 공존: 와이파이와 BLE는 같은 2.4 GHz 무선 회로를 번갈아 사용합니다. 와이파이 사용량이 많으면 BLE 처리량이 줄거나 스캔이 중단될 수 있으므로 두 기능을 함께 시험해야 합니다. 소비 전력: 32.768 kHz 외부 수정 진동자를 사용하면 라이트 슬립 중에 BLE 연결을 유지하면서 소비 전력을 크게 줄일 수 있습니다. 안테나 배치: ESP32 모듈의 PCB 안테나를 기판 가장자리 가까이에 배치하십시오. 가능하면 안테나가 가장자리 밖으로 나오도록 두십시오. 무선 통신 거리가 줄어들지 않도록 지정된 안테나 이격 영역에는 동박, 배선, 부품을 두지 마십시오. 대부분의 ESP32 칩은 ......
DDR5 PCB 레이아웃 가이드: 설계 규칙과 권장 사항
핵심 요점 DDR5는 1.1 V 전원과 최대 8800 MT/s의 데이터 전송률을 사용하므로 DDR4보다 레이아웃 설계 여유가 훨씬 작습니다. DQ와 CA의 단일 종단 임피던스는 약 40~45 Ω, CLK와 DQS의 차동 임피던스는 약 80 Ω을 목표로 하십시오. 정확한 값은 제조사 가이드에서 확인하고 비아와 커넥터를 지나는 구간에서도 목표 임피던스를 유지하십시오. 바이트 레인별 DQ와 DQS의 길이 편차는 약 5 mil 이내로 맞추고, DDR5 신호 배선이 기준면의 틈을 가로지르지 않도록 하십시오. 배선을 시작하기 전에 8~12층 적층 구조를 계획하고, 각 신호층 바로 옆에 전용 접지 기준면을 두십시오. DIMM에 내장된 PMIC가 모듈의 전원 무결성을 상당 부분 담당하지만, 호스트 기판의 전원 분배망(PDN)에도 별도의 임피던스 예산이 필요합니다. 들어가며 시뮬레이션을 통과한 DDR5 설계도 출하 후 간헐적으로 오류가 날 수 있습니다. 회로도에는 별다른 문제가 보이지 않고, 부품 선정과 핀 ......
SFP 핀 배치 해설: PCB 레이아웃과 설계 가이드
핵심 요점 SFP는 표준 20핀 에지 커넥터를 사용하며, 전원, 접지, 차동 데이터 쌍, I2C 제어 신호에 각각 전용 핀이 할당됩니다. Tx와 Rx 차동 쌍은 광 또는 구리 케이블로 송수신할 고속 데이터를 전달합니다. 전체 배선 경로에서 차동 임피던스를 100 Ω으로 제어해야 합니다. 저속 제어 핀(TX_FAULT, TX_DISABLE, MOD_ABS, LOS, Rate Select/RS1)은 일반적인 단일 종단 방식으로 배선하며 임피던스 정합이 필요하지 않습니다. SFP 케이지를 기판 가장자리에 가깝게 배치하고, 고속 차동 쌍을 내부층에 배선하며, 연속된 기준면을 확보하는 것이 기본입니다. SFP+와 SFP28은 SFP와 같은 20핀 기구 풋프린트를 사용합니다. 데이터 전송률이 높아질수록 배선 허용 오차는 훨씬 엄격해집니다. 들어가며 SFP 모듈의 풋프린트를 잘못 선택하거나 회로도에서 핀 배치를 틀리면 광 링크가 처음부터 동작하지 않을 수 있습니다. 트랜시버가 초기화되지 않는 경우도 있습니......