백플레인이란? 구조·주요 기능·활용 분야와 설계 고려 사항
1 분
- 1) 백플레인이란?
- 2) 백플레인의 구조
- 3) 주요 구성 요소와 기능
- 4) 산업별 활용 분야
- 5) 설계 시 고려 사항
- 결론
정교한 회로와 혁신 기술이 만나는 전자 분야에서 ‘백플레인’은 중요하지만 자주 간과되는 부품입니다. 백플레인은 전자 시스템의 중심 연결 기반으로서 장치 내부의 통신, 연결 및 기능 구현을 지원합니다. 이 가이드에서는 백플레인의 중요성, 구조, 활용 분야와 현대 전자 시스템에서 수행하는 핵심 역할을 자세히 살펴봅니다.
1) 백플레인이란?
백플레인(backplane)은 여러 전자 모듈, 카드 또는 부품을 연결할 수 있도록 물리적·전기적 기반을 제공하는 전자 시스템의 구조 부품입니다. 인체의 중추 신경계에 비유할 수 있으며, 시스템 전체에서 데이터, 신호 및 전력이 전달되는 경로를 구성합니다.
2) 백플레인의 구조
일반적인 백플레인은 여러 슬롯이나 커넥터가 배치된 평평한 경성 기판으로 구성되며, 각 슬롯이나 커넥터에는 정해진 모듈 또는 카드를 장착합니다. 커넥터 유형은 에지 커넥터와 DIN 커넥터부터 Samtec의 고속 백플레인 커넥터와 같은 고밀도 커넥터까지 다양합니다. 고밀도 커넥터는 고속 데이터 전송 요구 사항에 맞게 설계됩니다.
3) 주요 구성 요소와 기능
a. 신호 트레이스: 백플레인에 형성된 도전성 경로로, 모듈 사이에서 신호를 전달합니다.
b. 전원 분배: 백플레인은 여러 모듈에 전원을 분배하여 각 모듈이 정상적으로 작동하도록 지원합니다.
c. 그라운드 플레인: 그라운드 플레인은 신호에 안정적인 기준 전위를 제공하고 노이즈와 간섭을 줄이는 데 도움이 되므로 신호 무결성을 유지하는 데 중요합니다.
d. 냉각 구조: 복잡한 시스템에서는 부품에서 발생한 열을 방출하기 위해 백플레인이 포함된 섀시에 방열판이나 팬과 같은 냉각 장치를 구성할 수 있습니다.
e. 이중화와 결함 허용: 일부 백플레인은 시스템 신뢰성과 연속 운전을 지원하기 위해 이중화 및 결함 허용 기능을 반영하여 설계됩니다.
4) 산업별 활용 분야
a. 통신: 백플레인은 라우터, 스위치 및 기지국과 같은 통신 장비에 널리 사용됩니다. 데이터 처리, 라우팅 및 통신을 담당하는 여러 모듈을 서로 연결합니다.
b. 컴퓨팅 및 서버: 서버와 고성능 컴퓨팅 시스템에서 백플레인은 CPU, 메모리 모듈 및 확장 카드를 연결하여 원활한 데이터 교환과 처리를 지원합니다.
c. 산업 자동화: 백플레인은 PLC(Programmable Logic Controller, 프로그래머블 로직 컨트롤러), I/O 모듈 및 기타 제어 장치를 연결합니다. 이를 통해 제조 공정을 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있으므로 산업 자동화 시스템에서 중요한 역할을 합니다.
d. 항공우주: 백플레인은 항공 전자 시스템, 레이더 시스템 및 통신 장비에 적용되며, 까다로운 환경에서 견고한 연결 구조와 신뢰성 확보를 지원합니다.
5) 설계 시 고려 사항
a. 신호 무결성: 백플레인 설계에서는 신호 무결성을 유지하는 것이 매우 중요합니다. 안정적인 데이터 전송을 위해 트레이스 길이, 임피던스 정합 및 신호 크로스토크와 같은 요소를 세심하게 검토해야 합니다.
b. 기계적 호환성: 백플레인의 크기, 커넥터 및 장착 구조는 전자 시스템의 폼 팩터와 기계적 요구 사항에 맞아야 합니다.
c. 확장성과 유연성: 모듈식으로 확장할 수 있는 백플레인 아키텍처를 적용하면 향후 시스템을 확장하거나 변화하는 요구 사항에 대응하기가 쉬워집니다.
d. 열 관리: 특히 고밀도 시스템에서는 열을 효과적으로 방출하는 것이 중요합니다. 적절한 열 설계와 냉각 솔루션은 과열을 방지하고 시스템이 의도한 성능 범위에서 작동하도록 지원합니다.
e. EMI/EMC 적합성: 백플레인은 전자파 간섭(EMI)을 줄이고 다른 전자 장치와의 전자파 적합성(EMC)을 확보할 수 있도록 관련 표준과 시스템 요구 사항을 고려하여 설계해야 합니다.
결론
현대 전자 시스템의 복잡한 구조 속에서 백플레인은 부품 사이의 연결을 구성하고 원활한 통신을 가능하게 하는 핵심 기반입니다. 통신 네트워크부터 높은 신뢰성이 요구되는 항공우주 시스템까지 다양한 산업에서 활용되며 기술 발전을 뒷받침합니다. 엔지니어와 전자 기술에 관심 있는 독자가 백플레인의 기본 구조와 작동 방식을 이해하면 새로운 전자 시스템의 연결 구조를 설계하고 발전시키는 데 활용할 수 있습니다.

인기 아티클
지속적인 성장
DDR5 PCB 레이아웃 가이드: 설계 규칙과 권장 사항
핵심 요점 DDR5는 1.1 V 전원과 최대 8800 MT/s의 데이터 전송률을 사용하므로 DDR4보다 레이아웃 설계 여유가 훨씬 작습니다. DQ와 CA의 단일 종단 임피던스는 약 40~45 Ω, CLK와 DQS의 차동 임피던스는 약 80 Ω을 목표로 하십시오. 정확한 값은 제조사 가이드에서 확인하고 비아와 커넥터를 지나는 구간에서도 목표 임피던스를 유지하십시오. 바이트 레인별 DQ와 DQS의 길이 편차는 약 5 mil 이내로 맞추고, DDR5 신호 배선이 기준면의 틈을 가로지르지 않도록 하십시오. 배선을 시작하기 전에 8~12층 적층 구조를 계획하고, 각 신호층 바로 옆에 전용 접지 기준면을 두십시오. DIMM에 내장된 PMIC가 모듈의 전원 무결성을 상당 부분 담당하지만, 호스트 기판의 전원 분배망(PDN)에도 별도의 임피던스 예산이 필요합니다. 들어가며 시뮬레이션을 통과한 DDR5 설계도 출하 후 간헐적으로 오류가 날 수 있습니다. 회로도에는 별다른 문제가 보이지 않고, 부품 선정과 핀 ......
SFP 핀 배치 해설: PCB 레이아웃과 설계 가이드
핵심 요점 SFP는 표준 20핀 에지 커넥터를 사용하며, 전원, 접지, 차동 데이터 쌍, I2C 제어 신호에 각각 전용 핀이 할당됩니다. Tx와 Rx 차동 쌍은 광 또는 구리 케이블로 송수신할 고속 데이터를 전달합니다. 전체 배선 경로에서 차동 임피던스를 100 Ω으로 제어해야 합니다. 저속 제어 핀(TX_FAULT, TX_DISABLE, MOD_ABS, LOS, Rate Select/RS1)은 일반적인 단일 종단 방식으로 배선하며 임피던스 정합이 필요하지 않습니다. SFP 케이지를 기판 가장자리에 가깝게 배치하고, 고속 차동 쌍을 내부층에 배선하며, 연속된 기준면을 확보하는 것이 기본입니다. SFP+와 SFP28은 SFP와 같은 20핀 기구 풋프린트를 사용합니다. 데이터 전송률이 높아질수록 배선 허용 오차는 훨씬 엄격해집니다. 들어가며 SFP 모듈의 풋프린트를 잘못 선택하거나 회로도에서 핀 배치를 틀리면 광 링크가 처음부터 동작하지 않을 수 있습니다. 트랜시버가 초기화되지 않는 경우도 있습니......
이더넷 PCB 배선 가이드: MAC, PHY, RJ45
핵심 요점 선택한 PHY나 케이블 사양에서 다른 목표를 요구하지 않는 한, 모든 MDI 차동 쌍을 100 Ω 차동 전송선으로 배선하고 임피던스를 ±10% 이내로 제어하십시오. TI는 각 MDI 배선의 길이를 2인치 미만으로 유지하고, P와 N의 길이 편차는 1 Gb/s에서 20 mil, 10/100 Mb/s에서 50 mil 이내로 맞출 것을 권장합니다. 별도 실장형 마그네틱스 아래에는 금속을 두지 마십시오. 섀시 접지와 기판 접지를 분리하고, 차동 쌍 아래에는 연속된 기준면을 유지하십시오. TI의 이더넷 전용 가이드는 적절한 ESD 보호 소자를 마그네틱스의 PHY 쪽에 배치하도록 권장합니다. 일반적인 배선 규칙은 출발점으로 삼으십시오. 최종 설계 기준은 실제로 사용하는 PHY, 마그네틱스, 커넥터, 보호 소자 및 PoE 관련 데이터시트에 따릅니다. 들어가며 짧은 테스트 케이블에서는 정상으로 보이는 기가비트 링크도 실제 제품용 케이블을 연결하면 패킷이 손실되거나, 전자파 방사가 심해지거나, 리셋......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀안정적인 기가비트 PCB 설계를 위한 RGMII 배선 가이드
핵심 요점 RGMII는 신호 12개를 사용하는 단일 종단 소스 동기식 병렬 인터페이스입니다. TX와 RX는 서로 독립된 타이밍 그룹입니다. TXD[3:0]과 TX_CTL의 길이는 TXC에 맞추고, RXD[3:0]과 RX_CTL의 길이는 RXC에 맞추십시오. TX와 RX 사이의 길이는 맞출 필요가 없습니다. 클록과 데이터 사이의 전체 스큐 예산을 방향별로 따로 산정하십시오. PCB에서 필요한 지연을 모두 넣었다면 칩 내부 지연이 중복 적용되지 않도록 확인하십시오. 50 Ω ±10%, 길이 편차 20 mil, 배선 길이 한도 6인치는 TI의 레이아웃 권장값입니다. RGMII 규격이 모든 설계에 요구하는 조건은 아닙니다. 비아를 최소화하고 연속된 기준면을 유지하십시오. 직렬 종단이 필요하다면 실제 드라이버 임피던스와 신호 무결성 모델을 바탕으로 저항값을 선택하십시오. 들어가며 시험대에서는 안정적으로 보였던 기가비트 링크도 기판의 온도가 오르거나 두 번째 생산 로트로 넘어가면 프레임 손실을 일으킬 수......
PCB 안테나 설계 가이드: 2.4 GHz·50 Ω·킵아웃과 튜닝
PCB 안테나는 기판의 도체 패턴을 이용해 무선 신호를 송수신하는 안테나입니다. 별도 안테나 부품을 줄일 수 있어 BLE·Wi-Fi·IoT 기기에 많이 쓰지만, 패턴 모양만 복사한다고 같은 성능이 나오지는 않습니다. 기판의 GND, 급전선, 배터리·케이스와 조립 상태까지 안테나의 동작에 영향을 줍니다. 이 PCB 안테나 설계 가이드에서는 IFA·미앤더·모노폴·패치의 종류, 2.4 GHz에서의 길이 개념, 50 Ω 급전과 킵아웃, 시제품 튜닝 순서를 설명합니다. 제시된 수치는 원리를 위한 예시이며 그대로 제작할 완성 치수표가 아닙니다. 바로 보기: 안테나 종류 · 2.4 GHz 길이 · 50 Ω 급전 · GND·킵아웃 · 측정·튜닝 PCB 안테나 종류와 선택 기준 형식 특징 주요 설계 검토 인버티드 F, IFA 급전과 GND 단락 경로를 가진 방사 구조 방사부·단락부·급전 위치와 GND 형상 미앤더 패턴 도체 경로를 접어 작은 영역에 배치 면적과 효율·대역폭의 절충, 인접 패턴 결합 모노폴 방사......
| PCB 50 Ω 임피던스 설계: 안테나 급전선 선폭·접지 가이드
PCB 안테나의 50 Ω 배선은 보통 RF IC·커넥터와 안테나 사이의 급전선(feed line)을 뜻합니다. 이 전송선의 특성 임피던스를 연결된 RF 포트에 맞추면 불필요한 반사를 줄이는 데 도움이 됩니다. 다만 안테나 방사 패턴 자체와 급전선은 설계 조건이 다릅니다. 급전선 아래의 기준 접지와 안테나 영역의 구리 금지 구역을 구분하는 것이 첫 단계입니다. 이 글에서는 50 Ω 선폭을 결정하는 적층 조건, 마이크로스트립·접지형 코플래너 구조, 매칭 회로와 측정 순서를 정리합니다. 바로 보기: 50 Ω의 의미 · 선폭 계산 · 접지와 금지 구역 · 매칭·측정 · FAQ 50 Ω 안테나 배선은 무엇을 맞추는 건가요? 50 Ω는 많은 RF 시스템에서 사용하는 기준 임피던스입니다. PCB 급전선의 특성 임피던스는 신호와 전자기장이 전송선 구조를 따라 전파될 때의 특성이며, 멀티미터로 측정하는 직류 저항과 다릅니다. 따라서 배선에 50 Ω 저항을 직렬로 넣는다고 50 Ω 전송선이 되는 것은 아닙니다.......