PCB 제작 비용을 결정하는 요소와 비용 절감 방법
1 분
- PCB 제작 비용을 결정하는 요소
- PCB 소재별 비용
- 부품 선택과 조달
- 설계 사양과 요구 사항
- 커스텀 PCB의 숨은 비용
- PCB 제작 비용을 줄이는 방법
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)은 스마트폰부터 항공기 시스템까지 현대 기술의 다양한 분야에 사용됩니다. PCB는 전자 부품이 정상적으로 작동하는 데 필요한 기계적 지지 구조와 전기적 연결을 제공합니다. 다만 PCB 설계와 생산은 여러 요소를 신중하게 검토해야 하는 복잡하고 비용이 많이 드는 과정일 수 있습니다.
PCB를 설계할 때는 PCB 제작 비용과 최종 원가에 영향을 주는 요소를 이해해야 합니다. 회로의 복잡도, 필요한 레이어 수, 기판의 크기와 형상, 사용 소재, 부품 선택과 조달 방식 및 설계 사양이 커스텀 PCB의 최종 비용을 결정합니다.
이 밖에도 PCB 설계와 생산에는 쉽게 놓칠 수 있는 비용이 있습니다. 시제품 제작과 테스트, 툴링과 제조, 조립과 검사, 품질 관리와 인증, 배송과 물류 비용 등이 포함됩니다.
커스텀 PCB 비용을 줄이려면 설계와 생산 단계에서 이러한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 회로를 단순화하고 레이어 수를 줄이며 표준 부품을 사용하고 PCB 크기와 형상을 최적화한 뒤 제조 적합성 설계(DFM) 원칙을 적용하면 품질과 신뢰성을 유지하면서 비용을 절감할 수 있습니다.
이 글에서는 PCB 제작 가격에 영향을 주는 요소와 설계·생산 과정에서 발생하는 숨은 비용을 살펴봅니다. 품질과 신뢰성을 유지하면서 비용을 낮추는 방법도 함께 설명합니다. 엔지니어, 설계자 및 제조 담당자가 커스텀 PCB의 실제 비용 구조를 이해하면 프로젝트에 필요한 결정을 더 합리적으로 내릴 수 있습니다.
PCB 제작 비용을 결정하는 요소
PCB 가격을 산정할 때는 다음 요소를 확인해야 합니다.
1. 회로 복잡도
회로 복잡도는 PCB 비용에 영향을 주는 주요 요소입니다. 회로가 복잡할수록 더 많은 부품이 필요하므로 부품 조달과 조립 비용이 증가할 수 있습니다. 더 큰 기판이나 더 많은 레이어가 필요해지면 PCB 제조 비용도 추가로 늘어납니다.
2. 필요한 레이어 수
PCB 레이어 수 역시 중요한 비용 요소입니다. 일반적으로 레이어가 많은 PCB는 적은 PCB보다 생산 비용이 높습니다. 레이어가 추가될수록 더 많은 소재와 제조 공정이 필요하기 때문입니다.
3. PCB 크기와 형상
PCB의 크기와 형상도 비용에 영향을 줍니다. 큰 PCB는 더 많은 소재를 사용하고 제조 시간도 길어질 수 있습니다. 비정형 PCB는 전용 툴이나 추가 가공 공정이 필요할 수 있어 비용이 높아질 수 있습니다.
4. 사용 소재
PCB 제조에 사용하는 소재도 가격을 좌우합니다. 고품질 소재는 가격이 높을 수 있지만 더 나은 성능과 신뢰성을 제공할 수 있습니다. 고온 또는 고주파 용도에 필요한 특수 소재도 비용을 높일 수 있습니다.
PCB 소재별 비용
FR-4
FR-4는 PCB 생산에 가장 널리 사용되는 소재로, 직조 유리 섬유로 보강한 에폭시 적층판입니다. 강도가 높고 비용이 낮으며 전기적 특성이 우수해 많이 사용됩니다. FR-4 PCB 소재의 가격은 두께와 품질에 따라 일반적으로 제곱피트당 $1~$10 범위입니다.
Rogers
Rogers는 무선 통신 시스템과 같은 고주파 분야에 사용되는 고성능 PCB 소재입니다. 세라믹 충전 PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌) 기판을 사용해 우수한 전기적 특성과 낮은 손실을 제공합니다. Rogers PCB 소재의 가격은 FR-4보다 상당히 높으며 일반적으로 제곱피트당 $20~$50 범위입니다.
알루미늄
알루미늄 PCB는 금속 기반 기판 위에 얇은 유전체층과 동박층을 형성한 구조입니다. 열전도성이 우수해 고전력 분야에 주로 사용됩니다. 알루미늄 PCB 소재의 가격은 일반적으로 FR-4보다 높으며 두께와 품질에 따라 제곱피트당 $10~$20 범위입니다.
폴리이미드
폴리이미드는 기판을 구부리거나 특정 형상으로 구성해야 하는 분야에 사용하는 플렉시블 PCB 소재입니다. 얇은 폴리이미드 필름과 동박층으로 구성됩니다. 폴리이미드 PCB 소재의 가격은 일반적으로 FR-4보다 높으며 두께와 품질에 따라 제곱피트당 $5~$20 범위입니다.
세라믹
세라믹 PCB는 고온 및 고전력 분야에 사용되는 고성능 기판 소재입니다. 세라믹 기판 위에 얇은 금속 또는 동박층을 형성합니다. 가격은 FR-4보다 크게 높으며 일반적으로 제곱피트당 $50~$200 범위입니다.
부품 선택과 조달
전자 부품의 선택과 조달 방식도 커스텀 PCB 비용에 큰 영향을 줍니다. 고급 부품은 일반적으로 가격이 높지만 더 나은 성능과 신뢰성을 제공할 수 있습니다. 여러 공급업체에서 부품을 조달하면 배송비와 취급 수수료가 추가될 수 있습니다.
설계 사양과 요구 사항
PCB 설계 사양도 비용에 영향을 줍니다. 특정 공차나 검사 절차가 필요한 경우 생산 비용이 증가할 수 있습니다. 전문적인 테스트나 인증이 필요한 커스텀 PCB 역시 추가 비용이 발생합니다.
따라서 설계와 생산 과정에서 이러한 요소를 신중하게 검토하고 합리적인 결정을 내리면 품질이나 신뢰성을 저하시키지 않으면서 비용을 줄일 수 있습니다.
커스텀 PCB의 숨은 비용
앞에서 설명한 요소 외에도 커스텀 PCB 가격을 산정할 때 자주 놓치는 비용이 있습니다.
1. 시제품 제작과 테스트 비용
PCB를 본격적으로 제조하기 전에 설계 사양과 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위한 시제품 제작과 테스트가 필요합니다. 원하는 결과를 얻을 때까지 여러 차례 수정해야 할 수 있으므로 시간과 비용이 증가할 수 있습니다. 실제 비용은 설계 복잡도와 반복 횟수에 따라 크게 달라집니다.
2. 툴링과 제조 비용
설계와 시제품 검증이 끝나면 PCB를 제조합니다. 이 과정에는 설치와 유지관리에 비용이 드는 전용 툴과 장비가 필요합니다. 설계가 복잡하거나 특수 공정이 필요한 커스텀 PCB는 표준 PCB보다 제조 비용이 높아질 수 있습니다.
3. 조립과 검사 비용
PCB 제조가 끝나면 정상 작동 여부를 확인하기 위해 조립과 검사를 진행해야 합니다. 전용 조립 기술이나 검사 절차가 필요한 경우 시간과 비용이 더 많이 들 수 있습니다.
4. 품질 관리와 인증 비용
PCB가 요구되는 품질 기준을 충족하는지 확인하기 위해 환경 시험, 전기 검사 및 안전 인증 등의 추가 절차가 필요할 수 있습니다. 여러 인증을 받아야 하는 PCB라면 관련 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다.
5. 배송과 물류 비용
PCB에는 배송과 물류 비용도 발생합니다. 소재를 제조 시설로 운송하는 비용, 완성된 PCB를 고객에게 보내는 비용 및 추가 취급·보관 수수료 등이 포함될 수 있습니다.
PCB 제작 비용을 줄이는 방법
커스텀 PCB 설계와 제조는 복잡하고 비용이 많이 들 수 있지만, 품질과 신뢰성을 유지하면서 비용을 낮출 수 있는 방법이 있습니다.
1. 회로 설계 단순화
회로 설계를 단순화하는 것은 커스텀 PCB 비용을 줄이는 효과적인 방법입니다. 부품 수가 줄어들면 부품 조달과 조립 비용을 낮출 수 있습니다. 또한 필요한 레이어 수를 줄여 소재와 공정 비용도 절감할 수 있습니다.
2. 레이어 수 축소
레이어 수는 커스텀 PCB 비용에 큰 영향을 줍니다. 필요한 레이어 수를 줄이면 소재 사용량과 제조 공정을 줄여 전체 비용을 낮출 수 있습니다.
3. 표준 부품 사용
표준 부품은 쉽게 구할 수 있고 특수 부품보다 낮은 비용으로 조달할 수 있습니다. 표준 부품을 사용하면 설계를 단순화하고 필요한 레이어 수를 줄이는 데도 도움이 될 수 있습니다.
4. PCB 크기와 형상 최적화
PCB의 크기와 형상을 최적화해 비용을 줄일 수 있습니다. 작은 PCB는 소재와 가공량이 적어 전체 비용을 낮출 수 있습니다. 단순한 외형을 적용하면 필요한 공정 수를 줄일 수 있습니다.
5. 제조 적합성 설계(DFM) 적용
제조 적합성 설계(DFM)는 제품을 효율적이고 경제적으로 제조할 수 있도록 설계를 최적화하는 원칙입니다. PCB 설계 단계에서 DFM을 적용하면 제조 비용을 낮추고 완제품의 품질과 신뢰성을 높일 수 있습니다.
함께 읽기: PCBA 비용 구성과 계산 및 절감 방법

결론
커스텀 PCB는 전자 부품이 정상적으로 작동하는 데 필요한 기계적 지지 구조와 전기적 연결을 제공하는 현대 전자기기의 핵심 부품입니다. 설계와 제조 과정이 복잡하고 비용이 많이 들 수 있지만 가격에 영향을 주는 요소를 이해하면 품질과 신뢰성을 유지하면서 비용을 줄일 수 있습니다.
커스텀 PCB 비용에는 회로 복잡도, 레이어 수, 기판 크기와 형상, 사용 소재, 부품 선택과 조달, 설계 사양이 영향을 줍니다. 시제품 제작과 테스트, 툴링과 제조, 조립과 검사, 품질 관리와 인증 및 배송과 물류 같은 숨은 비용도 함께 고려해야 합니다.
비용을 줄이려면 회로 설계를 단순화하고 레이어 수를 줄이며 표준 부품을 사용하고 PCB 크기와 형상을 최적화한 뒤 제조 적합성 설계(DFM) 원칙을 적용해야 합니다. 설계 초기부터 이러한 항목을 검토하면 상당한 비용을 절감하고 프로젝트의 성공 가능성을 높일 수 있습니다.
커스텀 PCB의 가격 구조를 이해하고 이 글에서 소개한 절감 방법을 적용하면 설계와 제조 비용을 더 체계적으로 관리할 수 있습니다.
지속적인 성장
전자기기용 납땜 와이어 선택 가이드: 합금·플럭스·직경 비교
납땜 와이어(솔더 와이어)는 전자부품의 리드와 PCB 패드를 전기적·기계적으로 연결하는 데 쓰입니다. 겉모양이 비슷해도 합금, 내부 플럭스, 직경이 다르면 작업 온도와 세척 방법, 접합부 품질이 달라집니다. 작업 대상과 규제 요건을 먼저 확인한 뒤 와이어를 고르세요. 납땜 와이어는 합금과 플럭스 사양을 함께 확인해야 합니다. 납땜 와이어의 세 가지 선택 기준 항목 확인할 내용 선택에 미치는 영향 합금 Sn-Pb 또는 무연 합금의 정확한 조성 용융 온도, 공정 조건, 적용 가능한 규제 플럭스 코어 활성도, 잔사 특성, 세척 방식 젖음성, 잔사 관리, 신뢰성 직경 패드·리드 크기와 공급량 작업 속도와 과다 공급 위험 합금이 같더라도 플럭스 종류와 함량이 다를 수 있습니다. 제품 라벨이나 데이터시트에서 세 항목을 모두 확인하세요. 유연 솔더와 무연 솔더의 차이 용융점은 합금 조성에 따라 달라지므로 제품별 사양을 확인하세요. 대표적인 유연 합금 Sn63/Pb37은 공정(eutectic) 조성으로 약 ......
퀵턴 PCB 제작 가이드: 빠른 납기와 제조업체 선택 기준
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자 제품의 핵심 부품입니다. 제품 개발 속도가 빨라지면서 짧은 기간 안에 기판을 제작하는 퀵턴 PCB 서비스의 중요성도 커지고 있습니다. 이 글에서는 퀵턴 PCB의 개념과 필요성, 원문에 기재된 JLCPCB 제작 기간, 기업 활용 방식 및 제조업체 선택 기준을 설명합니다. 퀵턴 PCB란? 퀵턴 PCB는 짧은 기간 안에 PCB를 제조하고 납품하는 서비스를 의미합니다. 원문은 일반적인 PCB 제조 기간을 약 2~3주로 설명하며, 퀵턴 서비스는 수일 안에 생산 및 배송할 수 있다고 소개합니다. 시제품을 빠르게 테스트해야 하는 기업과 개발팀에 유용합니다. 퀵턴 PCB가 중요한 이유 빠른 PCB 제작은 제품 출시 기간을 단축하고 시제품 검증 역량을 높이며 설계를 신속하게 수정할 수 있도록 지원합니다. 출시 속도가 중요한 자동차, 항공우주 및 의료기기 분야에서 특히 유용할 수 있습니다. 양산 전에 새로운 설계, 시제품 또는 소량 PCB를 시험하는 데도 활용됩니다. JLC......
PCB 부품 실장 가이드: SMT·스루홀 조립과 장착 설계
소개 전자 산업에서 PCB 부품 실장은 전자 기기의 조립 품질과 기능에 직접 영향을 주는 기본 공정입니다. PCB 실장은 전자 부품을 인쇄 회로 기판(PCB)에 부착하는 방법을 의미하며, 기기의 신뢰성과 성능을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 기술 발전에 따라 부품 실장 방식도 고도화되어 더 효율적이고 컴팩트한 설계가 가능해졌습니다. PCB 부품 실장 방식 PCB에 부품을 안정적으로 고정하는 대표적인 방식은 표면 실장 기술(Surface Mount Technology, SMT)과 스루홀 실장입니다. 두 방식은 각각 다른 장점과 적용 분야를 갖습니다. 표면 실장 기술(SMT) SMT는 부품을 PCB 표면에 직접 실장하는 방식입니다. 작고 가벼운 부품을 사용할 수 있어 고밀도·소형 전자 제품 설계에 널리 적용됩니다. 주요 장점은 다음과 같습니다. 1. 높은 부품 밀도: 제한된 면적에 더 많은 부품을 배치할 수 있어 작은 기판에서도 기능을 확장할 수 있습니다. 2. 전기적 성능 개선: 전기적 경......
PCB 제작 비용을 결정하는 요소와 비용 절감 방법
인쇄 회로 기판(PCB)은 스마트폰부터 항공기 시스템까지 현대 기술의 다양한 분야에 사용됩니다. PCB는 전자 부품이 정상적으로 작동하는 데 필요한 기계적 지지 구조와 전기적 연결을 제공합니다. 다만 PCB 설계와 생산은 여러 요소를 신중하게 검토해야 하는 복잡하고 비용이 많이 드는 과정일 수 있습니다. PCB를 설계할 때는 PCB 제작 비용과 최종 원가에 영향을 주는 요소를 이해해야 합니다. 회로의 복잡도, 필요한 레이어 수, 기판의 크기와 형상, 사용 소재, 부품 선택과 조달 방식 및 설계 사양이 커스텀 PCB의 최종 비용을 결정합니다. 이 밖에도 PCB 설계와 생산에는 쉽게 놓칠 수 있는 비용이 있습니다. 시제품 제작과 테스트, 툴링과 제조, 조립과 검사, 품질 관리와 인증, 배송과 물류 비용 등이 포함됩니다. 커스텀 PCB 비용을 줄이려면 설계와 생산 단계에서 이러한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 회로를 단순화하고 레이어 수를 줄이며 표준 부품을 사용하고 PCB 크기와 형상을 최적......
커스텀 PCB 설계 가이드: 종류, 장단점, 적층 구조와 주문 방법
커스텀 PCB(Printed Circuit Board)는 표준 기성품 PCB로는 충족하기 어려운 특정 요구 사항이나 응용 분야에 맞게 설계한 주문형 회로 기판입니다. 저항, 커패시터, 집적회로, 커넥터 등 전자 부품을 실장하고 연결하는 기반으로써 다양한 전자기기와 시스템에 사용됩니다. 커스텀 PCB는 특정 기능과 성능 요구 사항에 맞춸 설계할 수 있어 전문적이고 혁신적인 전자 제품을 구현하는 데 도움이 됩니다. 커스텀 PCB를 활용하면 새로운 제품을 일관된 품질로 제작하고 시장 출시 일정을 단축하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 전문적인 커스텀 PCB 제조를 진행하려면 신뢰할 수 있는 품질을 구현할 수 있는 기술과 전문 지식을 갖춘 제조업체가 필요합니다. 설계 및 레이아웃 도구, 맞춤형 소재 선택, 단층부터 다층까지의 PCB 제조 능력, 안정적인 생산 라인, 납기 및 배송 서비스를 종합적으로 검토해야 합니다. JLCPCB는 자동화된 생산 라인을 기반으로 이러한 서비스를 제공하며 생산 비용을 줄......
PCB 제조·조립 비용 가이드: 견적을 결정하는 11가지 요소
PCB 견적 산정 자료를 구성하려면 PCB 제조 비용을 계산하는 데 필요한 모든 정보를 수집하고 체계적으로 정리해야 합니다. 여기에는 설계 사양뿐만 아니라 소재 선택, 제조 방식, 엔지니어링 검토 사항도 포함됩니다. 단순히 금액만 추정하는 작업이 아니라, 정확하고 실현 가능하며 생산에 적합한 견적을 제시하기 위한 종합적인 엔지니어링 분석 과정입니다. 소재 종류, 기판 크기, 설계 복잡도, 생산 수량처럼 제조에 영향을 주는 모든 요소를 견적에 반영해야 합니다. 고객이 어떤 항목에 비용을 지불하는지, 그리고 그 비용이 발생하는 이유가 무엇인지 이해할 수 있도록 명확하고 상세한 견적을 제공하는 것이 목적입니다. 이 글에서는 PCB 엔지니어링 비용에 영향을 주는 핵심 요소를 자세히 살펴봅니다. PCB 견적 산정에서 엔지니어링이 중요한 이유 PCB 견적 과정에서 엔지니어링은 단순한 비용 계산 이상의 역할을 합니다. 기술 요구 사항을 정확히 이해하고 설계 및 생산의 모든 측면이 검토되었는지 확인해야 합니......