This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 조립 비용: PCBA 비용은 얼마이며 어떻게 절감할 수 있나요?

최초 게시일 Apr 13, 2026, 업데이트 되였습니다. Apr 13, 2026

1 분

표목(TOC)
  • #1 PCB 제조: PCBA 비용의 기초
  • #2 PCB 부품 소싱: PCB 조립 비용에서 가장 큰 비용 변수
  • #3 인건비 및 PCB 조립 기술이 PCBA 비용에 미치는 영향
  • #4 주문 수량 및 납기 시간이 PCBA 비용에 미치는 영향
  • 결론
  • FAQ

최종 PCBA 비용은 단순한 금액이 아니라 상호 연결된 입력과 변수의 집합입니다. 엔지니어, 하드웨어 개발자, 메이커는 기능적이면서도 경제적인 제품을 설계하기 위해 이러한 변수에 대한 철저한 이해가 필요합니다. 기판 소재에 대한 현명한 결정이나 BOM의 작은 변경도 PCBA 비용에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

이 글을 마칠 때쯤이면 맞춤형 PCBA 비용의 주요 요인을 지능적으로 평가하고, 품질을 희생하지 않으면서 비용 효율적인 영향을 위해 PCB 설계를 개선하는 도구를 갖게 될 것입니다.

PCB 조립 비용 계산기—JLCPCB 한국에서 제공하는 온라인 즉시 견적 및 PCBA 비용 계산기와 같은—를 통해 PCB 제조, 부품, 조립을 포함한 모든 트레이드오프와 옵션을 실시간으로 확인하여 PCBA 제조 비용을 정확하게 추정할 수 있습니다.

#1 PCB 제조: PCBA 비용의 기초

베어 인쇄 회로 기판은 설계의 기초 기판 역할을 하며 PCBA 총 비용의 첫 번째 중요한 부분을 차지합니다.

● PCB 크기 및 레이어 수: 이것은 명확합니다: 더 큰 기판은 더 많은 원자재(라미네이트, 구리)를 사용하고, 더 많은 레이어는 더 복잡한 PCB를 만들기 위해 다양하고 더 복잡한 공정(라미네이션, 드릴링, 도금)을 사용합니다.

예를 들어 JLCPCB 한국 플랫폼에서는 고밀도 회로나 고속 회로에 자주 필요한 4층 또는 6층 기판과 비교하여 비표준 2층 기판의 가격이 더 높아지는 것을 볼 수 있습니다.

2-layer PCB with non-standard 0.4mm thickness cost

비표준 0.4mm 두께의 2층 PCB 비용

4-Layer PCB with standard 1.6mm thickness cost

표준 1.6mm 두께의 4층 PCB 비용

● PCB 소재 선택: 현재 일반적인 표준은 "FR-4"로, 가장 저렴한 기판이며 대부분의 일반 응용 분야에서 기본값입니다.

물론 JLCPCB 한국은 고주파 RF 설계에 사용되는 Rogers나 테프론 소재와 같은 특수 소재도 판매합니다. 그러나 향상된 유전 특성과 더 복잡한 제조 공정으로 인해 이러한 고급 소재는 상대적 가격 척도에서 더 높은 비용이 들 것입니다.

● PCB 표면 처리: 구리 패드 위에 적용되는 처리는 솔더 가공성과 장기 내구성에 영향을 미칩니다.

  • HASL(핫 에어 솔더 레벨링): 가장 비용 효율적이고 가장 일반적인 처리로, 대부분의 범용 회로 기판에 대한 JLCPCB 한국의 표준 옵션입니다.
  • ENIG(무전해 니켈 침지 금): 비용이 더 높지만 산화 방지를 위한 완벽하게 평평한 표면을 제공하고 높은 내식성을 가져 BGA와 같은 파인 피치 부품 및 와이어 본드 도금이 필요한 응용 분야에 적합합니다.

● PCB 제조 복잡성: 제조 가능한 표준을 확장하면 비용이 추가됩니다. 더 좁은 트레이스/간격 요구사항(예: 표준 5mil 대신 3.5mil), 고속 신호를 위한 임피던스 제어, 블라인드 또는 매립 비아 등의 기능은 PCB 제조 단계에서 정확도를 높이고 더 엄격한 관리를 요구하여 PCB 가격을 올립니다.

PCBA cost breakdown

부품, PCB 제조, 조립, 테스트를 포함한 PCBA 비용 구성 요소.

#2 PCB 부품 소싱: PCB 조립 비용에서 가장 큰 비용 변수

일반적으로 전체 PCBA 비용 중 가장 크고 변동이 심한 부분은 자재 명세서(BOM)입니다.

BOM 라인 항목: 조립 비용에 영향을 미치는 것은 부품의 총 수량만이 아니라 BOM에 나열된 고유 부품의 수입니다. 모든 BOM 라인 항목(또는 "부품 번호")은 각 고유 부품 번호의 취급 및 배송에 연결된 비용 및 후속 간접비(소싱/취급)를 발생시킵니다.

따라서 100개의 부품이 있지만 10개의 고유 부품으로 구성된 설계는 동일한 100개의 부품이지만 50개의 고유 부품 번호를 가진 설계보다 조립 비용이 훨씬 낮을 수 있습니다.

PCB 부품 비용 및 가용성: 소수의 고유하고 비싼 부품(예: 고급 FPGA, 특수 센서, 강력한 마이크로프로세서)이 전체 PCB 조립 비용을 쉽게 지배할 수 있습니다.

PCB 부품 가용성도 중요합니다: 특정 부품을 구할 수 없거나 "구하기 어려운" 경우, 조달 비용이 증가하고 상당한 납기 지연이 발생할 수 있습니다.

턴키 부품 소싱의 장점
바로 이 점에서 JLCPCB 한국과 같은 턴키 업체와 협업하면 실질적인 경제적 이점을 얻을 수 있습니다. JLCPCB 한국의 구매력과 대규모 재고 부품 재고를 활용하면 고객은 안정적인 소싱, 낮은 부품 비용, 프로젝트 지연 최소화의 혜택을 받습니다.

기판을 설계할 때 JLCPCB 한국의 검증된 재고 부품 라이브러리에서 부품을 선택하면 원활한 조달, 더 빠른 PCB 조립, 더 예측 가능한 전체 PCBA 비용을 보장합니다.

#3 인건비 및 PCB 조립 기술이 PCBA 비용에 미치는 영향

부품 배치 및 솔더링을 포함한 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)의 전체 비용은 주로 인건비 요구사항과 조립 기술의 정교함에 의해 결정됩니다.

PCB 조립 기술(SMT 대 THT):

● 표면 실장 기술(SMT): 고속 픽 앤 플레이스 기계를 사용하는 매우 자동화된 조립 공정입니다. SMT는 JLCPCB 한국 PCB 조립 서비스의 주요 방법으로 특히 대량 생산에서 매우 경제적입니다.

● 스루홀 기술(THT): 이 부품들은 일반적으로 수동 삽입이나 별도의 웨이브 솔더링 공정이 필요하여 작업 시간과 비용이 증가합니다.

● 혼합 기술: SMT와 THT 부품이 모두 필요한 기판은 SMT를 자동화 라인으로 처리한 후 수동 또는 웨이브 솔더링 공정을 추가로 거쳐야 하므로 가장 비용이 많이 듭니다.

부품 밀도 및 파인 피치: 고밀도 부품 배치 및/또는 낮은 피치 부품(예: 0.4mm BGA)이 있는 기판은 기계 설정에 더 높은 정확도가 필요하며, 경우에 따라 정확도를 유지하기 위해 더 느린 속도로 실행해야 합니다. 더 느린 속도는 더 많은 기계 시간을 의미하며 비용 증가로 이어집니다.

단면 대 양면 PCB 조립: 이것은 PCB 조립 비용에서 가장 큰 배수 중 하나입니다. 인쇄 회로 기판 양면에 부품이 있는 경우 SMT 라인을 두 번 통과해야 합니다—A면(스텐실, 페이스트, 배치, 리플로우 공정)을 위해 한 번, 완료 후 뒤집어서 B면을 위해 SMT 라인을 한 번 더 통과합니다. 그 결과 SMT 공정의 기계 설정 및 시간이 거의 두 배가 되며, 이는 맞춤형 PCBA의 조립 비용 부분에 반영됩니다.

요소저비용 옵션고비용 옵션상대적 비용 영향
PCB 레이어2층6층 이상높음
표면 처리HASL하드 골드 / ENIG중간
조립 면단면양면높음
부품 피치> 0.5mm< 0.4mm (BGA)중간
납기 시간표준 (5-7일)특급 (24시간)높음

JLCPCB 한국에서 사용 가능한 다양한 PCB 설계 및 PCB 제조 선택이 최종 PCBA 비용에 어떻게 영향을 미치는지 요약.

#4 주문 수량 및 납기 시간이 PCBA 비용에 미치는 영향

기판당 가격은 선형적이지 않으며 주문 수량과 필요한 납기 시간에 크게 달려 있습니다.

● 수량 및 NRE 비용: 5개의 프로토타입 생산이든 1,000개의 양산이든 모든 PCB 조립에는 새로운 설계에 대한 일회성 설정 비용인 비반복 엔지니어링(NRE) 비용이 항상 포함됩니다.

JLCPCB 한국에서는 이것이 기판용 SMT 기계 프로그래밍과 커스텀 레이저 컷 솔더 페이스트 스텐실로 구성됩니다. JLCPCB 한국은 높은 수준의 자동화와 동시에 수천 개의 고유한 소량 주문을 처리하는 능력을 갖추고 있어 이러한 초기 설정 비용을 매우 낮게 유지하고 프로토타입 생산을 매우 저렴하게 만듭니다.

이것은 주문 수량에 독립적인 고정 비용입니다. 소규모 프로토타입 생산(예: 5개)에서 소규모 배치(예: 50개)로 이동하면 초기 설정 비용이 더 많은 단위에 분산되어 단위당 가격이 크게 낮아지는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 소규모 및 소~중규모 PCBA에 매우 실용적인 접근 방식으로, 하나의 생태계에서 점진적으로 프로젝트를 확장할 수 있게 합니다.

● 납기 시간: 표준 납기 시간은 일반적으로 가장 저렴한 옵션입니다. 기판을 신속하게 처리해야 하는 경우 주문이 우선시되는 비용이 추가되며, 이는 각 조립 유형의 표준 일정에 중단을 요구합니다. 신속 납기 비용은 총 PCBA 비용에 추가됩니다.

결론

PCBA 비용을 최적화하는 가장 효율적인 방법은 PCB 설계 단계에서 신중하고 정보에 입각한 결정을 내리는 것입니다. 주요 PCB 사양, 선택하는 부품, PCB 조립의 복잡성, 주문할 회로 기판 수 사이의 상호 작용을 이해함으로써 예산에 맞는 비용으로 프로젝트를 진행할 수 있습니다. 모범 사례는 처음부터 비용을 설계 매개변수로 고려하는 것입니다.

이러한 원칙이 실제로 작동하는 것을 보는 가장 좋은 방법은 설계 파일을 JLCPCB 한국 즉시 견적 페이지에 업로드하여 2층과 4층 사이 변경, ENIG에서 HASL로 전환, 10개에서 100개로 늘릴 때의 극적인 변화 등 옵션을 실험해 보는 것입니다. 또한 PCB/PCBA 주문을 결정하기 전에 정확한 항목별 가격을 제공합니다!

FAQ

Q: 직접 부품을 소싱하여 JLCPCB 한국에 위탁하는 것이 더 저렴한가요?

소규모 프로토타입의 경우 직접 부품을 소싱하는 것이 처음에는 더 저렴해 보일 수 있습니다. 그러나 JLCPCB 한국의 턴키 서비스는 보통 더 나은 가치를 제공합니다. 대량 구매를 활용하여 JLCPCB 한국은 개인 구매자보다 낮은 비용으로 PCB 부품을 조달할 수 있습니다. 또한 직접 부품을 위탁하면 잘못되거나, 손상되거나, 누락된 부품으로 인해 비용이 많이 드는 생산 지연을 일으킬 수 있는 물류 위험이 발생합니다. 전반적으로 턴키 PCB 조립이 일반적으로 더 효율적이고 비용 효율적입니다.

Q: 솔더 마스크 색상이 PCBA 비용에 영향을 미치나요?

JLCPCB 한국에서 표준 녹색 솔더 마스크는 기본값이며 추가 비용이 없습니다. 검정, 파랑, 빨강, 흰색, 노랑과 같은 다른 색상을 선택하면 일반적으로 소액 추가 요금이 부과되는데, 이는 이러한 색상이 업계 표준인 녹색보다 배치가 덜 자주 실행되기 때문입니다.

Q: 회로 기능을 바꾸지 않고 BOM 비용을 줄이려면 어떻게 해야 하나요?

가장 좋은 방법은 처음부터 JLCPCB 한국 부품 라이브러리에서 부품을 설계에 적용하는 것입니다. 패시브 부품을 통합할 수도 있습니다. 예를 들어 설계에 9.1k, 10k, 11k 저항을 사용하는 경우 표준 10k 저항이 세 위치 모두에서 작동하는지 확인해 보세요. 이렇게 하면 세 개의 BOM 라인 항목이 하나로 줄어들어 취급 비용이 낮아집니다.

지속적인 성장