PCB 제조·조립 비용 가이드: 견적을 결정하는 11가지 요소
1 분
- PCB 견적 산정에서 엔지니어링이 중요한 이유
- PCB 제조 방식은 견적에 어떤 영향을 줄까요?
- PCB 설계 비용의 구성
- PCB 견적을 결정하는 핵심 요소
- PCB 설계와 조립 비용을 결정하는 요소
- PCB 설계 시 고려해야 할 주요 사항
- 결론
PCB 견적 산정 자료를 구성하려면 PCB 제조 비용을 계산하는 데 필요한 모든 정보를 수집하고 체계적으로 정리해야 합니다. 여기에는 설계 사양뿐만 아니라 소재 선택, 제조 방식, 엔지니어링 검토 사항도 포함됩니다. 단순히 금액만 추정하는 작업이 아니라, 정확하고 실현 가능하며 생산에 적합한 견적을 제시하기 위한 종합적인 엔지니어링 분석 과정입니다.
소재 종류, 기판 크기, 설계 복잡도, 생산 수량처럼 제조에 영향을 주는 모든 요소를 견적에 반영해야 합니다. 고객이 어떤 항목에 비용을 지불하는지, 그리고 그 비용이 발생하는 이유가 무엇인지 이해할 수 있도록 명확하고 상세한 견적을 제공하는 것이 목적입니다. 이 글에서는 PCB 엔지니어링 비용에 영향을 주는 핵심 요소를 자세히 살펴봅니다.
PCB 견적 산정에서 엔지니어링이 중요한 이유
PCB 견적 과정에서 엔지니어링은 단순한 비용 계산 이상의 역할을 합니다. 기술 요구 사항을 정확히 이해하고 설계 및 생산의 모든 측면이 검토되었는지 확인해야 합니다. 엔지니어는 설계, 소재, 제조 방식을 검토하여 견적이 실제 생산 비용을 정확하게 반영하는지 확인합니다.
엔지니어링 전문 지식이 부족하면 견적이 부정확해져 예상보다 비용이 늘어나거나 생산이 지연될 수 있습니다. 엔지니어는 레이어 수, 트레이스 폭, 부품 배치 같은 핵심 기술 요소를 적절하게 평가해 최종 견적에 반영합니다. PCB 생산에 관한 자세한 내용은 관련 최신 글을 참고하십시오.
PCB 제조 방식은 견적에 어떤 영향을 줄까요?
PCB 제조 및 조립에 사용하는 방식은 최종 비용에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 일반적인 방식은 다음과 같습니다.
- 스루홀 기술(Through-Hole Technology, THT): 더 강한 기계적 결합이 필요한 부품에 사용하는 방식입니다. 작업량이 많아 비용이 높아질 수 있습니다.
- 표면 실장 기술(Surface-Mount Technology, SMT): 현대 PCB 조립에서 가장 널리 사용하는 방식입니다. 대부분의 응용 분야에서 효율적이며 비용 경쟁력이 높습니다.
- 플렉시블 및 리지드 플렉스 PCB 제조: 특수 공정과 소재가 필요하므로 비용이 증가할 수 있습니다.
고정밀 설계에는 마이크로비아용 레이저 드릴링이나 복잡한 조립을 위한 선택적 솔더링 같은 고급 기술이 필요할 수 있습니다. 각 제조 방식을 신중하게 평가하고, 설계 요구 사항과 예산 조건을 모두 고려해 적합한 공정을 선택해야 합니다.
PCB 설계 비용의 구성
PCB 설계 비용의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
1. 엔지니어링 비용
- 회로도 설계
- PCB 레이아웃
- 시뮬레이션 및 분석
- 부품 선정
- 설계 검토 및 문서 작성
2. 프로토타입 제작 비용
- 기판 소재
- 레이어 수
- 기판 크기
- 선폭 및 간격
3. 임피던스 제어와 같은 특수 공정
- 테스트
- 배송
4. 조립 비용
- BOM 부품 비용
- 부품 실장 및 조립
- 테스트 및 검사
- 툴링 비용
5. EDA 소프트웨어 라이선스
- 라이브러리 비용
- 기타 비용
자세한 내용은 산업용 PCB 제조 가이드를 참고하십시오.
PCB 견적을 결정하는 핵심 요소
엔지니어는 설계 사양과 해당 요구 사항을 구현하는 데 필요한 생산 방식을 검토하여 PCB 제조 비용을 계산합니다. 먼저 PCB 레이아웃과 설계를 분석해 레이어 수, 트레이스 폭, 홀 크기 등을 확인합니다. 이러한 요소는 사용하는 소재와 제조 공정에 직접적인 영향을 줍니다.
1. 기판 크기와 치수
PCB 크기는 가장 이해하기 쉬운 비용 요소 중 하나입니다. 기판이 클수록 더 많은 원자재와 제조 시간이 필요하므로 비용이 증가합니다. PCB의 레이어 수도 비용에 영향을 줍니다. 레이어가 많아지면 제조 공정이 복잡해져 가격이 높아집니다.
2. 소재 선택
PCB에 사용하는 소재는 비용에 큰 영향을 줍니다. JLCPCB의 표준 소재는 Shengyi, KB, Nan Ya 등의 고품질 FR-4이며, 원문에서는 유전율을 4.1~4.5로 제시하고 있습니다. FR-4는 비용과 성능 사이에서 균형이 좋은 소재입니다. 고주파 응용 분야에는 Rogers 또는 PTFE 코어와 같은 고급 소재를 사용할 수 있지만, 원문 기준으로 비용이 2~5배 증가할 수 있습니다. 구리 두께도 중요한 요소입니다. 업계에서 일반적으로 사용하는 1 oz(35 µm)는 기본적인 저비용 옵션입니다. 2 oz(70 µm) 이상, 최대 4.5 oz의 두꺼운 구리는 전력 전자 장치에서 더 높은 전류 용량을 제공하지만 에칭 및 도금 비용을 높입니다.
3. 레이어 수
고밀도 인터커넥트(HDI) 기판에는 일반적으로 더 정교한 배선 기술이 필요하며 마이크로비아를 사용할 수 있습니다. 이러한 요소는 레이어 수와 설계 복잡도를 높일 수 있습니다. PCB는 단층 기판부터 복잡한 다층 기판까지 다양합니다. 레이어가 추가될 때마다 제조 공정이 복잡해지고 더 많은 시간과 자원이 필요합니다.
4. 생산 수량
다른 제조 제품과 마찬가지로 PCB도 규모의 경제가 적용됩니다. 대량 생산에서는 툴링 및 초기 설정 비용이 여러 제품에 분산되므로 개당 가격을 낮출 수 있습니다. 반면 소량 주문은 생산 준비 및 초기 가동 비용의 비중이 상대적으로 높아 개당 가격이 높아지는 경우가 많습니다.
5. 구리 두께
구리 두께는 일반적으로 1 oz(35 µm)가 기본값이며 비용 효율이 높은 선택입니다. 2 oz(70 µm) 또는 최대 4.5 oz의 두꺼운 구리는 전도성이 우수하고 고전류 응용 분야에 적합하지만, 에칭과 도금 시간이 길어져 제조 비용이 크게 증가할 수 있습니다. IPC-2152에 따르면 구리가 두꺼울수록 같은 전류 조건에서 더 좁은 트레이스를 사용할 수 있습니다. 다만 임피던스를 유지하려면 유전체 두께를 조정해야 할 수 있습니다. 원문에서는 JLCPCB의 4층 이상 기판에 ±10% 임피던스 공차를 제시하고 있습니다.
6. 표면 마감
PCB 표면 마감은 성능과 내구성에 영향을 주며 가격에도 영향을 줄 수 있습니다. 일반적인 표면 마감에는 HASL(열풍 솔더 레벨링), ENIG(무전해 니켈 침지 금도금), 침지 은 등이 있습니다. ENIG는 내구성이 우수하지만 HASL보다 비용이 높습니다.
JLCPCB는 다음과 같은 여러 옵션을 제공합니다.
• 무연 HASL(표준, 가장 낮은 비용): 납땜성은 우수하지만 미세 피치 부품에 필요한 표면 평탄도에는 한계가 있습니다.
• ENIG(프리미엄): 내식성이 우수하고 보관 수명이 깁니다. 원문 기준으로 HASL보다 비용이 20~40% 높으며 높은 신뢰성이 필요한 제품에 적합합니다.
• OSP, 침지 은, 침지 주석: 고주파 또는 단기 보관 등 특정 요구 사항에 사용할 수 있는 비용 효율적인 대안입니다.
• 경질 금도금: 내마모성이 필요한 에지 커넥터에 사용하며 비용이 가장 높습니다.
엔지니어는 적용 분야, 보관 기간, 예산을 기준으로 표면 마감을 선택할 것을 권장합니다.
7. 드릴링 및 비아 유형
드릴 홀과 비아의 복잡도 및 수량도 PCB 가격에 영향을 줍니다. 표준 비아는 일반적으로 비용이 낮지만 블라인드 비아, 베리드 비아, 마이크로비아 같은 고급 구조는 비용을 높입니다. 비아가 작거나 배치 조건이 정밀할수록 제조 난도가 높아져 가격이 상승할 수 있습니다.
8. 트레이스 폭과 간격
구리 트레이스의 폭과 트레이스 사이의 간격도 비용에 영향을 줍니다. 트레이스가 좁아질수록 제조 과정에서 더 높은 정밀도가 필요하므로 비용이 증가합니다. 엄격한 공차에는 고급 제조 기술과 전용 장비가 필요할 수 있습니다.
9. IPC 등급
IPC 기준은 PCB 제조 품질 요구 사항을 나타냅니다. 원문에서는 IPC-A-600의 Class 1, 2, 3을 일반적으로 사용하는 기준으로 제시하고 있습니다. 클래스가 높을수록 검사 및 제조 요구 사항이 엄격해지므로 관련 비용도 증가할 수 있습니다.
10. 납기
PCB가 필요한 시점도 비용에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 제조 일정을 앞당기는 특급 또는 빠른 제작 서비스에는 일반적으로 추가 비용이 부과됩니다.
11. 테스트 및 품질 관리
고품질 기판을 확보하기 위해 제조업체는 전기 테스트(E-test), 자동 광학 검사(AOI) 등 다양한 검사를 수행합니다. 필요한 테스트 수준에 따라 최종 가격이 높아질 수 있습니다.
조립 견적에는 부품 배치, 부품 유형(SMT 또는 THT), 테스트용 셋업 요구 사항도 반영됩니다. 엔지니어는 이러한 세부 요소를 평가한 후 제조 공정의 각 단계에 필요한 비용을 계산합니다. 이를 통해 최종 견적의 정확성과 완성도를 높일 수 있습니다. 조립 비용을 결정하는 요소는 다음 절에서 자세히 살펴봅니다.
PCB 설계와 조립 비용을 결정하는 요소
조립 비용에 영향을 주는 주요 요소는 다음과 같습니다.
고유 부품 종류 수: 부품 종류가 많을수록 비용이 증가합니다. 다만 부품을 대량으로 주문하면 부품당 가격을 낮출 수 있습니다.
부품 유형: 원문에서는 전체 SMD 조립이 스루홀 조립보다 최대 약 50% 더 비쌀 수 있다고 설명합니다.
양면 조립과 단면 조립: 양면 조립에서는 기판이 사실상 조립 라인을 두 번 통과해야 하므로 비용이 증가합니다.
SMD 부품의 리드 피치: 미세 피치 SMD 부품에 대한 비용 정책은 제조업체마다 다릅니다. 이미 전체 SMD 조립을 사용하는 경우 일부 제조업체는 미세 피치 부품에 별도 비용을 부과하지 않을 수 있습니다.
BGA: 원문에서는 단면 또는 양면 BGA 부품 조립 비용이 다른 SMD 부품보다 약 20% 높아질 수 있다고 설명합니다. 일정 기준보다 피치가 좁은 BGA에는 제조 및 조립 능력에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
수작업으로 조립하지 않는 경우, 조립 비용이 기판 수량에 항상 정비례하지는 않습니다. 자동 조립에서는 기판 수량이 두 배가 되더라도 조립 비용이 반드시 두 배가 되는 것은 아닙니다. 조립 비용의 일부는 장비 프로그래밍과 설정에 사용되며, 나머지는 실제 장비 가동 시간에 따라 결정됩니다.
PCB 설계 시 고려해야 할 주요 사항
PCB 설계 엔지니어는 일반적으로 전기공학, 자동화, 컴퓨터 과학 등 관련 분야의 학사 이상 학위를 보유합니다. 전자 설계, PCB 레이아웃, 제조 공정에 대한 역량이 필요하며 Altium Designer, Eagle PCB, CAD 등의 소프트웨어를 능숙하게 사용할 수 있어야 합니다. 디지털 및 아날로그 회로, 신호 처리, 임베디드 시스템, 통신 기술에 관한 지식도 필요합니다. PCB 설계, 신호 무결성(SI) 시뮬레이션, 열 설계, EMC 설계, 제품 테스트 등 특정 분야를 깊이 있게 학습하는 것이 좋습니다.
함께 읽기: PCB 조립 비용의 구성과 PCBA 비용 계산 및 절감 방법
결론
인쇄 회로 기판(PCB)은 대부분의 현대 전자기기를 구성하는 기반입니다. PCB 가격이 어떻게 계산되는지 이해하면 엔지니어와 기업이 합리적인 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. PCB 조립 비용을 산정하려면 여러 요소를 종합적으로 평가해야 합니다. 이러한 요소를 이해하고 체계적인 방식으로 접근하면 프로젝트 관리자와 엔지니어가 조립 비용을 더 효과적으로 예측하고 관리할 수 있습니다.

비용 계산 방식을 정기적으로 검토하고 조정하며 업계 동향을 확인하면 PCB 조립 프로젝트의 경쟁력 있는 가격과 수익성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 전자 산업이 발전함에 따라 PCB 조립 비용을 계산하고 최적화하는 방법도 계속 변화합니다. 새로운 기술과 공정을 활용하고 변화에 유연하게 대응하는 것이 비용 효율성을 유지하는 데 중요합니다. 다음 프로젝트를 계획할 때 이러한 변수를 종합적으로 검토하면 설계 및 성능 요구 사항을 충족하면서 제조업체로부터 더 적절한 가치를 얻을 수 있습니다.
Q: JLCPCB에서 PCB 즉시 견적을 받으려면 어떻게 해야 하나요?
JLCPCB 온라인 견적 도구에 Gerber 파일과 BOM 목록을 업로드하십시오. 시스템이 입력한 사양을 기준으로 가격을 즉시 계산합니다.
Q: JLCPCB는 임피던스 제어를 지원하나요?
원문 기준으로 4층 이상 기판에서 추가 비용을 통해 ±10% 공차를 선택할 수 있습니다.
Q: 일반적인 PCB 제작 납기는 얼마나 걸리나요?
원문에서는 표준 제작 기간을 2~5일로 제시하며, 긴급 프로젝트에는 24시간 특급 서비스를 이용할 수 있다고 설명합니다.
Q: PCB 제조 비용을 줄이려면 어떻게 해야 하나요?
1 oz 구리를 적용한 표준 FR-4 소재를 선택하고 주문 수량을 늘리며, HDI나 마이크로비아처럼 불필요한 특수 공정을 줄이는 방법을 고려할 수 있습니다.
지속적인 성장
전자기기용 납땜 와이어 선택 가이드: 합금·플럭스·직경 비교
납땜 와이어(솔더 와이어)는 전자부품의 리드와 PCB 패드를 전기적·기계적으로 연결하는 데 쓰입니다. 겉모양이 비슷해도 합금, 내부 플럭스, 직경이 다르면 작업 온도와 세척 방법, 접합부 품질이 달라집니다. 작업 대상과 규제 요건을 먼저 확인한 뒤 와이어를 고르세요. 납땜 와이어는 합금과 플럭스 사양을 함께 확인해야 합니다. 납땜 와이어의 세 가지 선택 기준 항목 확인할 내용 선택에 미치는 영향 합금 Sn-Pb 또는 무연 합금의 정확한 조성 용융 온도, 공정 조건, 적용 가능한 규제 플럭스 코어 활성도, 잔사 특성, 세척 방식 젖음성, 잔사 관리, 신뢰성 직경 패드·리드 크기와 공급량 작업 속도와 과다 공급 위험 합금이 같더라도 플럭스 종류와 함량이 다를 수 있습니다. 제품 라벨이나 데이터시트에서 세 항목을 모두 확인하세요. 유연 솔더와 무연 솔더의 차이 용융점은 합금 조성에 따라 달라지므로 제품별 사양을 확인하세요. 대표적인 유연 합금 Sn63/Pb37은 공정(eutectic) 조성으로 약 ......
퀵턴 PCB 제작 가이드: 빠른 납기와 제조업체 선택 기준
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자 제품의 핵심 부품입니다. 제품 개발 속도가 빨라지면서 짧은 기간 안에 기판을 제작하는 퀵턴 PCB 서비스의 중요성도 커지고 있습니다. 이 글에서는 퀵턴 PCB의 개념과 필요성, 원문에 기재된 JLCPCB 제작 기간, 기업 활용 방식 및 제조업체 선택 기준을 설명합니다. 퀵턴 PCB란? 퀵턴 PCB는 짧은 기간 안에 PCB를 제조하고 납품하는 서비스를 의미합니다. 원문은 일반적인 PCB 제조 기간을 약 2~3주로 설명하며, 퀵턴 서비스는 수일 안에 생산 및 배송할 수 있다고 소개합니다. 시제품을 빠르게 테스트해야 하는 기업과 개발팀에 유용합니다. 퀵턴 PCB가 중요한 이유 빠른 PCB 제작은 제품 출시 기간을 단축하고 시제품 검증 역량을 높이며 설계를 신속하게 수정할 수 있도록 지원합니다. 출시 속도가 중요한 자동차, 항공우주 및 의료기기 분야에서 특히 유용할 수 있습니다. 양산 전에 새로운 설계, 시제품 또는 소량 PCB를 시험하는 데도 활용됩니다. JLC......
PCB 부품 실장 가이드: SMT·스루홀 조립과 장착 설계
소개 전자 산업에서 PCB 부품 실장은 전자 기기의 조립 품질과 기능에 직접 영향을 주는 기본 공정입니다. PCB 실장은 전자 부품을 인쇄 회로 기판(PCB)에 부착하는 방법을 의미하며, 기기의 신뢰성과 성능을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 기술 발전에 따라 부품 실장 방식도 고도화되어 더 효율적이고 컴팩트한 설계가 가능해졌습니다. PCB 부품 실장 방식 PCB에 부품을 안정적으로 고정하는 대표적인 방식은 표면 실장 기술(Surface Mount Technology, SMT)과 스루홀 실장입니다. 두 방식은 각각 다른 장점과 적용 분야를 갖습니다. 표면 실장 기술(SMT) SMT는 부품을 PCB 표면에 직접 실장하는 방식입니다. 작고 가벼운 부품을 사용할 수 있어 고밀도·소형 전자 제품 설계에 널리 적용됩니다. 주요 장점은 다음과 같습니다. 1. 높은 부품 밀도: 제한된 면적에 더 많은 부품을 배치할 수 있어 작은 기판에서도 기능을 확장할 수 있습니다. 2. 전기적 성능 개선: 전기적 경......
PCB 제작 비용을 결정하는 요소와 비용 절감 방법
인쇄 회로 기판(PCB)은 스마트폰부터 항공기 시스템까지 현대 기술의 다양한 분야에 사용됩니다. PCB는 전자 부품이 정상적으로 작동하는 데 필요한 기계적 지지 구조와 전기적 연결을 제공합니다. 다만 PCB 설계와 생산은 여러 요소를 신중하게 검토해야 하는 복잡하고 비용이 많이 드는 과정일 수 있습니다. PCB를 설계할 때는 PCB 제작 비용과 최종 원가에 영향을 주는 요소를 이해해야 합니다. 회로의 복잡도, 필요한 레이어 수, 기판의 크기와 형상, 사용 소재, 부품 선택과 조달 방식 및 설계 사양이 커스텀 PCB의 최종 비용을 결정합니다. 이 밖에도 PCB 설계와 생산에는 쉽게 놓칠 수 있는 비용이 있습니다. 시제품 제작과 테스트, 툴링과 제조, 조립과 검사, 품질 관리와 인증, 배송과 물류 비용 등이 포함됩니다. 커스텀 PCB 비용을 줄이려면 설계와 생산 단계에서 이러한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 회로를 단순화하고 레이어 수를 줄이며 표준 부품을 사용하고 PCB 크기와 형상을 최적......
커스텀 PCB 설계 가이드: 종류, 장단점, 적층 구조와 주문 방법
커스텀 PCB(Printed Circuit Board)는 표준 기성품 PCB로는 충족하기 어려운 특정 요구 사항이나 응용 분야에 맞게 설계한 주문형 회로 기판입니다. 저항, 커패시터, 집적회로, 커넥터 등 전자 부품을 실장하고 연결하는 기반으로써 다양한 전자기기와 시스템에 사용됩니다. 커스텀 PCB는 특정 기능과 성능 요구 사항에 맞춸 설계할 수 있어 전문적이고 혁신적인 전자 제품을 구현하는 데 도움이 됩니다. 커스텀 PCB를 활용하면 새로운 제품을 일관된 품질로 제작하고 시장 출시 일정을 단축하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 전문적인 커스텀 PCB 제조를 진행하려면 신뢰할 수 있는 품질을 구현할 수 있는 기술과 전문 지식을 갖춘 제조업체가 필요합니다. 설계 및 레이아웃 도구, 맞춤형 소재 선택, 단층부터 다층까지의 PCB 제조 능력, 안정적인 생산 라인, 납기 및 배송 서비스를 종합적으로 검토해야 합니다. JLCPCB는 자동화된 생산 라인을 기반으로 이러한 서비스를 제공하며 생산 비용을 줄......
PCB 제조·조립 비용 가이드: 견적을 결정하는 11가지 요소
PCB 견적 산정 자료를 구성하려면 PCB 제조 비용을 계산하는 데 필요한 모든 정보를 수집하고 체계적으로 정리해야 합니다. 여기에는 설계 사양뿐만 아니라 소재 선택, 제조 방식, 엔지니어링 검토 사항도 포함됩니다. 단순히 금액만 추정하는 작업이 아니라, 정확하고 실현 가능하며 생산에 적합한 견적을 제시하기 위한 종합적인 엔지니어링 분석 과정입니다. 소재 종류, 기판 크기, 설계 복잡도, 생산 수량처럼 제조에 영향을 주는 모든 요소를 견적에 반영해야 합니다. 고객이 어떤 항목에 비용을 지불하는지, 그리고 그 비용이 발생하는 이유가 무엇인지 이해할 수 있도록 명확하고 상세한 견적을 제공하는 것이 목적입니다. 이 글에서는 PCB 엔지니어링 비용에 영향을 주는 핵심 요소를 자세히 살펴봅니다. PCB 견적 산정에서 엔지니어링이 중요한 이유 PCB 견적 과정에서 엔지니어링은 단순한 비용 계산 이상의 역할을 합니다. 기술 요구 사항을 정확히 이해하고 설계 및 생산의 모든 측면이 검토되었는지 확인해야 합니......