전자기기용 납땜 와이어 선택 가이드: 합금·플럭스·직경 비교
1 분
- 납땜 와이어의 세 가지 선택 기준
- 유연 솔더와 무연 솔더의 차이
- 플럭스 코어: 로진계·노클린·수용성
- 직경은 어떻게 고르나요?
- 작업 전에 확인할 체크리스트
납땜 와이어(솔더 와이어)는 전자부품의 리드와 PCB 패드를 전기적·기계적으로 연결하는 데 쓰입니다. 겉모양이 비슷해도 합금, 내부 플럭스, 직경이 다르면 작업 온도와 세척 방법, 접합부 품질이 달라집니다. 작업 대상과 규제 요건을 먼저 확인한 뒤 와이어를 고르세요.
납땜 와이어의 세 가지 선택 기준
| 항목 | 확인할 내용 | 선택에 미치는 영향 |
|---|---|---|
| 합금 | Sn-Pb 또는 무연 합금의 정확한 조성 | 용융 온도, 공정 조건, 적용 가능한 규제 |
| 플럭스 코어 | 활성도, 잔사 특성, 세척 방식 | 젖음성, 잔사 관리, 신뢰성 |
| 직경 | 패드·리드 크기와 공급량 | 작업 속도와 과다 공급 위험 |
합금이 같더라도 플럭스 종류와 함량이 다를 수 있습니다. 제품 라벨이나 데이터시트에서 세 항목을 모두 확인하세요.
유연 솔더와 무연 솔더의 차이
대표적인 유연 합금 Sn63/Pb37은 공정(eutectic) 조성으로 약 183°C에서 녹습니다. Sn60/Pb40은 단일 온도가 아니라 약 183~190°C의 용융 범위를 갖습니다. 무연 솔더는 SAC305(Sn96.5/Ag3/Cu0.5)처럼 주석·은·구리 계열이 널리 쓰이지만, 모든 무연 제품의 융점이나 인두 설정 온도가 같은 것은 아닙니다.
판매 시장과 최종 제품의 적용 규제를 확인해야 합니다. 특히 RoHS 대상 전기·전자제품에서는 납 함량 제한과 적용 가능한 예외를 검토해야 하며, ‘시제품이므로 무조건 유연 솔더를 써도 된다’고 단정할 수 없습니다. 이미 무연 공정으로 조립된 보드의 재작업도 부품의 내열 조건과 솔더 혼합 영향을 고려해야 합니다.
플럭스 코어: 로진계·노클린·수용성
- 로진·레진계: 전자기기 조립에서 흔히 사용됩니다. 활성도와 잔사 제거 필요성은 구체적인 플럭스 등급에 따라 다릅니다.
- 노클린: 지정된 공정과 사용 환경에서 잔사를 남기도록 설계된 제품입니다. 외관, 코팅, 고전압·고임피던스 회로 등에서는 별도의 세척·신뢰성 평가가 필요할 수 있습니다.
- 수용성: 대체로 작업 후 지정된 방식으로 잔사를 세척하고 완전히 건조해야 합니다. ‘물로 닦으면 끝’이 아니라 부품의 세척 내성과 이온성 오염을 검토하세요.
- 산성 배관용 플럭스: 전자회로용으로 선택하지 마세요. 잔사가 부식과 누설 문제를 일으킬 수 있습니다.
직경은 어떻게 고르나요?
가느다란 와이어는 작은 SMD 패드와 미세 피치 부품에 솔더를 조금씩 공급하기 쉽습니다. 굵은 와이어는 큰 스루홀 단자나 열용량이 큰 접합부에서 공급 속도가 빠릅니다. 예를 들어 0.3~0.5mm는 미세 작업, 0.6~1.0mm는 일반 수작업의 출발점이 될 수 있지만 이는 규격이 아닌 실무 예시입니다. 패드 크기, 인두 팁, 열용량, 작업자 숙련도에 따라 조정하세요.
작업 전에 확인할 체크리스트
- 제품의 합금 조성, 플럭스 분류, 직경과 유통기한을 확인합니다.
- 부품과 PCB의 허용 열 조건을 확인하고 적절한 인두 팁과 온도 프로파일을 사용합니다.
- 환기와 흄 포집을 준비하고, 유연 솔더 취급 후에는 손을 씻습니다.
- 솔더가 패드와 단자 양쪽에 충분히 젖었는지 관찰합니다. 과다 솔더, 브리지, 들뜬 패드도 점검합니다.
- 플럭스 잔사 처리 및 검사 기준을 제품 요구사항에 맞춥니다.
PCB 제작과 조립 조건을 함께 검토하고 싶다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 사양을 확인해 보세요. 솔더 합금과 조립 방식은 주문 화면의 지원 옵션 및 제품별 요구사항을 기준으로 선택하세요.
지속적인 성장
전자기기용 납땜 와이어 선택 가이드: 합금·플럭스·직경 비교
납땜 와이어(솔더 와이어)는 전자부품의 리드와 PCB 패드를 전기적·기계적으로 연결하는 데 쓰입니다. 겉모양이 비슷해도 합금, 내부 플럭스, 직경이 다르면 작업 온도와 세척 방법, 접합부 품질이 달라집니다. 작업 대상과 규제 요건을 먼저 확인한 뒤 와이어를 고르세요. 납땜 와이어는 합금과 플럭스 사양을 함께 확인해야 합니다. 납땜 와이어의 세 가지 선택 기준 항목 확인할 내용 선택에 미치는 영향 합금 Sn-Pb 또는 무연 합금의 정확한 조성 용융 온도, 공정 조건, 적용 가능한 규제 플럭스 코어 활성도, 잔사 특성, 세척 방식 젖음성, 잔사 관리, 신뢰성 직경 패드·리드 크기와 공급량 작업 속도와 과다 공급 위험 합금이 같더라도 플럭스 종류와 함량이 다를 수 있습니다. 제품 라벨이나 데이터시트에서 세 항목을 모두 확인하세요. 유연 솔더와 무연 솔더의 차이 용융점은 합금 조성에 따라 달라지므로 제품별 사양을 확인하세요. 대표적인 유연 합금 Sn63/Pb37은 공정(eutectic) 조성으로 약 ......
퀵턴 PCB 제작 가이드: 빠른 납기와 제조업체 선택 기준
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자 제품의 핵심 부품입니다. 제품 개발 속도가 빨라지면서 짧은 기간 안에 기판을 제작하는 퀵턴 PCB 서비스의 중요성도 커지고 있습니다. 이 글에서는 퀵턴 PCB의 개념과 필요성, 원문에 기재된 JLCPCB 제작 기간, 기업 활용 방식 및 제조업체 선택 기준을 설명합니다. 퀵턴 PCB란? 퀵턴 PCB는 짧은 기간 안에 PCB를 제조하고 납품하는 서비스를 의미합니다. 원문은 일반적인 PCB 제조 기간을 약 2~3주로 설명하며, 퀵턴 서비스는 수일 안에 생산 및 배송할 수 있다고 소개합니다. 시제품을 빠르게 테스트해야 하는 기업과 개발팀에 유용합니다. 퀵턴 PCB가 중요한 이유 빠른 PCB 제작은 제품 출시 기간을 단축하고 시제품 검증 역량을 높이며 설계를 신속하게 수정할 수 있도록 지원합니다. 출시 속도가 중요한 자동차, 항공우주 및 의료기기 분야에서 특히 유용할 수 있습니다. 양산 전에 새로운 설계, 시제품 또는 소량 PCB를 시험하는 데도 활용됩니다. JLC......
PCB 부품 실장 가이드: SMT·스루홀 조립과 장착 설계
소개 전자 산업에서 PCB 부품 실장은 전자 기기의 조립 품질과 기능에 직접 영향을 주는 기본 공정입니다. PCB 실장은 전자 부품을 인쇄 회로 기판(PCB)에 부착하는 방법을 의미하며, 기기의 신뢰성과 성능을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 기술 발전에 따라 부품 실장 방식도 고도화되어 더 효율적이고 컴팩트한 설계가 가능해졌습니다. PCB 부품 실장 방식 PCB에 부품을 안정적으로 고정하는 대표적인 방식은 표면 실장 기술(Surface Mount Technology, SMT)과 스루홀 실장입니다. 두 방식은 각각 다른 장점과 적용 분야를 갖습니다. 표면 실장 기술(SMT) SMT는 부품을 PCB 표면에 직접 실장하는 방식입니다. 작고 가벼운 부품을 사용할 수 있어 고밀도·소형 전자 제품 설계에 널리 적용됩니다. 주요 장점은 다음과 같습니다. 1. 높은 부품 밀도: 제한된 면적에 더 많은 부품을 배치할 수 있어 작은 기판에서도 기능을 확장할 수 있습니다. 2. 전기적 성능 개선: 전기적 경......
PCB 제작 비용을 결정하는 요소와 비용 절감 방법
인쇄 회로 기판(PCB)은 스마트폰부터 항공기 시스템까지 현대 기술의 다양한 분야에 사용됩니다. PCB는 전자 부품이 정상적으로 작동하는 데 필요한 기계적 지지 구조와 전기적 연결을 제공합니다. 다만 PCB 설계와 생산은 여러 요소를 신중하게 검토해야 하는 복잡하고 비용이 많이 드는 과정일 수 있습니다. PCB를 설계할 때는 PCB 제작 비용과 최종 원가에 영향을 주는 요소를 이해해야 합니다. 회로의 복잡도, 필요한 레이어 수, 기판의 크기와 형상, 사용 소재, 부품 선택과 조달 방식 및 설계 사양이 커스텀 PCB의 최종 비용을 결정합니다. 이 밖에도 PCB 설계와 생산에는 쉽게 놓칠 수 있는 비용이 있습니다. 시제품 제작과 테스트, 툴링과 제조, 조립과 검사, 품질 관리와 인증, 배송과 물류 비용 등이 포함됩니다. 커스텀 PCB 비용을 줄이려면 설계와 생산 단계에서 이러한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 회로를 단순화하고 레이어 수를 줄이며 표준 부품을 사용하고 PCB 크기와 형상을 최적......
커스텀 PCB 설계 가이드: 종류, 장단점, 적층 구조와 주문 방법
커스텀 PCB(Printed Circuit Board)는 표준 기성품 PCB로는 충족하기 어려운 특정 요구 사항이나 응용 분야에 맞게 설계한 주문형 회로 기판입니다. 저항, 커패시터, 집적회로, 커넥터 등 전자 부품을 실장하고 연결하는 기반으로써 다양한 전자기기와 시스템에 사용됩니다. 커스텀 PCB는 특정 기능과 성능 요구 사항에 맞춸 설계할 수 있어 전문적이고 혁신적인 전자 제품을 구현하는 데 도움이 됩니다. 커스텀 PCB를 활용하면 새로운 제품을 일관된 품질로 제작하고 시장 출시 일정을 단축하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 전문적인 커스텀 PCB 제조를 진행하려면 신뢰할 수 있는 품질을 구현할 수 있는 기술과 전문 지식을 갖춘 제조업체가 필요합니다. 설계 및 레이아웃 도구, 맞춤형 소재 선택, 단층부터 다층까지의 PCB 제조 능력, 안정적인 생산 라인, 납기 및 배송 서비스를 종합적으로 검토해야 합니다. JLCPCB는 자동화된 생산 라인을 기반으로 이러한 서비스를 제공하며 생산 비용을 줄......
PCB 제조·조립 비용 가이드: 견적을 결정하는 11가지 요소
PCB 견적 산정 자료를 구성하려면 PCB 제조 비용을 계산하는 데 필요한 모든 정보를 수집하고 체계적으로 정리해야 합니다. 여기에는 설계 사양뿐만 아니라 소재 선택, 제조 방식, 엔지니어링 검토 사항도 포함됩니다. 단순히 금액만 추정하는 작업이 아니라, 정확하고 실현 가능하며 생산에 적합한 견적을 제시하기 위한 종합적인 엔지니어링 분석 과정입니다. 소재 종류, 기판 크기, 설계 복잡도, 생산 수량처럼 제조에 영향을 주는 모든 요소를 견적에 반영해야 합니다. 고객이 어떤 항목에 비용을 지불하는지, 그리고 그 비용이 발생하는 이유가 무엇인지 이해할 수 있도록 명확하고 상세한 견적을 제공하는 것이 목적입니다. 이 글에서는 PCB 엔지니어링 비용에 영향을 주는 핵심 요소를 자세히 살펴봅니다. PCB 견적 산정에서 엔지니어링이 중요한 이유 PCB 견적 과정에서 엔지니어링은 단순한 비용 계산 이상의 역할을 합니다. 기술 요구 사항을 정확히 이해하고 설계 및 생산의 모든 측면이 검토되었는지 확인해야 합니......