고품질 PCB 회로도 작성 방법: 기호·라벨링·EDA 도구 가이드
1 분
- 1. 회로도 이해하기
- 2. 고품질 회로도의 핵심 요소
- 3. 고품질 회로도 작성 순서
- 4. 회로도 작성 소프트웨어
- 5. 협업과 의사소통
- 결론
정확한 회로도는 PCB 설계의 출발점입니다. 회로도는 전기 회로의 부품과 연결 관계를 표준 기호로 나타낸 설계 문서입니다. 이 가이드에서는 회로도의 역할, 표준 기호, 작성 순서, 검토 방법과 주요 EDA 도구를 살펴봅니다.
1. 회로도 이해하기
회로도란?
회로도(Schematic Diagram)는 표준화된 기호와 선을 이용해 전기 회로의 부품 및 상호 연결 관계를 표현한 도면입니다.
회로도의 목적
- 의사소통: 엔지니어, 설계자, 기술자가 회로의 구조와 기능을 동일한 기준으로 이해할 수 있게 합니다.
- 시각화: 복잡한 전기 시스템의 신호 흐름과 구성을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 분석 및 문제 해결: 연결 관계를 한눈에 보여 주어 회로 분석, 고장 진단과 디버깅을 돕습니다.
- 문서화: 향후 수정, 재현과 유지보수에 필요한 기준 자료가 됩니다.
- PCB 레이아웃의 기반: 부품 배치와 배선의 기준을 제공합니다. 자세한 내용은 PCB 레이아웃 가이드를 참고할 수 있습니다.
함께 읽기: PCB 설계 규칙 및 가이드라인
2. 고품질 회로도의 핵심 요소
표준 기호와 작성 규칙
저항, 커패시터, 인덕터 같은 수동 부품과 트랜지스터, 다이오드, 집적회로 같은 능동 부품은 정해진 회로 기호로 표현합니다. 스위치, 커넥터, 전원과 접지에도 일관된 기호를 사용해야 다른 설계자가 회로를 정확히 해석할 수 있습니다.
산업 표준과 기호 라이브러리
IEEE, IEC, EIA 등 관련 표준의 기호와 작성 관례를 따르면 설계 문서의 일관성과 호환성을 높일 수 있습니다. 대부분의 EDA 소프트웨어는 표준에 기반한 기호 라이브러리를 제공하지만, 실제 부품의 데이터시트와 핀 구성을 반드시 대조해야 합니다.
기호 변형과 부품 사양
같은 종류의 부품도 핀 배열, 기능 또는 표현 방식에 따라 기호가 달라질 수 있습니다. 저항값이나 허용오차는 속성으로 표시하고, 트랜지스터와 IC는 정확한 핀 번호와 대체 기능을 반영해야 합니다.
3. 고품질 회로도 작성 순서
1단계: 부품 선정과 데이터시트 확보
- 회로 요구 사항에 맞는 부품을 조사하고 선정합니다.
- 데이터시트에서 정격, 핀 배열, 패키지와 권장 회로를 확인합니다.
2단계: 읽기 쉬운 부품 배치
- 전원 입력부터 신호 출력까지 논리적인 흐름에 따라 부품을 배치합니다.
- 신호선 교차를 줄이고 기능 블록별로 묶어 표현합니다.
3단계: 명확한 연결 구성
- 배선과 버스의 선 종류 및 굵기를 일관되게 사용합니다.
- 겹치거나 연결 여부가 모호한 교차점을 피하고 접속점을 명확히 표시합니다.
4단계: 부품, 노드와 신호 이름 지정
부품: 각 부품에는 R1, C1, U1처럼 고유한 참조 번호를 부여합니다.
노드: 전원은 VCC와 GND, 입출력은 IN과 OUT처럼 역할을 알 수 있는 이름을 사용합니다.
신호: CLK, DATA, RESET, ENABLE처럼 기능이 분명한 신호명을 사용합니다. 이름과 대소문자 규칙은 프로젝트 전체에서 통일합니다.
5단계: 회로도 검토와 검증
- 전기 규칙 검사(ERC)를 실행하고 누락된 연결, 전원 핀과 핀 유형 오류를 확인합니다.
- 부품 번호, 값, 핀 번호와 데이터시트를 다시 대조합니다.
- 동료 또는 제조 담당자의 설계 검토를 받아 완전성과 제조 가능성을 확인합니다.
4. 회로도 작성 소프트웨어
EasyEDA는 웹 환경에서 회로도 작성과 PCB 레이아웃을 지원하며 부품 및 기호 라이브러리를 제공합니다. SPICE 기반 시뮬레이션 등 지원 기능은 사용하는 버전과 프로젝트 환경에서 확인해야 합니다.
Altium Designer는 회로도, PCB 레이아웃, 신호 무결성 및 열 분석 등 전문 설계 기능을 제공하는 EDA 도구입니다.
Autodesk EAGLE은 회로도 작성과 PCB 레이아웃에 사용되어 온 도구입니다. 제공 기능과 라이선스 정책은 현재 버전을 기준으로 확인해야 합니다.
KiCad는 오픈소스 EDA 도구로 회로도 작성, PCB 레이아웃과 SPICE 연동 기능을 제공합니다.
CircuitMaker는 회로도 및 PCB 설계를 지원합니다. 사용 조건과 클라우드 프로젝트 정책은 최신 제품 안내를 확인하는 것이 좋습니다.
회로 설계 역량을 높이는 방법은 회로 설계 성능 개선 팁에서도 확인할 수 있습니다.
5. 협업과 의사소통
- 설계자, 엔지니어와 제조 담당자가 초기 단계부터 요구 사항을 공유합니다.
- 설계 의도와 제조 가능성에 대한 기준을 일치시킵니다.
- 목표, 인터페이스와 검증 조건을 명확히 정의합니다.
- 정기적으로 설계 검토를 진행하고 변경 사항을 기록합니다.
- 여러 분야의 의견을 반영해 회로와 PCB 설계를 개선합니다.

결론
고품질 회로도를 만들려면 표준 기호, 정확한 데이터시트 정보, 일관된 라벨링과 체계적인 검토가 필요합니다. 회로도를 기능 블록과 신호 흐름에 맞게 구성하고 ERC와 동료 검토를 거치면 PCB 설계 단계에서 발생할 수 있는 오류를 줄일 수 있습니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......