다층 레이어 업데이트
1 분
다층 PCB
JLCPCB는 via-in-pad 기술이 적용된 다층 PCB를 개선하여 배선 속도와 방열 성능을 향상시켰습니다. 품질 보증을 위해 모든 다층 PCB는 엄격한 4-wire 저항 테스트를 거칩니다.
48시간 내 신속 배송이 가능하며, ENIG 2u" 표면처리가 된 6층 50x50mm 기판(5장)은 2달러부터 시작하는 합리적인 가격에 제공됩니다. 6층 100x100mm 기판(5장)과 같은 더 큰 사이즈는 약 35.1달러부터 시작합니다.
일반적인 다층 PCB 적층 구조
다층 PCB는 최소 3개의 도체층과 그 사이의 절연층으로 구성됩니다. 적층 구조는 설계 요구사항에 따라 달라집니다. 각 층은 고유한 기능을 수행하며, 전원층과 접지층은 전원 분배를 제어하고 전자기 간섭(EMI)을 감소시키는 데 도움을 줍니다. 일반적인 적층 구조는 다음과 같습니다: (신호층/접지층/전원층/신호층/접지층/신호층).
JLCPCB는 최대 32층까지 제작이 가능하여, 신호 무결성과 방열 성능이 향상된 복잡한 설계를 구현할 수 있습니다. 당사의 다층 적층 구조는 고밀도 상황에서 완벽하게 작동하며, 최고의 성능과 다양한 스타일 옵션을 제공합니다. 또한 임피던스 제어 테스트를 통해 신호 품질을 보장하므로 통신, 자동차, 의료기기 산업에 적합합니다.
다층 PCB의 응용 분야
휴대용 전자기기: 다층 PCB는 소형화와 다기능이 요구되는 스마트폰, 노트북, 웨어러블 기기의 핵심 부품입니다. 추가적인 층을 통해 제한된 공간에서도 효율적인 배선과 전원 제어가 가능합니다.
통신 장비: 다층 PCB는 네트워크 라우터, 5G 기지국, 신호 처리기에서 신호와 전력 전송의 신뢰성을 향상시킵니다. 이러한 기판은 고주파 신호를 다루는 장치의 안정적인 작동을 보장합니다.
의료기기: X-ray 장비와 심전도 모니터와 같은 진단기기는 낮은 EMI와 정밀한 성능을 위해 다층 PCB를 사용합니다. 이를 통해 정확하고 신뢰할 수 있는 환자 진료가 가능합니다.
자동차 및 항공우주 시스템: 다층 PCB는 내구성과 방열 성능이 요구되는 제어 모듈, 센서, 전장품에 사용됩니다. 이러한 시스템은 열악한 환경에서도 견딜 수 있는 견고한 회로 설계가 필요합니다.
IoT 기기 및 스마트 시스템: 다층 PCB는 고밀도 부품 실장과 원활한 데이터 전송이 가능하여 IoT 기기에 적합합니다. 스마트 홈 가전에서부터 산업용 IoT 시스템까지 폭넓게 활용됩니다.
JLCPCB 다층 PCB의 장점
VIA-in-Pad 기술
JLCPCB는 다층 PCB에 via-in-pad (VIP) 기술을 제공합니다. 이 최신 기술은 구리 패드 위에 직접 비아를 배치할 수 있어 더욱 유연하고 소형화된 설계가 가능합니다. 이는 전기적 성능 향상과 방열 성능 개선으로 이어집니다.
경쟁력 있는 가격
JLCPCB는 다층 PCB에 대해 경쟁력 있는 가격을 제공하며, 비용 효율적인 솔루션을 위한 특별 프로모션을 진행하고 있습니다. ENIG 2u" 표면처리가 된 6층 50x50mm 기판(5장)은 단 2달러부터 시작하며, 6층 100x100mm 기판(5장)과 같은 더 큰 사이즈는 약 35.1달러부터 시작합니다.
또한 JLCPCB는 해당되는 쿠폰 사용 시 1-6층 PCB에 대해 무료 조립 서비스를 제공합니다. 이러한 가격 정책은 다양한 용도의 고품질 다층 PCB를 예산 내에서 제작할 수 있도록 보장합니다.
신속한 납기 및 일관된 품질
JLCPCB는 신속한 배송을 약속하며, 다층 PCB의 경우 최소 48시간의 제작 시간이 소요됩니다(소규모 주문은 표준이며, 복잡한 설계의 경우 약간의 추가 시간이 필요할 수 있음). 모든 다층 PCB는 일관된 품질과 신뢰성을 보장하기 위해 엄격한 4-wire 저항 테스트를 거칩니다.
이 과정은 복잡한 설계에서 매우 중요하며, 모든 층이 전기적으로 양호하고 성능 기준을 충족하는지 검증하는 데 도움이 됩니다. JLCPCB는 다층 기판 테스트에 특별한 주의를 기울여 프로젝트에서 신뢰성 있는 성능을 발휘할 수 있도록 보장합니다.

자주 묻는 질문
다층 PCB란 무엇인가요?
다층 PCB는 절연 물질 사이에 3개 이상의 도전층이 배열된 인쇄회로기판입니다. 단층 또는 양면 기판보다 복잡한 회로 설계를 더 잘 처리할 수 있습니다.
일반적인 다층 PCB의 두께는 얼마인가요?
일반적으로 가장 많이 사용되는 두께는 1.6mm이며, 다층 PCB는 1.0mm에서 2.0mm 사이의 두께로 제작할 수 있습니다.
다층 PCB의 장점은 무엇인가요?
다층 PCB는 더 많은 배선 옵션, 향상된 신호 무결성, 단위 면적당 더 많은 부품 실장이 가능하여 고성능 전자기기에 이상적입니다.
일반적인 다층 PCB의 적층 구조는 어떻게 되나요?
6층 PCB의 일반적인 적층 구조는 신호층/접지층/전원층/신호층/접지층/신호층입니다. 이는 전원 흐름과 전자기 간섭(EMI)을 효과적으로 관리합니다.
PCB에 필요한 층수는 어떻게 결정하나요?
설계 복잡도, 신호 무결성 요구사항, 공간 제약, 제조 능력을 고려하여 PCB에 필요한 층수를 결정해야 합니다.
지속적인 성장
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......