PCB에서의 Via-in-Pad: 장점과 과제
1 분
인쇄 회로 기판(PCB) 설계에서 via-in-pad 기술은 특히 고밀도 상호 연결(HDI) 설계에서 널리 사용되는 기술입니다. 이 기술은 패키지 피치가 0.8mm 이하인 BGA에 적합하도록 설계되었습니다. 이는 부품의 표면 실장 패드 내에 비아를 직접 배치하는 방식으로, 여러 설계 및 성능상의 이점을 제공합니다. 예를 들어, 디커플링 커패시터를 IC 핀에 더 가깝게 배치하여 바이패싱 및 노이즈 성능을 개선할 수 있습니다. 올바르게 구현된 via-in-pad는 열 관리, RF 차폐, 전력 응용 분야와의 호환성을 보장합니다. 그러나 via-in-pad는 제조 과정에서 고유한 문제를 수반하며, 설계 및 생산 시 신중한 고려가 필요합니다. 이 문서에서는 PCB 설계에서 via-in-pad 사용 시의 장점, 도전 과제, 실질적인 고려사항에 대해 다룹니다.
비아는 다층 PCB에서 서로 다른 층 간에 전기 신호를 전달하는 데 사용됩니다. 신호를 핀에서 멀리 우회하여 일반적인 비아를 배치하는 대신, 비아를 패드 내에 직접 배치할 수 있습니다. 패드 내에 비아를 배치하는 방식은 공간을 절약하고 배선을 단순화하며, 열 관리와 기생 인덕턴스를 개선하는 데 기여합니다. 패드 내 비아는 일반적인 비아보다 더 높은 비용이 들 수 있습니다. 설계자는 PCB 제조업체의 설계 능력을 확인하고, 보드가 문제없이 제조될 수 있도록 PCB 설계 도구에서 필요한 모든 파일을 추출해야 합니다.
패드란 무엇이며 왜 Via-in-Pad를 사용하는가?
패드는 PCB에서 부품이 납땜되는 전도성 영역입니다. 패드는 부품과 보드 간의 신뢰할 수 있는 전기적 및 기계적 연결을 보장하는 데 매우 중요합니다. 일반적인 설계에서는 비아가 패드 외부에 배치되어 다른 PCB 층들을 연결합니다. 그러나 제한된 공간을 가진 HDI 설계에서는 비아를 패드 내에 배치하는 Via-in-Pad 방식이 공간 활용을 최적화하고 전기적 성능을 향상시키는 데 유리합니다.
Via-in-Pad는 특히 다음과 같은 경우에 유리합니다:
- 고밀도 설계
- BGA 패키지
- 고속 설계
- 열 관리
이 외에도 신호 무결성 향상 등 많은 장점이 있으며, 이에 대해서는 후속 섹션에서 더 자세히 다루겠습니다.
Via-in-Pad 설계 고려사항
Via-in-Pad를 구현하려면 제조 가능성과 신뢰성을 보장하기 위해 다음과 같은 설계 지침을 준수해야 합니다.
- 비아 채우기 및 캡핑: 개방된 비아는 납땜이 구멍을 통해 흘러 패드에 납땜이 부족하게 되는 문제를 초래할 수 있습니다. 이를 방지하려면 비아를 에폭시로 채운 후 구리로 캡핑해야 합니다.
- 패드 정의: 금속 정의 패드는 비아를 완전히 감싸 납땜 확산을 방지해야 하며, 솔더 마스크 정의 패드는 제한적으로 패드 내 비아 배치를 허용합니다.
- 열 과 RF 고려사항: 전력 응용 분야에서는 패드 내 서멀(열) 비아가 열 방출을 개선합니다. RF 설계에서는 via-in-pad가 임피던스 불연속성을 최소화합니다.
- 구리 두께: 기계적 및 열적 스트레스를 견디기 위해 비아 도금에 충분한 구리 두께를 확보해야 합니다.
- 솔더 마스크: 적절한 솔더 마스크 처리는 납땜 브리징을 방지하고 안정적인 납땜 조인트를 보장합니다.
Via-in-Pad가 부품 밀도를 높이는 이유
Via-in-Pad를 사용하는 주요 이유는 PCB 레이아웃에서 부품 밀도를 높이기 위함입니다. 그러나 이는 높은 비용을 수반합니다. Via-in-Pad를 적절히 사용하려면 비아를 채우고 도금 처리하여 SMD 부품을 위한 납땜 가능한 표면을 제공해야 합니다. 이러한 절차가 준수되는 한, Via-in-Pad는 조립 문제 없이 활용될 수 있습니다.
하지만 이제 JLCPCB의 무료 Via-in-Pad 프로세스를 사용하여 PCB 설계 효율성을 200% 향상시킬 수 있습니다.
링크 : https://jlcpcb.com/blog/jlcpcb-free-via-in-pad
Via-in-Pad를 사용한 고밀도 PCB 레이아웃에서는 부품 배치 밀도가 훨씬 더 높아질 수 있습니다. Via-in-Pad를 사용할 계획이라면 비아를 반드시 채워 납이 보드의 반대편으로 흘러들어가 조립 결함을 일으키지 않도록 해야 합니다. 이 기본적인 지침을 따르기만 하면, Via-in-Pad는 PCB 레이아웃에서 부품 밀도를 높이는 데 성공적으로 사용될 수 있습니다.
Via-in-Pad의 장점
이전 섹션에서 논의한 바와 같이, 패드에 비아를 사용하는 주요 이유 중 하나는 공간 절약입니다. 설계자가 비아를 패드 바로 아래에 배치하면 공간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 배선을 단순화할 수 있습니다(특히 BGA 패키지의 경우). 또한 PCB에 장착된 열원에 대해 열 방출을 크게 개선할 수 있습니다. 패드 내 비아는 설계자가 디커플링 커패시터를 구성 요소에 더 가깝게 배치하여 인덕턴스를 최소화합니다. 고속 설계 및 인터페이스에서는 이로 인해 신호 무결성이 향상됩니다. 보다 구체적으로, Via-in-Pad 기술의 주요 장점은 다음과 같습니다:
- 공간 최적화: BGA 및 소형 부품을 위한 컴팩트한 레이아웃 구현 가능
- 신호 무결성 향상: 트레이스 길이를 줄여 신호 손실과 간섭 최소화
- 열 성능 개선: 패드 내 비아가 열 전도체 역할을 하여 열을 효율적으로 방출
- 배선 단순화: 추가 트레이스를 줄여 밀집된 설계에서 배선 작업을 용이하게 함
- 디커플링 커패시터 근접 배치: 커패시터를 구성 요소 핀에 더 가깝게 배치해 전력 전달 성능 개선
Via-in-Pad의 도전 과제와 단점
Via-in-Pad를 사용할 때 알아두어야 할 몇 가지 단점이 있습니다. 이러한 단점들을 사전에 숙지하는 것은 올바른 설계 선택을 내리는 데 도움이 됩니다. PCB 설계자들은 Via-in-Pad 설계를 선택하기 전에 반드시 이러한 사항들을 검토하는 것이 좋습니다. 비아가 정확히 배치되고 채워지지 않으면 표면에 돌출부가 발생할 수 있습니다. 이 표면의 불규칙성은 부품을 납땜하는 과정(특히 작은 부품이나 미세 접촉 부품)을 복잡하게 만들 수 있습니다. 따라서 패드 내 비아를 생성할 때 제조업체는 모든 표면 돌출부를 제거해야 합니다. 또한 적절한 제작 기술이 없다면, 패드 내 비아는 설계하고 구현하기 어렵습니다.
- 제조 공정의 복잡성: 비아 채우기 및 평탄화와 같은 고급 공정이 필요하며, 이로 인해 제조 비용이 증가합니다.
- 납땜 문제: 개방된 비아는 납이 구멍을 통해 흘러 약한 접합부를 형성할 수 있습니다.
- 설계 제약: 잘못된 비아 배치는 톰스톤 현상(부품이 한쪽으로 기울어지는 문제)이나 납땜 페이스트 확산을 초래할 수 있습니다.
- 열 팽창: 재료 간 열 팽창 계수가 일치하지 않으면 기계적 스트레스와 고장이 발생할 수 있습니다.
실용적인 응용 사례
Via-in-Pad는 BGA 패키지 구성 요소와 함께 자주 사용됩니다. BGA에서 다른 비아를 배치할 공간이 거의 없기 때문입니다. BGA의 납땜 볼 크기와 인접한 핀 간의 간격은 밀리미터의 아주 작은 크기일 수 있으며, 이는 표면 배선을 매우 복잡하게 만듭니다. 각 핀에서 아주 좁은 트레이스 폭을 가진 트랙을 그려 적절한 위치에 비아를 만들 수 있습니다.
하지만 이것이 최선의 접근 방식은 아닙니다. BGA 패키지의 구성 요소 핀은 매트릭스 형태로 체계적으로 배열되며, 각 핀은 작은 납땜 볼을 가지고 있습니다. Dual-in-Line(DIL) 패키지와 같은 다른 일반적인 패키지와 비교할 때, BGA는 더 높은 패킹 효율성과 내구성을 제공합니다. 대안으로, 모든 핀을 우회시켜 멀리 비아를 만드는 대신, 비아를 BGA 패드 바로 아래에 배치하여 구성 요소의 핀이 전달하는 신호를 필요한 PCB 층으로 전달할 수 있습니다. 이와 같은 설계를 적용하는 장치에는 다음과 같은 것들이 있습니다:
- 스마트폰 및 웨어러블 기기: 컴팩트한 설계가 중요한 경우
- 고주파 RF 회로: 신호 저하를 최소화해야 하는 경우
- 전력 전자: 향상된 열 방출 성능이 필요한 경우
- 의료 기기: 신뢰성과 공간 효율성이 중요한 경우
Via in Pad vs 일반적 비아
많은 산업에서 인쇄 회로 기판(PCB)을 사용하는 사람들에게 일반적인 비아와 Via-in-Pad(VIP) 설정 사이에서의 선택은 여전히 불확실한 문제로 남아 있습니다. 일부는 올바른 선택이 중요한지, VIP를 시도할 가치가 있는지, 그리고 VIP가 향후 모든 인쇄 회로 기판의 기준이 될 것인지에 대해 의문을 가질 수 있습니다.
일반적인 비아와 Via-in-Pad를 사용하는 PCB 중 어느 것을 선택해야 할지 확신이 서지 않는다면, Millennium Circuits Limited가 도움을 줄 수 있습니다. 우리는 전 세계적으로 인쇄 회로 기판 공급의 전문가이며, PCB 설계에 대해 거의 모든 것을 알고 있는 전문가들이 있습니다. 우리는 비아 배치를 포함한 PCB 설계의 모든 측면에 대해 잘 아는 재능 있는 설계자, 제조업체, 엔지니어들과 함께 일하고 있습니다.
JLCPCB의 Via-in-Pad 서비스
JLCPCB는 선도적인 PCB 제조업체로, 현대 설계 요구 사항에 맞춘 고급 Via-in-Pad 서비스를 제공합니다. 이들의 서비스에는 비아 채우, 캡핑, 도금이 포함되어 있으며, 이를 통해 납땜 흘러내림을 최소화하고 신뢰할 수 있는 접합을 보장합니다. 첨단 제조 공정을 통해 JLCPCB는 HDI 설계에 대해 비용 효율적인 솔루션을 제공하며, 설계자가 Via-in-Pad를 높은 정밀도와 효율성으로 구현할 수 있도록 지원합니다. 6-20층 PCB 설계에서 Via-in-Pad에 대한 자세한 내용은 블로그를 확인하세요.
링크 : **https://jlcpcb.com/blog/Free-Via-in-Pad-on-6-20-Layer-PCBs-with-POFV**

결론
Via-in-Pad는 현대 PCB 설계를 위한 강력한 기술로, 공간 효율성, 향상된 전기 성능, 개선된 열 관리 등 여러 장점을 제공합니다. 그러나 이 기술은 제조와 설계 과정에서 도전 과제를 동반하며, 이를 해결하기 위해 신중한 계획과 신뢰할 수 있는 PCB 제조업체와의 협력이 필요합니다. 장점과 한계를 잘 이해함으로써 설계자는 Via-in-Pad를 활용하여 고성능, 신뢰성 높은 PCB 설계를 달성할 수 있습니다. 올바른 설계 관행과 첨단 제조 지원을 통해 Via-in-Pad는 PCB 기술 발전에 중요한 역할을 계속할 것입니다.
지속적인 성장
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......