PCB 골드 핑거란? 종류, 표면 처리와 설계 기준
1 분
- PCB 골드 핑거란?
- PCB 골드 핑거 종류
- PCB 골드 핑거 설계 기준
- PCB 골드 핑거 적용 분야
- 결론
PCB 골드 핑거란?
PCB 골드 핑거는 일반적으로 인쇄 회로 기판의 가장자리에 배치되는 금속 접점을 말합니다. 순금이나 금 합금 또는 금도금과 같은 금속 재료를 사용합니다. 패드 표면이 금으로 도금되어 있고 전도성 접점이 손가락처럼 나란히 배열되어 있어 "골드 핑거"라고 부릅니다.
금은 HASL과 같은 다른 PCB 표면 처리에 비해 내산화성과 전도성이 매우 우수합니다. 금도금은 외관을 위한 장식이 아니라 커넥터 성능에 중요한 실용적 기능을 담당합니다.
PCB 골드 핑거 제조에서는 재료 선택이 매우 중요합니다. 안정적이고 신뢰할 수 있는 전기적 연결을 확보하기 위해 순금, 금 합금 또는 금도금과 같은 고품질 재료를 사용합니다. 반복적인 사용에도 긴 수명을 유지하려면 부식과 마모에 강한 재료를 선택해야 합니다.
PCB 금도금에는 주로 다음 두 가지 표면 처리 방식이 사용됩니다.
무전해 니켈 침지 금(ENIG)
ENIG는 전자 엔지니어가 널리 사용하는 PCB 표면 처리입니다. 전해 금도금보다 경제적이고 납땜하기가 비교적 쉽습니다. JLCPCB에서 프로젝트 조건에 따른 견적을 확인할 수 있습니다.
ENIG 표면 처리는 안정적인 전기적 연결과 우수한 내식성 및 내산화성을 제공합니다. 비교적 평탄한 금 표면을 형성하므로 납땜과 조립에도 유리합니다. 다만 표면이 상대적으로 부드러워 반복적인 삽입과 제거로 인한 마모를 견디기 어렵습니다.
전해 경질 금도금(Hard Gold)
경질 금도금은 단단한 금 표면을 형성하며 두께는 3~50u까지 적용할 수 있습니다. 반복적으로 삽입하고 분리하는 PCB 골드 핑거나 기계적 마찰이 자주 발생하는 기판에 더 적합합니다. 금도금 비용이 매우 높기 때문에 일반적으로 골드 핑거와 같은 일부 영역에만 적용합니다.
PCB 골드 핑거 종류
1. 일반형 골드 핑거(동일 길이형)
길이와 폭이 같은 직사각형 패드가 기판 가장자리에 일정하게 배열됩니다. 네트워크 카드와 그래픽 카드 등에 주로 사용됩니다.
2. 장단형 골드 핑거(비대칭형)
길이가 서로 다른 직사각형 패드가 기판 가장자리에 배치됩니다. 메모리, USB 플래시 드라이브 및 카드 리더 등에 주로 사용됩니다.
3. 분할형 골드 핑거(단절형)
길이가 다른 직사각형 패드가 기판 가장자리에 배치되며 앞쪽 구간이 분리되어 있습니다.
PCB 골드 핑거 설계 기준
골드 핑거의 신뢰성을 확보하려면 PCB 설계 단계에서 관련 규칙을 준수해야 합니다. PCB의 용도나 크기와 관계없이 다음 기준을 확인해야 합니다.
금도금 커넥터는 도금 관통 홀(PTH) 가까이에 배치하지 않아야 합니다.
- 골드 핑거 주변에는 솔더 마스크나 실크스크린을 배치하지 말고 충분한 간격을 확보합니다.
- PCB 가장자리를 베벨 가공할 수 있도록 골드 핑거가 기판 중앙을 향하지 않게 배치합니다.
- 골드 핑거에는 일반적으로 30°, 45° 또는 20° 등의 챔퍼 가공이 필요합니다.
- 골드 핑거와 PCB 외곽선 사이에는 최소 1.0mm의 거리를 확보하고, PCB 중심에서 바깥쪽을 향하도록 배치합니다.
JLCPCB에서 사용하는 일반적인 골드 핑거 챔퍼 가공 파라미터
더 자세한 설계 기준은 JLCPCB의 골드 핑거 기술 안내에서 확인할 수 있습니다. 위 기준을 지키지 않으면 자식 기판이 메인 PCB의 지정된 슬롯에 정확히 장착되지 않는 등 호환 문제가 발생할 수 있습니다.
PCB 골드 핑거 적용 분야
디지털 시대의 PCB 골드 핑거는 일상에서 사용하는 다양한 전자기기의 핵심 연결 부품으로 자리 잡았습니다.
휴대전화는 대표적인 적용 사례입니다. 스마트폰과 일반 휴대전화의 SIM 카드 슬롯이나 배터리 커넥터 등에 PCB 골드 핑거가 사용됩니다. 안정적인 전기적 연결을 제공하고 반복적인 삽입과 분리로 인한 마모를 견뎌 기기의 신뢰성과 내구성을 유지합니다.
컴퓨터 분야에서도 PCB 골드 핑거는 중요한 역할을 합니다. 메모리 슬롯, 확장 카드 슬롯 및 주변 장치 연결 인터페이스 등에 사용되며 고속 데이터 전송과 안정적인 전기적 연결을 지원합니다.
자동차 전장 분야에도 널리 적용됩니다. 현대 자동차의 계기판, 오디오 시스템 및 내비게이션 시스템 등은 PCB 골드 핑거를 이용해 연결할 수 있습니다. 주행 중 발생하는 진동과 온도 변화에도 차량 전자 장치 사이의 안정적인 통신을 유지하도록 돕습니다.
이 밖에도 다양한 생활 전자기기에서 사용됩니다. 홈 엔터테인먼트 시스템에서는 오디오와 영상 장비를 연결하는 데 쓰이며, 사무 환경에서는 프린터와 스캐너 같은 주변 장치의 연결부에도 적용됩니다.
결론
PCB 골드 핑거는 다양한 전자기기에서 안정적인 접속과 신뢰할 수 있는 통신을 제공하는 핵심 부품입니다. 반복적인 체결이 필요한 커넥터에서 전기적 성능과 내마모성을 확보하려면 용도에 맞는 표면 처리와 정확한 설계 기준을 적용해야 합니다. 전자기기의 연결 방식이 발전하면서 골드 핑거의 활용 분야도 계속 확대될 것으로 예상됩니다.

지속적인 성장
PCB 솔더 마스크 색상별 특징과 선택 기준
핵심 요약 솔더 마스크 색상은 외관뿐 아니라 AOI 검사 대비, 빛 반사와 열 흡수 조건에도 영향을 줄 수 있습니다. 실제 신뢰성은 색상만으로 결정되지 않습니다. 그린은 널리 사용되는 기본 색상으로, 제조 및 검사 조건을 정하기 쉽습니다. 납기와 수율은 주문 사양에 따라 확인해야 합니다. 화이트는 빛을 반사하므로 LED 설계에, 블랙은 빛 반사를 줄이거나 어두운 외관이 필요한 제품에 적합할 수 있습니다. 레드와 옐로는 프로토타입·디버깅에서 육안 대비를 높이는 선택지가 됩니다. JLCPCB는 그린, 블루, 레드, 블랙, 화이트, 퍼플, 옐로의 7가지 기본 색상을 제공합니다. 최소 솔더 마스크 브리지와 가격은 색상·동박 두께·주문 조건에 따라 다릅니다. 솔더 마스크 색상은 단순한 외관 선택만은 아닙니다. 자동 광학 검사(AOI)와 수동 조립 검사에서의 대비, LED의 빛 반사, 태양광을 받는 보드의 열 흡수 등에 영향을 줄 수 있습니다. 다만 장기 신뢰성이나 열 관리 성능은 색상 하나로 결정할 수......
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......