PCB에 적합한 표면 처리 선택 방법
1 분
- 표면 마감 선택 시 고려 사항
- 납땜성
- 산화 방지
- 유통 기한
- 조립 공정 적합성
- 환경적 고려 사항
- 비용 및 재료 고려 사항
- 신뢰성과 수명
- 흔히 사용되는 표면 마감 옵션
- a. HASL (Hot Air Solder Leveling)
- b. ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)
- c. OSP (Organic Solderability Preservative)
- d. 침금(Immersion) 주석
- e. 침금(Immersion) 은 (ImAg)
- f. 무연 핫 에어 솔더 레벨링 (HASL)
- g. 유기 표면 마감
- PCB 제조사 및 업계 전문가와 상담하기
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)의 설계 및 제조 과정에서 표면 마감 선택은 매우 중요한 결정입니다. 표면 마감은 PCB의 외관에 영향을 줄 뿐만 아니라, 전자 장비의 기능, 신뢰성, 납땜 가능성 및 내구성에도 중요한 역할을 합니다.
표면 마감은 PCB의 노출된 구리 트레이스를 보호하는 보호층 역할을 합니다. 이는 산화를 방지하고, 납땜을 더 쉽게 만들며, 전도성을 향상시키고, 습기와 부식 같은 환경적 요인으로부터 보호를 제공합니다. 적절한 표면 마감을 선택하는 것은 PCB의 수명과 올바른 작동을 보장하는 데 필수적입니다.
표면 마감 선택 시 고려 사항
PCB의 표면 마감을 선택할 때, 보드의 납땜성, 산화 방지, 그리고 전반적인 신뢰성을 보장하기 위해 여러 가지 요소를 고려해야 합니다. 다음은 표면 마감 선택 시 주요 고려 사항입니다:
납땜성
표면 마감은 PCB에 부품을 조립할 때 납땜이 잘 되도록 해야 합니다. 이는 조립 과정에서 신뢰할 수 있는 납땜 접합부를 형성할 수 있어야 합니다.
산화 방지
표면 마감은 보호층 역할을 하여, 노출된 구리 회로가 산화 및 열화를 방지함으로써 PCB의 장기 신뢰성을 보장합니다.
유통 기한
선택한 표면 마감은 엄격한 작동 및 저장 환경에서도 손상을 방지하여 PCB의 유통 기한을 늘리는 데 기여해야 합니다.
조립 공정 적합성
표면 마감은 리플로우 납땜 또는 웨이브 납땜과 같은 조립 공정에 적합해야 하며, 올바른 접합과 납땜성을 제공해야 합니다.
환경적 고려 사항
일부 표면 마감은 환경 친화적이며, RoHS(유해 물질 사용 제한) 규정을 준수하여 환경을 고려한 제품에 적합합니다.
비용 및 재료 고려 사항
표면 마감을 선택할 때는 재료 비용과 성능 요구 사항을 고려하여, 선택한 마감이 프로젝트의 예산과 기술적 요구 사항에 맞아야 합니다.
신뢰성과 수명
표면 마감은 PCB의 신뢰성과 수명을 향상시켜, 기대되는 성능과 내구성 기준을 충족해야 합니다.
흔히 사용되는 표면 마감 옵션
a. HASL (Hot Air Solder Leveling)
HASL은 경제적이고 널리 사용되는 표면 마감 방식입니다. PCB를 용융된 납땜 용액에 담근 후 뜨거운 공기로 과잉 납을 고르게 하여 평평하고 납땜 가능한 표면을 만듭니다. 핫 에어 나이프를 통해 과잉 납이 제거됩니다. 여기서 사용되는 납땜 용액은 주석과 납의 혼합물입니다. HASL은 대부분의 용도에 적합하지만 상대적으로 거친 표면 질감 때문에 미세 피치 부품에는 이상적이지 않을 수 있습니다.
b. ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)
ENIG는 복잡한 PCB 디자인에서 널리 사용되며, 우수한 납땜성 및 내식성을 제공합니다. 이 방식은 무전해 니켈층 위에 침금금 층을 덮어 안정적인 납땜 및 부품 부착 표면을 만듭니다. ENIG는 미세 피치 부품과 높은 신뢰성이 요구되는 응용 프로그램에 적합합니다.
c. OSP (Organic Solderability Preservative)
OSP는 구리 배선을 보호하기 위해 얇은 유기 코팅을 사용하는 경제적인 표면 마감입니다. 납땜성이 좋고 환경 친화적입니다. OSP는 저비용 애플리케이션 및 미세 피치 부품이 있는 PCB 설계에 적합합니다.
d. 침금(Immersion) 주석
침금 주석, 즉 화이트 주석,은 평평하고 납땜 가능한 표면을 제공합니다. 납땜성이 우수하고 다른 표면 마감에 비해 경제적입니다. 하지만 보관 기한이 상대적으로 짧다는 단점이 있으며, 저장 및 취급 시 추가 보호가 필요할 수 있습니다.
e. 침금(Immersion) 은 (ImAg)
침금 은은 매우 좋은 납땜성을 갖춘 평평한 표면을 제공합니다. 납땜 과정에서 은이 용해되면서 기본 구리와 함께 납땜 접합이 형성되므로 여러 가지 PCB 애플리케이션에 적합합니다.
f. 무연 핫 에어 솔더 레벨링 (HASL)
이 마감 방식은 전통적인 HASL 마감과 유사하지만, 무연 솔더를 사용하여 환경 친화적이며 RoHS 등 규정을 준수합니다. 이 방식은 우수한 납땜성과 산화 방지 성능을 제공합니다.
g. 유기 표면 마감
이 표면 마감은 PCB에 보호층을 제공하기 위해 탄소, 금 또는 은과 같은 유기 재료를 사용합니다. 예로는 탄소 잉크, 금 도금 및 은 도금이 있습니다.
적절한 표면 마감 선택은 납땜성, 산화 방지, 유통 기한, 환경적 요인, 비용 및 재료적 고려 사항 등 여러 요인에 따라 달라집니다.
PCB 제조사 및 업계 전문가와 상담하기
의문이 있거나 결정에 어려움이 있다면, JLCPCB와 같은 PCB 제조사나 업계 전문가와 상담하여 귀하의 특정 응용 분야에 적합한 최상의 표면 마감 옵션에 대한 통찰을 얻으세요. 그들은 최신 PCB 기술 발전에 대한 지식과 전문성을 바탕으로 귀중한 조언을 제공할 수 있습니다.
결론
인쇄 회로 기판의 내구성, 기능성 및 신뢰성을 보장하기 위한 중요한 첫 단계는 적절한 표면 마감을 선택하는 것입니다. 각 표면 마감에는 장단점이 있으므로 HASL, ENIG, OSP, 또는 침적 주석 중에서 신중하게 선택해야 합니다.
JLCPCB와 같은 제조사와 협력하면 우수한 제작 품질, 일류 고객 서비스 및 최신 표면 마감 옵션을 기대할 수 있습니다. 귀하의 고유한 요구 사항을 고려하여, 저희 전문가 팀이 여러분께 조언과 추천을 제공할 것입니다.
전자 프로젝트에서 탁월한 성과를 달성하고 아이디어를 실현하기 위해 저희를 신뢰해 주십시오.
지속적인 성장
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......