맞춤형 PCB
1 분
JLCPCB는 고객의 정확한 사양에 맞춘 신뢰성 높은 고품질 맞춤형 PCB를 제공합니다. 당사의 혁신적인 생산 기술은 복잡한 디자인이나 엄격한 공차가 요구되는 경우에도 모든 PCB가 뛰어난 정밀도로 제작되도록 보장합니다.
프로토타입 제작이든 대량 생산이든 관계없이, 공간과 비용을 최적화하면서 성능을 향상시키는 견고한 솔루션을 제공합니다. 가격은 2달러부터 시작하며, 당사의 우수한 품질을 직접 경험해보실 수 있도록 할인 쿠폰도 제공해 드립니다.
표준 2층 맞춤형 PCB 적층 구조
JLCPCB의 기본 2층 맞춤형 PCB 적층 구조는 다양한 상황에서 최적의 성능을 발휘하도록 세심하게 설계되었습니다. 각각 1온스(35μm) 두께의 구리층 2개와 약 4.5의 Dk를 가진 고품질 FR-4 소재의 유전체층으로 구성되어 있습니다.
이러한 설계는 효과적인 성능에 필수적인 우수한 전기 절연성과 신호 무결성을 제공합니다. 각 구리층은 강력한 에폭시 접착제로 결합되어 층간 안정성을 유지합니다. 전체 두께는 조절 가능하나, 일반적으로 1.6mm에서 2.4mm 사이입니다. 당사의 2층 PCB는 견고하면서도 적절한 유연성을 갖추고 있어 소형 전자기기, 자동차 시스템, 통신기기 등에 이상적입니다.
맞춤형 PCB의 일반적인 응용 분야
전자기기: 맞춤형 PCB는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 스마트홈 기기 등 소비자 전자기기에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 복잡한 회로와 고밀도 부품을 수용할 수 있어 효율성을 저하시키지 않으면서도 더욱 소형화된 설계가 가능합니다. 맞춤형 PCB를 통해 기업들은 기능성과 휴대성에 대한 소비자의 요구를 충족하는 혁신적인 제품을 개발할 수 있습니다.
산업용 장비: 맞춤형 PCB는 산업 분야의 기계 제어 시스템, 자동화 장치, 모니터링 도구에 필수적입니다. 고온, 습도, 진동과 같은 열악한 환경 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 맞춤형 PCB는 제어 장치와 부품 간 통신의 효율성을 향상시켜 산업 응용 분야의 안전성과 생산성을 높입니다.
자동차 시스템: 현대 자동차에서는 전자 제어 장치(ECU), 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 엔터테인먼트 시스템 등에 맞춤형 PCB가 필수적입니다. 진동과 온도 변화에 대응할 수 있는 내구성을 갖추고 있어 차량용으로 이상적입니다. 맞춤형 PCB를 통해 제조사들은 차량의 안전성, 연결성, 사용자 편의성을 향상시키는 새로운 기능들을 추가할 수 있습니다.
의료기기: 맞춤형 PCB는 의료 산업에서 검사 장비, 웨어러블 건강 모니터링 기기, 이식형 의료기기 제작에 매우 중요합니다. 소형 의료 장비에 맞게 PCB를 소형화할 수 있어 환자의 치료와 편안함을 향상시킬 수 있습니다. 맞춤형 PCB는 실시간 모니터링과 정확한 진단을 가능하게 하여 의료 결과를 개선합니다.
IoT 기기: 맞춤형 PCB는 다양한 기기들을 원활하게 연결하는 사물인터넷(IoT)의 중요한 구성 요소입니다. 스마트홈 기기부터 산업용 IoT 모니터링 장치에 이르기까지, 맞춤형 PCB는 기기 간 통신과 데이터 공유를 가능하게 하여 자동화와 제어를 향상시킵니다. 다양한 방식으로 IoT 애플리케이션에 적용할 수 있는 유연성을 갖추고 있어, 점차 확장되는 연결 생태계의 핵심 요소가 되고 있습니다.

JLCPCB 맞춤형 PCB의 장점
고정밀도와 품질
JLCPCB는 최첨단 기술을 활용하여 매우 정밀하고 신뢰할 수 있는 맞춤형 PCB를 제작합니다. 각 보드는 업계 표준을 충족하도록 엄격한 품질 검사를 거치며, 이는 중요 업무용 애플리케이션에 이상적입니다.
신속한 납기
JLCPCB는 효율적인 생산 방식을 통해 맞춤형 PCB 주문의 신속한 처리를 보장합니다. 프로토타입이든 대량 생산이든 관계없이 품질을 저하시키지 않으면서도 빠른 납품이 가능합니다.
경쟁력 있는 가격
JLCPCB는 2달러부터 시작하는 합리적인 가격으로 최고급 맞춤형 PCB를 제공합니다. 당사의 경제적인 옵션을 통해 모든 규모의 기업들이 예산 제약 없이 고품질 PCB 제조 서비스를 이용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
맞춤형 PCB에는 어떤 재료가 사용되나요?
맞춤형 PCB는 일반적으로 도체층에는 구리를, 절연층에는 FR-4(유리섬유)를 사용합니다. 제품 요구사항에 따라 알루미늄, 폴리이미드, 다양한 복합소재도 사용 가능합니다.
맞춤형 PCB의 일반적인 두께는 얼마인가요?
맞춤형 PCB의 두께는 일반적으로 0.2mm에서 3.2mm 범위입니다. 다만 프로젝트 요구사항에 따라 다른 두께로도 제작 가능합니다.
맞춤형 PCB는 일반 PCB와 어떻게 다른가요?
맞춤형 PCB는 특정 애플리케이션의 요구사항을 충족하기 위해 형태, 레이아웃, 사양 등을 변경할 수 있습니다. 고정된 크기와 디자인을 가진 일반 PCB와 달리, 이러한 유연성을 통해 전문 장비의 최적 성능을 보장할 수 있습니다.
맞춤형 PCB로 고주파 신호를 처리할 수 있나요?
맞춤형 PCB는 고주파 신호를 처리할 수 있도록 설계 가능합니다. 적절한 재료 선택과 세심한 레이아웃 설계를 통해 신호 손실을 최소화하고 고속 애플리케이션의 최적 성능을 보장할 수 있습니다.
맞춤형 PCB를 소량으로 생산할 수 있나요?
물론입니다! JLCPCB는 소량 주문부터 대량 생산까지 모두 처리할 수 있는 유연한 제조 옵션을 제공하여 프로토타입, 개발 생산, 대량 생산 모두에 대응합니다.
지속적인 성장
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......