PCB 표면 마감 방법에 대한 종합 안내
1 분
- HASL (Hot Air Solder Leveling)
- 무연 HASL
- ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)
- OSP (Organic Solderability Preservative)
- 은도금 (Immersion Silver)
- 주석 도금
- 경질 금도금
- PCB 표면 처리 선택 가이드
PCB 표면 처리 공정은 PCB 제조에서 중요한 단계입니다. 이 공정의 목적은 구리 표면을 산화로부터 보호하고, 납땜 과정에서 납땜과 잘 결합할 수 있도록 보장하는 것입니다. 다음은 몇 가지 일반적인 PCB 표면 처리 공정과 그 장단점입니다 :
HASL (Hot Air Solder Leveling)
HASL(열풍 솔더 레벨링)은 PCB 표면 처리를 위한 전통적인 방법입니다. 이 공정은 PCB를 용융 주석에 담근 후, 열풍을 사용하여 과도한 주석을 제거하고 평탄한 주석 층을 형성하는 방식입니다.
장점
● 우수한 납땜성 : HASL 공정으로 형성된 패드는 뛰어난 습윤성(wettability)을 제공하여 납땜 공정의 신뢰도를 높여줍니다.
● 넓은 적용성 : HASL 공정은 다층 PCB, 경성(Rigid) PCB, 연성(flexible) PCB 등 다양한 유형의 PCB에 적용할 수 있습니다.
● 비용 효율성 : HASL 공정은 다른 복잡한 표면 처리 방법에 비해 비용이 상대적으로 저렴합니다.
단점
이 방법은 분무 주석 판의 표면 평탄도가 좋지 않아 미세 간격의 핀과 너무 작은 부품을 납땜하기에 적합하지 않으며, 후속 조립 과정에서 솔더 비드가 발생할 수 있습니다. 미세 피치 부품은 단락을 일으킬 가능성이 더 높습니다.
무연 HASL
이것은 전통적인 핫 에어 솔더링 (HASL) 공정보다 개선된 무연 PCB 표면 처리 공정입니다.
장점
● 무연 및 환경 친화적 : 무연 주석 스프레이 공정은 납을 포함하지 않으며, 환경 보호와 지속 가능한 개발 요구 사항을 충족합니다.
● 높은 표면 평탄성 : 주석 스프레이 공정은 용융된 주석을 인쇄 회로 기판(PCB) 표면에 분사하여 평탄하고 균일한 주석 층을 형성합니다. 이는 우수한 납땜 성능과 신뢰성 있는 전기적 연결을 보장합니다.
● 다양한 응용 시나리오에 적합 : 무연 주석 스프레이 공정은 자동차 전자 장치와 의료 기기 등 엄격한 무연 요구 사항을 갖춘 산업을 포함한 다양한 전자 제품에 적합합니다.
단점
● 장기 보관에 취약 : 다른 표면 처리 기술에 비해 무연 주석 스프레이 공정은 장기간 보관 시 산화와 주석 조각층을 형성할 수 있으며, 이는 납땜 접촉의 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.
● 고온 및 고주파 응용에 부적합함 : 무연 주석 스프레이 공정으로 형성된 주석 층은 일반적으로 얇으며, 상대적으로 낮은 녹는점 때문에 고온 응용 제품이나 고주파 회로에는 적합하지 않을 수 있습니다.
ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)
이것은 인쇄 회로 기판(PCB) 제조에서 사용되는 표면 처리 방식입니다.
PCB 표면 처리를 위한 일반적인 공정으로, 두 가지 주요 단계로 구성됩니다: 니켈 도금과 금도금.
무전해 니켈-금 도금 공정은 먼저 PCB에 니켈 층을 입힌 후, 그 위에 금 층을 더하는 작업입니다. 이 공정은 우수한 납땜성과 긴 보관 기간을 제공하며, 금 층은 납땜 과정에서 니켈이 용해되는 것을 방지합니다.
장점
● ENIG 공정은 뛰어난 납땜 성능과 신뢰성 있는 특성을 제공합니다. 금 층은 습기로부터 보호하여 안정적인 전기 연결을 보장합니다.
● 높은 내식성을 제공하여, PCB 표면을 산화 및 부식으로부터 보호합니다.
● 우수한 리플로우 성능을 유지하는 데 기여합니다.
● 높은 신뢰성을 가지고 있으며, 특히 고성능 전자 제품에서 다양한 응용 시나리오에 적합합니다.
단점
● 높은 비용 : 침금 공정은 다른 표면 처리 방법에 비해 비용이 더 많이 듭니다. 이는 주로 금이라는 재료의 높은 비용 때문입니다.
● 환경적 영향 : 침금 공정에 사용되는 화학 물질은 환경에 대한 영향을 최소화하기 위해 적절하게 처리되고 폐기되어야 합니다. 높은 온도에서는 적합하지 않음 : 침금 공정은 높은 온도 조건에서 금 층이 취약해지거나 기판에서 금 층이 벗겨질 수 있습니다.
● 적외선 납땜에 적합하지 않음 : 두꺼운 침금 층으로 인해 적외선 납땜에 부적합합니다.
OSP (Organic Solderability Preservative)
유기 보호막 공정은 PCB(인쇄회로기판) 동 표면에 유기 화합물 층을 코팅하는 것을 포함합니다. 납땜 과정에서 이 보호막은 제거되어 순수한 동 표면을 드러냅니다. 이 공정은 환경 친화적이고 비용 효율적이지만, 보호막은 열 저항성과 보관 수명이 제한적입니다.
장점
● 유연한 전자 기기에 적합 : OSP는 회로 기판의 유연성을 해치지 않으면서 충분한 보호를 제공하기 때문에 유연한 전자 기기 응용에 적합합니다.
● 비교적 저렴한 비용 : 일부 귀금속 표면 처리 방법, 예를 들어 침금 공정과 달리 유기 재료를 사용하므로 비용 면에서 더 효율적입니다.
● 단기 저장에 적합 : 품질을 유지하면서도 단기 저장에 충분한 보호를 제공하므로 이 방법은 단기 저장에 효율적입니다.
단점
● 장기 보관에 부적합 : OSP의 보호 효과는 시간이 지나면서 약해질 수 있어, 장기간 보관이 필요한 경우에는 적합하지 않습니다.
● 주변 습도에 민감 : OSP의 성능은 주변의 습도에 영향을 받을 수 있으며, 특히 고습 환경에서는 산화 문제가 발생할 수 있습니다.
● 높은 신뢰성 요구 분야에 부적합 : OSP는 침금 기술과 같은 다른 표면 처리 방법에 비해 높은 신뢰성과 장기 안정성이 요구되는 응용에는 적합하지 않을 수 있습니다.
은도금 (Immersion Silver)
침은(은도금 공정)은 PCB 표면에 직접 은층을 증착하여 ENIG공정과 유사한 부드러운 표면을 제공하면서도 비용이 더 저렴합니다. 그러나 은 층은 공기 중에서 쉽게 산화되기 때문에 적절한 포장과 신속한 사용이 필요합니다.
장점
● 우수한 전기 전도성과 납땜성을 가지고 있어 무연 납땜에 적합합니다. 또한 표면이 평탄하여 고주파 응용에 적합합니다.
단점
● 이 재료는 황화(vulcanization)되기 쉬워 전도성이 저하될 수 있습니다. 보관 및 사용 시 오염과 흠집을 방지하기 위해 주의가 필요합니다.
주석 도금
주석 도금 공정은 PCB 표면에 순수한 주석 층을 입혀 납땜성을 향상시킵니다. 그러나 이 주석층은 구리와 쉽게 반응하여 주석 수염(tin whiskers)을 형성할 수 있는데, 이는 단락을 유발할 수 있습니다.
장점
● 우수한 납땜성, 무연 공정, 미세 피치 부품에 적합한 평탄한 표면.
단점
● 쉽게 산화되며, 환경 조건에 민감하고 적절한 보관이 필요함. 장기간 보관 후에는 코팅에 휘스커가 발생할 수 있음.
경질 금도금
경질 금 도금은 주로 엣지 커넥터(edge connector)에 사용되어 뛰어난 내마모성과 전기 전도성을 제공합니다. 이 과정은 비용이 많이 들기 때문에, 주로 잦은 플러그 연결과 분리가 필요한 인터페이스에만 사용됩니다.
장점
● 우수한 내마모성으로 인해, 골드 핑거와 같은 내마모성이 요구되는 응용 분야에 적합합니다.
● 뛰어난 전기 전도성을 가지고 있습니다. 경질 금도금은 탁월한 전기 전도성을 제공하며 고품질의 신호 전송을 보장할 수 있습니다.
단점
● 높은 비용 : 전체 보드 표면 처리가 아닌 부분 금도금에만 적합합니다.
PCB 표면 처리 선택 가이드
PCB 표면 처리를 선택할 때 다음 요소들을 고려해야 합니다 :
비용
비용은 중요한 고려 사항 중 하나입니다. 예를 들어, ENIG 공정은 뛰어난 성능을 제공하지만 비용이 더 높습니다. 반면, OSP 공정은 상대적으로 비용이 적게 들지만 성능이 제한적일 수 있습니다.
응용 분야
특정 응용 분야에 따라 적합한 표면 처리가 다를 수 있습니다. 예를 들어, 고주파 응용 분야에서는 은도금을 선택할 수 있으며, 마모 저항성이 필요한 커넥터의 경우 경질 금도금을 선택할 수 있습니다.
납땜성(Solderability)
고품질 전자 조립을 위해서는 우수한 납땜성 이 필요합니다. HASL과 ENIG는 일반적으로 가장 좋은 납땜성을 제공합니다.
환경적 요구사항
무연 HASL과 ENIG 같은 무연 공정은 RoHS 규정을 준수하며, 환경적으로도 친화적인 선택입니다.
보관 기간
PCB를 장기간 보관해야 할 경우, ENIG나 침은처럼 긴 보관 수명을 제공하는 표면 처리 공정을 선택하는 것이 좋습니다.
잦은 접속과 분리가 필요한 인터페이스
잦은 접속과 분리가 필요한 인터페이스에는 탁월한 내마모성을 가진 경질 금도금이 최적의 선택입니다.
신호 무결성
고속 또는 고주파 애플리케이션에서 표면 평탄도와 신호 손실의 최소화가 중요한 경우, 침금과 침은이 더 나은 선택일 수 있습니다.
요약하면, PCB 표면 처리 공정을 선택할 때 비용, 성능 요구 사항, 환경 기준, 저장 수명 및 특정 응용 요구 사항 등의 다양한 요소를 고려해야 합니다. JLCPCB는 HASL, 무연 HASL, ENIG, OSP를 포함한 여러 가지 표면 처리 방법을 제공합니다. 전자 엔지니어들은 특정 응용 시나리오와 예산에 따라 가장 적합한 표면 처리 방법을 선택해 PCB 제품의 성능과 신뢰성을 보장해야 합니다.
지속적인 성장
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......