PCB를 시원하게 유지: 더 나은 열 성능을 위한 실용적인 방열판 전략
1 분
- 인기 있는 PCB 히트 싱크 유형 탐색:
- 효과적인 PCB 히트 싱크의 핵심 소재
- 전통적인 히트 싱크를 넘어선 고급 열 솔루션
- PCB 설계에 히트 싱크 솔루션 구현
- 자주 묻는 질문(FAQ)
현재 PCB는 점점 더 복잡해지고 있으며, 따라서 PCB 냉각이 절대적으로 필요합니다. CPU, GPU, SoC, 전압 레귤레이터, LED 드라이버와 같은 대형 전력 부품들은 작동의 부작용으로 열을 발생시킵니다. 따라서 예를 들어 자체 히트 싱크가 있는 CPU, GPU 또는 SoC, 또는 모터, 전력 트랜지스터, 앰프, 레귤레이터 등의 전력 항목을 포함한 매우 밀집된 보드는 핫스팟이 생길 수 있습니다. 작은 PCB에 많은 전류가 트레이스를 통해 흐르면 뜨거워질 수 있습니다.
열을 제거하지 않으면 신뢰성과 수명이 떨어집니다. 표준 지침에 따르면 온도가 10°C 상승할 때마다 고장률이 약 두 배로 늘어납니다. 그리고 열을 적절히 관리하면 전자 시스템의 모든 고장 중 절반 이상을 예방할 수 있습니다. 즉, 보드를 너무 뜨겁게 두면 구운 컴퓨터가 되고, 성능이 저하되고, 부품이 스로틀되거나 꺼지며, 열 부하(열 사이클링)로 인해 솔더 접합부가 실패할 수 있습니다. 최악의 경우 열 폭주를 다루게 됩니다. 열 발생이 열 방산보다 빠르게 증가하여 회로가 연쇄 고장의 시작점이 됩니다.
열 발생 및 열 제어:
PCB의 일반적인 "발열원"에는 고전력 IC(CPU, GPU, MCU), 전력 변환기와 레귤레이터, RF 앰프, LED 어레이, 심지어 밀집된 전원 트레이스가 포함됩니다. 상당한 전류를 구동하거나 몇 와트를 소산하는 모든 부품은 폐열을 발생시킵니다. 작은 보드에 더 많은 칩을 패킹하면 좁은 영역에서 열 발생이 증가합니다. 따라서 설계자들은 부품 밀도에 주의해야 합니다. 많은 PCB가 내화성 FR-4를 사용하지만, 열전도율이 낮아(0.25 W/m·K) 기판 자체를 통해 열이 쉽게 빠져나가지 않습니다.
열이 관리되지 않으면 더 높은 고장률과 단축된 수명을 예상해야 합니다. 높은 온도는 화학적, 기계적 마모를 가속화합니다. 칩이 10°C 더 뜨겁게 작동할 때마다 평균 수명이 약 절반으로 줄어듭니다. 과열된 보드는 전압 레귤레이터 셧다운이나 PCB 뒤틀림과 같은 즉각적인 문제를 겪을 수 있습니다.
인기 있는 PCB 히트 싱크 유형 탐색:
압출 알루미늄 히트 싱크
압출 알루미늄 히트 싱크는 뜨거운 알루미늄을 다이를 통해 강제로 밀어 이 길고 균일한 핀 프로파일을 만드는 방식으로 제작됩니다. 결과적으로 좋은 베이스-투-핀 열 전달과 상당히 안정적인 품질을 가진 촘촘하게 패킹된 핀들의 배치가 만들어집니다. 저렴하고 가벼워서 대부분의 전자 프로젝트에서 사용되며, 특히 중간에서 높은 전력 소비에 적합합니다.

압출물은 직선 핀, 경사 핀 또는 핀 핀 기하학으로 맞춤화할 수 있습니다. 직선 핀 설계는 일정한 풋프린트에서 견고한 냉각을 제공하는 반면, 핀 핀 압출물은 공기 흐름 경로가 명확하지 않을 때 공기가 모든 방향으로 흐를 수 있게 합니다. 많은 압출 히트 싱크는 부식 저항을 높이고 작은 열 방사 이점을 제공하기 위해 양극 산화 처리됩니다. 요약: 보드 공간과 높이가 있다면 합리적인 가격에 좋은 성능을 발휘합니다.
스탬핑 및 폴드 핀 히트 싱크
스탬핑 히트 싱크의 핀은 얇은 알루미늄 시트를 잘라서 구부려 만듭니다. 저렴하고 작으며, 많은 경우 TO-220 또는 TO-247과 같은 부품에 간단히 고정할 수 있는 스프링 클립이 있습니다. 구부러지거나 비틀어진 핀이 공기를 밀어내는 데 도움이 되지만, 스탬핑 설계는 핀 높이가 크지 않기 때문에 주로 낮은 수준에서 중간 전력에 적합합니다.

폴드 핀 히트 싱크는 고밀도이고 콤팩트합니다. 제조업체는 골판지 금속 스트립을 접어서 베이스 플레이트에 용접하거나 접합하여 약 30cm 높이를 제공합니다. 물결 모양 또는 천공 핀과 같은 변형은 공기 이동을 증가시킵니다. 전화 장비와 고밀도 PCB 어셈블리에서 공간이 있지만 스탬핑 부품이 제공할 수 있는 것보다 더 높은 냉각이 필요한 경우에 볼 수 있습니다.
본딩 핀 및 히트 파이프 솔루션
전력이 너무 높으면 압출물이 따라가기 어렵습니다. 본딩 핀 히트 싱크가 등장합니다. 두꺼운 개별 핀이 고체 기판에 접착되거나 용접되어 매우 조밀한 대형 핀 히트 싱크 어레이를 가질 수 있습니다. 과도한 무게 없이 성능을 유지하는 가장 인기 있는 방법은 소재 혼합, 즉 알루미늄 베이스에 구리 핀을 사용하는 것입니다. 고전력 또는 강제 공기 시스템을 사용할 때 선호되는 옵션입니다.

히트 파이프 통합 히트 싱크는 상변화를 사용하여 소스에서 원격 핀으로 열을 전달함으로써 한 단계 더 나아갑니다. 내장된 구리 파이프는 열 전도가 잘 되므로 GPU, 항공 전자기기 또는 레이저와 같이 무거운 부하의 경우 이상적입니다. 강력하며, 보통 가장 크고 어려운 작업에 사용합니다.
저프로파일 냉각 옵션
수직 방향으로 공간이 부족할 때 초저프로파일 히트 싱크 제품을 사용할 수 있습니다. 몇 밀리미터 높이에 짧은 핀이나 십자형 절단 설계를 갖추고 있으며, 대부분 막대로 두드려 부착할 수 있는 사전 적용된 열 접착제가 있습니다. 미세한 구리 블록이나 평판 링크도 PCB 전체에 열을 전달할 수 있습니다.

가장 작은 설계에서는 핀을 없애고 평판 히트 스프레더 또는 메탈 코어 PCB로 대체할 수 있습니다. 이것들은 냉각을 과부하시키기보다는 소형을 유지하는 데 중점을 두므로 좋은 열 인터페이스와 공기 흐름 제어가 실제로 필요합니다.
효과적인 PCB 히트 싱크의 핵심 소재
히트 싱크 소재의 선택은 성능, 무게, 비용에 크게 영향을 미칩니다. 두 가지 클래식 소재는 알루미늄과 구리로, 각각 장단점이 있습니다:

더 나은 열 전달을 위한 표면 처리 및 마감
히트 싱크 표면 마감 방법도 특히 수동(공냉) 보드에서 중요할 수 있습니다. 주요 처리 방법은:
- 양극 산화 처리: 알루미늄의 자연 산화물을 두껍게 만드는 전기화학 공정입니다. 양극 산화된 표면은 더 내구성이 있으며 맨 금속보다 열 방사율(열 방사 능력)이 훨씬 높습니다. 실제로 미처리 알루미늄의 방사율은 0.05인 반면, 검게 양극 산화된 표면은 약 0.85입니다. 어둡고 거친 표면은 방사된 열(적외선)이 훨씬 더 많다는 것을 의미합니다. 이는 저공기 흐름 조건에서 도움이 됩니다. 작은 싱크는 양극 산화 처리에서 더 많은 이점을 얻습니다. 강제 공냉에서는 복사 냉각의 향상이 덜 두드러지지만, 양극 산화 처리는 여전히 부식 저항성과 더 견고한 표면을 추가합니다.
- 도금 및 코팅: 구리 싱크는 종종 산화 및 갈바닉 부식을 방지하기 위해 니켈이나 주석 도금을 받습니다. 구리 베이스는 여전히 열적으로 성능을 발휘하지만, 얇은 도금이 표면을 반짝이고 오래 지속되게 합니다. 또 다른 인기 있는 마감은 모든 싱크에 검은 열 페인트나 검은 양극 산화 코팅입니다. 이는 방사율을 크게 높여 대류가 적을 때 적외선 방사를 더 강하게 합니다. 다시 한번, 이것은 내구성과 방사에 관한 것으로 핀에 대한 전도를 크게 변경하지는 않습니다.
흑연 및 복합재료 등 신소재
흑연/그래핀: 고도로 배향된 흑연이나 그래핀 시트는 평면 열전도율이 구리보다 훨씬 높습니다. 평면 전체에 빠르게 열을 분산시킬 수 있습니다. 예를 들어 칩 아래의 흑연 판은 열을 보드 가장자리로 빠르게 전달할 수 있습니다. 흑연과 그래핀은 가벼운 형태의 "탁월한 열전도율"로 주목받고 있습니다.
금속 기지 복합재(MMC): 금속(Al 또는 Cu)을 다른 소재와 결합하여 특성을 조정하는 합금이나 복합재입니다. 일부 MMC는 순수 구리보다 밀도를 낮게 유지하면서 400~600 W/m·K의 열전도율을 달성할 수 있습니다. 또한 열팽창 계수가 낮아 항공우주 분야에서 유용합니다. 그러나 비용이 높아 일반적으로 특수한 경우에만 사용됩니다.
전통적인 히트 싱크를 넘어선 고급 열 솔루션
써멀 비아와 그 열 분산 역할
써멀 비아는 열 발생 부품 아래의 도금된 홀로, 보드 전체에 열을 전달합니다. 수직 파이프처럼 생각하면 됩니다. 상부 구리에서 내부 플레인이나 하단 레이어로 열을 끌어내어 확산되거나 히트 싱크로 제거될 수 있습니다. 열을 패드에 국한하는 대신, 효과적인 비아 레이아웃은 보드에 냉각을 위한 저저항 경로를 제공합니다. 써멀 비아는 QFN 및 전력 IC와 같이 표면 실장 칩에 노출된 써멀 패드가 있는 경우에 가장 잘 활용됩니다. 단일 비아 대신 여러 개를 서로 가깝게 배치하여 개선된 열 전도를 촉진합니다.

예시로 직경 약 0.3mm, 간격 약 0.8mm의 비아가 있습니다. 5x5 크기의 소형 격자 하나만으로도 내부 그라운드 또는 전원 플레인에 연결되거나 반대편에 히트 싱크가 있을 때 수십 도의 접합 온도를 낮출 수 있습니다. 제조 요소가 중요합니다. 패드 위의 관통 비아는 채워지거나 캡이 씌워져야 하며, 그렇지 않으면 솔더가 리플로우 중에 비아로 흘러 들어갑니다. 또한 비아는 반대편에 열을 흡수하고 방산할 충분한 구리나 히트 싱크가 있을 때만 유용합니다. 올바르게 수행하면 써멀 비아는 핫스팟 온도를 크게 줄이고 보드를 양면 히트 스프레더로 변환하여 PCB 신뢰성을 향상시키는 요소가 됩니다.
수동 냉각 요소, 구리 포어 및 플레인 레이어
또 다른 수동 방법은 열원 주변에 추가 구리를 추가하는 것입니다. 전체 플레인 레이어와 큰 구리 포어는 열 저장소 역할을 하며 열을 측면으로 분산시키고 국소 스파이크를 억제합니다. 전력 부품의 패드를 넓은 그라운드나 전원 플레인에 연결하면 부품이 단일 패드에 고착되는 것보다 훨씬 더 넓은 영역에 열을 분산시킬 수 있습니다. 뜨거운 부품 주변에 구리를 분배하거나 써멀 비아를 통해 직접 내부 플레인에 연결하는 경향이 있습니다. 전력 IC 주변에 구리를 둘러싸면 부하가 걸렸을 때 온도를 크게 줄일 수 있습니다.
완전한 내부 플레인은 비아의 수직 흐름과 호환되는 추가 저저항 열 경로를 제공합니다. 물론 구리 함량 증가는 보드 무게 증가와 더 어려운 라우팅을 초래하지만, 열의 이점이 단점을 능가합니다. 추가 내부 구리 판을 추가하고 구리 무게를 늘리면(1 oz 대신 2~3 oz 가정) 수동 분산이 더욱 향상됩니다. 또한 열 차이를 평준화하고 핫스팟을 억제하지만, 적극적으로 열을 끌어내지는 않을 수 있습니다. 메탈 코어 PCB는 FR4를 금속으로 교체함으로써 더 큰 규모에서 동일한 기법을 달성합니다. 구리를 현명하게 사용하면 표준 다층 보드에서도 이러한 이점의 대부분을 얻을 수 있습니다.
능동 냉각: 팬, 히트 싱크 및 액체 솔루션
비폭력적인 방법이 충분하지 않을 때 능동적으로 접근해야 합니다. 선택하는 능동 냉각은 강제 공냉입니다. 일반적으로 팬을 추가하여 보드나 히트 싱크 위로 공기를 불어넣습니다. 소형 팬조차 20~30도를 제거할 수 있습니다. 고전력 보드는 추가 효율을 위해 덕트나 슈라우드를 통해 공기를 통과시키는 경향이 있습니다. 단점으로는 추가 비용, 소음, 에너지 소비, 이동 부품의 신뢰성 손실이 있습니다.

극도로 높은 전력 지점에서는 액체 냉각이 관찰됩니다. 물로 작동하는 콜드 플레이트나 열 교환기는 공기가 방산할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 부하를 처리할 수 있습니다. 그러나 복잡성, 무게, 누출 위험으로 인해 일반 PCB에서는 흔하지 않습니다. 주로 데이터 센터, 산업 장비 또는 고성능 컴퓨터에 사용됩니다. 공냉과 액체 냉각 사이에는 히트 싱크나 모듈 내에 히트 파이프나 증기 챔버를 사용하는 설계가 있습니다. 이 이상 수동 장치는 핫스팟에서 빠르게 열을 방산하며, 단순 공냉과 완전 액체 시스템 사이에 위치합니다.
PCB 설계에 히트 싱크 솔루션 구현
배치 규칙 및 부착 방법 (클립, 접착제, 나사)
보드에 히트 싱크를 적용할 때 적절한 통풍이 확보되도록 하세요. 뜨거운 부품을 벽이나 다른 열원 근처에 밀어 넣지 말고 대신 통풍구나 팬을 사용하세요. MOSFET을 PCB 엣지에 더 가까이 이동하거나 구멍을 뚫으면 해당 MOSFET의 온도를 크게 낮출 수 있습니다. 고전력 부품들을 함께 배치하면 역효과가 날 수 있으므로 간격을 두어야 합니다. 실제로 설계자들은 보통 공기 흐름을 시뮬레이션합니다. 부품을 몇 밀리미터만 이동해도 열 저항을 5분의 1로 줄일 수 있습니다.
부착 방법: 히트 싱크는 접착제나 기계적 방법으로 고정할 수 있습니다. 일반적인 방법은:
- 클립 및 나사: 많은 TO-220 또는 TO-247 싱크에는 나사 구멍이 있습니다. PCB 마운트 스터드나 보드 클립이 싱크를 고정할 수 있습니다.
- 열 접착제/패드: 양면 써멀 테이프나 에폭시가 히트 싱크를 부품 표면에 접합할 수 있습니다. 조립을 단순화하고 보드 홀을 피합니다.
- 솔더 가능 탭: 일부 보드 레벨 싱크는 PCB 구리에 납땜할 수 있는 평판 탭이 있습니다. 이는 효과적으로 보드의 일부가 되지만, 납땜에는 정밀한 리플로우가 필요합니다.
각 방법에는 트레이드오프가 있습니다. 클립/나사는 리워크에 친화적이지만 무게가 추가됩니다. 접착제는 깔끔하지만 영구적입니다.
열 인터페이스 소재 및 갭 필러

어떤 히트 싱크도, 최고의 것조차 표면의 작은 돌기 때문에 칩 위에 평평하게 놓일 수 없습니다. 그 돌기 안에 공기가 갇히게 되고 좋은 열 전도체가 아니므로, 그 구멍을 메우고 견고한 열 경로를 유지하기 위해 열 인터페이스 소재(TIM)를 사용합니다. 일반적인 TIM으로는 그리스나 페이스트, 패드, 상변화 소재가 있습니다. 금속의 전도율을 능가하는 것이 아니라 공기를 몰아내는 것이 목적입니다.
얇고 좋은 페이스트 층이 금속 접촉에 비해 인터페이스 저항을 크게 줄일 수 있습니다. 패드는 놓기 더 쉽고 두꺼워지지 않지만, 좋은 페이스트만큼 열 전도가 쉽지 않습니다. 올바른 TIM 선택이 중요합니다. 인터페이스가 일반적으로 전체 시스템 냉각의 효과를 결정하기 때문입니다. 제조업체가 권장하는 두께와 압축을 항상 따르세요, 특히 부품이 평평하지 않을 때. 더 큰 경우에는 전도성이 있는 갭 필러나 접착제를 사용할 수 있습니다. 이들은 열을 견디고, 영구적 또는 반영구적 결합이 필요한 경우 연결부로 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q: 싱크 아래에 정말 써멀 패드나 페이스트가 필요한가요?
A: 네. 부품과 싱크 사이의 얇은 써멀 컴파운드(페이스트) 또는 써멀 패드 층이 열 전달을 크게 개선합니다. 없으면 금속 표면 사이의 미세한 공기 간격이 열 절연체 역할을 합니다.
Q: 써멀 비아란 무엇이며, 추가해야 하나요?
A: 써멀 비아는 뜨거운 패드 아래에 뚫린 구리 도금 홀로, 내부 보드 레이어로 열을 전달합니다. QFN이나 전력 모듈과 같이 써멀 패드가 있는 뜨거운 표면 실장 IC가 있을 때마다 사용해야 합니다.
Q: 히트 싱크와 팬이나 다른 냉각을 결합할 수 있나요?
A: 물론입니다. 수동 히트 싱크는 훌륭하지만, 공기 흐름을 추가하면 냉각이 훨씬 향상됩니다. 핀 싱크 위에 소형 팬 하나를 불면 온도를 20~30°C 낮출 수 있습니다.
Q: 히트 싱크 외에 고급 PCB 옵션이 있나요?
A: 네. 히트 싱크와 공기 흐름 외에도 특수 보드 소재를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 메탈 코어 PCB(알루미늄 또는 구리 코어)는 보드 자체를 통해 열을 흡수합니다.
지속적인 성장
PCB 임피던스 제어 배선 가이드: 차동 쌍·적층·TDR 검사
핵심 요약 PCB 임피던스 제어 배선은 고속 신호의 반사와 파형 왜곡을 줄이기 위해 배선의 특성 임피던스를 목표 범위로 설계하는 방법입니다. 원문은 USB 차동 90 Ω, PCIe 차동 85 Ω, DDR4 단일 종단/차동 40/80 Ω, HDMI 차동 100 Ω을 예시로 듭니다. 실제 목표값과 허용 오차는 인터페이스 규격, 부품 및 제조 주문 조건을 확인해야 합니다. 적층 구조·연속된 기준면·유전체·배선 형상을 함께 정하고, 필요한 경우 TDR 테스트 쿠폰으로 제작 결과를 검토합니다. DRC를 통과한 PCB에서도 고속 신호에 반사나 링잉, 데이터 오류가 생길 수 있습니다. 설계 규칙을 통과했다는 사실만으로 실제 배선의 특성 임피던스가 목표값에 맞는 것은 아닙니다. 신호의 상승 시간이 짧고 배선 지연을 무시할 수 없다면 동박 패턴을 전송선으로 다뤄야 합니다. 원문은 1 Gbps 이상, 1 ns 미만 상승 시간을 예시로 들지만, 적용 여부는 데이터율 하나로 정하지 않습니다. 배선과 드라이버·수신단......
디커플링 커패시터란? 100 nF 선택과 PCB 배치 방법
디지털 PCB에는 디커플링 커패시터가 빠지지 않습니다. 하지만 커패시터의 값이나 위치가 맞지 않으면 전원 전압 강하, 오동작, 전자기 간섭(EMI)이 발생할 수 있습니다. 이 글에서는 디커플링 커패시터의 역할과 용량 선택, IC 주변 배치 방법, 피해야 할 PCB 레이아웃 실수를 살펴봅니다. 핵심 요약 IC 전원 핀 가까이에 로컬 디커플링 커패시터를 배치합니다. 일반적인 디지털 회로에서는 100 nF X7R 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 출발점으로 검토합니다. 전원 입력부에는 벌크 커패시터를 함께 사용합니다. 전류 루프 면적과 배선 길이를 줄입니다. 부품 데이터시트의 권장 값과 배치 지침을 우선합니다. 디커플링 커패시터란? 디커플링 커패시터는 집적회로(IC)의 전원과 접지 사이에 놓는 작은 커패시터입니다. 스위칭 순간에 가까운 곳에서 전류를 공급하고 전원선의 고주파 잡음을 줄입니다. 영어 자료에서는 decap으로 줄여 쓰기도 합니다. IC가 순간적으로 큰 전류를 요구할 때 가까이 저장된 전......
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......