필수 PCB 커넥터: 선택부터 원활한 통합까지
1 분
- PCB 커넥터 기초 해독:
- 스마트한 커넥터 선택 기준:
- 설치 모범 사례:
- 커넥터 고장 진단:
- 산업 전반의 실제 응용 분야:
- 결론:
PCB 커넥터는 거의 모든 설계에 사용되는 전자 설계의 숨은 영웅입니다. PCB에서 올바른 커넥터는 많은 기기에서 구원자가 될 수 있습니다. 처음 PCB를 설계할 때 잘못된 배터리 연결로 인해 회로가 과열되어 손상될 뻔했습니다. 이것은 배터리에 커넥터를 사용하는 대신 그냥 홀을 드릴했기 때문에 발생했습니다.
하지만 2핀 JST라는 완벽한 커넥터가 극성 문제를 해결해 주었습니다. 많은 설계에서 극성뿐만 아니라 쉬운 연결을 위해서도, 예를 들어 하나의 응용 분야에서 두 개의 다른 PCB를 사용할 때 커넥터는 보드를 연결하는 편리한 방법입니다. 이를 통해 회로 문제를 트러블슈팅하기 위해 분해도 가능합니다. 노트북부터 전기차까지, IoT 센서부터 산업 기계까지, 커넥터들이 조용히 모든 것을 함께 유지시킵니다. 이 글에서는 엔지니어링 통찰력과 실제 사례를 결합하여 커넥터의 세계를 해독합니다.
PCB 커넥터 기초 해독:
PCB 커넥터의 다양한 유형 중에는 보드 간, 와이어-보드 간, 카드 엣지, FPC, 동축 및 전원 커넥터가 있습니다. 각 스타일은 고유한 문제를 해결하도록 설계되어 있습니다. 예를 들어 일부는 콤팩트한 스태킹에 더 특화적으로 사용될 수 있고, 다른 것들은 고속 전송을 위해 설계됩니다. 과열 없이 단순히 전력을 공급하는 커넥터들도 있습니다. 몇 걸음 물러서서 기본 사항을 논의해 봅시다.
핀 구성과 피치 필수 사항
회로 기판에서 핀은 하드웨어의 다른 부품을 연결하는 데 사용됩니다. 이 핀들에 대해 일반적으로 핀 헤더를 지정합니다. 하지만 특정 구성에서는 사용하고자 하는 헤더에 정확히 맞는 커넥터를 사용해야 합니다.
핀 구성은 다음을 결정합니다:
- 회로 수
- 핀당 전달되는 전류
- 정렬 및 결합 호환성
- 신호 그룹화(전원, 데이터, 그라운드)
피치는 인접한 핀 사이의 거리를 결정하는 파라미터로 보드 공간에 영향을 미칩니다. 일반적인 표준 피치 크기:
- 2.54 mm (클래식)
- 1.27 mm (더 촘촘)
- 0.5~0.8 mm (파인 피치)
피치가 작을수록 밀도는 높아지지만, 조립 공정에서 더 많은 어려움이 발생합니다.
신뢰할 수 있는 연결을 위한 전기적 정격
커넥터를 선택할 때 전기적 정격이 가장 중요한 요소입니다. 전기적 정격이 올바르게 일치하지 않으면 가장 우아한 커넥터도 문제가 될 수 있기 때문입니다. 다음을 확인해야 합니다:
- 핀당 전류 정격: 과열 방지
- 전압 정격: 신호 강하와 전류 누설 감소
- 접촉 저항: 가능한 낮아야 함
스마트한 커넥터 선택 기준:
커넥터를 선택하는 것은 신발을 고르는 것과 같습니다. 기능, 크기, 내구성을 맞춰야 합니다. 물론 때로는 스타일도 중요합니다:
보드 레이아웃 및 공간 제약 맞추기
보드 공간은 값비싼 부동산입니다. 커넥터 적합성은 만능이어야 합니다. 좋은 커넥터는 보드 엣지부터 중간 부품까지, 높이 내 인클로저 안에서 보드 위 어디서나 범용으로 배치할 수 있습니다. 제 설계에서 사용한 거의 모든 유형의 커넥터 표:
| 커넥터 유형 | 주요 용도 | 일반적인 응용 분야 |
| 보드 간(Board-to-Board) | PCB 인터커넥션 | 모바일, IoT, 임베디드 |
| 와이어-보드 간(Wire-to-Board) | 외부 배선 | 가전제품, 자동차 |
| FFC/FPC | 플렉스 케이블 | 디스플레이, 웨어러블 |
| 카드 엣지(Card Edge) | 플러그인 모듈 | PCIe, RAM, 백플레인 |
| RF/동축(RF/Coax) | 고주파 | 안테나, RF 모듈 |
| 전원 커넥터(Power Connectors) | 고전류 | LED, 모터, 배터리 |
| 터미널 블록(Terminal Blocks) | 현장 배선 | 산업 시스템 |
| USB | 데이터 + 전원 | 소비 기기 |
| 이더넷(Ethernet) | 네트워킹 | IoT, 라우터 |
| HDMI | 멀티미디어 | 디스플레이, 카메라 |
웨어러블과 같은 콤팩트한 기기의 경우 선택:
- FPC/FFC 커넥터
- 파인 피치 보드 간 커넥터
모듈식 보드의 경우:
- 카드 엣지 또는 백플레인 커넥터
서비스 가능한 시스템의 경우:
- 잠금 기능이 있는 와이어-보드 간 커넥터
혹독한 환경에서의 내구성
실외, 차량 또는 산업 공장에서 사용되는 커넥터는 다음을 견딜 수 있어야 합니다:
- 진동
- 충격
- 온도 변화
- 수분
- 먼지
- 부식성 대기
견고한 커넥터 유형:
- 밀봉된 와이어-보드 간 커넥터
- 자동차용 잠금 커넥터
제품이 엔진 룸 근처에 놓인다면 커넥터가 기말 시험을 준비하는 학생보다 더 많은 스트레스를 받을 것이라고 가정하세요.
설치 모범 사례:
최고의 커넥터도 잘못 납땜되거나 부주의하게 설치되면 고장납니다. 몇 가지 모범 사례가 몇 시간의 디버깅을 절약해줄 수 있습니다.
납땜 기법 및 도구 권장 사항
SMT 커넥터:
SMT를 사용할 때는 보드의 상단 또는 하단 레이어에 납땜되기 때문에 올바른 리플로우 프로파일을 따라야 합니다. 탭의 완벽한 정렬을 위해 제어된 페이스트 볼륨을 사용하여 툼스토닝을 방지할 수 있습니다.
THT 커넥터:
관통 홀 기술(THT) 커넥터의 경우 보드 위에서 아래로 납땜되기 때문에 솔더 웨이브가 사용됩니다. 제어된 열 프로파일을 사용한 수동 납땜이 가장 권장되는 방법입니다. 콜드 조인트를 방지하고 신뢰성을 보장하기 위해 생산 라인에서 AOI(자동 광학 검사)를 활용할 수 있습니다. 불량 납땜은 "미스터리 커넥터 고장"의 약 절반을 차지합니다.
올바른 정렬 및 스트레인 릴리프 보장
케이블이 연결되거나 분리될 때마다 커넥터에 기계적 스트레스가 가해집니다. 생성된 기계적 스트레스는 PCB를 손상시킬 수 있으므로 와이어-보드 간 커넥터와 함께 스트레인 릴리프를 사용해야 합니다. 또한 구리 연결이 끊어지는 것을 방지하기 위해 중요한 트레이스를 커넥터에서 멀리 라우팅하는 것도 가능합니다. 커넥터에 흔들림이 있다면(흔들리는 이처럼) 고장은 시간 문제입니다.
커넥터 고장 진단:
견고한 커넥터도 결국 문제에 직면합니다. 무엇을 찾아야 하는지 알면 다운타임을 줄이는 데 도움이 됩니다.
간헐적 접촉 및 부식 문제
증상으로는 무작위 재시작, LED 깜박임, 접촉 저항으로 인한 전압 강하 증가 등이 있습니다. 커넥터 고장은 다음으로 인해 발생할 수 있습니다:
- 먼지와 수분
- 핀의 산화
- 기계적 마모
금 도금은 금이 가장 반응성이 낮은 금속으로 알려져 있기 때문에 부식을 줄이는 데 도움이 됩니다. 금으로 접촉 저항을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 금 도금은 고급 전자기기에 사용될 경우 그렇게 비싸지 않습니다.
빠른 수리 및 예방 정비
실외 사용에는 항상 밀봉된 커넥터를 사용해야 합니다. 방수 처리의 또 다른 방법은 커넥터 패드 주변에 컨포멀 코팅을 추가하는 것입니다. 느슨한 연결을 방지하기 위해 잠금 메커니즘이 있는 커넥터를 사용할 수 있습니다. 일반적인 수리 방법:
- 이소프로필 알코올로 접점 청소
- 커넥터 재결합
- 접촉 윤활제 적용(자동차/산업용)
- 손상된 소켓이나 핀 교체
산업 전반의 실제 응용 분야:
실제 응용 분야는 기기에 탑재된 것이나 일상 생활에서 사용하는 것들을 의미합니다.
소비 가전 및 자동차 용도
소비 가전
- USB 커넥터
- 배터리 커넥터
- 디스플레이용 FPC 커넥터
자동차
- 고진동 잠금 커넥터
- 방수 와이어-보드 간 커넥터
- ADAS 모듈용 백플레인 커넥터
자동차 커넥터는 대부분의 공과 대학원생이 감정적 시험을 받는 것보다 더 많은 진동 테스트를 거칩니다.
IoT 기기 및 고속 데이터 링크
IoT 기기:
- 콤팩트한 FPC 커넥터
- 파인 피치 보드 간(BTB) 커넥터
- 센서용 저전력 와이어 커넥터
고속 시스템:
- 차동 페어 튜닝된 보드 간 커넥터
- RF/동축 커넥터(SMA 또는 U.FL)
결론:

이 가이드에서는 설계에 커넥터를 사용하는 데 알아야 할 거의 모든 것을 다루었습니다. 응용 메모와 함께 커넥터 목록도 위에 공유했습니다. PCB 커넥터는 전자기기의 모듈성과 성능을 정의합니다. 올바른 커넥터를 선택하고 올바르게 설치하면 시스템 고장을 방지할 수 있습니다.
응용 분야에 맞는 커넥터를 선택해야 합니다. 고속 디지털 신호를 한 보드에서 다른 보드로 전송하는 경우 신호 무결성 관점에서 더 나은 성능을 보이기 때문에 FPC를 선호합니다. 같은 보드에서 배터리나 다른 전원을 사용하는 경우 보드에 안전하게 부착할 수 있는 더 높은 전력의 THT 커넥터를 찾겠습니다. 이 모든 것은 경험에서 나온 것입니다. 피치 크기는 보드 공간에 따라 조정할 수 있습니다. 그리고 커넥터의 중요성을 의심한다면 작동 중인 시스템에서 하나를 뽑아보면 모든 것이 즉시 무너지는 것을 볼 수 있습니다.

지속적인 성장
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......
PCB 설계에서 DC 5V 입력 이해: 핵심 고려사항
DC 5V 입력은 전자 프로젝트의 전압 조정과 호환성을 보장하는 PCB 설계의 중요한 측면입니다. 이 글에서는 DC 5V 입력의 중요성, 요구사항에 영향을 미치는 요소, DC 5V 입력 호환성을 위한 PCB 설계 모범 사례, 테스트 및 검증 기법, 실제 응용 분야, 그리고 PCB에서 5V 전원 공급 장치를 만드는 방법까지 살펴보겠습니다. DC 5V 입력의 중요성을 이해함으로써 엔지니어들은 견고하고 신뢰할 수 있는 PCB 설계를 만들 수 있습니다. I. DC 5V 입력이란? DC 5V 입력은 5볼트의 직류 전원 공급 전압을 의미하며, Arduino 및 Raspberry Pi와 같은 마이크로컨트롤러 기반 시스템, 센서 응용 분야(예: 온도 감지기, 동작 감지기), LED 조명 응용 분야 등 전자 프로젝트와 기기에서 널리 사용됩니다. 이러한 프로젝트와 기기들은 부품에 전력을 공급하고 최적의 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 안정적이고 조정된 5V 입력에 의존합니다. 이러한 전자 시스템의 기능성과 정확한......
고속 PCB 설계를 위한 임피던스 매칭 이해
기술의 발전과 집적 회로의 응용이 점점 더 광범위해지면서 전자 신호 전송의 주파수와 속도가 계속 증가하고 있어, PCB 도체가 고성능 전송 라인을 제공해야 할 필요성이 높아졌습니다. 이러한 전송 라인은 소스에서 수신기 입력까지 신호를 정확하고 완전하게 전달하는 역할을 합니다. 이 요구사항은 임피던스 매칭의 필요성을 강조합니다. 일반적으로 Z로 표시되고 옴(Ω)으로 측정되는 전기 임피던스는 AC 회로에서 저항, 인덕턴스, 커패시턴스의 복합 효과를 의미합니다. 특정 회로의 임피던스는 일정하지 않으며, AC 주파수, 저항(R), 인덕턴스(L), 커패시턴스(C)에 의해 공동으로 결정되므로 주파수 변화에 따라 달라집니다. 임피던스 매칭이란? 임피던스 매칭은 신호 소스나 전송 라인과 부하 간의 호환성을 보장하는 방법입니다. 저주파 매칭과 고주파 매칭으로 분류할 수 있습니다. 전송 라인에 비해 파장이 상대적으로 긴 저주파 회로에서는 반사를 무시할 수 있습니다. 그러나 전송 라인 길이와 비슷한 짧은 파장을 ......