감쇠란 무엇인가요? 거리에 따라 신호가 약화되는 방법
1 분
- 감쇠란? 의미 및 정의
- 가변 감쇠기의 다양한 유형:
- 신호 또는 케이블 감쇠의 원인
- 감쇠율 방지 또는 개선
- 신호 감쇠를 계산하는 방법?
- 신호가 전선을 통과할 때 감쇠되는 이유는?
- PCB에서 신호 감쇠를 일으키는 원인은?
- 신호 감쇠를 줄이는 기타 방법?
- 더 나은 신호 무결성을 위한 설계 팁:
- 결론:
신호가 소스에서 부하까지 PCB 도체를 통해 이동할 때, 트레이스 저항 및 유전체 손실로 인해 신호가 감쇠되어 에너지 손실이 발생합니다. 신호 감쇠는 고속 신호가 회로 기판을 통과할 때 가장 일반적으로 사용되는 용어입니다. 이는 신호 무결성 문제로 이어지는 신호 저하의 주요 원인 중 하나입니다. 일반적으로 스킨 효과와 같은 현상으로 인해 높은 주파수에서 더 많은 감쇠가 나타납니다.
감쇠 계수는 신호가 얼마나 멀리 이동하면서도 충분한 데이터 비트나 정보를 제공할 수 있는지를 결정합니다. 전송된 신호의 진폭이 주파수에 따라 감소하는 방식을 기반으로 다양한 전송 매체를 정량화합니다. 다음과 같이 나타냅니다:
AF = P output/P input
신호 감쇠 계수는 다음에 따라 달라집니다:
- 전송 매체 길이
- 전송 매체 소재
- 물리적 조건
감쇠란? 의미 및 정의
감쇠는 신호가 매체를 통해 이동할 때 신호 진폭이 감소하는 것입니다. 감쇠는 전송 손실, 반사 또는 흡수에 의해 발생할 수 있습니다. 전기 시스템에서 감쇠는 전선이나 기타 전송 라인을 따라 흐르면서 전압이 감소하는 것입니다. 감쇠된 시스템은 저하된 시스템이라고도 합니다.
감쇠는 데시벨(dB)로 표현되며 출력 대 입력 전력 또는 강도의 비율을 나타냅니다. 감쇠 값은 장애물이 없는 완벽한 전송의 경우 0 데시벨부터 매우 큰 음수까지 다양합니다. 감쇠가 0 dB인 완벽한 감쇠기는 전송 라인을 따라 무한히 많은 탭을 가집니다.
가변 감쇠기의 다양한 유형:
신호 또는 케이블 감쇠의 원인
신호 또는 케이블 감쇠에 대해 이야기할 때 우리는 송신기와 수신기 사이의 신호 저하에 대해 이야기합니다. 신호 손실은 다음과 같이 케이블 품질에 영향을 미치는 많은 변수에 의해 발생할 수 있습니다:
- 불량 제조된 광섬유(불량 커넥터 및 불량 스플라이스)
- 케이블의 과도한 구부림. 신호 반사를 일으킵니다.
- 더 높은 신호 파장에서 작동.
- 송신기와 수신기 사이의 긴 신호 케이블 배선(감쇠는 신호 케이블 길이에 따라 증가).
감쇠율 방지 또는 개선
감쇠를 방지하거나 개선하는 몇 가지 방법이 있습니다. 가장 일반적인 방법은:
1) 물리적 장벽 사용: 두 도체가 접촉하여 단락되는 것을 방지합니다.
2) 전치 증폭기 사용: 신호가 목적지에 도달하기 전에 신호 강도를 높여 신호 손실을 줄입니다.
3) 발룬 사용: 두 도체 사이의 거리를 늘려 단락을 방지합니다.
4) 신호 강도 증가: 감쇠를 방지하고 신뢰할 수 있는 전송을 보장하는 데 도움이 됩니다.
5) 신호 부스팅을 위한 다양한 방법: 신호 무결성을 유지하기 위해 다양한 기법을 사용할 수 있습니다.
신호 감쇠를 계산하는 방법?
신호 감쇠는 전송 매체의 단위 길이당 데시벨(dB)로 추정됩니다. 전력과 전압의 관점에서 계산할 수 있습니다.
페이딩 가능성을 피하기 위해 적어도 하나가 최종 목적지인 수신기에 도달하도록 여러 신호를 전송합니다. 하지만 이러한 추가 신호를 전송해야 하는 필요성 때문에 이 방법은 전반적인 네트워크 속도를 느리게 합니다. 감쇠가 낮을수록 전송 매체가 더 효율적입니다. 감쇠가 높을수록 신호 손실이 더 많고 수신기 측의 진폭이 줄어듭니다.
신호가 전선을 통과할 때 감쇠되는 이유는?
신호의 진폭은 트레이스 저항과 회로 기판 유전체의 소산 계수에 의해 왜곡됩니다. 신호가 트레이스 표면을 따라 전파되는 경향이 있기 때문에 이 효과는 고주파에서 더욱 두드러집니다. 감쇠는 신호 상승 시간을 늦추고 데이터 오류 가능성을 높입니다.
유전체 흡수: 고주파 신호가 회로 기판 표면을 통해 전파될 때 유전체 소재가 신호 에너지를 흡수합니다. 신호 강도를 줄이며 올바른 PCB 소재를 선택해야만 제어할 수 있습니다. 유전체 흡수를 줄이기 위해 낮은 손실 탄젠트를 가진 소재를 선택하세요.
스킨 효과: 스킨 효과는 고주파 성분이 회로 기판 도체의 내부보다 외부 쪽으로 더 가깝게 전파되기 시작하는 현상입니다. 고주파 신호는 자체 인덕턴스 값을 가지며, 주파수가 증가함에 따라 증가하는 유도 리액턴스를 유발합니다. PCB 표면의 전도 면적을 줄이는 원인이 됩니다. 스킨 효과는 트레이스 폭(표면적)을 늘려 줄일 수 있지만, 트레이스 형상 변경이 임피던스 문제를 일으킬 수 있어 항상 가능한 것은 아닙니다.
PCB에서 신호 감쇠를 일으키는 원인은?
신호 범위가 증가할수록 감쇠도 증가합니다. 낮은 트레이스 폭과 같은 요소들과
크로스토크도 신호 감쇠에서 역할을 합니다. 신호 감쇠를 일으키는 몇 가지 요소들:
전송 주파수: 파장이 짧을수록 전파의 감쇠가 커집니다. 이러한 신호는 2.4GHz 또는 5GHz 전자기파를 통해 전송됩니다. 전자기파는 높은 주파수와 짧은 파장을 가집니다. 따라서 라디오 신호는 감쇠가 크고 장거리 전송이 불가능합니다.
도체 소재와 관련된 저항 손실: 구리와 같이 전송 라인 제조에 사용되는 전도성 소재는 구리 트레이스를 통해 이동하는 신호의 감쇠를 유발하는 저항 손실을 발생시킵니다.
유전체 소재와 관련된 손실: 유전체 손실은 전송 라인 사이에 끼워진 유전체 소재의 손실로 인해 발생합니다. 이 유전체 손실은 기판에 역저항이라고도 알려진 전도도를 만들어 전파된 신호 에너지의 일부를 흡수하여 신호 감쇠를 일으킵니다.
구리 표면 거칠기: PCB의 구리 표면 거칠기도 신호 전파에 대한 저항 역할을 합니다. 거친 구리 트레이스는 구리 표면의 지형이 신호를 위아래로 이동시키기 때문에 저항을 증가시킵니다. 표면 돌출부도 커패시턴스를 증가시킵니다. 매끄러운 구리가 이 문제의 해결책이지만 더 비쌉니다.
신호 감쇠를 줄이는 기타 방법?
신호 감쇠는 다음 기법을 사용하여 완화할 수 있습니다:
리피터 사용: 수신된 신호가 약하면 감쇠를 줄여 원래 신호를 재생성하는 리피터를 사용하세요. 또한 신호의 범위를 확장하여 고장 없이 더 긴 거리를 전송할 수 있게 합니다.
증폭기 사용: 수신된 신호가 약하면 증폭기를 사용하여 진폭을 높입니다. 전체 신호를 재생성하는 리피터와 달리 진폭만 높입니다.
적절한 소재 선택: 저손실 유전체 소재와 저저항 트레이스를 신중하게 선택하면 신호 감쇠를 최소화할 수 있습니다.
프로그래밍 가능한 차동 출력 전압(VOD) 설정 사용: 프로그래밍 가능한 VOD는 구동 강도를 라인 임피던스 및 트레이스 길이와 동기화합니다. 드라이버에서 VOD를 높이면 수신기에서의 신호가 향상됩니다.
프리엠퍼시스: 증폭기를 사용하여 신호 강도를 높이는 것이 감쇠 제어의 유일한 해결책은 아닙니다. 관련 신호 노이즈와 지터도 증폭하기 때문입니다. 프리엠퍼시스는 첫 번째 전송 심볼의 레벨을 높여 신호의 고주파 성분만 향상시킵니다. 후속 심볼 레벨이 동일한 레벨로 전송되면 변경되지 않은 채로 유지됩니다. 예를 들어 신호가 세 개의 심볼에 대해 고레벨을 전송하면 첫 번째 심볼만 강조됩니다. 다음 두 심볼은 일반 레벨로 전송됩니다.
더 나은 신호 무결성을 위한 설계 팁:
- 안테나를 소스에 더 가깝게 배치하세요.
- 서로 다른 소재를 함께 배선하여 전도성을 향상시키세요.
- 신호를 간섭하는 것이 없는지 확인하세요.
- 금속 물체에서 멀리 안테나를 배치하세요.
- 필요한 경우 더 강한 신호를 위해 전력 증폭기를 사용하세요.
결론:
신호 감쇠는 고속 PCB 설계에서 신호 무결성과 전반적인 시스템 성능에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 신호가 전송 라인을 통과할 때 트레이스 저항, 유전체 흡수, 스킨 효과, 소재 특성으로 인해 손실이 발생합니다. 이러한 손실은 높은 주파수에서 더욱 중요해져 신호 품질 저하와 잠재적인 데이터 오류로 이어집니다.
적절한 그라운딩, 임피던스 매칭, 제어된 트레이스 형상을 포함하여 감쇠를 염두에 두고 PCB 레이아웃을 설계함으로써 엔지니어들은 신호 무결성을 향상시키고 성능 저하를 줄일 수 있습니다. 전자 시스템이 계속해서 속도와 복잡성의 한계를 밀어붙임에 따라 신호 감쇠 해결은 회로 내 효율적이고 신뢰할 수 있는 통신을 유지하는 데 중요한 측면으로 남아 있습니다.

지속적인 성장
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......
PCB 설계에서 DC 5V 입력 이해: 핵심 고려사항
DC 5V 입력은 전자 프로젝트의 전압 조정과 호환성을 보장하는 PCB 설계의 중요한 측면입니다. 이 글에서는 DC 5V 입력의 중요성, 요구사항에 영향을 미치는 요소, DC 5V 입력 호환성을 위한 PCB 설계 모범 사례, 테스트 및 검증 기법, 실제 응용 분야, 그리고 PCB에서 5V 전원 공급 장치를 만드는 방법까지 살펴보겠습니다. DC 5V 입력의 중요성을 이해함으로써 엔지니어들은 견고하고 신뢰할 수 있는 PCB 설계를 만들 수 있습니다. I. DC 5V 입력이란? DC 5V 입력은 5볼트의 직류 전원 공급 전압을 의미하며, Arduino 및 Raspberry Pi와 같은 마이크로컨트롤러 기반 시스템, 센서 응용 분야(예: 온도 감지기, 동작 감지기), LED 조명 응용 분야 등 전자 프로젝트와 기기에서 널리 사용됩니다. 이러한 프로젝트와 기기들은 부품에 전력을 공급하고 최적의 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 안정적이고 조정된 5V 입력에 의존합니다. 이러한 전자 시스템의 기능성과 정확한......
고속 PCB 설계를 위한 임피던스 매칭 이해
기술의 발전과 집적 회로의 응용이 점점 더 광범위해지면서 전자 신호 전송의 주파수와 속도가 계속 증가하고 있어, PCB 도체가 고성능 전송 라인을 제공해야 할 필요성이 높아졌습니다. 이러한 전송 라인은 소스에서 수신기 입력까지 신호를 정확하고 완전하게 전달하는 역할을 합니다. 이 요구사항은 임피던스 매칭의 필요성을 강조합니다. 일반적으로 Z로 표시되고 옴(Ω)으로 측정되는 전기 임피던스는 AC 회로에서 저항, 인덕턴스, 커패시턴스의 복합 효과를 의미합니다. 특정 회로의 임피던스는 일정하지 않으며, AC 주파수, 저항(R), 인덕턴스(L), 커패시턴스(C)에 의해 공동으로 결정되므로 주파수 변화에 따라 달라집니다. 임피던스 매칭이란? 임피던스 매칭은 신호 소스나 전송 라인과 부하 간의 호환성을 보장하는 방법입니다. 저주파 매칭과 고주파 매칭으로 분류할 수 있습니다. 전송 라인에 비해 파장이 상대적으로 긴 저주파 회로에서는 반사를 무시할 수 있습니다. 그러나 전송 라인 길이와 비슷한 짧은 파장을 ......