PCB 설계 가이드 101: 부품 배치 및 라우팅
1 분
- 1. 부품 배치:
- 2. 트레이스 라우팅:
- 3.레이어 스택업 전략 :
- 디자인 규칙:
- 결론:
PCB 설계 가이드 시리즈의 두 번째 기사에 오신 것을 환영합니다. 이 글에서는 PCB의 성능과 기능을 극대화하기 위해 꼭 알아야 할 핵심적인 설계 가이드라인을 소개합니다. 전자공학 애호가, 취미 제작자, 엔지니어, 학생 또는 관련 분야의 전문가 모두에게 이 가이드는 고품질 PCB 설계를 실현할 수 있는 실질적인 도움을 줄 것입니다.이번 글에서는 인쇄회로기판(PCB)을 설계할 때 필수적인 기본 원칙들과 베스트 프랙티스를 살펴보며, 설계된 PCB가 정상적으로 작동하고 제조 가능하며, 성능 요구사항을 충족하도록 돕는 방법을 알아보겠습니다. 그럼 JLCPCB와 함께 자세히 살펴보겠습니다!
1. 부품 배치:
디지털 및 아날로그 회로의 구역 구분:
PCB 설계에서는 디지털 회로와 아날로그 회로를 구분하여 배치하는 것이 중요합니다. 이는 서로 다른 신호가 간섭을 일으키는 것을 방지하기 위함입니다. 관련된 부품을 그룹으로 묶어 배치하면 라우팅이 간단해질 뿐만 아니라, 비관련 회로 간의 누화를 최소화함으로써 신호 무결성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 아날로그 증폭기 설계에서는 전원부를 메인 증폭 IC와 떨어진 위치에 배치하여 신호에 잡음이 섞이는 것을 방지합니다.
발열 설계를 고려한 배치
전압 조절기나 고전류 부하와 같이 열을 많이 발생시키는 부품은 충분한 공기 흐름이 확보되는 공간이나 PCB 가장자리 근처에 배치해야 합니다. 이는 열이 효과적으로 방출되도록 돕습니다. 부품 간 간격을 적절히 유지하는 것은 조립 및 유지보수를 용이하게 할 뿐만 아니라, 자동 납땜 공정에서 브리징(bridging)이나 기타 결함이 발생하지 않도록 보장합니다.
고속 회로 설계 고려 사항
프로세서나 메모리 모듈과 같은 고속 부품은 가능한 한 관련 커넥터와 가까운 위치에 배치하여 전선(trace) 길이를 최소화해야 합니다. 이는 신호 지연과 간섭 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 전체적으로 보면, 신중한 부품 배치는 최종 PCB 설계의 성능과 내구성을 최적화하는 데 핵심적인 요소입니다.
2. 트레이스 라우팅:
트레이스는 서로 다른 부품을 연결하는 전도 경로로서, 간섭, 신호 손실, 누화와 같은 문제를 최소화하기 위해 신중하게 계획되어야 합니다. 올바른 트레이스 라우팅은 신호 무결성, EMI/EMC 준수, 임피던스 제어에서 매우 중요한 역할을 합니다.
기본 라우팅 기술 :
신호 무결성을 유지하려면 적절한 트레이스 라우팅 기술을 통해 신호 반사를 최소화하는 것이 중요합니다. 임피던스가 갑자기 변할 경우 전송선에서 신호 반사가 발생할 수 있으며, 이는 신호 열화 및 타이밍 오류로 이어질 수 있습니다. 또한, 트레이스에 날카로운 90도 각을 피하면 신호 반사를 줄이고 더 부드러운 전류 흐름을 유지하는 데 도움이 됩니다.
고속 설계를 위한 라우팅:
고속 신호는 트레이스 길이 및 임피던스 변화에 민감하므로 특별한 주의가 필요합니다. 고속 설계에서는 누화도 중요한 고려 사항입니다. 누화는 인접한 트레이스 간의 원치 않는 신호 결합을 말하며, 신호 간섭과 열화를 일으킬 수 있습니다. 이를 완화하기 위해, 트레이스 간 충분한 간격 확보, 고속 신호에 대한 차동 쌍 사용, 쉴딩 기술 등을 활용할 수 있습니다.
전원 트랙 라우팅:
적절한 라우팅은 트레이스 간 간격을 유지하여 단락을 방지하고, 전원 및 접지 트레이스가 필요한 전류를 무리 없이 전달할 수 있도록 충분한 폭을 확보하는 것을 포함합니다. 또한 여러 개의 병렬 트랙을 사용하면 전류 분산과 저항 감소에 도움이 됩니다. 전원 트랙은 가능한 한 짧게 유지해야 전압 강하를 줄이고 핵심 부품에 안정적인 전원을 공급할 수 있습니다.
신호 및 접지 경로 라우팅:
신호 트레이스 아래에 접지면을 배치하면 저임피던스 리턴 경로를 제공하여 신호 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 복잡한 설계에서는 다층 라우팅이 일반적으로 필요하며, 신호층을 접지 및 전원층 사이에 배치함으로써 노이즈와 간섭을 최소화할 수 있습니다. 전반적으로, 효과적인 트레이스 라우팅은 전기적 성능 요구사항과 제조 기준을 충족하는 PCB 설계의 핵심입니다.
안테나 임피던스 매칭 라우팅:
임피던스 제어는 특히 RF 설계에서 신호 무결성을 유지하는 데 매우 중요합니다. 임피던스 불일치는 신호 반사 및 성능 저하를 초래할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해, 적절한 트레이스 폭, 유전체 재료, 레이어 스택업 구성 등을 사용해야 합니다. 설계 가이드라인과 시뮬레이션 도구를 활용하여 임피던스 값을 계산하고 검증하면 효율적인 신호 전송이 가능합니다.
3.레이어 스택업 전략 :
PCB 설계에서 레이어 스택업은 인쇄회로기판 내의 다양한 층을 어떻게 구성하고 배치할지를 의미합니다. 적절한 스택업은 전기적 성능, 기계적 안정성, 제조 용이성을 최적화하는 데 필수적입니다.
설계 요구에 따라 레이어 스택업을 선택하면 노이즈를 최소화할 수 있습니다. 예를 들어, 신호 경로를 접지면 위에 배치하면 신호 전파 속도가 빨라집니다. 또한 전원층을 포함하면 트랙 수를 줄이고 비아를 통해 VCC 또는 5V 전원을 공급할 수 있습니다.
EMI/EMC를 고려한 6층 PCB:
- 신호층 (Signal Layer)
- 접지면 (Ground Plane)
- 신호층 (Signal Layer)
- 전원층 (Power Plane)
- 접지면 (Ground Plane)
- 신호층 (Signal Layer)
오디오 애플리케이션용 EMI/EMC 고려 4층 PCB:
임베디드 솔루션용 4층 PCB 설계:
디자인 규칙:
디자인 규칙은 PCB 레이아웃의 다양한 측면에 대한 최소 요구사항을 정의하는 지침으로, 제조 가능성과 신뢰성을 보장합니다. 디자인 규칙 검사(DRC: Design Rule Check)는 이러한 규칙을 설계가 준수하고 있는지를 자동으로 확인해주는 도구로, 제작 및 조립 과정에서 발생할 수 있는 잠재적 문제를 사전에 방지합니다.
최소 트랙 간격 및 트랙 폭:
최소 트레이스 폭과 간격은 신호 무결성, 임피던스 제어, 제조 가능성에 영향을 주는 핵심적인 디자인 규칙입니다. 트레이스가 너무 좁으면 저항이 높아지고 신호 손실이 발생할 수 있으며, 트레이스 간 간격이 부족하면 누화(crosstalk) 및 단락(short circuit) 이 발생할 수 있습니다. 적절한 트레이스 폭과 간격을 준수함으로써 이러한 문제를 최소화하고 안정적인 PCB 성능을 확보할 수 있습니다.
비아 드릴 홀 크기 및 애뉴럴 링:
비아 설계 규칙은 레이어 간 연결이 원활하게 이뤄지고 제조 결함이 발생하지 않도록 드릴 구멍 크기와 위치를 정의합니다. 애뉴럴 링(Annular Ring)은 드릴 구멍 주변의 구리 링을 의미하며, 기계적 강도와 접속 신뢰성에 큰 영향을 줍니다. 애뉴럴 링이 너무 작으면 약한 납땜 접합 및 잠재적인 고장의 원인이 될 수 있습니다. 적절한 애뉴럴 링 크기로 설계하면 튼튼하고 신뢰성 있는 연결을 보장할 수 있습니다.
솔더 마스크 및 실크스크린:
솔더 마스크 클리어런스는 구리 피처와 솔더 마스크 레이어 간의 거리입니다. 이 거리가 충분해야 패드나 트레이스 위로 솔더 마스크가 침범하지 않도록 하여 조립 중 납땜 문제가 발생하지 않습니다. 정확한 솔더 마스크 설계 규칙은 납땜의 신뢰성을 높이고 관련 결함을 방지합니다. 실크스크린 규칙은 PCB 표면에 텍스트, 마킹, 기호 등이 명확하고 정확하게 표시되도록 합니다.
주의: 디자인 규칙은 PCB 제조업체 또는 특정 제작 공정에 따라 달라질 수 있습니다. 제작사에서 제공하는 디자인 규칙을 숙지하고, IPC와 같은 산업 표준을 고려하여 설계하면 PCB의 제조 가능성과 품질을 최적화할 수 있습니다.
결론:
이번 글에서는 최적의 PCB 성능을 달성하기 위한 핵심 설계 가이드라인을 살펴보았습니다. 부품 배치, 트레이스 라우팅, 레이어 스택업의 중요성을 통해 신호 무결성, EMI/EMC 준수, 열 관리가 어떻게 이루어지는지 설명했습니다. 또한, 디자인 규칙의 중요성과 함께 트레이스 폭과 간격, 애뉴럴 링 크기, 솔더 마스크 클리어런스 같은 주요 요소들을 소개했습니다. 이러한 가이드를 따르면 산업 표준에 부합하며 전자 프로젝트의 성공을 보장하는 고품질 PCB 레이아웃을 설계할 수 있습니다.
JLCPCB 공식 웹사이트를 방문하시면 디자인 툴, 튜토리얼, 다양한 서비스를 통해 여러분의 PCB 설계를 최적화하고 아이디어를 현실화하는 데 도움이 되는 자료를 확인할 수 있습니다.
지속적인 성장
BGA PCB 설계 완벽 가이드: 레이아웃 및 배선 가이드라인
핵심 요약 패드 유형을 먼저 정의하십시오: BGA 팬아웃을 배선하기 전에 반드시 SMD 또는 NSMD 패드 전략을 먼저 확정하십시오. NSMD는 일반적으로 더 나은 솔더 조인트 형성을 위해 선호되며, SMD는 매우 작은 패드나 정합이 빡빡한 마스크에 적합합니다. 피치에 맞는 공정을 선택하십시오: 0.8mm BGA는 도그본 팬아웃과 표준 비아로 처리할 수 있으며, 0.5mm BGA는 일반적으로 비아인패드 또는 HDI 배선이 필요합니다. 초기에 적절한 비아 전략을 선택하면 레이어 수와 비용을 절감할 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 배면에 배치하십시오: 전원 루프 인덕턴스를 최소화하기 위해 MLCC를 BGA 바로 아래 반대쪽 레이어에 실장하십시오. 팬아웃과 디커플링 배치는 순차적이 아니라 함께 설계해야 합니다. 고속 귀환 경로는 연속적으로 유지하십시오: 차동 페어는 끊김 없는 접지 평면 위로 배선하십시오. 레이어 전환이 불가피한 경우, 기준면을 유지하기 위해 인근에 접지 귀환 비아를 추가하십시오.......
단계별로 완성하는 PCB 레이아웃 프로세스 가이드
핵심 요약 즉흥적 진행이 아닌 프로세스: 반복 가능하고 표준화된 PCB 레이아웃 프로세스야말로 작동하는 회로도를 첫 시도에 성공하는 보드로 만들어주는 요소이며, 운이 아닙니다. 배치가 모든 것을 좌우합니다: 부품 배치와 기능 블록 구획화는 가장 영향력이 큰 단계입니다. 좋은 배치는 배선을 쉽게 만들고, 나쁜 배치는 배선을 불가능하게 만듭니다. 중요 신호는 먼저 수동으로 배선하십시오: 클럭, 차동 페어, 민감한 아날로그 네트, 전원 스위칭 루프는 다른 모든 것을 자동 배선하기 전에 반드시 수동으로 배선해야 합니다. 처음부터 제조 용이성을 고려한 설계: 기구적 제약을 먼저 확정하고, 데이터시트 대비 풋프린트를 검증하며, 설계 규칙을 제조사의 실제 생산 한계에 맞추십시오. 접지 평면은 타협의 대상이 아닙니다: 모든 다층 보드는 최소 하나의 견고하고 연속된 접지 평면이 필요하며, 어떤 신호도 평면 분할부를 가로질러서는 안 됩니다. 서론 취미 애호가와 엔지니어를 가르는 질문이 하나 있습니다. 시뮬레이션......
다층 PCB 설계 가이드라인: 스택업 및 레이아웃 모범 사례
핵심 요약 스택업은 설계의 기초: 레이어 배열은 신호 무결성, 임피던스 제어, EMI 성능을 결정합니다. 첫 번째 트레이스를 라우팅하기 전에 스택업을 계획하십시오. 대칭적이고 기준 플레인이 풍부한 설계가 실패를 방지: 모든 신호 레이어에 인접한 그라운드 플레인을 갖춘 균형 잡힌 스택업은 휨 현상을 방지하고 리턴 경로 연속성을 확보하며 크로스토크를 최소화합니다. DFM 규칙이 제조 가능성을 보장: 종횡비, 애뉼러 링, 재료 선택, 대칭적인 구리 분포는 대량 생산에서 신뢰할 수 있는 보드를 만드는 데 핵심적입니다. 현대 전자기기는 높은 기능 밀도와 극한의 데이터 전송 속도를 요구합니다. 이러한 발전은 인쇄 회로 기판을 수동적인 부품 지지체에서 복잡한 시스템 요소로 변화시켰습니다. 고성능 환경에서는 전자기 물리학이 성능의 모든 측면을 좌우합니다. 고속 스위칭 논리 회로나 RF 부품을 사용하는 시스템에서 다층 PCB 설계로의 전환은 선택이 아닌 필수입니다. 성공은 구리와 유전체의 물리적 배열, 즉 신......
PCB 레이아웃에서 노이즈 및 EMI를 줄이는 방법: 종합 설계 가이드
핵심 요약 EMI의 발생 원인: EMI는 구조적 레이아웃 결함에서 비롯됩니다. 불량한 리턴 경로, 기준 플레인 단절, 넓은 루프 면적은 원치 않는 에너지를 방사하는 안테나 구조를 형성합니다. 루프 면적이 핵심: 신호 레이어에 인접한 솔리드 그라운드 플레인을 통해 전류 루프 면적을 최소화하는 것이 EMI 감소에 가장 효과적인 방법입니다. 배치가 노이즈를 결정: 부품 배치는 라우팅 전에 전류 루프를 형성합니다. 기능별(전원, 아날로그, 디지털, RF)로 구분하고, 아날로그와 디지털 섹션을 격리하며, 노이즈 발생원을 민감한 회로와 멀리 배치하십시오. 접지 및 전원 무결성: 연속적인 그라운드 플레인, 전원-그라운드 간격이 좁은 최적화된 PDN, 올바르게 배치된 디커플링 커패시터는 저노이즈 설계의 기초입니다. 고급 노이즈 억제: 차폐(λ/20 개구부 규칙), 필터링(페라이트 비드, 커먼 모드 초크), RC 스너버를 활용한 게이트 드라이브 제어는 까다로운 애플리케이션에서 추가적인 EMI 억제를 제공합니다......
성공적인 PCB 레이아웃 설계를 위한 최고의 팁: 지침과 모범 사례
인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃은 전자 회로 설계 및 개발의 핵심 단계입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 전자 기기의 최적 성능과 기능을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃은 기판 위에 부품을 배치하고 이들 사이의 전기적 연결을 라우팅하는 작업을 포함합니다. 설계자는 PCB 레이아웃을 생성할 때 신호 무결성, 열 관리, 전자기 간섭(EMI) 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이 글에서는 PCB 레이아웃 설계 개요와 관련 지침 및 모범 사례를 제공합니다. 또한 PCB 레이아웃 설계의 중요성과 전자 기기 전체 성능에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 또한 무료 PCB 레이아웃 소프트웨어의 사용, PCB 레이아웃 생성 단계, PCB 레이아웃 서비스 외주의 이점도 살펴봅니다. PCB 레이아웃 지침과 모범 사례를 따르면 설계자는 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적화된 PCB 레이아웃을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃 지침 PCB 레이아웃 지침은 설계자가 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적......
PCB 레이아웃의 원칙과 기술은 무엇인가요?
인쇄 회로 기판(PCB)은 전자 기기에 없어서는 안 될 부품으로, 그 성능과 신뢰성은 전체 시스템의 작동에 직접적인 영향을 줍니다. PCB는 Printed Circuit Board의 약자로, 인쇄 배선 기판이라고도 불립니다. 이는 전자 부품의 지지대이자 전기적 상호 연결 매개체 역할을 하는 핵심 전자 부품입니다. “인쇄” 회로 기판이라 불리는 이유는 전자 인쇄 기술을 이용해 제작되기 때문입니다. 배선은 PCB 설계에서 가장 중요한 단계로, 회로 기판의 성능과 안정성을 결정짓습니다. 본 문서에서는 PCB 배선의 원칙과 실무 기법을 살펴보아, 엔지니어가 설계에서 더 나은 결과를 얻을 수 있도록 돕겠습니다. PCB 배선 원칙: 회로도를 준수하라: 배선 시 회로도를 철저히 따라 올바른 연결을 보장하고 단락이나 개방을 방지해야 합니다. 각 부품은 배선 중 라벨링하여 향후 유지보수 및 문제 해결에 대비합니다. 신호 흐름을 고려하라: 배선 시 신호 경로를 고려하여 신호선을 최대한 짧게 하여 감쇠와 노이즈를......