PCB 티어드롭에 대해
1 분
- PCB 티어드롭이란?
- PCB 티어드롭의 종류
- 티어드롭을 어디에 배치해야 할까요?
- Altium Designer에서 티어드롭 추가하는 방법
PCB(인쇄 회로 기판) 설계 및 제조에서 티어드롭(Teardrop, 패드 티어드롭)은 매우 중요한 역할을 합니다. 티어드롭은 전자 부품과 PCB 간의 연결 지점일 뿐만 아니라 납땜 강도를 높이고 안정성을 개선하는 데도 도움이 됩니다. 이 글에서는 PCB 티어드롭이 무엇인지, 어떤 역할을 하는지, 그리고 어떻게 설정하는지를 깊이 있게 살펴보아 이 핵심 기술을 더 잘 이해하고 적용할 수 있도록 돕겠습니다.
PCB 티어드롭이란?
PCB 티어드롭은 PCB 회로 기판의 전기적 연결 지점 주위에 형성되는 작은 납땜 재소의 방울입니다. 보통 타원형 또는 원형이며 패드와 회로 배선 사이에 위치하여 연결을 강화하고 납땜 강도를 높이며 응력 집중을 줄이는 역할을 합니다. 티어드롭은 납땜 과정에서 납의 표면 장력과 PCB 기판 재료의 표면 장력 사이의 균형에 의해 형성되며, 이러한 균형으로 인해 납이 패드와 회로 배선 사이에 방울 모양 구조를 이룹니다.
PCB 티어드롭의 종류
일반적인 티어드롭은 끝이 가늘어지는 직선 형태이지만, 오목한 형태일 수도 있습니다. 이러한 형태는 둥글거나 직선형이라고도 불립니다. 눈사람 모양의 티어드롭을 만들기 위해서는 주 패드와 겹치는 접점에 더 작은 보조 패드를 추가해야 합니다(이 때문에 눈사람이라는 이름이 붙었습니다).
PCB 티어드롭은 납땜 공정에서 다음과 같은 중요한 역할을 합니다:
납땜 강도 향상: 티어드롭은 납땜을 위한 추가적인 지지와 연결을 제공하여 납땜의 안정성과 신뢰성을 높입니다. 이는 납땜 접점이 끊어지거나 느슨해지는 것을 효과적으로 방지합니다. 여러 번의 납땜 공정에서 패드를 보호하고 떨어지는 것을 막으며, 제조 과정에서 비아가 어긋나 발생하는 불균일한 식각이나 균열 같은 문제도 방지할 수 있습니다.
응력 집중 완화: 티어드롭은 PCB 표면 장력과 납 표면 장력의 영향으로 완충 영역을 형성하여 납땜 접점 주위의 응력 집중을 효과적으로 줄이고, 납땜 피로 및 파손 위험을 최소화합니다.
납딩 품질 최적화: 티어드롭을 적절히 설정하면 패드와 회로 배선 사이의 납 분포가 향상되어 납딩 품질이 개선되고 납딩 불량 및 불량률이 줄어듭니다.
회로 기판 구조 보호: 티어드롭은 외부 충격이 가해질 때 배선과 패드 또는 배선과 비아 홀 사이의 접점이 끊어지는 것을 방지하여 회로 기판의 구조적 무결성을 보호합니다. 또한 티어드롭은 PCB 회로 기판의 미관도 향상시킵니다.
신호 전송 최적화: 티어드롭은 임피던스를 부드럽게 하고 임피던스 급변을 줄여 고주파 신호 전송 시 배선 폭이 갑자기 줄어들면서 발생하는 반사를 방지합니다. 이는 배선과 부품 패드 사이의 전이를 더욱 매끄럽게 하여 신호 전송 품질을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

티어드롭을 어디에 배치해야 할까요?
PCB 설계 시 다음과 같은 상황에서 티어드롭 추가를 고려하세요:
● 배선-패드 비율이 작은 관통 홀에는 티어드롭을 추가합니다.
● 고밀도 보드에서 비아 주위의 링을 보존해야 할 경우 티어드롭을 추가합니다.
● 플렉시블 보드에서는 배선이 패드에 연결되는 부위의 응력을 줄이기 위해 티어드롭을 추가합니다.
● BGA(Ball Grid Array) 하부에 비아가 많은 경우 티어드롭을 추가합니다.
● 배선이 패드에서 나오는 경우, 패드가 솔리드이든 비아가 있는 패드든 티어드롭을 추가합니다.
● 배선이 가늘어지는 경우 티어드롭을 추가합니다.
● 도체 폭이 20mil 이상일 때는 티어드롭을 추가할 필요가 없습니다.
Altium Designer에서 티어드롭 추가하는 방법
Altium Designer를 예로 들면, 먼저 "도구(Tool)" 메뉴를 선택합니다.
메뉴 명령 "Tools-Teardrops" 또는 단축키 "TE"를 실행하면 아래 그림과 같은 티어드롭 속성 설정 대화 상자가 나타나며, 여기서 작업을 수행할 객체를 선택합니다.

지속적인 성장
PCB 라우팅 설계 규칙: 배선 폭·간격·리턴 패스·DRC 가이드
핵심 정리 배선 폭은 전류와 온도 상승을 기준으로 정합니다. 3W 규칙은 인접 배선 간 결합을 줄이는 시작 기준입니다. 고속 신호는 연속적인 기준면과 짧은 리턴 경로가 필요합니다. 라우팅 후 DRC와 제조성 검토를 함께 실행합니다. PCB 라우팅이란? PCB 라우팅은 부품 핀 사이에 전기적 연결을 만드는 과정입니다. 배선 폭, 간격, 레이어, 비아와 리턴 경로가 신호 무결성과 제조 수율에 직접 영향을 줍니다. 배선 폭과 전류 용량 전원 네트와 고전류 경로는 허용 전류, 구리 두께, 외층·내층 여부와 온도 상승 조건을 기준으로 폭을 정합니다. 신호선은 임피던스와 제조 최소 선폭을 확인합니다. 배선 간격과 3W 규칙 3W 규칙은 인접 트레이스 중심 간격을 트레이스 폭의 세 배 이상으로 두는 경험적 기준입니다. 모든 고속 설계를 자동으로 보장하는 법칙은 아니며, 임피던스 계산과 제조 규칙을 우선합니다. 항목 검토 기준 폭 전류·임피던스·제조 최소값 간격 전압·크로스토크·3W 시작 기준 레이어 기준면......
Bias Tee 설계와 RF PCB 레이아웃 가이드
핵심 정리 Bias Tee는 인덕터와 커패시터를 이용해 DC 전원과 RF 신호가 하나의 전송 경로를 공유하도록 합니다. 부품 선정 기준: 인덕터 리액턴스는 시스템 임피던스의 최소 10배, 커패시터 리액턴스는 그 10분의 1 이하를 목표로 합니다. 레이아웃도 계산만큼 중요합니다. L-C 접점의 배선이 몇 mm만 길어져도 전체 주파수 응답이 달라질 수 있습니다. 시뮬레이션: PCB 제작 전에 SPICE로 AC 해석, 과도 해석과 임피던스 스윕을 수행하면 문제를 저렴한 단계에서 찾을 수 있습니다. 소개 전력 증폭기나 안테나는 안정적인 DC 전원이 필요하지만 같은 배선으로 RF 신호도 전달해야 하는 경우가 많습니다. 별도의 커넥터나 긴 초크를 추가하면 신호 경로가 복잡해질 수 있습니다. Bias Tee는 DC와 RF를 한 전도 경로에서 결합하는 수동 회로입니다. 일반적으로 인덕터는 RF를 차단하면서 DC를 통과시키고, 커패시터는 DC를 차단하면서 RF를 통과시킵니다. 실제 PCB에서는 배선 길이, 풋......
PCB 배선 길이 매칭: 주파수보다 상승 시간이 중요한 이유
핵심 요약 길이 매칭 허용오차는 클록 주파수만이 아니라 신호 상승 시간과 타이밍 예산으로 결정합니다. 같은 물리 길이라도 레이어, 유전율, 비아와 배선 구조가 다르면 도착 시간은 달라질 수 있습니다. 가능하면 mil 또는 mm보다 시간 지연(ps) 기준으로 매칭합니다. 단일 종단은 서펜타인, 밀결합 차동 쌍은 결합을 유지하는 쏘투스 방식이 유리할 수 있습니다. PCB 길이 매칭이란? PCB 배선 길이 매칭은 관련 신호의 전파 지연 차이, 즉 스큐를 허용 범위 안으로 맞추는 설계 작업입니다. 소스 동기식 버스에서는 데이터와 스트로브의 도착 시간이 지나치게 벌어지면 수신기의 setup/hold 여유가 줄어듭니다. 차동 쌍 내부의 스큐는 차동 신호 일부를 공통 모드로 변환해 EMI와 수신 마진에 영향을 줄 수 있습니다. 단순히 모든 트레이스를 같은 길이로 만드는 것이 목적은 아닙니다. 실제 목표는 관련 신호가 수신점에 필요한 시간 창 안에서 도착하도록 만드는 것입니다. PCB 배선 길이 매칭과 주파......
최적의 회로 설계 및 성능을 위한 PCB 라우팅 기술 마스터하기
소개 PCB 라우팅은 회로 설계의 기본적이면서도 복잡한 측면으로, 전자 기기의 성능, 신뢰성 및 기능에 큰 영향을 미칩니다. 효과적인 PCB 라우팅 기술은 전기적 트레이스를 최적화하고, 신호 무결성을 유지하며, PCB 레이아웃의 전반적인 효율성을 보장하는 데 중요합니다. 이 종합 가이드는 트레이스 최적화와 신호 경로 관리부터 고속 PCB 라우팅 및 레이아웃 설계 모범 사례에 이르기까지 다양한 PCB 라우팅 기술을 살펴봅니다. 이러한 기술을 숙달하면 라우팅 문제를 해결하고 특정 요구 사항을 충족하는 우수한 PCB 설계를 달성할 수 있습니다. PCB 라우팅 기술 회로 설계 및 레이아웃 PCB 라우팅은 특정한 회로 설계 및 레이아웃 접근 방식으로 시작됩니다. 잘 계획된 회로 설계는 모든 구성 요소가 전략적으로 배치되어 트레이스 길이를 최소화하고 간섭을 줄일 수 있도록 하는 효과적인 PCB 라우팅의 기초입니다. 레이아웃 설계는 구성 요소를 정밀하게 배치하여 효율적인 라우팅을 용이하게 하고 최적의 신호......
PCB 티어드롭에 대해
PCB(인쇄 회로 기판) 설계 및 제조에서 티어드롭(Teardrop, 패드 티어드롭)은 매우 중요한 역할을 합니다. 티어드롭은 전자 부품과 PCB 간의 연결 지점일 뿐만 아니라 납땜 강도를 높이고 안정성을 개선하는 데도 도움이 됩니다. 이 글에서는 PCB 티어드롭이 무엇인지, 어떤 역할을 하는지, 그리고 어떻게 설정하는지를 깊이 있게 살펴보아 이 핵심 기술을 더 잘 이해하고 적용할 수 있도록 돕겠습니다. PCB 티어드롭이란? PCB 티어드롭은 PCB 회로 기판의 전기적 연결 지점 주위에 형성되는 작은 납땜 재소의 방울입니다. 보통 타원형 또는 원형이며 패드와 회로 배선 사이에 위치하여 연결을 강화하고 납땜 강도를 높이며 응력 집중을 줄이는 역할을 합니다. 티어드롭은 납땜 과정에서 납의 표면 장력과 PCB 기판 재료의 표면 장력 사이의 균형에 의해 형성되며, 이러한 균형으로 인해 납이 패드와 회로 배선 사이에 방울 모양 구조를 이룹니다. PCB 티어드롭의 종류 일반적인 티어드롭은 끝이 가늘어지는......