IC 보드 설계: PCB 레이아웃에 대한 기술 가이드
2 분
-
- IC 보드의 진화
- 현대 회로 기판 설계 직무
-
- PCB 배치 지침
- EDA 소프트웨어 선택: 엔지니어의 도구 키트
- IC 보드 배치: 실제 시나리오의 PCB 설계 모범 사례
-
-
- 전문 PCB 배치 서비스
- 개인 배치 대 JLCPCB 배치 서비스
- 결론
- PCB 배치 서비스에 대한 자주 묻는 질문
왜 PCB 배치가 IC 보드 설계에서 그토록 중요할까요? PCB 배치는 회로도의 이론적 우아함을 안정적으로 작동하고 제조 가능한 하드웨어로 전환하는 결정적 순간입니다. 마이크로컨트롤러, FPGA 같은 가속기 또는 민감한 RF 트랜시버와 같은 복잡한 집적 회로(IC)가 탑재된 복잡한 보드에서는 한 지점을 다른 지점에 단순히 연결하는 것이 아닙니다. PCB 배치는 PCB 및 집적 회로 시스템의 성능, 신호 무결성, 전체 열 안정성에 막대한 영향을 미치는 엔지니어링 전문 분야입니다. 이 가이드는 모든 IC 보드 설계의 핵심이 되는 필수 PCB 배치 지침과 PCB 설계 모범 사례를 학습하기 위한 궁극적인 안내서입니다.
IC 보드의 진화
IC 보드의 역사는 끊임없는 소형화의 이야기입니다. 초기 PCB는 크고 관통형 컴포넌트를 넉넉한 간격으로 장착하도록 설계된 단순한 단일층 구조였습니다. 배치는 비교적 간단한 2D 퍼즐이었습니다. 그러나 IC가 간단한 논리 게이트에서 볼 그리드 어레이(BGA) 패키지의 수백 개 핀을 가진 시스템온칩(SoC)으로 발전함에 따라 PCB 설계의 복잡성이 폭발적으로 증가했습니다. 이 변화는 배치 설계자의 역할을 제도사에서 고주파 전자공학의 물리학을 마스터해야 하는 다학문 엔지니어로 변모시켰습니다.
현대 회로 기판 설계 직무
오늘날 가장 중요한 회로 기판 설계 직무는 견고하고 다학문 기술 세트를 필요로 합니다. 복잡한 IC 보드를 담당하는 배치 엔지니어는 다음 분야의 전문가입니다:
● 신호 무결성(SI): DDR 메모리 버스 같은 고속 신호를 합리적인 왜곡으로 제어하고 임피던스, 반사, 크로스토크를 고려합니다.
● 전력 무결성(PI): IC에 전원을 공급하는 안정적이고 깨끗한 전력 전달 네트워크(PDN)를 설계하여 오작동을 방지합니다. 디커플링 커패시터와 고전류 경로의 전략적 위치 선정이 PI 분야입니다.
● 열 관리: 고전력 IC를 위한 구리 평면과 열 비아를 설정하여 열 방산을 극대화하고 열 스로틀링 및 열 "재앙적" 고장을 방지합니다.
● 제조 가능성을 위한 설계(DFM): PCB 제조 및 조립의 물리적 한계를 이해하여 설계를 높은 수율로 안정적으로 제조할 수 있도록 합니다.
현대 PCB 설계 단계는 점점 더 전문화되었습니다. 회로도 설계에 집중하고 싶다면 JLCPCB 배치 서비스를 클릭해 보세요!
PCB 배치 지침
전문적인 배치는 명확한 PCB 배치 규칙 세트에 따라 순서대로 수행됩니다.
배치 프로세스
1.준비가 핵심입니다: 단일 트레이스를 라우팅하기 전에 회로도가 완성되고 BOM이 완료되며 외장의 기계적 제약이 명확해야 합니다.
2.컴포넌트 배치: 이것이 가장 중요한 단계입니다. IC 및 관련 컴포넌트(디커플링 커패시터, 크리스탈 등)를 적절히 배치하면 트레이스 길이가 줄고 라우팅이 간소화됩니다.
3.전원 및 접지 분배: 층 스택업이 정의되고 전원 및 접지 평면이 정의되면 좋은 PI와 SI를 향한 길이 열립니다.
4.중요 신호 라우팅: 가장 민감한 고속 트레이스(클럭, 차동 쌍)를 먼저 라우팅합니다.
5.일반 라우팅 및 최종화: 나머지 연결을 라우팅하고 실크스크린을 추가하며 최종 설계 규칙 검사(DRC)를 실행합니다.
핵심 PCB 설계 규칙
모든 인쇄 회로 기판(PCB) 배치는 제조를 위한 필수 PCB 설계 규칙 세트에 따라 제어됩니다. 제조업체가 제공하는 이러한 규칙은 제조 공정의 물리적 한계를 반영합니다.
● 트레이스 폭 및 전류 용량: 전원 트레이스는 과열 없이 예상 전류 부하를 처리하도록 IPC-2221 같은 표준에 따라 크기가 지정되어야 합니다. 전원 트레이스에 신호 트레이스와 동일한 폭을 사용하는 것은 서비스 중 흔한 실패 원인으로, 전압 강하와 최종 손상을 초래합니다.
● 트레이스 및 구리 간격(클리어런스): 이 규칙은 제조 중 단락을 방지하기 위해 구리 특성 사이의 최소 거리를 나타냅니다. 고전압 설계에서는 도체 간 아크 방지를 위해 적절한 간격이 필요합니다.
● 비아 사양 및 애뉼러 링: 제조업체는 비아의 드릴 크기와 비아 주위의 구리 패드인 "애뉼러 링"을 지정합니다. 애뉼러 링은 신뢰성을 위해 충분히 커야 하며 드릴링 중 약간의 편차를 허용해야 합니다.
● 솔더 마스크 및 실크스크린 클리어런스: 컴포넌트 패드 사이에 "솔더 마스크 댐"이 있어 조립 중 솔더 브리지를 방지하는 데 도움이 됩니다. 실크스크린은 패드 위에 인쇄되어서는 안 되며, 이는 솔더 접합 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다.
포괄적인 목록은 PCB 제조 및 조립 기능 - JLCPCB를 확인하세요.
EDA 소프트웨어 선택: 엔지니어의 도구 키트
올바른 EDA(전자 설계 자동화) 소프트웨어를 선택하는 것은 PCB 설계에 중요합니다. 최고의 PCB 설계 소프트웨어는 모두에게 맞는 하나의 답이 아닙니다. 프로젝트의 복잡성, 필요한 분석 도구, 엔지니어의 워크플로우에 따라 달라집니다. 일반적으로 몇 가지 핵심 계층으로 나뉩니다.
EasyEDA
EasyEDA의 가장 큰 강점은 JLCPCB 제조 생태계와의 탁월한 통합과 방대한 재고 부품입니다. 무료 웹 기반의 사용하기 쉬운 인터페이스로 알려져 있습니다. EasyEDA를 통해 엔지니어는 회로도에서 제조 및 조립을 위한 전체 견적 주문까지 단일 워크플로우로 이동할 수 있습니다. 이러한 직접적인 연결은 EasyEDA를 물리적 보드를 손에 넣는 가장 빠르고 효율적인 방법 중 하나로 만들어, 신속한 프로토타이핑 및 반복 설계에 큰 이점을 제공합니다.
IC 보드 배치: 실제 시나리오의 PCB 설계 모범 사례
현대 마이크로컨트롤러와 고속 USB 인터페이스, 스위칭 전원 공급 장치가 있는 임베디드 시스템용 보드를 만드는 실제 상황을 살펴보겠습니다.
기능 및 특징
보드는 IC에 깨끗한 전원을 공급하고, USB 데이터 라인이 480Mbps로 올바르게 작동하며, 전압 조정기에서 열을 분산시켜 조정기가 다운되지 않도록 해야 합니다.
난제: SI, PI, 열 문제의 즉각적인 균형
SI 문제: USB 차동 쌍은 90옴의 제어된 임피던스가 필요합니다. 트레이스 폭이나 간격이 잘못되면 반사가 발생하고 데이터가 손상됩니다.열 문제: 스위칭 조정기는 뜨거워질 것입니다. 적절한 열 경로 없이는 과열되어 효율성이 저하되고 결국 실패합니다.
성공을 위한 팁
1. 배치: 디커플링 커패시터를 마이크로컨트롤러의 VCC 및 GND 핀에 즉시 인접하게 배치하고 비아를 통해 접지 평면으로 직접 연결합니다. USB 커넥터와 시리즈 터미네이션 저항을 IC에 물리적으로 가능한 한 가깝게 배치하여 트레이스 길이를 최소화합니다.
2. 라우팅: USB D+ 및 D- 트레이스를 길이가 일치하는 밀접하게 결합된 차동 쌍으로 라우팅합니다. 임피던스 계산기를 사용하여 PCB 스택업에 대한 정확한 트레이스 폭과 간격을 계산하여 최종적으로 90옴 목표에 맞춥니다.
3. 열 관리: 전압 조정기의 열 패드에 연결된 큰 구리 풀을 상단 층에 만듭니다. 이 풀을 열 비아 어레이로 내부 접지 평면에 연결하여 전체 보드를 히트싱크로 효과적으로 사용합니다.
응용
이 수준의 설계 주의는 성능과 신뢰성이 협상 불가능한 현대 하이테크 분야의 표준입니다. 주요 응용 분야는 다음과 같습니다:
● 소비자 전자제품: 스마트폰 및 웨어러블 기기와 같은 장치에서 전문적인 IC 보드 배치는 작은 공간에 엄청난 기능을 집적하는 데 필수적입니다.
● 자동차 시스템: 현대 차량은 복잡한 전자 시스템입니다. ECU 및 ADAS에 배치된 IC 보드는 견고한 배치가 필요합니다.
● AI 및 고성능 컴퓨팅: 현대 세계를 구동하는 데이터 센터 및 AI 가속기는 매우 복잡한 다층 PCB가 필요합니다. 이러한 설계는 신호 무결성의 한계를 테스트합니다.
● 통신: 5G 기지국 및 고속 네트워크 스위치는 극히 고주파에서 작동합니다.
전문 PCB 배치 서비스
비교적 간단한 프로젝트의 경우 앞서 논의한 모범 사례를 달성할 수 있을 것입니다. 그러나 PCB에 DDR4 메모리 인터페이스, 10층 보드, 5개의 서로 다른 스위칭 조정기가 포함되어 있다면 어떻게 될까요? 프로젝트는 새로운 수준의 복잡성으로 이동합니다. 이 수준에서는 전문 PCB 배치 서비스를 사용하는 것이 편의성을 넘어 위험 완화에 필요합니다. 이러한 복잡성 수준에서 단일 배치 문제는 수주간의 디버깅과 수천 달러의 낭비된 제조 비용을 초래할 수 있습니다.
간단한 마이크로컨트롤러 보드에서 고속 디지털 시스템으로의 복잡성 도약은 점진적이지 않습니다. 깊고 전문적인 지식을 필요로 하는 도전의 도입입니다.
HDI 설계 경험이 있더라도 적절한 자격을 갖춘 HDI 경험 없이 이를 시도하는 것은 복권을 하는 것과 같습니다. 위험이 매우 높고 보상이 매우 낮습니다. 높은 제조 비용과 지연이 발생하거나 최소한 GPS가 수정되어야 하는 보드를 파괴할 수 있습니다.
개인 배치 대 JLCPCB 배치 서비스
직접 보드를 만드는 것은 학습에 유용할 수 있지만, 복잡한 설계의 경우 전문 서비스의 이점이 매우 설득력 있게 됩니다.
● 개인 배치: 간단한 설계에 적합합니다. 그러나 복잡한 배치의 경우 SI/PI 분석을 수행할 수 있는 표적화된 지식이 없고 이를 올바르게 수행하는 데 필요한 비싼 소프트웨어 도구에 액세스할 수 없어 높은 실패 위험이 따릅니다.
● JLCPCB 배치 서비스: 이곳이 JLCPCB PCB 배치 서비스 같은 서비스가 전략적 이점을 제공하는 곳입니다.
○ 전문 지식 액세스: 당사 팀은 고밀도, 고주파 보드와 함께 오는 배치 문제를 설계하고 해결하는 데 깊은 경험을 가진 전문 엔지니어로 구성되어 있습니다. 설계의 복잡성을 해결하는 방법을 이해합니다.
○ 제조와의 통합: 이것이 근본적인 이점입니다. 당사 엔지니어는 JLCPCB의 제조 기능에 대한 친밀한 이해를 바탕으로 설계합니다. 보드를 제조할 공장의 허용 오차와 DFM 규칙을 알고 있습니다. 이것이 DFM의 가장 직접적인 형태로, 첫 실행 성공 가능성을 크게 향상시킵니다.
○ 속도 및 효율성: 통합 프로세스는 설계 회사와 제조 회사 간의 시간이 많이 걸리는 왕복 프로세스를 제거하고 제품을 시장에 출시하는 데 걸리는 시간을 단축합니다.
| 요소 | DIY 배치 | JLCPCB 서비스 |
|---|---|---|
| SI/PI 전문성 | 복잡한 설계에서 문제 위험이 높고 제한적입니다. | 고급 도구를 갖춘 전문가; 성능 위험을 최소화합니다. |
| DFM 지식 | 일반적인 이해; 제조가 어렵거나 비쌀 수 있습니다. | JLCPCB 규칙에 대한 친밀한 지식; 수율/비용에 최적화됩니다. |
| 재실행 위험 | 오류로 인해 높음; 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸립니다. | 현저히 감소; 첫 실행 성공률이 높습니다. |
| 처리 시간 | 복잡한 설계의 경우 느림; 자체 관리 학습/검사. | 시장 출시까지 더 빠름; 효율적인 워크플로우, 직접 제조 통합. |
| 비용 | 간단한 설계의 경우 초기 비용은 낮지만 숨겨진 비용이 높음(재실행, 디버깅). | 명확한 초기 가격(핀 수); 문제를 피해 전체적으로 절약됩니다. |
DIY PCB 배치와 전문 JLCPCB 배치 서비스의 비교표입니다.
결론
잘 설계된 IC 보드는 전기적 성능, 열 성능, 제조 가능성을 고려하는 복잡한 엔지니어링 분야로 정의될 수 있는 잘 실행된 배치의 지표입니다. 각 트레이스, 컴포넌트 위치, 전원 평면은 전자 제품의 성능과 신뢰성에 기여합니다. 간단한 보드를 배치하여 기본 원리를 이해하는 기술을 갖추는 것은 좋지만, 프로젝트가 복잡하거나 중요해지면 PCB 배치 서비스에 투자하고 전문가에게 프로젝트 배치를 맡기는 것이 가치가 있습니다. PCB 배치 서비스인 JLCPCB에 의해 프로젝트가 배치되면 전문 지식, 고급 도구, 엄격한 프로세스를 활용하여 새로운 설계가 견고하고 신뢰할 수 있으며 제조 가능한 기반에 배치되도록 하여 위험을 최소화하고 시장 출시 시간을 단축합니다.
회로도를 실현할 준비가 되셨나요? JLCPCB 배치는 단 $20부터 시작하며, 핀당 $0.45만큼 낮은 요율을 제공합니다! 게다가, 한정된 시간 동안 $100 이상 구매 시 $80 할인 쿠폰을 받으세요.

PCB 배치 서비스에 대한 자주 묻는 질문
질문: PCB 배치 서비스를 위해 어떤 파일을 제공해야 하나요?
답변: 정확한 견적을 제공하고 배치 프로세스를 시작하려면 다음을 제출해야 합니다:
1. 회로도 파일(가능하면 컴포넌트 풋프린트가 이미 할당됨).
2. 시각적 검증을 위해 회로도의 PDF 버전도 필요합니다.
3. 비표준 부품에 대한 컴포넌트 데이터시트 또는 풋프린트 문서.
4. 엑셀 형식의 자재 명세서(BOM)(선택 사항이지만 권장됩니다).
5. 보드 형태와 제약을 정의하기 위한 DXF 기계 도면(선택 사항이지만 권장됩니다).
질문: JLCPCB의 PCB 배치 서비스 가격은 얼마인가요?
답변: 가격은 핀당 기준으로 책정되며, 통합 JLCPCB 조립 서비스도 함께 이용할 경우 더 비용 효율적입니다. 모든 배치 프로젝트의 최소 주문 금액은 $100입니다.
JLCPCB 조립 서비스를 사용할 때:
● 표준 PCB: 핀당 $0.46 USD
● 고급 PCB*: 핀당 $0.55 USD
JLCPCB 조립 서비스를 사용하지 않을 때:
● 표준 PCB: 핀당 $0.64 USD
● 고급 PCB*: 핀당 $0.73 USD
질문: 전문 PCB 배치에는 얼마나 걸리나요?
답변: 예상 리드 타임은 설계의 핀 수와 복잡성에 따라 다릅니다. 아래 일정은 일반적인 추정치를 제공하며, 요구 사항 변경 또는 확장된 커뮤니케이션으로 인해 지연이 발생할 수 있습니다.
| 핀 수 | 예상 리드 타임 |
| 1-1000핀 | 4일 |
| 2000-3000핀 | 6-8일 |
| 4000-5000핀 | 9-13일 |
| 6000-7000핀 | 13-16일 |
| 8000-9000핀 | 16-19일 |
| 10000-12000핀 | 19-21일 |
| 13000-15000핀 | 21-24일 |
| 15000-20000핀 | 24-31일 |
질문: 잘못된 컴포넌트 풋프린트를 제공하면 배치 서비스에서 수정할 수 있나요?
답변: 이것은 흔한 문제입니다. 컴포넌트 데이터시트를 제공하면 당사 전문 서비스에서 올바른 풋프린트를 생성할 수 있으며, 광범위한 라이브러리 작업의 경우 요금이 부과될 수 있습니다. 풋프린트를 사전에 확인하는 것이 가장 좋지만, 백업 서비스로 이 기능을 갖는 것은 큰 이점입니다.
질문: JLCPCB 배치 서비스는 어떤 소프트웨어를 지원하나요?
답변: 당사 서비스는 주로 EasyEDA 를 사용하여 더 빠른 전달과 가장 경쟁력 있는 가격을 보장합니다. 그러나 Altium, Allegro, KiCad 같은 주요스트림 파일도 지원합니다.
지속적인 성장
Microstrip vs Stripline: RF PCB 전송선로와 50Ω 임피던스 설계
RF PCB나 고속 신호 PCB에서 “50 Ω 선폭”을 정할 때 표면 배선인지 내부 배선인지부터 구분해야 합니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline)은 기준면과 유전체 구조가 달라 같은 선폭에서도 임피던스가 달라집니다. 이 글은 두 전송선로의 차이, 스택업 확인 순서, 실무에서 자주 생기는 오류를 정리합니다. Microstrip과 Stripline은 무엇이 다른가? 개념도: Microstrip은 외층 신호선과 기준면, Stripline은 내층 신호선과 두 기준면으로 구성됩니다. 항목 Microstrip Stripline 신호층 PCB 외층 PCB 내층 기준면 인접한 연속 기준면 1개 위·아래의 연속 기준면 2개 전계 일부가 공기 또는 솔더마스크 쪽에 분포 대부분 기판 유전체 내부에 분포 설계상 이점 커넥터·부품으로 접근하기 쉽고 프로빙이 편리 외부 환경에 덜 노출되고 층 사이 차폐에 유리 주요 검토 솔더마스크, 인접 금속, 커넥터 전이 추가 층·비아 전이, 적층......
고속 PCB 배선 가이드: 임피던스, 차동쌍, 리턴 경로 설계
핵심 요약 1. 클록 주파수보다 상승 시간을 기준으로 판단합니다. 원문이 인용한 IPC-2251 기준에서는 배선 길이와 신호 상승 시간을 비교합니다. 100 MHz 미만의 신호라도 에지가 빠르면 전송선로로 다뤄야 할 수 있습니다. 2. 배선 전에 스택업을 정합니다. 고속 신호에는 끊김 없는 기준면이 필요합니다. 임피던스는 제조업체의 실제 적층 데이터를 바탕으로 계산합니다. 원문에 제시된 JLCPCB의 임피던스 공차는 ±10%입니다. 3. 중요 신호망부터 배선합니다. 클록, 차동쌍, DDR 메모리 버스를 먼저 배선한 뒤 RF 및 아날로그 기준 신호를 처리합니다. 저속 GPIO와 제어 신호는 나중에 배선합니다. 4. 리턴 경로를 유지하고 3W 규칙을 검토합니다. 분할된 기준면이나 빈 영역을 가로지르지 않고, 인접 신호 사이를 배선 폭의 3배 이상 띄우는 것을 시작 기준으로 삼습니다. 층을 바꿀 때는 그라운드 스티칭 비아로 리턴 경로를 연결합니다. 5. 차동쌍의 대칭성을 유지합니다. 두 배선의 간격......
RF PCB 레이아웃: 일반적인 설계 실수 및 실용적인 가이드라인
핵심 요점 임피던스 제어는 타협할 수 없습니다: 반사 및 신호 손실을 방지하기 위해 비아, 커넥터 런치 및 트레이스 벤드를 포함한 모든 전환에서 일관된 50Ω 임피던스를 유지하십시오. 리턴 경로 무결성이 RF 성공을 결정합니다: 접지 플레인 분할 또는 슬롯 위로 RF 트레이스를 라우팅하지 마십시오. 모든 레이어 변경에서 스티치 비아로 연속적인 리턴 경로를 제공하십시오. 기능 영역 분할이 간섭을 방지합니다: RF 프론트 엔드 회로를 디지털 로직 및 전원 관리와 물리적으로 분리하여 고조파 및 스위칭 노이즈를 수신 대역에서 제거하십시오. 고주파에서 비아 설계가 중요합니다: 백드릴링 또는 마이크로비아를 통해 비아 스텁을 제거하고, 레이어 전환을 통해 50Ω을 유지하기 위해 항상 신호 비아를 접지 스티칭 비아와 쌍을 이루십시오. 재료 선택이 성능을 제한합니다: 2GHz 이상에서 FR-4의 유전체 손실은 신호 품질을 저하시킵니다. 제어된 임피던스 및 낮은 손실을 위해 Rogers RO4350B 또는 Me......
신뢰할 수 있는 신호 제어를 위한 고속 PCB 레이아웃 가이드
고속 PCB 라우팅은 신호 동작이 전송 선로 이론을 따르는 레이아웃 설계를 말합니다. 고속 PCB 레이아웃은 트레이스를 단순한 도체가 아닌 제어된 임피던스 경로로 취급합니다. 신호 무결성, 전원 무결성, 전자기 효과가 고속 PCB 설계의 라우팅 결정을 이끕니다. 기존 PCB 라우팅은 부품 간 전기적 연결에 초점을 맞춥니다. 고속 PCB 레이아웃은 파형 보존, 타이밍 정확도, 노이즈 제어에 초점을 맞춥니다. 신호 에지는 트레이스를 가로질러 전자기파로 전파되며, 이는 반사와 크로스토크를 일으킵니다. 레이아웃 결정은 다층 스택업과 복잡한 라우팅 환경 전반에 걸쳐 임피던스 연속성, 귀환 경로 안정성, 전자기 동작을 결정합니다. PCB 설계에서 고속 제약 조건 정의 고속 PCB 제약 조건은 초기 설계 단계에서 정의됩니다. 신호 흐름 매핑은 레이아웃 시작 전에 중요 네트를 식별합니다. 초기 계획은 신호 무결성과 타이밍 동작에 대한 제어를 확립합니다. 신호 흐름 분석은 데이터 경로와 타이밍 관계를 정리합니......
PCB 레이아웃에서의 신호 무결성 기초
PCB 설계의 세계에서 신호 무결성은 전자 신호의 안정적이고 정확한 전송을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 신호 무결성의 기초를 이해하는 것은 PCB 설계에 관여하는 전자 애호가, 취미 활동가, 엔지니어, 학생 및 전문가들에게 필수적입니다. 이 글에서는 신호 무결성의 핵심 개념을 깊이 있게 다루고, 이들이 PCB 레이아웃에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다. 모범 사례를 따름으로써 신호 무결성을 최적화하고 전자 시스템의 전반적인 성능을 향상시킬 수 있습니다. 신호 무결성이란? 신호 무결성은 전송 경로를 따라 신호의 품질과 무결성을 보존하는 것을 의미합니다. 이는 임피던스 매칭, 노이즈 감소, 반사 및 크로스토크와 같은 신호 왜곡 최소화 등 다양한 요소를 관리하는 것을 포함합니다. 신호 무결성을 유지함으로써 안정적인 데이터 전송을 달성하고 오류를 최소화하며 시스템 성능을 극대화할 수 있습니다. 임피던스 매칭: 임피던스 매칭은 신호 무결성에서 중요한 역할을 합니다. 이는 전송선의 임피던스가 드라......
Microstrip vs. Stripline: 설계 차이점 및 사용 시점
RF(라디오 주파수) PCB 설계는 엔지니어링과 예술이 결합된 분야입니다. RF 설계에서 사용되는 마이크로스트립(microstrip)과 스트립라인(stripline) 전송선로는 숨은 주역이라고 할 수 있습니다. 이 선로들은 신호가 PCB를 통해 간섭, 손실, 또는 임피던스 불일치 없이 원활히 전달되도록 보장합니다. 그렇다면, 이 두 가지 선로는 무엇이며, 언제 어떤 것을 선택해야 할까요? 함께 알아보겠습니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline) 전송선로란? 마이크로스트립 전송선로(Microstrip Transmission Line): 마이크로스트립은 PCB 표면에 위치한 전도성 트레이스(trace)로, 그 아래에 그라운드 플레인(ground plane)이 있고, 그 사이에는 유전체 재료(PCB 기판)가 삽입되어 있습니다. 트레이스의 상단은 공기와 접촉해 노출되어 있습니다. 이 구조에서 전자기장의 특성은 다음과 같습니다. 전자기장은 유전체와 공기 두 매질을 통해 ......