RP2350으로 레이아웃 설계하는 방법
2 분
- 최소 보드 개요:
- RP2040 대 RP235x 시리즈:
- 설계 흐름 및 요구사항:
- RP2350의 회로도 및 레이아웃 섹션:
- 전원 섹션:
- 디커플링 커패시터 섹션:
- 플래시 메모리/PSRAM 섹션:
- I/O 섹션:
- 버튼:
- 크리스탈 발진기 섹션:
- JLCPCB에서 제작:
- RP2350 오픈소스 프로젝트:
전자공학자로서 저는 2-4층 개발 보드를 다수 설계해왔으며, 일부는 클론이고 일부는 더 나은 기능을 갖춘 것입니다. 개발 보드 설계는 PCB 설계자의 설계 잠재력을 열어주며, 하드웨어 기반 연구를 통해 새로운 것들과 라우팅 절차를 많이 배울 수 있습니다. 자체 개발 보드 설계는 맞춤화와 관련이 있으며, 약간의 노력으로 요구사항에 맞춰 PCB를 조정할 수 있습니다. 때로는 시스템의 전체 비용을 줄이기 위해 마이크로컨트롤러를 위한 최소 시스템을 만들어 쉴드로 사용하기도 합니다.
최소 보드 개요:
원래의 Minimal 보드는 RP2350을 구동하는 데 필요한 최소한의 외부 부품만을 사용하면서도 모든 I/O를 노출하고 접근 가능하게 유지하는 간단한 참조 설계를 제공하려는 시도였습니다. 다음으로 구성되었습니다:
- 전원 공급원 (5V → 3.3V 선형 레귤레이터)
- 크리스탈 발진기
- 플래시 메모리
- I/O 연결 (micro USB 소켓 및 GPIO 헤더)
새로운 RP235x 시리즈 Minimal 보드는 동일한 설계를 대부분 유지하면서도 새로운 하드웨어를 수용하기 위한 필요한 수정이 이루어졌습니다. 또한 미니멀리즘 접근 방식에도 불구하고 디버깅 경험을 개선하기 위해 BOOTSEL 및 RUN 버튼과 별도의 SWD 헤더가 포함되었습니다. 이 버튼들은 신호가 헤더에서 계속 접근 가능하므로 엄격히 필요하지는 않으며, 비용이나 공간 제약이 우선일 경우 생략할 수 있습니다. 이제 RP2350 기능을 탑재한 맞춤 PCB를 만들 차례입니다.
RP2040 대 RP235x 시리즈:
Raspberry Pi RP2350은 마이크로컨트롤러 설계의 주요 진화를 대표하며, 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:
- 듀얼코어 ARM Cortex-M33 프로세서
- 듀얼 RISC-V 코어
- 150 MHz 클럭 속도
- 520 KB SRAM
- 하드웨어 보안 가속기
RP2350은 A와 B 두 가지 시리즈가 있으며, 차이점은 다음과 같습니다:
설계 흐름 및 요구사항:
Minimal 보드 설계는 첨단 PCB 기술 없이도 RP235x 시리즈를 활용해 제조 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 만드는 것을 목표로 합니다. 주요 설계 선택 사항은 다음과 같습니다:
- 2층 PCB
- 일반적으로 사용 가능한 부품
- 모든 부품을 상단 면에 장착
더 크고 수동 납땜이 가능한 부품이 바람직하겠지만, QFN 칩의 0.4mm 피치 때문에 모든 GPIO를 완전히 활용하려면 0402(1005 메트릭) 패시브를 사용해야 합니다. 0402 부품은 적절한 도구가 있으면 수동 납땜이 가능하지만, QFN은 전문 장비가 필요합니다. 설계에는 두 가지 패키지 크기 각각에 대한 별도의 PCB가 포함되어 있습니다. 부품 참조(예: U1, R1)는 두 설계 모두에서 일관되며, 고유한 요소가 있는 경우(예: QFN-80 설계의 R13)만 예외입니다.
RP2350의 회로도 및 레이아웃 섹션:
설계 흐름은 다음을 포함합니다:
- 전원 섹션
- 디커플링 커패시터 섹션
- 플래시 메모리 섹션
- PSRAM 섹션
- 크리스탈 발진기 섹션
- I/O 섹션
- 버튼
전원 섹션:
먼저 입력 USB 5V는 RP2350의 입력 전압인 3.3V로 변환됩니다. 이 변환은 선형 전압 레귤레이터를 통해 수행됩니다.
레이아웃 섹션에서 10uF 입력 및 출력 커패시터를 NCP1117 전압 레귤레이터 근처에 배치하여 전원 공급 장치의 노이즈를 제거하십시오. RP2040의 선형 레귤레이터는 2개 핀, 3.3V 입력 및 칩의 DVDD를 공급하는 1.1V 출력이 있었습니다. 이번에 RP235x 시리즈의 레귤레이터는 5개 핀이 있으며, 작동하려면 일부 외부 부품이 필요합니다.
이러한 소형 인덕터의 방향성은 대체로 무시되며, 코일 권선 방향을 알 수 없고, 부품 릴을 따라 무작위로 배치됩니다. 더 큰 인덕터 케이스 크기에는 극성 표시가 있는 경우가 많지만, 0806(2016 메트릭) 케이스 크기에서는 적합한 것을 찾을 수 없었습니다. 따라서 회로에는 극성을 나타내는 점이 있는 특별한 Abracon 3.3μH 인덕터가 사용됩니다. AOTA-B201610S3R3-101-T는 (또는 곧) 유통업체를 통해 일반 대중에게 제공될 예정입니다.
앞서 언급했듯이, VREG_AVDD 공급은 노이즈에 매우 민감하므로 필터링이 필요합니다. VREG_AVDD는 약 200μA만 소모하므로 33Ω 및 4.7μF의 RC 필터로 충분합니다. 아래에 레이아웃의 좋은 예를 볼 수 있으며, IC 위치에 대해 얼마나 밀접하게 만들어졌는지 확인할 수 있습니다.
디커플링 커패시터 섹션:
전원 공급 장치 설계의 또 다른 측면은 RP2350에 필요한 디커플링 커패시터입니다. 이는 두 가지 기본 기능을 제공합니다. 첫째, 전원 공급 장치 노이즈를 필터링하고, 둘째, RP2350 내부 회로가 단시간에 사용할 수 있는 전하의 지역 공급을 제공합니다. 이는 전류 요구가 갑자기 증가할 때 주변의 전압 수준이 너무 많이 떨어지는 것을 방지합니다. 각 VDD 핀에서 2mm 이내에 100nF 세라믹 커패시터를 배치하고, 전력 도메인당 10µF 벌크 커패시터로 보완합니다.
따라서 디커플링을 전원 핀 근처에 배치하는 것이 중요합니다. 일반적으로 전원 핀당 100nF 커패시터 사용을 권장하지만, 몇 가지 경우에서 이 규칙에서 벗어납니다. 여기에 레이아웃 예를 참조하십시오:
플래시 메모리/PSRAM 섹션:
RP2350에는 내부 플래시가 없습니다. RP2354 장치에는 내부 2MB 플래시 메모리가 있으므로 외부 U3 메모리가 필요하지 않으며, 회로도에서 U3를 안전하게 제거하거나 단순히 비워 둘 수 있습니다. QSPI 라우팅: 길이 일치 트레이스(ΔL < 150µm) 및 Ω 임피던스 제어.
기본 메모리로서의 구성:
RP2350이 부팅하고 실행할 수 있는 프로그램 코드를 저장하려면 플래시 메모리, 특히 쿼드 SPI 플래시 메모리가 필요합니다. 여기에서 선택된 장치는 W25Q128JVS로, 128Mbit 칩(16MB)입니다. 이는 RP2350이 지원할 수 있는 최대 메모리 크기입니다. 특정 애플리케이션에 이 정도의 저장 공간이 필요하지 않다면, 더 작고 저렴한 메모리 옵션도 사용할 수 있습니다.
이 데이터버스는 꽤 높은 주파수로 정기적으로 사용되므로, RP2350의 QSPI 핀을 플래시에 직접 연결하고 신호 무결성을 유지하며 주변 회로의 크로스토크를 줄이기 위해 짧은 연결을 사용해야 합니다. 크로스토크는 한 회로 넷의 신호가 인접 회로에 원치 않는 전압을 유도하여 잠재적으로 오류를 발생시킬 수 있는 현상입니다.
연결을 제대로 하기 위해 총 4개의 저항이 사용됩니다. 첫 번째(R1)는 3.3V 공급 전압에 대한 풀업입니다. 플래시 메모리는 전원이 공급될 때 칩 선택 입력이 자체 3.3V 공급 핀과 같은 전압이어야 정상적으로 작동합니다. 두 번째 저항(R6)은 1kΩ 저항으로, 푸시 버튼(SW1)에 연결되어 있으며 'USB_BOOT'라고 표시됩니다. QSPI_SS 핀은 '부트 스트랩'으로 사용되기 때문입니다. RP2350은 부팅 시퀀스 중에 이 I/O 값을 확인하고, 논리 0으로 감지되면 RP2350은 BOOTSEL 모드로 전환되어 USB 대용량 저장 장치로 표시되며, 코드를 직접 복사할 수 있습니다.
보조 메모리로서의 구성:
RP2354(내부 플래시 있음)를 사용하는 경우, U3를 보조 플래시로 사용하거나 PSRAM 장치로 교체할 수 있습니다. 이를 위해 QSPI_SS를 U3에서 분리하고 적절한 GPIO에 연결해야 합니다. 칩 선택(XIP_CS1n)이 될 수 있는 가장 가까운 GPIO는 GPIO0이므로, R10에서 0Ω을 제거하고 R9에 장착하면 U3에 온칩 플래시 외에 추가로 접근할 수 있습니다. 이 기능을 완전히 활용하기 위해 플래시가 없는 RP2350 부품이 혜택을 볼 수 있도록 두 개의 외부 메모리 장치를 갖추기 위해, RP2350B용 더 큰 Minimal 보드에는 추가 메모리 칩(U4)을 위한 선택적 패드가 포함되어 있습니다.
이 장치를 사용하려면 장착해야 하며, R11(0Ω) 및 R13(10KΩ)도 필요합니다. R11을 추가하면 GPIO0(XIP_CS1n 신호)가 두 번째 메모리의 칩 선택에 연결됩니다. 칩 선택 핀의 풀업은 이번에 반드시 필요합니다. GPIO0의 기본 상태는 전원 공급 시 풀다운되어 있어 플래시 장치가 실패하기 때문입니다. C22도 U4를 위한 지역 전원 공급 디커플링을 제공하기 위해 필요합니다. 이 저항들(R9 및 R10 포함)은 플래시 칩 근처에 배치하여 신호에 영향을 줄 수 있는 추가 구리 트랙 길이를 피해야 합니다.
I/O 섹션:
이미 언급한 USB 커넥터 외에도, 보드의 양쪽에 각각 하나씩 듀얼 로우 2.54mm 헤더가 있으며, 나머지 I/O가 연결되어 있습니다. RP2350A에는 30개의 GPIO가 있고, RP2350B에는 48개의 GPIO가 있으므로, 이 버전의 Minimal 보드에는 헤더가 더 커서 추가 핀을 수용할 수 있습니다. 각 헤더의 내측 핀은 I/O이고, 외측 핀은 모두 접지에 연결되어 있습니다. I/O 커넥터에 많은 접지를 포함하는 것은 좋은 관행입니다. 이는 낮은 임피던스 접지를 유지하고, I/O 연결을 통해 오가는 전류의 다양한 복귀 경로를 제공하는 데 도움이 됩니다.
두 헤더 모두 동일한 2.54mm 그리드에 있어, 이 보드를 브레드보드 등에 연결하기 쉽습니다. 브레드보드에 장착하기 더 편리하도록 듀얼 로우 헤더 대신 단일 로우 헤더만 장착하는 것을 고려할 수 있습니다.
버튼:
RP2350은 RP2040 마이크로컨트롤러를 기반으로 하므로, RP2350이 탑재된 개발 보드의 온보드 버튼은 일반적으로 다음을 포함합니다:
- BOOTSEL 버튼 – USB를 통해 펌웨어를 플래싱하기 위한 부트 모드 진입에 사용됩니다.
- 리셋 버튼 – 마이크로컨트롤러를 리셋하는 데 사용됩니다.
이 버튼들은 Raspberry Pi Pico를 포함한 Raspberry Pi RP2040 기반 보드에서 흔합니다. 일부 맞춤 RP2350 개발 보드에는 추가 사용자 프로그래밍 가능 버튼이 포함될 수도 있습니다. 구성 및 회로도는 이 문서 말미에 공유된 주요 회로도에서 찾을 수 있습니다.
크리스탈 발진기 섹션:
엄밀히 말하면, RP2350은 실제로 외부 클록 소스를 필요로 하지 않으며, 자체 내부 발진기를 가지고 있습니다. 그러나 이 내부 발진기의 주파수는 칩마다, 공급 전압 및 온도에 따라 잘 정의되거나 제어되지 않으므로, 안정적인 외부 주파수 소스를 사용하는 것이 좋습니다. 정확한 주파수에 의존하는 애플리케이션은 외부 주파수 소스 없이는 불가능하며, USB가 대표적인 예입니다.
외부 주파수 소스를 제공하는 방법은 두 가지가 있습니다: XIN 핀에 IOVDD 전압의 CMOS 출력(사각파) 클록 소스를 제공하거나, XIN과 XOUT 사이에 12MHz 크리스탈을 연결하는 것입니다.
크리스탈을 사용하는 것이 여기서 선호되는 옵션으로, 상대적으로 저렴하고 매우 정확하기 때문입니다. 이 설계에서 선택된 크리스탈은 ABM8-272-T3(그림 10의 Y1)입니다. 이는 Raspberry Pi Pico 및 Raspberry Pi Pico 2에서 사용되는 동일한 12MHz 크리스탈입니다. 이 크리스탈과 함께 제공되는 회로를 사용하여 모든 조건에서 클록이 빠르게 시작되고 크리스탈 자체가 손상되지 않도록 하는 것이 좋습니다. 이 크리스탈은 30ppm 주파수 허용 오차를 가지고 있으며, 대부분의 애플리케이션에 충분해야 합니다. ±30ppm 주파수 허용 오차와 함께 최대 ESR 50Ω 및 10pF 부하 용량을 가지고 있으며, 이는 동반 구성 요소 선택에 영향을 미쳤습니다. 크리스탈이 원하는 주파수로 발진하려면, 제조업체가 지정한 부하 용량이 필요하며, 이 경우 10pF입니다. 이 부하 용량은 크리스탈의 각 측면에 접지에 동일한 값의 커패시터를 배치하여 달성됩니다(C3 및 C4). 크리스탈의 관점에서, 이러한 커패시터는 두 터미널 사이에 직렬로 연결됩니다.
원본 RP2350 설계의 경우, Abracon ABM8-272-T3 크리스탈 사용을 권장합니다. 이 구성 요소는 최소 설계 예제와 함께 Raspberry Pi Pico 2 데이터시트의 부록 B 및 Pico 2 설계 파일에서 찾을 수 있는 Pico 2 보드 회로도에도 사용됩니다.
표준 작동 온도 범위에서 최적의 성능 및 안정성을 위해, ABM8-272-T3가 선호되는 선택입니다. 이는 Abracon에서 직접 또는 공인 리셀러를 통해 조달할 수 있습니다. Pico 2 보드는 이 크리스탈에 특별히 튜닝되었으며, 다음 사양을 특징으로 합니다:
- 모델: Abracon ABM8-272-T3
- 작동 전압: 3.3V (IOVDD 전압에 맞춤 조정)
- 주파수 안정성: 온도 변화에 최적화
유사한 사양의 크리스탈을 사용하기로 결정한 경우, 회로 안정성을 보장하기 위해 다양한 온도에서 철저한 테스트가 필수입니다. 크리스탈 발진기는 IOVDD 전압으로 전원이 공급되므로, Abracon 크리스탈 및 해당 댐핑 저항은 3.3V 작동에 맞춰 조정됩니다. 다른 IO 전압을 선택한 경우, 재조정이 필요합니다. 크리스탈 매개변수에 대한 수정은 발진기 회로에 연결된 구성 요소의 불안정을 유발할 수 있습니다.
JLCPCB에서 제작:
RP2350 오픈소스 프로젝트:
RP2350 회로도:
RP2350 프로젝트: 이 링크를 통해 보기
RP2040 프로젝트: 이 링크를 통해 보기
지속적인 성장
PCB 부품 배치 가이드: 기능 구역·전원·신호·DFM 원칙
핵심 정리 부품 배치는 라우팅 전에 기능 구역, 기계 제약과 전원·신호 흐름을 정의하는 작업입니다. 커넥터와 고정 홀을 먼저 정하고, 관련 부품과 디커플링 커패시터를 가까이 배치합니다. 열, 절연 거리, 조립 방향과 DFM까지 확인한 뒤 배치를 고정해야 재작업을 줄일 수 있습니다. PCB 부품 배치의 5가지 기본 규칙 기능 구역을 먼저 계획 아날로그, 디지털, 전원, RF와 고속 인터페이스를 기능 구역으로 나누고 노이즈가 큰 영역과 민감한 영역의 경계를 정의합니다. 커넥터와 기계 제약을 먼저 배치 외형, 고정 홀, 케이블 방향, 버튼과 방열 구조를 먼저 잠급니다. 커넥터를 나중에 옮기면 라우팅과 케이스가 함께 바뀔 수 있습니다. 관련 회로는 가깝게 IC와 지원 수동 부품, 드라이버와 부하, ADC와 센서를 기능 흐름에 맞춰 배치해 연결 길이와 루프 면적을 줄입니다. 전원 핀 옆에 디커플링 고주파 바이패스 커패시터는 전원 핀과 짧고 넓은 경로로 연결하고, 비아와 그라운드 경로도 최소화합니다. 라......
BGA PCB 설계 완벽 가이드: 레이아웃 및 배선 가이드라인
핵심 요약 패드 유형을 먼저 정의하십시오: BGA 팬아웃을 배선하기 전에 반드시 SMD 또는 NSMD 패드 전략을 먼저 확정하십시오. NSMD는 일반적으로 더 나은 솔더 조인트 형성을 위해 선호되며, SMD는 매우 작은 패드나 정합이 빡빡한 마스크에 적합합니다. 피치에 맞는 공정을 선택하십시오: 0.8mm BGA는 도그본 팬아웃과 표준 비아로 처리할 수 있으며, 0.5mm BGA는 일반적으로 비아인패드 또는 HDI 배선이 필요합니다. 초기에 적절한 비아 전략을 선택하면 레이어 수와 비용을 절감할 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 배면에 배치하십시오: 전원 루프 인덕턴스를 최소화하기 위해 MLCC를 BGA 바로 아래 반대쪽 레이어에 실장하십시오. 팬아웃과 디커플링 배치는 순차적이 아니라 함께 설계해야 합니다. 고속 귀환 경로는 연속적으로 유지하십시오: 차동 페어는 끊김 없는 접지 평면 위로 배선하십시오. 레이어 전환이 불가피한 경우, 기준면을 유지하기 위해 인근에 접지 귀환 비아를 추가하십시오.......
단계별로 완성하는 PCB 레이아웃 프로세스 가이드
핵심 요약 즉흥적 진행이 아닌 프로세스: 반복 가능하고 표준화된 PCB 레이아웃 프로세스야말로 작동하는 회로도를 첫 시도에 성공하는 보드로 만들어주는 요소이며, 운이 아닙니다. 배치가 모든 것을 좌우합니다: 부품 배치와 기능 블록 구획화는 가장 영향력이 큰 단계입니다. 좋은 배치는 배선을 쉽게 만들고, 나쁜 배치는 배선을 불가능하게 만듭니다. 중요 신호는 먼저 수동으로 배선하십시오: 클럭, 차동 페어, 민감한 아날로그 네트, 전원 스위칭 루프는 다른 모든 것을 자동 배선하기 전에 반드시 수동으로 배선해야 합니다. 처음부터 제조 용이성을 고려한 설계: 기구적 제약을 먼저 확정하고, 데이터시트 대비 풋프린트를 검증하며, 설계 규칙을 제조사의 실제 생산 한계에 맞추십시오. 접지 평면은 타협의 대상이 아닙니다: 모든 다층 보드는 최소 하나의 견고하고 연속된 접지 평면이 필요하며, 어떤 신호도 평면 분할부를 가로질러서는 안 됩니다. 서론 취미 애호가와 엔지니어를 가르는 질문이 하나 있습니다. 시뮬레이션......
다층 PCB 설계 가이드라인: 스택업 및 레이아웃 모범 사례
핵심 요약 스택업은 설계의 기초: 레이어 배열은 신호 무결성, 임피던스 제어, EMI 성능을 결정합니다. 첫 번째 트레이스를 라우팅하기 전에 스택업을 계획하십시오. 대칭적이고 기준 플레인이 풍부한 설계가 실패를 방지: 모든 신호 레이어에 인접한 그라운드 플레인을 갖춘 균형 잡힌 스택업은 휨 현상을 방지하고 리턴 경로 연속성을 확보하며 크로스토크를 최소화합니다. DFM 규칙이 제조 가능성을 보장: 종횡비, 애뉼러 링, 재료 선택, 대칭적인 구리 분포는 대량 생산에서 신뢰할 수 있는 보드를 만드는 데 핵심적입니다. 현대 전자기기는 높은 기능 밀도와 극한의 데이터 전송 속도를 요구합니다. 이러한 발전은 인쇄 회로 기판을 수동적인 부품 지지체에서 복잡한 시스템 요소로 변화시켰습니다. 고성능 환경에서는 전자기 물리학이 성능의 모든 측면을 좌우합니다. 고속 스위칭 논리 회로나 RF 부품을 사용하는 시스템에서 다층 PCB 설계로의 전환은 선택이 아닌 필수입니다. 성공은 구리와 유전체의 물리적 배열, 즉 신......
PCB 레이아웃에서 노이즈 및 EMI를 줄이는 방법: 종합 설계 가이드
핵심 요약 EMI의 발생 원인: EMI는 구조적 레이아웃 결함에서 비롯됩니다. 불량한 리턴 경로, 기준 플레인 단절, 넓은 루프 면적은 원치 않는 에너지를 방사하는 안테나 구조를 형성합니다. 루프 면적이 핵심: 신호 레이어에 인접한 솔리드 그라운드 플레인을 통해 전류 루프 면적을 최소화하는 것이 EMI 감소에 가장 효과적인 방법입니다. 배치가 노이즈를 결정: 부품 배치는 라우팅 전에 전류 루프를 형성합니다. 기능별(전원, 아날로그, 디지털, RF)로 구분하고, 아날로그와 디지털 섹션을 격리하며, 노이즈 발생원을 민감한 회로와 멀리 배치하십시오. 접지 및 전원 무결성: 연속적인 그라운드 플레인, 전원-그라운드 간격이 좁은 최적화된 PDN, 올바르게 배치된 디커플링 커패시터는 저노이즈 설계의 기초입니다. 고급 노이즈 억제: 차폐(λ/20 개구부 규칙), 필터링(페라이트 비드, 커먼 모드 초크), RC 스너버를 활용한 게이트 드라이브 제어는 까다로운 애플리케이션에서 추가적인 EMI 억제를 제공합니다......
성공적인 PCB 레이아웃 설계를 위한 최고의 팁: 지침과 모범 사례
인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃은 전자 회로 설계 및 개발의 핵심 단계입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 전자 기기의 최적 성능과 기능을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃은 기판 위에 부품을 배치하고 이들 사이의 전기적 연결을 라우팅하는 작업을 포함합니다. 설계자는 PCB 레이아웃을 생성할 때 신호 무결성, 열 관리, 전자기 간섭(EMI) 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이 글에서는 PCB 레이아웃 설계 개요와 관련 지침 및 모범 사례를 제공합니다. 또한 PCB 레이아웃 설계의 중요성과 전자 기기 전체 성능에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 또한 무료 PCB 레이아웃 소프트웨어의 사용, PCB 레이아웃 생성 단계, PCB 레이아웃 서비스 외주의 이점도 살펴봅니다. PCB 레이아웃 지침과 모범 사례를 따르면 설계자는 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적화된 PCB 레이아웃을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃 지침 PCB 레이아웃 지침은 설계자가 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적......