USB Type-C용 PCB 레이아웃 가이드라인
1 분
- USB Type-C 소개
- USB Type-C의 특징
- 신호 아이콘
- USB Type-C 인터페이스를 위한 PCB 설계 요구사항
- 라우팅 설계 :
USB Type-C 소개
USB Type-C (USB-C)는 장치 연결과 충전을 위한 범용 연결 표준입니다. 최신 USB 인터페이스의 진화로서, USB-C는 뒤집어 사용할 수 있는 플러그, 더 빠른 데이터 전송 속도, 그리고 더 높은 전력 공급 능력을 제공합니다. 또한, USB Type-C는 오디오 및 비디오 신호를 전송할 수 있으며, 모니터, 외부 저장 장치, 충전기 등 다양한 액세서리와 호환됩니다.
USB Type-C의 특징
양면 플러그 방향 : 기존의 USB 인터페이스와 달리, USB Type-C는 어느 방향으로든지 삽입할 수 있어 방향에 대해 신경 쓸 필요가 없습니다.
고속 데이터 전송 : USB Type-C는 USB 3.1과 Thunderbolt 3의 높은 데이터 전송 속도를 지원하여, 빠른 파일 전송과 원활한 비디오 재생을 가능하게 합니다.
전력 공급 : USB Type-C는 더 높은 전력 공급을 지원하여 노트북, 태블릿 등과 같은 고출력 장치를 충전할 수 있습니다.
다용도성 : USB Type-C는 오디오 및 비디오 신호를 전송할 수 있으며, 모니터, 외장 하드 드라이브, 충전기 등의 다양한 액세서리를 지원합니다.
신호 아이콘
USB Type-C 커넥터는 총 24개의 핀을 포함하고 있습니다. 아래 두 이미지는 USB Type-C 리셉터클과 플러그의 핀 배열을 각각 보여줍니다.
USB Type-C 인터페이스를 위한 PCB 설계 요구사항
USB Type-C 배치 설계 :
● ESD 및 공통 모드 초크(인덕터) 부품은 Type-C 인터페이스 근처에 이 순서로 배치해야 합니다 : ESD → 공통 모드 초크(인덕터) → 커패시터. 납땜 후 상황을 고려하여 Type-C에서 일정 거리를 유지하십시오.
● TX 신호선의 결합 커패시터는 인터페이스 근처에 배치하고, RX 신호선의 결합 커패시터는 장치 끝에 배치해야 합니다.
● 전압 조정기도 커넥터에 최대한 가깝게 배치해야 합니다.
라우팅 설계 :
신호 간섭을 방지하기 위해, 고속 USB 차동 라인과 디지털 신호 라인은 다른 트레이스와 충분히 떨어뜨려 배치해야 하며, 고속 USB 신호 라인에서는 비아와 급격한 코너의 사용을 최소화해야 합니다. 임피던스 제어를 유지하고 신호 반사를 방지하는 것이 중요합니다.
신호 반사와 임피던스 불연속성을 줄이기 위해 90° 코너 라우팅을 금지하고, 대신 두 개의 45° 코너 또는 곡선을 사용하는 것이 좋습니다.
크리스털 오실레이터, 결정, 클럭 합성기, 자성 장치 및 클럭 멀티플라이어 IC의 하단에 신호 라인을 배치하는 것을 피해야 합니다. 짧은 스텁 사용을 피하되, 필요할 경우 스텁 길이가 200밀을 넘지 않도록 합니다.
고속 신호 라인을 가능한 한 동일한 레이어에서 라우팅하는 것이 좋습니다. 트레이스의 리턴 경로가 끊김 없는 완전한 미러 플레인을 가지는지 확인하는 것이 중요하며, 가능한 경우 GND 플레인을 선택해야 합니다. 인덕턴스와 신호 복사를 줄이기 위해, 미러 플레인의 분할 라인을 교차하는 트레이스를 피해야 합니다.
CC1과 CC2는 케이블 연결 및 제거 감지, 소켓/플러그 방향 감지, 전류 전달 등 여러 기능을 수행하는 중요한 핀입니다. 이러한 핀을 라우팅할 때는 굵은 라우팅이 필요합니다.
다음 다이어그램은 CC1과 CC2 핀이 소켓/플러그의 방향을 어떻게 나타내는지 보여줍니다. 이 다이어그램에서 DFP는 다운스트림 포트를 나타내며, 이는 데이터 전송 중 호스트 또는 전원 공급원의 역할을 합니다. UFP는 업스트림 포트를 나타내며, 이는 호스트 또는 전력 소비 장치에 연결됩니다.
차동 신호 라우팅 :
Type C 차동 트레이스의 임피던스는 90옴 ±10%로 제어되어야 합니다. 임피던스의 연속성을 유지하고, 신호 경로가 분할되지 않도록 참조 평면을 적절히 유지하며, 신호 비아를 통한 레이어 변경 횟수를 최대 2회로 제한하는 것이 중요합니다.
고속 USB 신호 라인이 고속 클록 라인 및 AC 신호 라인과 평행하게 배치된 경우, 혼선(crosstalk)을 최소화하기 위해 해당 신호 라인의 길이를 줄이거나 이들 간의 간격을 넓히십시오.
차동 신호 라인과 다른 신호 트레이스 사이의 간격은 최소 50밀리인치(mil)를 유지해야 합니다. 밀접 결합 모드를 적용하고 소프트웨어 계산을 통해 트레이스 간격과 폭을 결정하십시오.
차동 신호의 간격과 길이 매칭을 일관되게 유지하며, 최대 길이 차이는 200밀리인치(mil)를 넘지 않도록 해야 합니다.
CC1과 CC2는 케이블 연결 및 제거 감지, 소켓/플러그 방향 감지, 전류 전송 등 여러 중요한 기능을 가진 핀입니다. 이러한 핀들을 라우팅할 때는 반드시 굵게 라우팅해야 합니다.
지속적인 성장
PCB 부품 배치 가이드: 기능 구역·전원·신호·DFM 원칙
핵심 정리 부품 배치는 라우팅 전에 기능 구역, 기계 제약과 전원·신호 흐름을 정의하는 작업입니다. 커넥터와 고정 홀을 먼저 정하고, 관련 부품과 디커플링 커패시터를 가까이 배치합니다. 열, 절연 거리, 조립 방향과 DFM까지 확인한 뒤 배치를 고정해야 재작업을 줄일 수 있습니다. PCB 부품 배치의 5가지 기본 규칙 기능 구역을 먼저 계획 아날로그, 디지털, 전원, RF와 고속 인터페이스를 기능 구역으로 나누고 노이즈가 큰 영역과 민감한 영역의 경계를 정의합니다. 커넥터와 기계 제약을 먼저 배치 외형, 고정 홀, 케이블 방향, 버튼과 방열 구조를 먼저 잠급니다. 커넥터를 나중에 옮기면 라우팅과 케이스가 함께 바뀔 수 있습니다. 관련 회로는 가깝게 IC와 지원 수동 부품, 드라이버와 부하, ADC와 센서를 기능 흐름에 맞춰 배치해 연결 길이와 루프 면적을 줄입니다. 전원 핀 옆에 디커플링 고주파 바이패스 커패시터는 전원 핀과 짧고 넓은 경로로 연결하고, 비아와 그라운드 경로도 최소화합니다. 라......
BGA PCB 설계 완벽 가이드: 레이아웃 및 배선 가이드라인
핵심 요약 패드 유형을 먼저 정의하십시오: BGA 팬아웃을 배선하기 전에 반드시 SMD 또는 NSMD 패드 전략을 먼저 확정하십시오. NSMD는 일반적으로 더 나은 솔더 조인트 형성을 위해 선호되며, SMD는 매우 작은 패드나 정합이 빡빡한 마스크에 적합합니다. 피치에 맞는 공정을 선택하십시오: 0.8mm BGA는 도그본 팬아웃과 표준 비아로 처리할 수 있으며, 0.5mm BGA는 일반적으로 비아인패드 또는 HDI 배선이 필요합니다. 초기에 적절한 비아 전략을 선택하면 레이어 수와 비용을 절감할 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 배면에 배치하십시오: 전원 루프 인덕턴스를 최소화하기 위해 MLCC를 BGA 바로 아래 반대쪽 레이어에 실장하십시오. 팬아웃과 디커플링 배치는 순차적이 아니라 함께 설계해야 합니다. 고속 귀환 경로는 연속적으로 유지하십시오: 차동 페어는 끊김 없는 접지 평면 위로 배선하십시오. 레이어 전환이 불가피한 경우, 기준면을 유지하기 위해 인근에 접지 귀환 비아를 추가하십시오.......
단계별로 완성하는 PCB 레이아웃 프로세스 가이드
핵심 요약 즉흥적 진행이 아닌 프로세스: 반복 가능하고 표준화된 PCB 레이아웃 프로세스야말로 작동하는 회로도를 첫 시도에 성공하는 보드로 만들어주는 요소이며, 운이 아닙니다. 배치가 모든 것을 좌우합니다: 부품 배치와 기능 블록 구획화는 가장 영향력이 큰 단계입니다. 좋은 배치는 배선을 쉽게 만들고, 나쁜 배치는 배선을 불가능하게 만듭니다. 중요 신호는 먼저 수동으로 배선하십시오: 클럭, 차동 페어, 민감한 아날로그 네트, 전원 스위칭 루프는 다른 모든 것을 자동 배선하기 전에 반드시 수동으로 배선해야 합니다. 처음부터 제조 용이성을 고려한 설계: 기구적 제약을 먼저 확정하고, 데이터시트 대비 풋프린트를 검증하며, 설계 규칙을 제조사의 실제 생산 한계에 맞추십시오. 접지 평면은 타협의 대상이 아닙니다: 모든 다층 보드는 최소 하나의 견고하고 연속된 접지 평면이 필요하며, 어떤 신호도 평면 분할부를 가로질러서는 안 됩니다. 서론 취미 애호가와 엔지니어를 가르는 질문이 하나 있습니다. 시뮬레이션......
다층 PCB 설계 가이드라인: 스택업 및 레이아웃 모범 사례
핵심 요약 스택업은 설계의 기초: 레이어 배열은 신호 무결성, 임피던스 제어, EMI 성능을 결정합니다. 첫 번째 트레이스를 라우팅하기 전에 스택업을 계획하십시오. 대칭적이고 기준 플레인이 풍부한 설계가 실패를 방지: 모든 신호 레이어에 인접한 그라운드 플레인을 갖춘 균형 잡힌 스택업은 휨 현상을 방지하고 리턴 경로 연속성을 확보하며 크로스토크를 최소화합니다. DFM 규칙이 제조 가능성을 보장: 종횡비, 애뉼러 링, 재료 선택, 대칭적인 구리 분포는 대량 생산에서 신뢰할 수 있는 보드를 만드는 데 핵심적입니다. 현대 전자기기는 높은 기능 밀도와 극한의 데이터 전송 속도를 요구합니다. 이러한 발전은 인쇄 회로 기판을 수동적인 부품 지지체에서 복잡한 시스템 요소로 변화시켰습니다. 고성능 환경에서는 전자기 물리학이 성능의 모든 측면을 좌우합니다. 고속 스위칭 논리 회로나 RF 부품을 사용하는 시스템에서 다층 PCB 설계로의 전환은 선택이 아닌 필수입니다. 성공은 구리와 유전체의 물리적 배열, 즉 신......
PCB 레이아웃에서 노이즈 및 EMI를 줄이는 방법: 종합 설계 가이드
핵심 요약 EMI의 발생 원인: EMI는 구조적 레이아웃 결함에서 비롯됩니다. 불량한 리턴 경로, 기준 플레인 단절, 넓은 루프 면적은 원치 않는 에너지를 방사하는 안테나 구조를 형성합니다. 루프 면적이 핵심: 신호 레이어에 인접한 솔리드 그라운드 플레인을 통해 전류 루프 면적을 최소화하는 것이 EMI 감소에 가장 효과적인 방법입니다. 배치가 노이즈를 결정: 부품 배치는 라우팅 전에 전류 루프를 형성합니다. 기능별(전원, 아날로그, 디지털, RF)로 구분하고, 아날로그와 디지털 섹션을 격리하며, 노이즈 발생원을 민감한 회로와 멀리 배치하십시오. 접지 및 전원 무결성: 연속적인 그라운드 플레인, 전원-그라운드 간격이 좁은 최적화된 PDN, 올바르게 배치된 디커플링 커패시터는 저노이즈 설계의 기초입니다. 고급 노이즈 억제: 차폐(λ/20 개구부 규칙), 필터링(페라이트 비드, 커먼 모드 초크), RC 스너버를 활용한 게이트 드라이브 제어는 까다로운 애플리케이션에서 추가적인 EMI 억제를 제공합니다......
성공적인 PCB 레이아웃 설계를 위한 최고의 팁: 지침과 모범 사례
인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃은 전자 회로 설계 및 개발의 핵심 단계입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 전자 기기의 최적 성능과 기능을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃은 기판 위에 부품을 배치하고 이들 사이의 전기적 연결을 라우팅하는 작업을 포함합니다. 설계자는 PCB 레이아웃을 생성할 때 신호 무결성, 열 관리, 전자기 간섭(EMI) 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이 글에서는 PCB 레이아웃 설계 개요와 관련 지침 및 모범 사례를 제공합니다. 또한 PCB 레이아웃 설계의 중요성과 전자 기기 전체 성능에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 또한 무료 PCB 레이아웃 소프트웨어의 사용, PCB 레이아웃 생성 단계, PCB 레이아웃 서비스 외주의 이점도 살펴봅니다. PCB 레이아웃 지침과 모범 사례를 따르면 설계자는 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적화된 PCB 레이아웃을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃 지침 PCB 레이아웃 지침은 설계자가 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적......