RF PCB 레이아웃: 일반적인 설계 실수 및 실용적인 가이드라인
2 분
- RF PCB 레이아웃이 실패하는 이유: 상위 5가지 일반적인 설계 실수
- RF PCB 설계 가이드: 부품 배치: 영역 분할 전략
- RF 라우팅 가이드라인: 50Ω 임피던스 제어 마스터하기
- SMA 커넥터 PCB 레이아웃: 전문적인 전환 설계
- RF PCB 설계 가이드라인: 모든 레이아웃 규칙 뒤의 물리학
- 고성능 보드를 위한 고급 RF 레이아웃 가이드라인
- 설계에서 제조 가능성으로: RF에서 제조 정밀도가 중요한 이유
- RF PCB 레이아웃에 대한 FAQ
핵심 요점
임피던스 제어는 타협할 수 없습니다: 반사 및 신호 손실을 방지하기 위해 비아, 커넥터 런치 및 트레이스 벤드를 포함한 모든 전환에서 일관된 50Ω 임피던스를 유지하십시오.
리턴 경로 무결성이 RF 성공을 결정합니다: 접지 플레인 분할 또는 슬롯 위로 RF 트레이스를 라우팅하지 마십시오. 모든 레이어 변경에서 스티치 비아로 연속적인 리턴 경로를 제공하십시오.
기능 영역 분할이 간섭을 방지합니다: RF 프론트 엔드 회로를 디지털 로직 및 전원 관리와 물리적으로 분리하여 고조파 및 스위칭 노이즈를 수신 대역에서 제거하십시오.
고주파에서 비아 설계가 중요합니다: 백드릴링 또는 마이크로비아를 통해 비아 스텁을 제거하고, 레이어 전환을 통해 50Ω을 유지하기 위해 항상 신호 비아를 접지 스티칭 비아와 쌍을 이루십시오.
재료 선택이 성능을 제한합니다: 2GHz 이상에서 FR-4의 유전체 손실은 신호 품질을 저하시킵니다. 제어된 임피던스 및 낮은 손실을 위해 Rogers RO4350B 또는 Megtron 6과 같은 RF 등급 라미네이트를 사용하십시오.
무선 주파수 인쇄 회로 기판을 설계하는 것은 물리학이 규칙을 설정하는 분야입니다. RF PCB 레이아웃에서 모든 구리 피처는 신호를 전송할 뿐만 아니라 물리적 형상에 따라 신호를 형성하는 전송 라인입니다.
기가헤르츠 주파수에서 신호는 키르히호프 법칙이 아닌 파동 전파 법칙을 따르며, 수년간의 디지털 설계에서 개발된 "모범 사례"는 은밀하게 RF 시스템의 성능을 저해할 수 있습니다.
5G NR, Wi-Fi 6E 및 UWB와 같은 새로운 무선 기술은 매우 용서하지 않습니다. 단일 임피던스 불일치 또는 비아의 잘못된 배치로 인해 반사, 더 높은 노이즈 플로어 및 심지어 비준수가 발생할 수 있습니다.
이 RF PCB 설계 가이드는 이러한 고장의 원인과 이에 대한 조치를 바로 다룹니다.
RF PCB 레이아웃이 실패하는 이유: 상위 5가지 일반적인 설계 실수
대부분의 RF 고장은 회로도 문제가 아닙니다. 보드가 조립된 후에만 나타나는 물리적 구현 문제입니다.
1전환에서의 임피던스 불연속성
일관된 50Ω 임피던스는 모든 RF 시스템의 주요 요구 사항입니다. 갑작스러운 폭 변화, 패드 전환 또는 보상되지 않은 비아와 같은 구조적 변화는 이 균형을 방해합니다. 이러한 불연속성은 VSWR을 저하시키고 삽입 손실을 증가시키는 반사를 생성하여 잠재적으로 신호 대 잡음비를 시스템의 링크 예산 이하로 억제합니다.
2리턴 경로 무결성 무시
고주파 리턴 전류는 신호 트레이스 바로 아래에서 최소 인덕턴스 경로를 따릅니다. 접지 플레인의 슬롯, 보이드 또는 분할은 전류가 우회하도록 강제합니다. 이 확대된 루프는 기생 인덕턴스를 도입하고, 접지 바운스를 유발하며, 트레이스를 의도하지 않은 안테나로 전환합니다.
3부적절한 비아 사용
표준 관통 홀 비아는 고주파에서 50Ω 경로를 완전히 방해할 수 있는 기생 인덕턴스를 도입합니다. 더욱이, 사용되지 않은 비아 스텁은 공진 구조로 작용합니다. 이러한 스텁은 특정 주파수에서 날카로운 감쇠 노치를 생성하여 신호를 효과적으로 죽입니다. 고성능 설계는 이러한 스텁을 제거하기 위해 백드릴링 또는 마이크로비아를 사용해야 합니다.
4열악한 기능 분할(RF 대 디지털)
디지털 로직은 GHz 스펙트럼으로 흘러가는 고조파를 생성합니다. 엄격한 공간 분리 없이 100MHz 클록은 LTE 수신 창을 쉽게 방해할 수 있습니다. RF 프론트 엔드는 깨끗한 노이즈 플로어를 유지하기 위해 디지털 영역 및 스위칭 레귤레이터와 물리적으로 격리되어야 합니다.
5직각 트레이스 및 급격한 벤드
90° 벤드는 코너 정점에서 유효 트레이스 폭을 증가시킵니다. 이것은 기생 커패시턴스의 국부적 증가와 이에 상응하는 임피던스 딥을 생성합니다. 이러한 딥은 여러 코너에 걸쳐 누적되는 반사를 유발합니다. 날카로운 각도는 또한 전기장을 집중시켜 방사 손실을 증가시킵니다. 신호 무결성을 유지하기 위해 45° 마이터 벤드 또는 부드러운 원형 호를 사용하십시오.
RF PCB 설계 가이드: 부품 배치: 영역 분할 전략
깨끗한 RF 레이아웃은 라우터가 아닌 규율 있는 평면도에서 시작됩니다.
기능 영역 분할: 엄격한 RF / 디지털 / 전원 분리
보드를 별개의 지리적 영역으로 나눕니다: RF 프론트 엔드, 디지털 처리 및 전원 관리, 각각 별도의 전자기 도메인으로 취급됩니다. RF 영역(안테나 인터페이스, LNA, PA)은 디지털 영역과 물리적으로 격리되어야 합니다.
스위칭 레귤레이터는 두 도메인에 결합되는 과도 현상이 있으므로 자체 격리된 영역에 속합니다. 20mm 분리는 실용적인 출발점입니다. 고밀도 설계는 보상하기 위해 비아 펜스 또는 차폐 캔이 필요합니다.
직선 신호 체인 원칙
안테나 커넥터에서 필터, 증폭기 및 매칭 네트워크를 거쳐 트랜시버까지의 RF 경로는 직선, 선형 시퀀스를 따라야 합니다.
모든 불필요한 회전 또는 레이어 전환은 나중에 벤치 튜닝으로 보상해야 하는 기생 리액턴스를 도입합니다.
중요한 부품을 가까이 배치
RF 설계에서 물리적 거리는 전기적 매개변수입니다. 매칭 네트워크 부품은 IC 핀에 바로 인접해야 합니다. 그들 사이의 모든 트레이스는 의도하지 않은 직렬 인덕턴스를 추가하여 매칭 주파수를 이동시킵니다.
디커플링 커패시터에도 동일하게 적용됩니다: 커패시터와 IC 전원 핀 사이의 영역을 작게 유지하십시오. 병렬로 혼합(100pF, 0.01µF, 0.1µF) 값을 사용하면 광범위한 주파수 범위에서 접지에 대한 낮은 임피던스 연결을 제공합니다.
RF 라우팅 가이드라인: 50Ω 임피던스 제어 마스터하기
50Ω 임피던스 제어를 진정으로 처리하려면 다음과 같은 RF 라우팅 가이드라인을 따라야 합니다.
50Ω 트레이스 폭 계산 및 유지
특성 임피던스는 전적으로 트레이스의 단면 형상 및 기판의 유전체 특성에 따라 달라집니다. 1oz 구리가 있는 표준 1.6mm FR-4의 마이크로스트립의 경우 50Ω은 약 2.8mm에 해당하지만 이는 모든 스택업 매개변수에 따라 이동합니다.
특정 빌드에 대한 정확한 폭을 결정하기 위해 제조업체 제공 임피던스 계산기를 사용하십시오. 일단 설정되면 정밀도로 해당 폭을 유지하십시오. 폭의 10% 변화는 3GHz 이상에서 측정 가능한 반사를 생성합니다.
직각 회피: 45° 벤드 또는 호 사용
45° 마이터는 코너 정점에서 과도한 구리를 제거하여 커패시턴스의 국부적 증가를 보상합니다. 10GHz 이상에서는 밀리미터파 주파수에서 여전히 유효 유전 상수의 급격한 변화를 나타내는 45°의 개별 벤드보다 부드러운 호가 선호됩니다.
트레이스 길이 최소화 및 비아 기생 관리
RF 트레이스를 가능한 한 짧게 유지하십시오. 유전체 손실은 주파수와 길이 모두에 따라 증가하므로 모든 불필요한 밀리미터는 링크 예산을 잠식합니다. 레이어 변경이 불가피한 경우, 신호 비아를 최소 두 개의 밀접하게 배치된 접지 스티칭 비아로 둘러싸서 50Ω 구조로 비아를 설계하십시오. 이들은 로컬 리턴 경로를 제공하고, 전자기장을 제한하며, 비아가 주변 유전체로 방사되는 것을 방지합니다.
SMA 커넥터 PCB 레이아웃: 전문적인 전환 설계
SMA 커넥터는 동축 환경과 PCB 사이의 악수입니다. 제대로 수행되지 않으면 보드의 주요 반사 소스가 됩니다. SMA 커넥터 PCB 레이아웃이 작동하는 방법은 다음과 같습니다–
SMA 풋프린트에서의 50Ω 전환 구조
SMA 센터 핀은 표준 50Ω 트레이스보다 넓어 진입점에서 용량성 범프를 생성합니다. 테이퍼 런치가 커넥터 패드를 충족하도록 트레이스를 점진적으로 확대하면 이 전환을 부드럽게 하고 로컬 임피던스 변화를 범위 내에 유지합니다.
고주파 애플리케이션의 경우, 안티 패드(신호 패드 아래 참조 플레인의 보이드)는 접지에 대한 기생 커패시턴스를 줄입니다. 정확한 형상은 특정 스택업에 대한 전파 EM 시뮬레이션으로 검증되어야 합니다.
커넥터에서의 접지 패드 및 비아 스티칭
SMA 커넥터의 각 접지 탭은 바로 아래에 배치된 여러 비아가 필요하며, 커넥터의 참조를 최소 인덕턴스로 보드 접지에 연결하는 비아 벽을 형성합니다.
이 펜스는 신호 런치를 둘러싸고, 전자기장을 포함하며, 작동 대역 내에서 에지 모드 공진을 억제해야 합니다.
RF 경로 길이 제어 및 커넥터 배치
활성 부품에 대한 RF 경로 길이를 최소화하기 위해 SMA 커넥터를 보드 주변에 배치하십시오. 에지 마운트 유형의 경우 트레이스는 정확한 보드 에지까지 확장되어야 합니다. 모든 구리 풀백은 더 높은 주파수에서 리턴 손실을 저하시키는 기생 스텁을 생성합니다.
RF PCB 설계 가이드라인: 모든 레이아웃 규칙 뒤의 물리학
규칙은 그것들이 존재하는 이유를 이해할 때만 신뢰할 수 있습니다. 따라야 할 기본 RF PCB 설계 가이드라인은 다음과 같습니다.
RF 전송 라인이란 무엇입니까?
RF 전송 라인은 전자 흐름이 아니라 트레이스와 접지 플레인 사이의 유전체를 통해 전파되는 결합된 전자기장으로 에너지를 전달합니다. 특성 임피던스(Z₀)는 전기장과 자기장의 비율이며, 순전히 물리적 형상의 함수입니다.
50Ω 임피던스: 설명된 보편적 표준
50Ω 표준은 1930년대 Bell Labs의 동축 케이블 연구로 거슬러 올라가며, 최소 감쇠는 77Ω에서 발생하고 최대 전력 처리는 30Ω에서 발생한다는 것을 발견했습니다. 50옴은 실용적인 타협이었으며, 60년간의 커넥터, 케이블 및 테스트 장비가 그 이후로 그것을 중심으로 구축되었습니다.
마이크로스트립 대 스트립라인: 주요 구조적 차이
마이크로스트립은 표면 레이어에서 실행되며, 유전체와 위의 공기 사이에 분할된 필드가 있어 분산되지만 부품 및 튜닝에 액세스할 수 있습니다. 스트립라인은 두 개의 접지 플레인 사이에 내장되어 단일 균일 유전체를 통해 이동하여 비분산 및 자체 차폐됩니다. 스트립라인은 다층 설계에서 민감한 내부 RF 라우팅에 선호되는 선택입니다.
접지 플레인 및 리턴 경로: 대부분의 RF 문제의 근원
RF 전류는 저항이 아닌 최소 인덕턴스 경로를 따릅니다. 전류 루프를 최소화하기 위해 신호 트레이스 바로 아래의 접지 플레인에서 흐릅니다. 큰 루프 영역은 기생 인덕턴스를 도입하여 트레이스를 의도하지 않은 안테나로 전환합니다.
접지 플레인의 슬롯 또는 분할을 피하십시오. 리턴 전류가 우회하도록 강제하여 반사 및 EMI를 유발합니다. 레이어를 전환할 때 항상 신호 비아 근처에 접지 스티칭 비아를 배치하여 타이트하고 낮은 임피던스 리턴 경로를 유지하십시오.
고성능 보드를 위한 고급 RF 레이아웃 가이드라인
기본 RF 레이아웃 가이드라인이 작업을 완료하는 동안 고급 가이드라인은 성능을 새로운 수준으로 향상시킵니다.
비아 스티칭 및 차폐
접지 비아 펜스는 비아 간격이 작동 주파수의 λ/20 미만일 때 작동합니다. 이것은 2.4GHz에서 6mm이고 10GHz에서 1.5mm입니다. 그 간격 이상에서 파동은 비아 사이를 이동하여 차폐를 우회합니다.
재료 선택: FR-4가 충분하지 않을 때
FR-4의 소산 계수(tan δ ≈ 0.02)는 2GHz 이상에서 상당한 신호 손실을 유발하고 5GHz 이상에서 금지됩니다. 유전 상수도 배치마다 다르므로 대량의 정밀한 50Ω 설계를 신뢰할 수 없습니다. Rogers RO4350B 및 Megtron 6은 엄격하게 제어된 유전 상수로 tan δ를 0.003까지 낮게 제공하며, 생산에서 엄격한 RF 사양을 충족해야 하는 모든 설계에 대한 필수 업그레이드입니다.
레이어 스택업 계획
RF 설계를 위한 일반적인 스택업은 레이어 1에 RF 신호, 레이어 2에 중단되지 않은 접지 플레인, 레이어 3에 전원 트레이스, 레이어 4에 기타 신호가 있는 4레이어 보드입니다. 레이어 2의 접지 플레인은 모든 상위 레이어 RF 신호에 대해 가장 짧은 리턴 경로를 제공하고 보드 전체에서 일관된 참조 임피던스를 유지합니다.
설계에서 제조 가능성으로: RF에서 제조 정밀도가 중요한 이유
제조에서의 임피던스 제어: JLCPCB의 기능
완벽하게 설계된 50Ω 트레이스는 제조 프로세스가 이를 실현할 만큼 충분히 정밀한 경우에만 50Ω을 제공합니다. JLCPCB의 제어된 임피던스 서비스는 온라인 스택업 계산기를 프로세스 매개변수에 직접 연결하여 엔지니어가 파일을 제출하기 전에 실제 제조 프로세스에 대해 트레이스 폭을 확인할 수 있도록 합니다. 표준 공차는 ±10%이며, 중요한 애플리케이션에 ±5%를 사용할 수 있으며, 엄격한 에칭 제어 및 전체 패널 AOI 검사를 통해 달성됩니다.
재작업 감소: RF 오류를 조기에 포착하는 DFM 검사
생산 전에 에칭 계수 보상(거버는 화학 언더컷을 고려해야 함), 0.15mm까지 비아에 대한 드릴 정확도 및 표면 마감 선택을 확인하십시오. RF 작업의 경우 ENIG가 올바른 마감입니다. HASL과 관련된 스킨 효과 손실 및 투자율 문제를 피하는 평평하고 비자성 표면을 제공하기 때문입니다. DFM 검토에서 이러한 세부 사항을 포착하는 것은 비용이 들지 않습니다. 첫 번째 빌드 후에 포착하는 것은 전체 재작업 비용이 듭니다.
결론: RF PCB 레이아웃
RF PCB 설계의 핵심은 보드를 인쇄 회로 기판이 아닌 회로의 활성 요소로 고려하는 것입니다. 임피던스를 50Ω으로 유지하고, 리턴 경로를 보존하고, 비아 및 커넥터를 설계하고, RF 및 디지털 섹션을 분리하고, 작동 주파수에 적합한 재료를 사용하십시오.
설계에서 루프를 닫는 마지막 단계는 생산에서 작동하는 보드를 생산하는 것입니다 — 거의 항상 제조 단계에서 — 그리고 그것이 실제 제어된 임피던스 기능을 갖춘 JLCPCB와 같은 정밀 제조업체와 협력해야 하는 이유입니다.
RF PCB 레이아웃에 대한 FAQ
Q: 디지털 고조파가 RF 수신기를 어떻게 방해합니까?
빠른 디지털 스위칭 에지는 GHz 범위로 확장되는 고조파를 생성합니다. 100MHz 클록으로 클로킹하는 경우 21번째 고조파는 2.1GHz입니다 — LTE 수신 대역에 바로 있습니다. 트레이스가 RF 프론트 엔드에서 멀리 유지되지 않으면 고조파가 LNA에 결합되어 노이즈 플로어를 약한 신호가 가려지는 지점까지 증가시킵니다.
Q: FR-4가 5GHz 이상에서 부적합한 이유는 무엇입니까?
두 가지 이유: 소산 계수는 5GHz 이상에서 금지되는 속도로 신호 에너지를 열로 변환하고, 유전 상수는 배치마다 충분히 변화하여 생산 실행에서 정밀한 50Ω을 유지하는 것이 본질적으로 불가능해집니다.
Q: 비아 스텁이란 무엇이며 왜 문제를 일으킵니까?
비아 스텁은 대상 연결 레이어를 지나 확장되는 사용되지 않은 구리 배럴입니다. 개방 끝 전송 라인으로 작용하여 특정 주파수에서 공진하고 신호가 거의 완전히 감쇠되는 전송 스펙트럼에서 날카로운 노치를 생성합니다.
Q: 테이퍼 SMA 런치가 성능을 어떻게 향상시킵니까?
SMA 패드는 50Ω 트레이스보다 넓어 급격한 용량성 단계를 생성합니다. 패드에서 표준 경로로 트레이스 폭을 점진적으로 테이퍼링하면 임피던스 전환을 부드럽게 하여 전체 작동 대역에서 반사를 줄입니다.
지속적인 성장
Microstrip vs Stripline: RF PCB 전송선로와 50Ω 임피던스 설계
RF PCB나 고속 신호 PCB에서 “50 Ω 선폭”을 정할 때 표면 배선인지 내부 배선인지부터 구분해야 합니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline)은 기준면과 유전체 구조가 달라 같은 선폭에서도 임피던스가 달라집니다. 이 글은 두 전송선로의 차이, 스택업 확인 순서, 실무에서 자주 생기는 오류를 정리합니다. Microstrip과 Stripline은 무엇이 다른가? 개념도: Microstrip은 외층 신호선과 기준면, Stripline은 내층 신호선과 두 기준면으로 구성됩니다. 항목 Microstrip Stripline 신호층 PCB 외층 PCB 내층 기준면 인접한 연속 기준면 1개 위·아래의 연속 기준면 2개 전계 일부가 공기 또는 솔더마스크 쪽에 분포 대부분 기판 유전체 내부에 분포 설계상 이점 커넥터·부품으로 접근하기 쉽고 프로빙이 편리 외부 환경에 덜 노출되고 층 사이 차폐에 유리 주요 검토 솔더마스크, 인접 금속, 커넥터 전이 추가 층·비아 전이, 적층......
고속 PCB 배선 가이드: 임피던스, 차동쌍, 리턴 경로 설계
핵심 요약 1. 클록 주파수보다 상승 시간을 기준으로 판단합니다. 원문이 인용한 IPC-2251 기준에서는 배선 길이와 신호 상승 시간을 비교합니다. 100 MHz 미만의 신호라도 에지가 빠르면 전송선로로 다뤄야 할 수 있습니다. 2. 배선 전에 스택업을 정합니다. 고속 신호에는 끊김 없는 기준면이 필요합니다. 임피던스는 제조업체의 실제 적층 데이터를 바탕으로 계산합니다. 원문에 제시된 JLCPCB의 임피던스 공차는 ±10%입니다. 3. 중요 신호망부터 배선합니다. 클록, 차동쌍, DDR 메모리 버스를 먼저 배선한 뒤 RF 및 아날로그 기준 신호를 처리합니다. 저속 GPIO와 제어 신호는 나중에 배선합니다. 4. 리턴 경로를 유지하고 3W 규칙을 검토합니다. 분할된 기준면이나 빈 영역을 가로지르지 않고, 인접 신호 사이를 배선 폭의 3배 이상 띄우는 것을 시작 기준으로 삼습니다. 층을 바꿀 때는 그라운드 스티칭 비아로 리턴 경로를 연결합니다. 5. 차동쌍의 대칭성을 유지합니다. 두 배선의 간격......
RF PCB 레이아웃: 일반적인 설계 실수 및 실용적인 가이드라인
핵심 요점 임피던스 제어는 타협할 수 없습니다: 반사 및 신호 손실을 방지하기 위해 비아, 커넥터 런치 및 트레이스 벤드를 포함한 모든 전환에서 일관된 50Ω 임피던스를 유지하십시오. 리턴 경로 무결성이 RF 성공을 결정합니다: 접지 플레인 분할 또는 슬롯 위로 RF 트레이스를 라우팅하지 마십시오. 모든 레이어 변경에서 스티치 비아로 연속적인 리턴 경로를 제공하십시오. 기능 영역 분할이 간섭을 방지합니다: RF 프론트 엔드 회로를 디지털 로직 및 전원 관리와 물리적으로 분리하여 고조파 및 스위칭 노이즈를 수신 대역에서 제거하십시오. 고주파에서 비아 설계가 중요합니다: 백드릴링 또는 마이크로비아를 통해 비아 스텁을 제거하고, 레이어 전환을 통해 50Ω을 유지하기 위해 항상 신호 비아를 접지 스티칭 비아와 쌍을 이루십시오. 재료 선택이 성능을 제한합니다: 2GHz 이상에서 FR-4의 유전체 손실은 신호 품질을 저하시킵니다. 제어된 임피던스 및 낮은 손실을 위해 Rogers RO4350B 또는 Me......
신뢰할 수 있는 신호 제어를 위한 고속 PCB 레이아웃 가이드
고속 PCB 라우팅은 신호 동작이 전송 선로 이론을 따르는 레이아웃 설계를 말합니다. 고속 PCB 레이아웃은 트레이스를 단순한 도체가 아닌 제어된 임피던스 경로로 취급합니다. 신호 무결성, 전원 무결성, 전자기 효과가 고속 PCB 설계의 라우팅 결정을 이끕니다. 기존 PCB 라우팅은 부품 간 전기적 연결에 초점을 맞춥니다. 고속 PCB 레이아웃은 파형 보존, 타이밍 정확도, 노이즈 제어에 초점을 맞춥니다. 신호 에지는 트레이스를 가로질러 전자기파로 전파되며, 이는 반사와 크로스토크를 일으킵니다. 레이아웃 결정은 다층 스택업과 복잡한 라우팅 환경 전반에 걸쳐 임피던스 연속성, 귀환 경로 안정성, 전자기 동작을 결정합니다. PCB 설계에서 고속 제약 조건 정의 고속 PCB 제약 조건은 초기 설계 단계에서 정의됩니다. 신호 흐름 매핑은 레이아웃 시작 전에 중요 네트를 식별합니다. 초기 계획은 신호 무결성과 타이밍 동작에 대한 제어를 확립합니다. 신호 흐름 분석은 데이터 경로와 타이밍 관계를 정리합니......
PCB 레이아웃에서의 신호 무결성 기초
PCB 설계의 세계에서 신호 무결성은 전자 신호의 안정적이고 정확한 전송을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 신호 무결성의 기초를 이해하는 것은 PCB 설계에 관여하는 전자 애호가, 취미 활동가, 엔지니어, 학생 및 전문가들에게 필수적입니다. 이 글에서는 신호 무결성의 핵심 개념을 깊이 있게 다루고, 이들이 PCB 레이아웃에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다. 모범 사례를 따름으로써 신호 무결성을 최적화하고 전자 시스템의 전반적인 성능을 향상시킬 수 있습니다. 신호 무결성이란? 신호 무결성은 전송 경로를 따라 신호의 품질과 무결성을 보존하는 것을 의미합니다. 이는 임피던스 매칭, 노이즈 감소, 반사 및 크로스토크와 같은 신호 왜곡 최소화 등 다양한 요소를 관리하는 것을 포함합니다. 신호 무결성을 유지함으로써 안정적인 데이터 전송을 달성하고 오류를 최소화하며 시스템 성능을 극대화할 수 있습니다. 임피던스 매칭: 임피던스 매칭은 신호 무결성에서 중요한 역할을 합니다. 이는 전송선의 임피던스가 드라......
Microstrip vs. Stripline: 설계 차이점 및 사용 시점
RF(라디오 주파수) PCB 설계는 엔지니어링과 예술이 결합된 분야입니다. RF 설계에서 사용되는 마이크로스트립(microstrip)과 스트립라인(stripline) 전송선로는 숨은 주역이라고 할 수 있습니다. 이 선로들은 신호가 PCB를 통해 간섭, 손실, 또는 임피던스 불일치 없이 원활히 전달되도록 보장합니다. 그렇다면, 이 두 가지 선로는 무엇이며, 언제 어떤 것을 선택해야 할까요? 함께 알아보겠습니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline) 전송선로란? 마이크로스트립 전송선로(Microstrip Transmission Line): 마이크로스트립은 PCB 표면에 위치한 전도성 트레이스(trace)로, 그 아래에 그라운드 플레인(ground plane)이 있고, 그 사이에는 유전체 재료(PCB 기판)가 삽입되어 있습니다. 트레이스의 상단은 공기와 접촉해 노출되어 있습니다. 이 구조에서 전자기장의 특성은 다음과 같습니다. 전자기장은 유전체와 공기 두 매질을 통해 ......