PCB 레이아웃 설계의 완벽 가이드
1 분
인쇄회로기판(PCB) 레이아웃 설계는 단순한 기기부터 매우 복잡한 시스템에 이르기까지 모든 전자 기기의 기초가 됩니다. PCB 레이아웃 설계는 기능적이고 효율적인 회로를 만들기 위해 전자 부품을 배치하고 보드에 연결을 배선하는 과정입니다. 신호 무결성을 유지하고 열적, 전기적 성능을 보장하면서 가능한 한 작은 면적을 달성하는 것이 목표입니다.
기본적인 인쇄 회로부터 복잡한 플렉시블 PCB에 이르기까지, 모든 엔지니어링된 회로 기판 설계에는 많은 요소가 포함됩니다. 모든 새로운 전자 기기는 블록 다이어그램 및/또는 전자 회로도 세트로 시작됩니다. 회로도를 완성하고 검증하면 아래 단계에 따라 현대적인 PCB 설계와 레이아웃을 만들 수 있습니다. 잘 설계된 PCB는 최적의 성능, 신뢰성 및 제조 가능성을 보장합니다. 이 가이드에서는 모범 사례, 중요한 고려사항, 효율적인 PCB 레이아웃을 만드는 단계를 포함하여 PCB 레이아웃 설계의 핵심 측면을 살펴보겠습니다.
PCB 레이아웃 설계의 단계
1단계: 회로도 설계 입력
2단계: PCB 치수 정의
3단계: 회로도를 PCB 보드 설계에 동기화
4단계: PCB 적층 구조 설계
5단계: PCB 보드 설계 규칙 및 DFM 요구사항 정의
6단계: 부품 배치
7단계: 라우팅
8단계: 라벨과 식별자 추가
9단계: 설계 출력 파일 생성
1단계: 회로도 설계 입력
첫 번째 단계는 부품들이 어떻게 상호 연결되는지를 정의하는 청사진인 회로도를 만드는 것입니다. 각 부품 기호가 배치되고 그들 사이에 연결선이 그려집니다. 회로도는 레이아웃 단계에서 부품 배치와 배선을 위한 참조 자료로 사용됩니다.
2단계: PCB 치수 정의
PCB 부품을 배치하기 전에 기기의 물리적 제약 조건에 따라 PCB의 크기와 형태를 결정하십시오. 장착 구멍과 커넥터와 같은 기계적 요구 사항을 고려하십시오.
3단계: PCB 보드 디자인에 회로도 동기화하기
CAD 소프트웨어의 모든 도구는 회로도, 인쇄회로기판 레이아웃, BOM이 서로 연결되어 동시에 접근할 수 있는 통합 설계 환경에서 작동합니다. 회로도 문서 정보를 PCB로 전송하려면 Design » Convert schematics to PCB를 클릭하세요.
4단계: PCB 적층 구조 설계
PCB 설계 단계에서 트레이스를 통해 전기가 얼마나 많이, 얼마나 빨리 이동할 수 있는지를 나타내는 임피던스 때문에 적층 구조를 초기에 고려하는 것이 중요합니다. 적층 구조는 기계 엔지니어가 PCB를 장치에 설계하고 맞출 수 있는 방식에 영향을 미칩니다. 부품을 배치하기 전에 아래 표시된 Layer Stackup Manager를 사용하여 PCB 레이아웃(즉, 모양, 레이어 적층 구조)을 정의해야 합니다. 인쇄 회로 설계 분야가 처음이라면, 대부분의 현대 PCB 보드 설계 개념은 FR4의 4층 보드로 시작합니다. 고속/고주파 회로 기판 설계를 하고 있다면 JLCPCB 온라인 임피던스 계산기도 사용할 수 있습니다
5단계: PCB 보드 설계 규칙 및 DFM 요구사항 정의
PCB 보드 설계 규칙 카테고리의 수는 광범위하며 모든 설계에 이러한 사용 가능한 규칙을 전부 사용할 필요는 없을 수 있습니다.
DRC는 다음과 같은 정보를 포함합니다:
1. PCB 레이아웃에서 트레이스와 패드 사이와 같은 객체 간의 간격
2. 구리 패턴이나 솔더 마스크의 최소 제작 가능 크기 제한
3. 특정 네트에 적용될 수 있는 트레이스 폭과 길이 제한을 포함한 라우팅 규칙
이는 PCB 레이아웃을 관리할 수 있는 규칙의 일부 예시일 뿐이지만, 이러한 규칙들은 제작업체의 표준 역량으로 필요한 규모에서 보드를 제조할 수 있도록 보장하기 위해 설계되었습니다.
6단계: 부품 배치
PCB의 전반적인 성능에 영향을 미치는 부품 배치는 매우 중요한 단계입니다.
다음 지침을 따르십시오:
관련 부품 그룹화: 저항과 커패시터와 같이 함께 작동하는 부품들을 서로 가까이 배치하세요.
중요 부품 우선순위 지정: 마이크로컨트롤러, 전원 레귤레이터, 신호 처리기와 같은 부품을 먼저 배치하세요.
열 발산 고려: 발열 부품에 충분한 공간과 방열판 또는 환기 시설에 대한 접근성을 확보하세요.
7단계: 라우팅
라우팅은 부품들을 전기적으로 연결하는 실제 경로(트레이스)를 만드는 작업입니다. 트레이스 폭, 트레이스 길이 최소화, 신호 무결성이 주요 고려사항입니다. 라우팅은 PCB 유형에 따라 수행되며, RF PCB는 파워 PCB와는 다른 요구사항을 가집니다. 때로는 임피던스 매칭, 반사 방지가 필요하고, 때로는 최대 전류 흐름이 필요한데, 이러한 기준에 따라 서로 다른 라우팅 방식이 사용될 수 있습니다.
8단계: 라벨과 식별자 추가
회로 기판 레이아웃이 검증되면 보드에 라벨, 식별자, 표시, 로고 또는 기타 이미지를 추가할 준비가 된 것입니다. PCB 기판 조립에 도움이 되므로 부품에 대한 참조 지시자를 포함하는 것이 좋습니다. PCB 편집기의 이미지 도구와 텍스트 도구를 사용하여 회사 로고와 부품 번호도 추가할 수 있습니다. 이러한 요소들은 PCB 레이아웃의 상단 오버레이 또는 하단 오버레이 레이어에 배치되어야 합니다.
9단계: 설계 출력 파일 생성
제조 데이터를 생성하기 전에, 설계 규칙 검사(DRC)를 실행하여 회로 기판 레이아웃을 검증하는 것이 좋습니다. 보드가 검사를 통과하면 제조 데이터를 출력할 준비가 된 것입니다.
.png?table=block&id=1388e427-3a41-80de-8acb-f17d4d1bf7d1&spaceId=30bade6e-3a9c-478b-accc-5902e255dd73&width=830&userId=&cache=v2)
보드가 최종 DRC를 통과하면 제조업체를 위한 설계 파일을 생성해야 합니다. 설계 파일에는 보드를 제작하는 데 필요한 모든 정보와 데이터가 포함되어야 합니다. 대부분의 제조업체의 경우 아래와 같이 거버 파일 세트를 사용할 수 있지만, 일부 제조업체는 다른 제조 파일 형식(IPC-2581 또는 ODB++)을 선호합니다. 이러한 [PCB 파일 형식](https://jlcpcb.com/blog/why-specific-file-formats-are-essential-for-ordering-pcbs)에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 방문하세요
PCB 레이아웃 설계를 위한 모범 사례
1. 부품 배치 최적화:
올바른 부품 배치는 배선 복잡도를 줄이고 신호 성능을 향상시킬 수 있습니다. 마이크로컨트롤러와 전원 공급 장치와 같은 중요 부품을 먼저 배치하고, 저항기와 커패시터와 같은 수동 부품을 그 다음에 배치하십시오.
2. 크로스토크와 EMI 최소화:
고속 신호는 누화와 전자기 간섭에 취약합니다. 이를 완화하기 위해 접지면으로 신호를 차폐하고, 고속 신호와 저속 신호 사이의 거리를 유지하세요. 급격한 각도와 긴 평행 트레이스 피하세요.
3. 열 관리를 고려하세요:
전력 소비가 많은 부품들은 열을 발생시키며, 이는 성능과 수명에 영향을 미칠 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 발열 부품을 방열판 근처에 배치하거나 주변에 공기 흐름이 가능하도록 하세요. 열 비아를 사용하여 여러 층에 걸쳐 열을 분산시키세요.
4. 설계 규칙 확인:
각 PCB 제조업체는 트레이스 폭, 간격 및 레이어 수에 대한 특정 설계 규칙을 가지고 있습니다. 제조 문제를 방지하기 위해 레이아웃이 이러한 규칙을 준수하는지 확인하십시오.
전원, 접지 및 신호 트레이스 고려사항
위의 팁들은 설계에 적용할 수 있는 최적의 PCB 사에 초점을 맞추었습니다. 또한 설계 사양에 따라 전원, 접지 및 신호 트레이스를 배선해야 합니다. 이 단계를 효율적으로 완료하면 보드가 제대로 작동하도록 신호가 안정적인 경로를 가질 수 있습니다.
다음은 고려해야 할 세 가지 주요 요소입니다:
1. 전원 및 접지면
PCB 레이아웃의 기본적인 설계 규칙 중 하나는 전원과 접지면을 보드 내부에 배치하는 것입니다. 전용 전원과 접지면은 신호 무결성을 향상시키고 노이즈를 줄입니다. 이러한 층들은 보드 전체에 전원을 균일하게 분배하고 신호의 귀환 경로를 제공하여 접지 루프와 전압 강하를 최소화합니다. 또한 디지털과 아날로그 접지를 유사한 방식으로 분리해야 합니다. 용량성 결합을 줄이기 위해 아날로그 신호이 아날로그 접지만 교차하도록 하십시오.
2. 트랙 설계
이 단계는 회로도에 따라 신호 트레이스를 연결하는 작업도 포함됩니다. 트레이스는 항상 최대한 짧고 직접적으로 연결하는 것이 좋습니다. PCB 한쪽에 수평 트레이스 라우팅이 있다면, 반대쪽에는 수직 트레이스를 배치하세요. 고속 신호선을 라우팅할 때는 임피던스 매칭과 반사 규칙을 염두에 두어야 합니다.
보드의 전원 설계를 위해서는 서로 다른 전류를 가진 여러 네트가 필요할 수 있으며, 이는 필요한 네트 폭을 결정하게 됩니다. 트레이스 폭 계산기를 사용하면 이 단계에 도움이 될 수 있습니다. 약 10 mils 두께의 트랙은 약 1암페어의 전류만 처리할 수 있는 반면, 250 mils 두께의 트랙은 30도 섭씨의 온도 상승으로 최대 15암페어까지 전달할 수 있습니다.
보드의 전원 설계를 위해서는 서로 다른 전류를 가진 여러 네트가 필요할 수 있으며, 이는 필요한 네트 폭을 결정하게 됩니다. 트레이스 폭 계산기를 사용하면 이 단계에 도움이 될 수 있습니다. 약 10 mils 두께의 트랙은 약 1암페어의 전류만 처리할 수 있는 반면, 250 mils 두께의 트랙은 30도 섭씨의 온도 상승으로 최대 15암페어까지 전달할 수 있습니다.
3. 패드 및 홀 치수
PCB 설계 과정 초기에 패드와 홀의 치수를 결정해야 합니다. 패드와 홀의 크기가 작아질수록 패드와 홀의 크기 비율을 정확하게 맞추는 것이 더욱 중요해집니다. 특히 비아 홀 작업 시 매우 중요합니다. PCB 패드의 형상도 중요한 매개변수입니다. PCB 풋프린트는 제조 공정에 따라 달라질 수 있습니다.
PCB 설계에서 테스트의 중요성
PCB 설계 과정과 PCB 제조 과정 전반에 걸쳐 지속적으로 작업을 점검해야 합니다. 초기에 문제를 발견하면 영향을 최소화하고 수정 비용을 줄일 수 있습니다. 전기 규칙 검사와 설계 규칙 검사라는 두 가지 일반적인 테스트는 초기 단계에서 수행할 수 있습니다. 이러한 테스트는 발생할 수 있는 더 중요한 문제들을 해결하는 데 도움이 될 것입니다. ERC와 DRC 테스트를 문제없이 통과할 수 있게 되면, 모든 신호의 배선을 확인하고 회로도와 보드를 자세히 비교해야 합니다.
결론
PCB 레이아웃 설계는 전자 기기의 성능, 신뢰성 및 비용에 직접적인 영향을 미치는 중요한 기술입니다. 부품 배치 최적화, 신호 무결성 유지, 적절한 열 관리와 같은 모범 사례를 따름으로써 기술적 요구사항과 제조 요구사항을 모두 충족하는 PCB 레이아웃을 만들 수 있습니다. 설계 단계에 시간을 투자하면 장기적으로 더 나은 성능과 더 높은 신뢰성을 가진 기기를 얻을 수 있습니다.
초보자이든 숙련된 디자이너이든, PCB 레이아웃 설계의 세부사항을 이해하는 것은 고품질 전자제품을 만드는 데 핵심입니다. JLCPCB의 적절한 도구와 기술을 사용하면 어려움을 극복하고 효율적이고 비용 효과적인 회로 기판을 설계할 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 부품 배치 가이드: 기능 구역·전원·신호·DFM 원칙
핵심 정리 부품 배치는 라우팅 전에 기능 구역, 기계 제약과 전원·신호 흐름을 정의하는 작업입니다. 커넥터와 고정 홀을 먼저 정하고, 관련 부품과 디커플링 커패시터를 가까이 배치합니다. 열, 절연 거리, 조립 방향과 DFM까지 확인한 뒤 배치를 고정해야 재작업을 줄일 수 있습니다. PCB 부품 배치의 5가지 기본 규칙 기능 구역을 먼저 계획 아날로그, 디지털, 전원, RF와 고속 인터페이스를 기능 구역으로 나누고 노이즈가 큰 영역과 민감한 영역의 경계를 정의합니다. 커넥터와 기계 제약을 먼저 배치 외형, 고정 홀, 케이블 방향, 버튼과 방열 구조를 먼저 잠급니다. 커넥터를 나중에 옮기면 라우팅과 케이스가 함께 바뀔 수 있습니다. 관련 회로는 가깝게 IC와 지원 수동 부품, 드라이버와 부하, ADC와 센서를 기능 흐름에 맞춰 배치해 연결 길이와 루프 면적을 줄입니다. 전원 핀 옆에 디커플링 고주파 바이패스 커패시터는 전원 핀과 짧고 넓은 경로로 연결하고, 비아와 그라운드 경로도 최소화합니다. 라......
BGA PCB 설계 완벽 가이드: 레이아웃 및 배선 가이드라인
핵심 요약 패드 유형을 먼저 정의하십시오: BGA 팬아웃을 배선하기 전에 반드시 SMD 또는 NSMD 패드 전략을 먼저 확정하십시오. NSMD는 일반적으로 더 나은 솔더 조인트 형성을 위해 선호되며, SMD는 매우 작은 패드나 정합이 빡빡한 마스크에 적합합니다. 피치에 맞는 공정을 선택하십시오: 0.8mm BGA는 도그본 팬아웃과 표준 비아로 처리할 수 있으며, 0.5mm BGA는 일반적으로 비아인패드 또는 HDI 배선이 필요합니다. 초기에 적절한 비아 전략을 선택하면 레이어 수와 비용을 절감할 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 배면에 배치하십시오: 전원 루프 인덕턴스를 최소화하기 위해 MLCC를 BGA 바로 아래 반대쪽 레이어에 실장하십시오. 팬아웃과 디커플링 배치는 순차적이 아니라 함께 설계해야 합니다. 고속 귀환 경로는 연속적으로 유지하십시오: 차동 페어는 끊김 없는 접지 평면 위로 배선하십시오. 레이어 전환이 불가피한 경우, 기준면을 유지하기 위해 인근에 접지 귀환 비아를 추가하십시오.......
단계별로 완성하는 PCB 레이아웃 프로세스 가이드
핵심 요약 즉흥적 진행이 아닌 프로세스: 반복 가능하고 표준화된 PCB 레이아웃 프로세스야말로 작동하는 회로도를 첫 시도에 성공하는 보드로 만들어주는 요소이며, 운이 아닙니다. 배치가 모든 것을 좌우합니다: 부품 배치와 기능 블록 구획화는 가장 영향력이 큰 단계입니다. 좋은 배치는 배선을 쉽게 만들고, 나쁜 배치는 배선을 불가능하게 만듭니다. 중요 신호는 먼저 수동으로 배선하십시오: 클럭, 차동 페어, 민감한 아날로그 네트, 전원 스위칭 루프는 다른 모든 것을 자동 배선하기 전에 반드시 수동으로 배선해야 합니다. 처음부터 제조 용이성을 고려한 설계: 기구적 제약을 먼저 확정하고, 데이터시트 대비 풋프린트를 검증하며, 설계 규칙을 제조사의 실제 생산 한계에 맞추십시오. 접지 평면은 타협의 대상이 아닙니다: 모든 다층 보드는 최소 하나의 견고하고 연속된 접지 평면이 필요하며, 어떤 신호도 평면 분할부를 가로질러서는 안 됩니다. 서론 취미 애호가와 엔지니어를 가르는 질문이 하나 있습니다. 시뮬레이션......
다층 PCB 설계 가이드라인: 스택업 및 레이아웃 모범 사례
핵심 요약 스택업은 설계의 기초: 레이어 배열은 신호 무결성, 임피던스 제어, EMI 성능을 결정합니다. 첫 번째 트레이스를 라우팅하기 전에 스택업을 계획하십시오. 대칭적이고 기준 플레인이 풍부한 설계가 실패를 방지: 모든 신호 레이어에 인접한 그라운드 플레인을 갖춘 균형 잡힌 스택업은 휨 현상을 방지하고 리턴 경로 연속성을 확보하며 크로스토크를 최소화합니다. DFM 규칙이 제조 가능성을 보장: 종횡비, 애뉼러 링, 재료 선택, 대칭적인 구리 분포는 대량 생산에서 신뢰할 수 있는 보드를 만드는 데 핵심적입니다. 현대 전자기기는 높은 기능 밀도와 극한의 데이터 전송 속도를 요구합니다. 이러한 발전은 인쇄 회로 기판을 수동적인 부품 지지체에서 복잡한 시스템 요소로 변화시켰습니다. 고성능 환경에서는 전자기 물리학이 성능의 모든 측면을 좌우합니다. 고속 스위칭 논리 회로나 RF 부품을 사용하는 시스템에서 다층 PCB 설계로의 전환은 선택이 아닌 필수입니다. 성공은 구리와 유전체의 물리적 배열, 즉 신......
PCB 레이아웃에서 노이즈 및 EMI를 줄이는 방법: 종합 설계 가이드
핵심 요약 EMI의 발생 원인: EMI는 구조적 레이아웃 결함에서 비롯됩니다. 불량한 리턴 경로, 기준 플레인 단절, 넓은 루프 면적은 원치 않는 에너지를 방사하는 안테나 구조를 형성합니다. 루프 면적이 핵심: 신호 레이어에 인접한 솔리드 그라운드 플레인을 통해 전류 루프 면적을 최소화하는 것이 EMI 감소에 가장 효과적인 방법입니다. 배치가 노이즈를 결정: 부품 배치는 라우팅 전에 전류 루프를 형성합니다. 기능별(전원, 아날로그, 디지털, RF)로 구분하고, 아날로그와 디지털 섹션을 격리하며, 노이즈 발생원을 민감한 회로와 멀리 배치하십시오. 접지 및 전원 무결성: 연속적인 그라운드 플레인, 전원-그라운드 간격이 좁은 최적화된 PDN, 올바르게 배치된 디커플링 커패시터는 저노이즈 설계의 기초입니다. 고급 노이즈 억제: 차폐(λ/20 개구부 규칙), 필터링(페라이트 비드, 커먼 모드 초크), RC 스너버를 활용한 게이트 드라이브 제어는 까다로운 애플리케이션에서 추가적인 EMI 억제를 제공합니다......
성공적인 PCB 레이아웃 설계를 위한 최고의 팁: 지침과 모범 사례
인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃은 전자 회로 설계 및 개발의 핵심 단계입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 전자 기기의 최적 성능과 기능을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃은 기판 위에 부품을 배치하고 이들 사이의 전기적 연결을 라우팅하는 작업을 포함합니다. 설계자는 PCB 레이아웃을 생성할 때 신호 무결성, 열 관리, 전자기 간섭(EMI) 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이 글에서는 PCB 레이아웃 설계 개요와 관련 지침 및 모범 사례를 제공합니다. 또한 PCB 레이아웃 설계의 중요성과 전자 기기 전체 성능에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 또한 무료 PCB 레이아웃 소프트웨어의 사용, PCB 레이아웃 생성 단계, PCB 레이아웃 서비스 외주의 이점도 살펴봅니다. PCB 레이아웃 지침과 모범 사례를 따르면 설계자는 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적화된 PCB 레이아웃을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃 지침 PCB 레이아웃 지침은 설계자가 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적......