Microstrip vs. Stripline: 설계 차이점 및 사용 시점
1 분
RF(라디오 주파수) PCB 설계는 엔지니어링과 예술이 결합된 분야입니다. RF 설계에서 사용되는 마이크로스트립(microstrip)과 스트립라인(stripline) 전송선로는 숨은 주역이라고 할 수 있습니다. 이 선로들은 신호가 PCB를 통해 간섭, 손실, 또는 임피던스 불일치 없이 원활히 전달되도록 보장합니다. 그렇다면, 이 두 가지 선로는 무엇이며, 언제 어떤 것을 선택해야 할까요? 함께 알아보겠습니다.
마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline) 전송선로란?
마이크로스트립 전송선로(Microstrip Transmission Line): 마이크로스트립은 PCB 표면에 위치한 전도성 트레이스(trace)로, 그 아래에 그라운드 플레인(ground plane)이 있고, 그 사이에는 유전체 재료(PCB 기판)가 삽입되어 있습니다. 트레이스의 상단은 공기와 접촉해 노출되어 있습니다. 이 구조에서 전자기장의 특성은 다음과 같습니다.
- 전자기장은 유전체와 공기 두 매질을 통해 부분적으로 전파됩니다.
- 이러한 구조는 하이브리드 유전체 매질을 형성하여 마이크로스트립만의 독특한 특성을 제공합니다.
스트립라인 전송선로(Stripline Transmission Line): 반면, 스트립라인은 PCB 내부에서 두 개의 그라운드 플레인 사이에 매립된 도체입니다. 이 도체는 완전히 유전체 재료로 둘러싸여 있습니다. 이 구조에서 전자기장의 특성은 다음과 같습니다.
- 전자기장은 유전체 재료 내에 완전히 갇혀 있습니다.
- 이러한 차폐(shielding)는 외부 잡음에 대한 면역력을 크게 높여줍니다.
왜 RF 설계에서 전송선로가 중요한가요?
RF 설계에서는 1mm의 차이도 큰 영향을 미칩니다. 마이크로스트립과 스트립라인 전송선로는 다음을 보장합니다.
- 신호 무결성(Signal Integrity): 긴 트레이스에서도 신호 왜곡을 방지합니다.
- 임피던스 매칭(Impedance Matching): 일정한 임피던스(예: 50 Ω 또는 75 Ω)를 유지하여 최대 전력 전송을 보장합니다.
- 잡음 억제(Noise Suppression): 방사 및 외부 EMI에 대한 민감도를 줄입니다.
- 전력 효율(Power Efficiency): 손실을 최소화하여 신호 강도를 유지합니다.
Microstrip과 Stripline의 사용 시점
마이크로스트립과 스트립라인 중 선택하는 것은 운동화와 정장을 고르는 것과 같습니다. 사용 환경과 요구 사항에 따라 적합한 선택이 달라집니다.
마이크로스트립:
- 고속 디지털 신호: 단순한 설계 덕분에 마이크로스트립은 비용 효율성과 성능이 중요한 고속 애플리케이션에 적합합니다.
- 저주파 대역(~10GHz 이하): 손실과 잡음이 크게 문제되지 않는 환경에 적합합니다.
- 비용 효율적인 설계: 표면에 위치한 트레이스는 제작 공정을 단순화하여 예산이 제한된 프로젝트에 이상적입니다.
스트립라인:
- 고주파 RF 애플리케이션(10GHz 이상): 뛰어난 차폐 효과로 신호 방사와 간섭을 최소화합니다.
- 잡음에 민감한 회로: 엄격한 전자기 호환성(EMC) 요건이 요구되는 환경에서 사용됩니다.
- 고밀도 PCB 설계: 복잡한 다층 설계에서 임피던스 제어와 신호 간섭(crosstalk) 최소화가 중요한 경우에 적합합니다.
사용 사례
사례 1: Wi-Fi 안테나에 사용되는 마이크로스트립
마이크로스트립 패치 안테나는 비용 효율적이고 가벼운 설계 덕분에 Wi-Fi 라우터에서 널리 사용됩니다. 또한, 2.4GHz 대역에 적합하며, 노출된 표면은 신호 방사 효율을 높이는 데 기여합니다.
사례 2: 레이더 시스템에 사용되는 스트립라인
77GHz 대역으로 작동하는 레이더 시스템은 높은 정밀도와 잡음 면역성이 필요합니다. 스트립라인의 우수한 차폐 특성 덕분에 이러한 고주파, 잡음 민감 환경에서 필수적으로 사용됩니다.
Microstrip 및 Stripline의 임피던스 계산
마이크로스트립과 스트립라인 트레이스의 임피던스는 해당 트레이스의 치수와 PCB 재료의 특성에 따라 달라집니다. 설계를 위해 다음 식을 사용할 수 있습니다.
마이크로스트립 임피던스(Z₀):
참고사항:
- ϵ: 기판의 유전율
- h: 유전체의 두께
- w: 트레이스의 폭
- t: 트레이스의 두께
스트립라인 임피던스(Z₀):
참고사항:
- h: 두 그라운드 플레인 사이의 거리
- w: 트레이스의 폭
Microstrip과 Stripline 최적화 팁
애플리케이션에 맞게 전송선로를 조정하려면 다음을 고려하세요.
- 트레이스 폭 조정: 트레이스가 넓을수록 임피던스가 낮아지고, 좁을수록 임피던스가 높아집니다.
- 시뮬레이션 도구 활용: HFSS, ADS, 또는 RF 모듈이 통합된 KiCad와 같은 소프트웨어를 사용해 설계를 정밀하게 최적화하세요.
- 유전체 재료 선택: 손실 탄젠트(loss tangent)가 낮은 기판을 선택하면 고주파 환경에서 성능이 향상됩니다.
- 층 간 두께 조정: 다층 PCB에서는 레이어 간 두께를 정밀하게 제어해야 합니다.
Microstrip과 Stripline을 활용한 RF PCB 설계 팁
1.최적의 배선 방식
- 곡선 최소화: 신호 반사를 줄이기 위해 부드러운 곡선이나 45° 굽힘을 사용하세요.
- 짧게 설계: 고주파 환경에서는 트레이스를 가능한 짧게 설계하는 것이 중요합니다.
2.그라운드 플레인 고려사항
- 마이크로스트립 선로 아래에는 연속적이고 끊김 없는 그라운드 플레인을 유지하세요.
- 스트립라인 설계 시 두 그라운드 플레인의 대칭을 유지하여 신호 왜곡을 방지하세요.
3.신호 간섭 방지
- 인접한 트레이스 간 충분한 간격을 유지하세요.
- 필요할 경우 가드 트레이스(guard trace)나 추가적인 그라운드 플레인을 사용하세요.
4.테스트와 검증
- 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 사용하여 제작 후 임피던스와 신호 무결성을 확인하세요.
RF, IF, 저주파 회로 간 간섭을 방지하는 방법
일반적으로 RF 회로는 독립된 단일 보드로 설계 및 라우팅되며, 전용 차폐 챔버에 배치되는 경우가 많습니다. RF 회로는 단일 레이어 또는 이중 레이어 보드로 설계되며, 비교적 단순한 회로 구성을 포함합니다. 이러한 설계 방식은 RF 회로에 미치는 분산 파라미터의 영향을 최소화하고 RF 시스템의 안정성과 일관성을 향상시킵니다.
표준 FR4 소재와 비교할 때, RF PCB는 고품질(high-Q) 소재를 더 자주 사용합니다. 이러한 소재는 낮은 유전율, 전송선로의 작은 분산 용량, 높은 임피던스, 짧은 신호 전송 지연 등의 특징을 가집니다.
혼합 회로 설계에서는 RF와 디지털 회로가 동일한 PCB에 존재하더라도 일반적으로 RF와 디지털 섹션을 별도로 나누어 레이아웃과 라우팅을 진행합니다. 이 과정에서 그라운드 비아(ground via)와 차폐 박스(shielding box)를 사용해 각 섹션을 물리적으로 분리함으로써 간섭을 방지합니다.
결론
마이크로스트립과 스트립라인은 현대 RF 및 고속 PCB 설계의 핵심적인 구성 요소입니다. 마이크로스트립은 단순성과 비용 효율성을 제공하며, 스트립라인은 잡음에 민감한 고주파 응용에서 우수한 성능을 발휘합니다. 이 두 전송선로의 특성을 제대로 이해하고 적재적소에 활용하는 것은 신뢰할 수 있는 제품을 만드는 것과 단순한 종잇조각에 불과한 제품을 만드는 것의 차이를 만들어냅니다.
RF 설계는 마법이 아닙니다-물리학입니다. (물론, 약간의 예술이 더해지기도 합니다.) 현명하게 선택하고, 꼼꼼하게 설계하며, 납땜 도구를 항상 준비해 두세요. 수정 작업은 피할 수 없는 일이니까요!
FAQ
- 전력 및 그라운드 플레인 사이의 신호 라인을 스트립라인 모델로 사용할 수 있나요?
네, 전력 및 그라운드 플레인은 특성 임피던스를 계산할 때 기준 플레인(면)으로 간주됩니다. 예를 들어, 4층 보드(상단 레이어 - 전력 플레인 - 그라운드 플레인 - 하단 레이어)의 상단 레이어에서 트레이스 임피던스는 전력 플레인을 기준으로 마이크로스트립 모델을 사용해 계산합니다.
지속적인 성장
Microstrip vs Stripline: RF PCB 전송선로와 50Ω 임피던스 설계
RF PCB나 고속 신호 PCB에서 “50 Ω 선폭”을 정할 때 표면 배선인지 내부 배선인지부터 구분해야 합니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline)은 기준면과 유전체 구조가 달라 같은 선폭에서도 임피던스가 달라집니다. 이 글은 두 전송선로의 차이, 스택업 확인 순서, 실무에서 자주 생기는 오류를 정리합니다. Microstrip과 Stripline은 무엇이 다른가? 개념도: Microstrip은 외층 신호선과 기준면, Stripline은 내층 신호선과 두 기준면으로 구성됩니다. 항목 Microstrip Stripline 신호층 PCB 외층 PCB 내층 기준면 인접한 연속 기준면 1개 위·아래의 연속 기준면 2개 전계 일부가 공기 또는 솔더마스크 쪽에 분포 대부분 기판 유전체 내부에 분포 설계상 이점 커넥터·부품으로 접근하기 쉽고 프로빙이 편리 외부 환경에 덜 노출되고 층 사이 차폐에 유리 주요 검토 솔더마스크, 인접 금속, 커넥터 전이 추가 층·비아 전이, 적층......
고속 PCB 배선 가이드: 임피던스, 차동쌍, 리턴 경로 설계
핵심 요약 1. 클록 주파수보다 상승 시간을 기준으로 판단합니다. 원문이 인용한 IPC-2251 기준에서는 배선 길이와 신호 상승 시간을 비교합니다. 100 MHz 미만의 신호라도 에지가 빠르면 전송선로로 다뤄야 할 수 있습니다. 2. 배선 전에 스택업을 정합니다. 고속 신호에는 끊김 없는 기준면이 필요합니다. 임피던스는 제조업체의 실제 적층 데이터를 바탕으로 계산합니다. 원문에 제시된 JLCPCB의 임피던스 공차는 ±10%입니다. 3. 중요 신호망부터 배선합니다. 클록, 차동쌍, DDR 메모리 버스를 먼저 배선한 뒤 RF 및 아날로그 기준 신호를 처리합니다. 저속 GPIO와 제어 신호는 나중에 배선합니다. 4. 리턴 경로를 유지하고 3W 규칙을 검토합니다. 분할된 기준면이나 빈 영역을 가로지르지 않고, 인접 신호 사이를 배선 폭의 3배 이상 띄우는 것을 시작 기준으로 삼습니다. 층을 바꿀 때는 그라운드 스티칭 비아로 리턴 경로를 연결합니다. 5. 차동쌍의 대칭성을 유지합니다. 두 배선의 간격......
RF PCB 레이아웃: 일반적인 설계 실수 및 실용적인 가이드라인
핵심 요점 임피던스 제어는 타협할 수 없습니다: 반사 및 신호 손실을 방지하기 위해 비아, 커넥터 런치 및 트레이스 벤드를 포함한 모든 전환에서 일관된 50Ω 임피던스를 유지하십시오. 리턴 경로 무결성이 RF 성공을 결정합니다: 접지 플레인 분할 또는 슬롯 위로 RF 트레이스를 라우팅하지 마십시오. 모든 레이어 변경에서 스티치 비아로 연속적인 리턴 경로를 제공하십시오. 기능 영역 분할이 간섭을 방지합니다: RF 프론트 엔드 회로를 디지털 로직 및 전원 관리와 물리적으로 분리하여 고조파 및 스위칭 노이즈를 수신 대역에서 제거하십시오. 고주파에서 비아 설계가 중요합니다: 백드릴링 또는 마이크로비아를 통해 비아 스텁을 제거하고, 레이어 전환을 통해 50Ω을 유지하기 위해 항상 신호 비아를 접지 스티칭 비아와 쌍을 이루십시오. 재료 선택이 성능을 제한합니다: 2GHz 이상에서 FR-4의 유전체 손실은 신호 품질을 저하시킵니다. 제어된 임피던스 및 낮은 손실을 위해 Rogers RO4350B 또는 Me......
신뢰할 수 있는 신호 제어를 위한 고속 PCB 레이아웃 가이드
고속 PCB 라우팅은 신호 동작이 전송 선로 이론을 따르는 레이아웃 설계를 말합니다. 고속 PCB 레이아웃은 트레이스를 단순한 도체가 아닌 제어된 임피던스 경로로 취급합니다. 신호 무결성, 전원 무결성, 전자기 효과가 고속 PCB 설계의 라우팅 결정을 이끕니다. 기존 PCB 라우팅은 부품 간 전기적 연결에 초점을 맞춥니다. 고속 PCB 레이아웃은 파형 보존, 타이밍 정확도, 노이즈 제어에 초점을 맞춥니다. 신호 에지는 트레이스를 가로질러 전자기파로 전파되며, 이는 반사와 크로스토크를 일으킵니다. 레이아웃 결정은 다층 스택업과 복잡한 라우팅 환경 전반에 걸쳐 임피던스 연속성, 귀환 경로 안정성, 전자기 동작을 결정합니다. PCB 설계에서 고속 제약 조건 정의 고속 PCB 제약 조건은 초기 설계 단계에서 정의됩니다. 신호 흐름 매핑은 레이아웃 시작 전에 중요 네트를 식별합니다. 초기 계획은 신호 무결성과 타이밍 동작에 대한 제어를 확립합니다. 신호 흐름 분석은 데이터 경로와 타이밍 관계를 정리합니......
PCB 레이아웃에서의 신호 무결성 기초
PCB 설계의 세계에서 신호 무결성은 전자 신호의 안정적이고 정확한 전송을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 신호 무결성의 기초를 이해하는 것은 PCB 설계에 관여하는 전자 애호가, 취미 활동가, 엔지니어, 학생 및 전문가들에게 필수적입니다. 이 글에서는 신호 무결성의 핵심 개념을 깊이 있게 다루고, 이들이 PCB 레이아웃에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다. 모범 사례를 따름으로써 신호 무결성을 최적화하고 전자 시스템의 전반적인 성능을 향상시킬 수 있습니다. 신호 무결성이란? 신호 무결성은 전송 경로를 따라 신호의 품질과 무결성을 보존하는 것을 의미합니다. 이는 임피던스 매칭, 노이즈 감소, 반사 및 크로스토크와 같은 신호 왜곡 최소화 등 다양한 요소를 관리하는 것을 포함합니다. 신호 무결성을 유지함으로써 안정적인 데이터 전송을 달성하고 오류를 최소화하며 시스템 성능을 극대화할 수 있습니다. 임피던스 매칭: 임피던스 매칭은 신호 무결성에서 중요한 역할을 합니다. 이는 전송선의 임피던스가 드라......
Microstrip vs. Stripline: 설계 차이점 및 사용 시점
RF(라디오 주파수) PCB 설계는 엔지니어링과 예술이 결합된 분야입니다. RF 설계에서 사용되는 마이크로스트립(microstrip)과 스트립라인(stripline) 전송선로는 숨은 주역이라고 할 수 있습니다. 이 선로들은 신호가 PCB를 통해 간섭, 손실, 또는 임피던스 불일치 없이 원활히 전달되도록 보장합니다. 그렇다면, 이 두 가지 선로는 무엇이며, 언제 어떤 것을 선택해야 할까요? 함께 알아보겠습니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline) 전송선로란? 마이크로스트립 전송선로(Microstrip Transmission Line): 마이크로스트립은 PCB 표면에 위치한 전도성 트레이스(trace)로, 그 아래에 그라운드 플레인(ground plane)이 있고, 그 사이에는 유전체 재료(PCB 기판)가 삽입되어 있습니다. 트레이스의 상단은 공기와 접촉해 노출되어 있습니다. 이 구조에서 전자기장의 특성은 다음과 같습니다. 전자기장은 유전체와 공기 두 매질을 통해 ......