커패시터 정격 전압 선택법: 디레이팅·리플·대체품 확인
1 분
- 정격 전압과 용량은 어떻게 다른가요?
- 명목 전압보다 최대 피크를 확인하세요
- 커패시터 전압 디레이팅은 몇 %가 맞나요?
- 정격 전압을 넘으면 어떻게 되나요?
- 전압 정격이 높은 커패시터로 바꿔도 되나요?
- 자주 묻는 질문
커패시터 정격 전압은 제조사가 정한 온도·파형·수명 조건에서 적용할 수 있는 전압 사양입니다. 예를 들어 ‘10 µF / 25 V’는 용량이 10 µF이고 정격 전압이 25 V라는 뜻입니다. 25 V를 회로에 만들어 준다는 의미는 아닙니다. 부품을 고를 때는 전원 레일의 명목값뿐 아니라 리플과 과도 피크, 온도와 커패시터 종류까지 확인해야 합니다.
이 글에서는 WVDC·VDC·VAC·서지 전압의 차이, 전압 디레이팅과 대체품 선택 요령을 설명합니다.
바로 보기: 표기 읽기 · 최대 전압 · 디레이팅 · 고전압 제품 대체 · FAQ
정격 전압과 용량은 어떻게 다른가요?
용량(C)은 전압 변화에 대해 얼마나 많은 전하를 저장하는지 나타내며 단위는 F, µF, nF, pF입니다. 정격 전압은 적용 가능한 전압의 조건을 나타내며 V 단위를 사용합니다. 같은 10 µF라도 6.3 V, 16 V, 25 V 등 여러 제품이 있을 수 있습니다. 하지만 전압 정격이 달라지면 외형과 실제 동작 특성도 달라질 수 있으므로 두 숫자만 비교해 대체해서는 안 됩니다.
| 표현 | 읽는 방법 | 주의사항 |
|---|---|---|
| 정격 전압·WVDC·VDC | 데이터시트에서 규정한 DC 전압 사양 | 사용 온도와 디레이팅 조건을 함께 확인 |
| 실제 동작 전압 | 회로에서 부품 양단에 걸리는 전압 | 전원 레일과 같지 않을 수 있음 |
| 서지 전압 | 지정된 시간·횟수 등에서 허용하는 일시적 조건 | 연속 동작 정격으로 사용하지 않음 |
| VAC 정격 | 규정된 AC 파형·주파수 조건의 전압 사양 | VDC와 숫자를 그대로 비교하거나 임의 환산하지 않음 |
정격 전압을 지켜도 수명이 무한해지는 것은 아닙니다. 특히 전해 커패시터는 온도, 리플 전류와 사용 시간에 따른 수명 조건이 있으므로 해당 시리즈의 사양을 확인해야 합니다.
명목 전압보다 최대 피크를 확인하세요
‘12 V 회로’라는 이름만으로 부품 정격을 정하지 마세요. 전원 허용오차, 시작·종료 시 오버슈트, 부하 변동과 스위칭 리플을 포함한 커패시터 양단의 최대 전압을 확인해야 합니다. DC 바이어스 위에 AC 리플이 겹치는 회로에서는 전압 피크와 리플 전류에 따른 발열을 각각 검토합니다.
Nichicon의 알루미늄 전해 커패시터 사용 지침은 리플이 중첩된 피크가 정격 전압을 넘지 않도록 요구하며, 동작 온도·허용 리플 전류도 별도로 제한합니다. 서지 정격의 허용 배율과 반복 조건 역시 제품마다 다르므로 공통 숫자를 적용하지 않습니다.
커패시터 전압 디레이팅은 몇 %가 맞나요?
모든 커패시터에 같은 비율을 적용할 수는 없습니다. 디레이팅은 부품 종류·시리즈, 온도, 서지 조건과 목표 신뢰성에 따라 정합니다. ‘항상 동작 전압의 1.5~2배’ 또는 ‘정격의 80%로 쓰면 수명이 몇 배’라는 규칙을 보증 조건처럼 사용하지 마세요.
- 알루미늄 전해: 최대 전압 외에도 리플 전류, ESR, 온도와 수명 계산을 확인합니다.
- 탄탈·폴리머: 제품 계열별 전압·서지·온도 디레이팅 지침을 따릅니다.
- MLCC: 정격 전압과 함께 DC 바이어스·온도·허용오차에 따른 실효 용량을 확인합니다.
- 필름: DC·AC 정격, 주파수, 온도와 펄스 조건을 확인합니다.
예를 들어 최대 전압을 평가한 12 V 전원에서 25 V 제품을 후보로 검토할 수는 있습니다. 그러나 25 V라는 숫자 하나가 수명·리플·실효 용량까지 보장하지는 않습니다. 부품 시리즈의 권장 조건과 실제 파형을 대조해 선택하세요.
정격 전압을 넘으면 어떻게 되나요?
과전압은 누설 전류 증가, 유전체 절연 파괴, 발열과 단락 등의 원인이 될 수 있습니다. 알루미늄 전해에서는 가스 발생과 벤트 작동이, 일부 탄탈 제품에서는 높은 고장 전류에 따른 심한 발열이 생길 수 있습니다. 고장 양상은 부품 구조와 회로에서 공급하는 에너지에 따라 달라집니다.

극성도 별개의 조건입니다. 정격이 25 V인 전해 커패시터라고 해서 반대 방향의 25 V를 허용하는 것이 아닙니다. 양극은 음극보다 높은 전위에 연결하며, 음극이 반드시 회로의 GND인 것은 아닙니다.
전압 정격이 높은 커패시터로 바꿔도 되나요?
같은 용량의 더 높은 전압 정격 제품이 대체 후보가 될 수는 있지만, 다음 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 용량 허용오차와 동작 조건에서 필요한 실효 용량이 맞나요?
- 유전체·ESR·ESL·리플 전류와 회로 안정성 조건이 맞나요?
- 외형, 높이, 리드 간격 또는 풋프린트가 맞나요?
- 극성, 온도 범위와 수명 요구가 맞나요?
- AC 전원에 직접 연결하는 용도라면 요구되는 X/Y 등 안전 규격의 부품인가요?
높은 VDC 정격을 가진 일반 커패시터가 AC 전원용 안전 커패시터를 자동으로 대체하지는 않습니다. 용도에 맞는 인증·사양을 확인하세요.
커패시터의 정확한 MPN·전압 정격과 풋프린트를 BOM에 반영했다면 PCB 제작·조립 조건을 함께 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
10 µF / 25 V 커패시터는 25 V에서만 작동하나요?
아닙니다. 허용 범위 안의 더 낮은 전압에서도 사용할 수 있습니다. 실제 회로에 필요한 용량·주파수·온도 특성은 별도로 확인합니다.
25 V 제품을 50 V 제품으로 바꾸면 성능이 항상 좋아지나요?
항상 그렇지는 않습니다. 실효 용량, ESR, 외형 등 다른 특성이 바뀔 수 있어 데이터시트 비교가 필요합니다.
서지 전압 이하라면 계속 사용해도 되나요?
아닙니다. 서지 사양은 제한된 시험·시간 조건이며 연속 동작 정격을 대신하지 않습니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......