This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 골드 핑거 모따기 설계: 각도·깊이와 카드 엣지 접점 신뢰성

최초 게시일 Nov 20, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 20, 2026

1 분

표목(TOC)
  • PCB 제조에서 모따기 가장자리란?
  • PCB 모따기의 주요 이점
  • 모따기 설계 시 확인할 사항
  • 모따기 가공에서 발생하는 문제와 관리 방법
  • JLCPCB의 골드 핑거 모따기 가공
  • PCB 모따기 FAQ
  • 결론

핵심 요약

  • PCB 골드 핑거 가장자리의 모따기는 카드 엣지 커넥터에 보드를 부드럽게 삽입하고 접점의 마모를 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • 원문에서 다루는 주요 모따기 각도는 30°와 45°이며, 깊이는 기판 두께와 커넥터 규격에 맞춰 결정합니다.
  • 적절한 모따기는 삽입력을 낮추고 도금 손상을 줄여 접점의 장기적인 신뢰성에 기여합니다.
  • 반복 삽입이 많은 DDR 모듈과 PCIe 카드에서는 골드 핑거 형상과 커넥터의 맞물림을 함께 검토해야 합니다.

설계한 메모리 모듈을 슬롯에 끼웠을 때 골드 핑거 표면에 흠집이 생긴 경험이 있습니다. 처음에는 보드가 작동했지만 여러 차례 삽입과 분리를 반복하자 접점 마모와 간헐적인 연결 문제가 나타났습니다. 원인은 카드 가장자리의 모따기를 빠뜨린 것이었습니다. 그래픽 카드를 PCIe 슬롯에 끼우거나 DDR 메모리를 장착할 때 볼 수 있는 경사진 끝단이 바로 모따기입니다. 이 경사면 덕분에 기판이 커넥터 안으로 부드럽게 들어가고, 도금된 접점을 긁거나 벗겨낼 위험이 줄어듭니다.

골드 핑거가 있는 PCB 카드 엣지의 모따기

모따기는 정상일 때 눈에 잘 띄지 않지만, 빠지면 접점 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다. 이 글에서는 모따기 가장자리의 역할과 골드 핑거 카드 엣지 커넥터에서 중요한 이유를 설명합니다. 각도, 깊이, 기판 강도와의 균형, 제조 공차를 살펴보면 PCB 제조사에 어떤 조건을 지정해야 하는지 판단하는 데 도움이 됩니다.

PCB 제조에서 모따기 가장자리란?

모따기의 구조와 주요 역할

모따기 가장자리는 골드 핑거가 있는 PCB 끝단을 일정한 각도로 가공한 부분입니다. 기판 끝이 90° 직각으로 끝나지 않고 점차 얇아지므로 커넥터의 스프링 접점이 경사면을 따라 올라갈 수 있습니다. 기계적으로 삽입을 안내하고 접점에 가해지는 힘을 분산하는 것이 주된 목적입니다. 끝단이 직각이라면 기판이 접점과 바로 부딪힐 수 있습니다.

PCB 카드 엣지 모따기 단면과 커넥터 접점

  • 부드러운 삽입: 경사면이 커넥터 스프링 아래로 기판을 안내합니다.
  • 도금 보호: 접점이 금 도금면을 강하게 긁는 대신 모따기 면을 따라 이동합니다.
  • 정렬 안내: 기판이 슬롯 중심에 맞춰 들어가도록 돕습니다.
  • 삽입력 감소: 기판과 커넥터 하우징에 가해지는 부담을 낮춥니다.

골드 핑거와 카드 엣지 설계의 적용 사례

보드 가장자리가 커넥터에 직접 삽입되는 곳에서 모따기를 사용합니다. 기판의 금 도금 접점을 골드 핑거, 이를 받는 슬롯을 카드 엣지 커넥터라고 합니다. 대표적인 예는 다음과 같습니다.

  • 수명 동안 여러 차례 탈착될 수 있는 DDR DIMM과 SO-DIMM 메모리 모듈
  • 메인보드에 장착되는 PCIe 그래픽·네트워크·스토리지 확장 카드
  • 랙 또는 섀시의 백플레인에 끼우는 보드
  • ISA, PC/104, 계측용 카드 등 기존 규격의 카드 엣지 접점

이들 접점은 전원과 고속 신호를 전달하므로 안정적인 접촉이 중요합니다. 적절한 모따기는 반복 삽입 뒤에도 골드 핑거와 커넥터가 바르게 맞물리도록 돕습니다. 메모리와 확장 카드의 실제 치수는 각각의 인터페이스 규격을 우선 확인해야 합니다.

PCB 모따기의 주요 이점

삽입력과 마모를 줄여 커넥터 수명 보호

직각 끝단은 커넥터 스프링 접점에 국부적으로 큰 힘을 가하고 금 도금면을 긁을 수 있습니다. 모따기가 있으면 접점이 완만한 경사면을 따라 이동해 힘이 분산됩니다. 삽입할 때마다 골드 핑거 도금과 커넥터 접점이 마모되는 정도를 줄이는 데 도움이 됩니다.

카드 엣지 삽입 시 골드 핑거 접점과 모따기

반복 삽입용 커넥터에서는 니켈 위의 경질 금도금 두께가 중요합니다. 원문은 0.76~1.27 µm(30~50 µin)를 예시로 듭니다. 거친 삽입이 반복되면 이 얇은 층이 마모될 수 있습니다. 도금층을 보호하면 다음과 같은 위험을 줄일 수 있습니다.

  • 니켈 장벽층까지 마모되는 시점을 늦출 수 있습니다.
  • 앞쪽 끝단의 금 도금 박리나 벗겨짐을 줄일 수 있습니다.
  • 커넥터 스프링의 접촉력을 더 오래 유지하는 데 도움이 됩니다.
  • 보드와 소켓이 정해진 삽입·분리 수명에 가깝게 사용되도록 돕습니다.

기계적 안정성과 전기 접촉 신뢰성

모따기는 기판이 슬롯 중앙으로 들어가 각 골드 핑거가 상대 접점과 맞물리도록 안내합니다. 접촉 상태가 일정하면 접촉 저항의 변동도 줄일 수 있습니다. 반대로 기판이 비뚤게 들어가면 일부 접점이 충분히 맞닿지 않을 수 있습니다. PCIe나 DDR 같은 고속 인터페이스에서는 이러한 접촉 불량이 임피던스 불연속 또는 간헐적인 개방 회로로 이어질 수 있어 원인 파악이 어렵습니다. 모따기는 이러한 접점 문제의 위험을 낮추는 설계 요소입니다.

모따기 설계 시 확인할 사항

각도, 깊이, 골드 핑거 배치

PCB 모따기 각도와 깊이 비교

모따기는 주로 각도와 깊이로 지정합니다. 각도는 기판 표면을 기준으로 하며 다음과 같은 선택지가 있습니다.

모따기 각도원문에 제시된 용도삽입 특성설계 메모
20°두꺼운 기판, 긴 진입 경사면완만함재료 제거량과 모따기 길이가 커집니다.
30°범용 설계부드럽고 균형 잡힘1.6 mm 기판에서 검토할 수 있습니다.
45°일부 카드 엣지·PCIe 형태상대적으로 단단한 삽입감커넥터 규격과 기판 강도를 함께 확인합니다.
60°얇은 기판, 짧은 진입 구간경사 구간이 짧음재료 제거량이 상대적으로 적습니다.

실제로 많이 검토하는 각도는 30°와 45°입니다. 다만 어느 각도가 기본값인지는 커넥터 규격과 제조 가능 범위에 따라 달라집니다. 같은 두께의 기판에서 각도가 완만할수록 진입 경사면은 길어지고, 각도가 클수록 짧아집니다. 깊이 역시 별도로 관리해야 합니다.

모따기 깊이와 기판 강도의 균형

깊게 가공하면 삽입이 쉬워질 수 있지만 힘을 받는 기판 끝단의 재료가 줄어듭니다. 과도한 깊이는 끝단의 깨짐, 층간 박리, 균열 위험을 키웁니다. 접점이 직각 끝단에 걸리지 않을 정도로 가공하되 충분한 적층재를 남겨야 합니다. 원문은 표준 1.6 mm 기판을 예로 들어 끝단에 기판 두께의 약 1/3~1/2을 남기는 방안을 제시합니다. 얇은 기판에서는 제거할 수 있는 재료가 적으므로 더 신중하게 깊이를 정해야 합니다.

모따기 가공에서 발생하는 문제와 관리 방법

가공 품질과 일관성 관리

모든 보드에서 같은 결과를 얻으려면 가공 조건을 일정하게 유지해야 합니다. 주요 품질 항목은 다음과 같습니다.

  • 각도 정확도: 가공 휠과 고정 장치가 접점 가장자리 전체에서 지정 각도를 유지해야 합니다.
  • 깊이 균일성: 골드 핑거 배열의 한쪽 끝부터 다른 쪽 끝까지 같은 깊이로 가공해야 합니다.
  • 절단면 상태: 접점에 걸릴 수 있는 버, 섬유 풀림, 유리섬유 파편이 없어야 합니다.
  • 도금 건전성: 끝단의 적층재가 노출되더라도 인접한 금도금이 들뜨거나 벗겨지지 않아야 합니다.

기판 두께별 가공 조건 조정

모든 보드가 1.6 mm 두께인 것은 아닙니다. 같은 계열의 커넥터를 사용해도 0.8 mm 카드와 2.4 mm 백플레인 보드는 이송 속도, 각도, 깊이를 다르게 검토해야 합니다. 주요 조정 항목은 다음과 같습니다.

  1. 각도 조정: 얇은 기판은 재료를 과도하게 제거하지 않으면서 삽입을 안내할 수 있도록 각도를 검토합니다.
  2. 이송 속도: 두꺼운 FR-4에서는 섬유 파손을 피하기 위해 속도를 낮출 수 있고, 얇은 기판은 다른 속도 조건을 적용할 수 있습니다.
  3. 두께별 깊이 설정: 스택업마다 끝단에 남길 두께를 다시 계산합니다.
  4. 가공 휠 선택: 적층재 두께와 가장자리의 동박 두께를 고려해 입도와 형상을 선택합니다.

JLCPCB의 골드 핑거 모따기 가공

전용 장비와 각도·깊이 관리

JLCPCB는 접점 가장자리의 각도와 깊이를 관리하는 모따기 장비를 사용합니다. 제공되는 대표 각도는 30°와 45°입니다. 가공면의 버를 줄이고 인접한 금도금을 보호하도록 공정을 관리합니다.

JLCPCB 골드 핑거 모따기 가공 예시

각 보드에서 각도와 깊이가 허용 범위 안에 유지되면 골드 핑거와 커넥터의 맞물림도 일정해집니다. 반복 삽입이나 고속 신호가 중요한 제품에서 특히 확인할 항목입니다.

카드 엣지 설계를 위한 DFM 검토

제조 가능성 검토(DFM)는 제작 전에 수정이 필요한 지점을 찾는 절차입니다. 카드 엣지 설계에서는 다음 사항을 확인합니다.

  • 모따기 각도와 깊이가 기판 두께 또는 커넥터 규격에 맞지 않는지
  • 골드 핑거 형상이 깨끗한 모따기 가공을 허용하는지
  • 도금과 치수 공차가 끝단 접점에 미치는 영향
  • 가공선이 보존해야 할 배선이나 패드를 침범할 가능성

이러한 항목을 납품 후에 발견하면 보드를 다시 제작해야 할 수 있습니다. 사전에 각도, 커넥터 규격, 경질 금도금, 끝단 여유 공간을 확인하면 골드 핑거의 접촉 신뢰성을 높일 수 있습니다. 견적과 제작 가능 여부는 실제 설계 조건에 따라 확인해야 합니다.

JLCPCB PCB 제작 조건 확인

골드 핑거와 모따기 사양을 정리한 뒤 보드 제작·조립 옵션을 확인해 보세요.

지금 견적 받기 >

PCB 모따기 FAQ

PCB 모따기 가장자리는 무엇이며 왜 필요한가요?

골드 핑거가 있는 접점 가장자리를 경사지게 가공한 부분입니다. 기판이 카드 엣지 커넥터에 부드럽게 들어가도록 안내하고, 삽입력을 낮추며, 금도금 긁힘을 줄입니다.

카드 엣지 커넥터에는 몇 도의 모따기를 사용해야 하나요?

30°와 45°가 대표적인 선택지입니다. 적절한 각도는 기판 두께와 상대 커넥터의 규격에 따라 달라지므로 해당 커넥터 도면과 제조사의 가공 조건을 우선 확인해야 합니다.

모따기를 하면 기판 가장자리가 약해지나요?

끝단의 재료를 제거하므로 너무 깊게 가공하면 균열이나 층간 박리 위험이 커질 수 있습니다. 원문은 1.6 mm 기판의 경우 끝단에 원래 두께의 약 1/3~1/2을 남기는 예를 제시합니다. 실제 깊이는 커넥터 규격에 맞춰 정해야 합니다.

모따기는 제조 공정의 어느 단계에서 가공하나요?

원문에서는 외형 가공과 골드 핑거 도금 후 전용 모따기 장비로 가공한다고 설명합니다. 이미 도금된 접점 가까이를 가공하므로 버와 도금 박리를 방지해야 합니다.

모든 골드 핑거 PCB에 모따기가 필요한가요?

메모리 모듈이나 확장 카드처럼 슬롯에 직접 끼우는 보드에는 대체로 필요합니다. 반복 삽입되지 않는 단순 접촉 패드라면 요구되지 않을 수도 있습니다. 최종 판단은 상대 커넥터 구조에 따라 달라집니다.

결론

카드 엣지의 작은 모따기는 직각 끝단이 커넥터 접점과 충돌하는 상황을 줄입니다. 경사면을 따라 기판이 들어가면 경질 금도금의 마모와 삽입력이 감소하고, 각 접점이 슬롯에 맞물리기 쉬워집니다. 이러한 차이는 장기간 사용 시 접촉 신뢰성에 영향을 줍니다.

핵심은 30° 또는 45° 중 커넥터에 맞는 각도를 선택하고, 기판 강도를 유지할 깊이를 지정하는 것입니다. JLCPCB의 모따기 가능 범위와 DFM 검토 조건을 확인하면 시제품부터 생산 단계까지 골드 핑거 설계를 일관되게 관리할 수 있습니다.

지속적인 성장