This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 에칭 계수란? 언더컷 계산과 배선 폭 관리 방법

최초 게시일 Nov 14, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 14, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 에칭 계수 계산식과 설계 적용
  • PCB 설계와 성능에 미치는 영향
  • 에칭 계수 관리를 위한 제조 공정
  • JLCPCB의 에칭 계수 관리와 제작 검토
  • 에칭 계수 FAQ
  • 마무리

핵심 요약

PCB 에칭 계수(etch factor)는 동박을 수직으로 제거한 깊이와 패턴 아래로 옆 방향으로 파고든 언더컷의 비율입니다. 언더컷을 관리하면 설계한 배선 폭과 실제 폭의 차이를 줄이고 임피던스·미세 패턴의 제조 가능성을 검토하는 데 도움이 됩니다.

설계에서는 배선 폭을 정확히 계산했는데 완성된 PCB에서는 더 좁아지는 경우가 있습니다. 원인 중 하나가 에칭 중 생기는 측면 언더컷입니다. 식각액은 동박을 아래로만 제거하지 않고 레지스트 아래쪽으로도 침투합니다. 이 때문에 단면은 완전한 직사각형보다 사다리꼴에 가까워질 수 있습니다. 에칭 계수는 수직 식각 깊이에 비해 측면 식각이 얼마나 발생했는지를 나타냅니다. 값이 높을수록 같은 깊이에서 언더컷이 작다는 뜻입니다.

수직 식각 깊이와 측면 언더컷으로 나타낸 PCB 에칭 계수 개념도

에칭 계수와 실제 배선 폭의 관계

원문의 단순화된 예에서는 1 oz 동박을 약 35 µm로 보고 전체 두께를 식각합니다. 에칭 계수 EF가 3.0이면 한쪽 언더컷 U는 35/3≈11.7 µm, 양쪽 폭 손실은 약 23.4 µm입니다. 설계 배선 폭이 150 µm(약 6 mil)라면 단순 계산상 최종 폭은 약 127 µm입니다. 실제 제작에서는 CAM 보정, 도금 두께와 공정 공차가 함께 작용하므로 이 수치를 모든 기판의 결과로 적용할 수는 없습니다.

제어 임피던스 배선, BGA 팬아웃과 RF 전송선처럼 허용오차가 작은 설계일수록 동박 폭과 간격을 제조사와 함께 검토해야 합니다.

PCB 식각 후 배선 단면과 언더컷을 보여 주는 그림

에칭 계수 계산식과 설계 적용

에칭 계수 계산 방법

원문은 한쪽 언더컷을 기준으로 EF = D / U를 사용합니다. D는 제거한 동박의 수직 깊이, U는 배선 한쪽에서 레지스트 아래로 파고든 측면 거리입니다. 따라서 U = D / EF, 양쪽 폭 손실 = 2U = 2D / EF, 최종 폭 = 설계 폭 − 2D / EF가 됩니다. 제조사나 문헌에 따라 언더컷의 정의가 다를 수 있으므로 계산식을 적용하기 전 기준을 확인하세요.

예를 들어 1 oz 동박을 35 µm로 가정하고 EF=3.5라면 한쪽 언더컷은 35/3.5=10 µm, 양쪽 폭 손실은 20 µm입니다. 설계 폭 200 µm의 단순 계산상 최종 폭은 180 µm입니다. 목표 폭이 180 µm라면 제조사는 CAM 단계에서 200 µm 등으로 아트워크를 보정할 수 있습니다. 이는 설명을 위한 계산이며 실제 보정량은 공정별로 다릅니다.

설계 배선 폭과 에칭 후 최종 폭의 차이를 나타낸 예

생산 중 에칭 계수에 영향을 주는 조건

에칭 계수는 고정된 상수가 아닙니다. 동박 두께, 약품 종류·농도, 컨베이어 속도, 분사 압력·노즐, 온도와 동박 종류가 언더컷에 영향을 줍니다. 아래 범위는 원문이 제시한 예이며 제조사의 보증 공정값이 아닙니다.

요인영향원문의 범위·예
동박 두께두꺼울수록 식각 시간이 늘어 언더컷 가능성 증가0.5~6 oz(17~210 µm)
식각액 종류산성·알칼리성 약품에 따라 단면 형태 변화조건별 EF 약 2.5~4.0
식각액 농도반응 속도와 방향성 변화공정별 설정
컨베이어 속도약품 노출 시간 변화약 1.0~3.5 m/min
분사 압력새 약품 공급과 반응물 제거에 영향약 1.5~3.0 bar
노즐 설계원추형·팬형 분사 분포 차이장비별 설정
온도반응 속도와 언더컷 변화약 45~55°C
동박 종류전해동박과 압연동박의 조직 차이재료별 차이

작은 온도·압력 변화도 단면 형상과 완성 배선 폭에 영향을 줄 수 있어 공정 관리가 중요합니다.

PCB 설계와 성능에 미치는 영향

임피던스와 신호 무결성

배선 폭은 제어 임피던스를 결정하는 요소 중 하나입니다. 언더컷으로 생긴 사다리꼴 단면은 직사각형 가정과 다른 임피던스를 만들 수 있으므로 정밀 모델에는 실제 단면 형상을 반영합니다. 차동 쌍은 배선 폭 감소와 간격 변화가 동시에 생길 수 있어 목표 차동 임피던스를 확인해야 합니다. 다만 ‘어느 면이 더 넓다’는 방향은 공정·단면 정의에 따라 확인하는 편이 정확합니다.

언더컷에 따른 배선 단면과 임피던스 변화 개념도

에칭 계수 관리가 부족할 때 생기는 문제

  • 배선 폭 오차로 임피던스가 목표에서 벗어나 고속 링크에 반사나 아이 다이어그램 악화가 생길 수 있습니다.
  • 전원 배선이 의도보다 좁으면 저항·전압 강하·발열이 증가할 수 있습니다.
  • 배선 간격은 넓어져도 최소 배선 폭 규칙을 위반할 수 있습니다. 설계 규칙은 폭과 간격을 따로 검사해야 합니다.
  • 3~4 mil 같은 미세 패턴에서는 과도한 언더컷이 단선으로 이어질 수 있습니다.
  • 패널 위치별 편차는 보드마다 폭과 임피던스를 달라지게 할 수 있습니다.
  • 연속성·임피던스 시험 불합격은 수율 손실과 폐기 비용을 늘립니다.

특히 4 mil 이하의 폭·간격에서는 제조사 공차와 실제 가능한 동박 두께를 먼저 확인해야 합니다.

PCB 미세 배선에서 발생할 수 있는 식각 폭 편차 예

에칭 계수 관리를 위한 제조 공정

분사·약품·시간 제어

노즐의 분사 각도·압력·패턴은 동박에 닿는 새 식각액과 반응물 제거에 영향을 줍니다. 원문은 수직 기준 약 15~30°의 팬형 노즐과 패널 폭에 걸쳐 움직이는 노즐 배열을 예로 듭니다. 장비별 최적값으로 일반화해서는 안 됩니다.

약품 관리에는 비중·농도 자동 보충, 원문 예의 약 50±2°C 온도 제어, 알칼리성 염화구리 계열에서의 pH, 용존 구리 농도, 과식각을 막기 위한 종점 관리가 포함됩니다. 컨베이어 속도로 노출 시간을 조절하고 광학 검사 결과를 피드백에 활용할 수 있습니다.

재료와 약품 선택

원문은 산성 염화구리와 알칼리성 암모니아계 염화구리를 비교합니다. 값은 설비·재료·공정에 따른 예시입니다.

특성산성 염화구리알칼리성 암모니아계 염화구리
원문의 에칭 계수 예3.0~4.02.5~3.5
식각 속도보통빠름
언더컷 형태상대적으로 곧은 측벽더 둥근 형태
약품 재생HCl·산화제로 관리암모니아 균형 관리
대표 적용내층·미세 배선주석 계열 레지스트가 있는 외층
환경 관리폐액 처리암모니아 배출 관리
레지스트 적합성사용 재료별 확인주석·Sn/Pb 등 금속 레지스트 조건 확인

원문은 RTF와 VLP 동박이 일반 전해동박보다 측면 식각을 더 예측하기 쉽고 에칭 계수가 10~15% 개선될 수 있다고 설명합니다. 이 수치는 공정별 확인이 필요하며, 3/3 mil 이하 HDI 설계에 적용할 때도 제조 가능성을 별도로 검토해야 합니다.

동박 재료와 식각 공정에 따른 배선 형상 예

JLCPCB의 에칭 계수 관리와 제작 검토

식각 장비와 공정 관리

원문은 JLCPCB의 컨베이어식 식각 장비, 노즐·분사 압력 관리, 식각액 농도·온도·구리 적재량 모니터링, 통계적 공정 관리(SPC)를 소개합니다. 이러한 관리는 반복 가능한 배선 폭을 목표로 하지만 모든 주문에서 특정 에칭 계수나 동일한 폭을 보장한다는 뜻은 아닙니다. 실제 설계는 주문 옵션과 공차 기준으로 확인해야 합니다.

EasyEDA에서 설계·DRC를 수행하고 제작 파일을 전달할 수 있습니다. 동박 두께·배선 폭·임피던스 요구를 견적과 제조 검토 단계에서 명확히 지정하세요. CAM 보정의 적용 여부와 방식은 실제 공정 검토 결과를 따릅니다.

배선 치수와 임피던스 확인

원문은 시제품 5장과 생산품 5,000장에서 동일한 에칭 성능을 언급하지만, 생산량만으로 동일 결과를 보장할 수는 없습니다. 제어 임피던스 주문에서는 패널의 테스트 쿠폰을 TDR(Time Domain Reflectometry)로 측정해 목표 임피던스를 확인하는 방법이 있습니다. 쿠폰 제공·측정·허용오차와 불합격 처리 조건은 해당 주문의 서비스 사양으로 확인해야 합니다.

PCB 배선·임피던스 조건 확인하기

Gerber 파일과 동박 두께, 최소 배선 폭·간격, 필요한 임피던스 조건을 준비해 제작 가능성과 견적을 확인하세요.

지금 견적 받기

PCB 에칭 공정과 배선 검사 안내 그림

에칭 계수 FAQ

PCB 제조에서 에칭 계수란 무엇인가요?

원문의 정의에서는 수직 식각 깊이를 배선 한쪽의 수평 언더컷으로 나눈 값입니다. 같은 깊이에서 값이 높을수록 측면 손실이 적습니다.

에칭 계수는 어떻게 계산하나요?

EF=D/U입니다. 동박 35 µm를 제거하고 한쪽 언더컷이 10 µm라면 EF=35/10=3.5입니다.

좋은 에칭 계수는 얼마인가요?

원문은 일반적인 생산 예를 약 2.5~4.0으로, 4 mil 미만 미세 배선에서는 3.5 이상을 바람직한 목표로 제시합니다. 목표값은 동박·약품·허용오차와 제조사 정의에 따라 다릅니다.

동박 두께가 에칭 계수에 영향을 주나요?

두꺼운 동박은 더 오래 식각해야 하므로 측면 언더컷이 늘 수 있습니다. 원문은 미세 배선에 0.5 oz 또는 1 oz 동박을 검토하는 예를 듭니다.

에칭 계수는 임피던스에 어떤 영향을 주나요?

언더컷으로 배선 폭과 단면이 달라지면 목표 임피던스에서도 벗어날 수 있습니다. 실제 방향과 크기는 기판 적층·동박·간격을 함께 모델링하고 측정해야 합니다.

마무리

에칭 계수는 PCB 설계 폭이 실제 동박 패턴으로 구현되는 과정을 이해하는 데 유용합니다. 적합한 동박 두께를 고르고 언더컷과 CAM 보정을 고려하며, 미세 배선과 제어 임피던스는 제조사의 공차·검사 조건으로 검증하세요. 공정 관리와 실제 측정 결과가 설계 의도와 완성 기판의 차이를 줄이는 핵심입니다.

관련 원문 자료: PCB 제조와 프리프레그, 전문 PCB 에칭 공정, PCB 동박 두께, 임피던스 불일치와 반사, PCB 검사 방법.

지속적인 성장