PCB 비아 텐팅 이해하기: 설계 팁과 모범 사례
1 분
- PCB 비아 텐팅이란?
- 왜 PCB에서 비아 텐팅을 사용하는가?
- 비아 텐팅 방법
- PCB 비아 텐팅의 장점
- 언제 비아 텐팅을 사용해야 할까?
- 비교: 텐팅된 비아 vs 텐팅되지 않은 비아
- 텐팅된 비아 설계 팁
- JLCPCB: PCB 제조의 최적 파트너
- 결론
PCB(인쇄회로기판)에 익숙하다면 ‘비아 텐팅(via tenting)’이라는 용어를 들어본 적이 있을 것입니다. 비아 텐팅은 PCB 제조에서 매우 중요한 기술로, 최종 제품의 성능, 내구성, 신뢰성에 큰 영향을 미칩니다. 그렇다면 PCB 비아 텐팅이 정확히 무엇이고, 왜 중요한 걸까요?
이 글에서는 비아 텐팅의 개념, 장점, 사용 시기, 그리고 PCB 설계 및 제조에 미치는 영향에 대해 자세히 설명합니다. 글을 다 읽고 나면 비아 텐팅이 왜 중요한지, 그리고 어떻게 PCB 품질을 향상시킬 수 있는지 명확히 알게 될 것입니다.
PCB 비아 텐팅이란?
PCB에서 비아 텐팅은 ‘비아(via)’라 불리는 작은 구멍을 얇은 재료 층으로 덮거나 밀봉하는 방법을 뜻합니다. 이 방법은 비아를 습기, 먼지 등 외부 요소로부터 보호하고, 제조 과정에서 납땜이 비아 구멍 속으로 흘러드는 것을 방지합니다. 기본적으로 텐팅은 솔더 마스크(solder mask)를 사용해 PCB의 구멍을 덮는 기술입니다. 비아는 PCB의 여러 층을 전기적으로 연결하는 작은 구멍으로, 특히 다층 회로기판에서 데이터 전달에 매우 중요합니다. 비아 텐팅에서는 솔더 마스크가 비아 위에 얇게 발라져 구리 부분이 보이지 않도록 덮습니다. 솔더 마스크는 비아의 위, 아래, 혹은 양쪽 면을 보호하는 역할을 합니다.
왜 PCB에서 비아 텐팅을 사용하는가?
비아 텐팅의 주된 목적은 안전성과 신뢰성을 보장하는 것입니다. 노출된 비아는 오염, 습기 침투, 단락(쇼트) 가능성 등 여러 문제를 일으킬 수 있습니다. 비아를 덮음으로써 외부 환경으로부터 비아를 안전하게 보호합니다.
비아 텐팅이 사용되는 구체적인 이유는 다음과 같습니다:
- 오염 방지: 노출된 비아는 조립 중 먼지, 이물질, 남은 납땜 재료가 쌓일 수 있습니다. 텐팅은 구멍을 덮어 먼지를 차단하고 PCB가 정상적으로 작동하도록 돕습니다.
- 단락 위험 감소: 노출된 비아는 회로가 빽빽한 PCB에서 의도치 않은 단락을 유발할 수 있습니다. 텐팅은 이런 전기적 접촉을 방지하는 보호층을 제공합니다.
- 내구성 향상: 텐팅은 비아를 공기와 습기로부터 보호해 부식이나 손상을 막아줍니다. 덕분에 PCB의 수명이 길어집니다.
- 미관 향상: 텐팅된 비아는 PCB를 더 깔끔하고 전문적으로 보이게 만들어, 고품질 소비자 전자제품이나 디자인이 중요한 제품에 적합합니다.
비아 텐팅 방법
PCB에서 비아 텐팅을 하는 방법은 크게 두 가지가 있습니다:
1.부분 텐팅
비아 구멍의 한쪽 면만 솔더 마스크로 덮고, 반대쪽은 열어두는 방식입니다. 부품 연결이나 한쪽에서 와이어 연결이 필요할 때 주로 사용됩니다.
사용 예시: 전기 연결과 테스트 지점 역할을 동시에 하는 비아에 적합합니다.
2.전체 텐팅
비아 구멍의 양쪽 면을 모두 솔더 마스크로 덮어 완전히 밀봉하는 방식으로, PCB에서 비아를 보호하는 가장 일반적인 방법입니다.
사용 예시: 단락이나 오염 위험이 큰 부품 밀집 보드에 적합합니다.
PCB 비아 텐팅의 장점
텐팅은 불필요한 신호 간섭을 줄여줍니다. 비아를 덮음으로써 원치 않는 정전 용량과 신호 손실을 방지해 특히 고주파 신호에 효과적입니다.
2.신뢰성 향상
노출된 비아는 부식이나 손상에 취약합니다. 텐팅을 통해 PCB를 혹독한 환경에서도 안정적으로 유지할 수 있습니다.
3.조립 문제 감소
납땜 시 납땜 페이스트가 열린 비아로 흘러들어가 납땜 불량을 초래할 수 있습니다. 텐팅은 이런 위험을 줄여 조립 과정을 원활하게 합니다.
4.비용 효율적 해결책
텐팅은 제조 과정에 추가 단계이지만, 오류 감소와 수리 비용 절감, PCB 수명 연장 덕분에 장기적으로 비용을 절감할 수 있습니다.
언제 비아 텐팅을 사용해야 할까?
비아 텐팅이 모든 PCB 설계에 반드시 필요한 것은 아닙니다. 다음과 같은 경우에 사용하는 것이 좋습니다:
- 고밀도 설계: PCB에 부품과 연결이 빽빽하게 배치된 경우, 텐팅이 의도치 않은 단락을 방지하고 전반적인 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
- 습기에 민감한 환경: 실외나 습기가 많은 장소에서 사용되는 PCB는 텐팅으로 습기 침투를 막는 것이 중요합니다.
- 고주파 회로: RF 및 고속 회로에서는 텐팅이 불필요한 정전 용량을 줄여 신호를 깨끗하게 유지하는 데 도움을 줍니다.
- 미관이 중요한 경우: PCB 외관이 중요한 경우, 비아를 덮으면 더 깔끔하고 전문적으로 보입니다.
비교: 텐팅된 비아 vs 텐팅되지 않은 비아
| 구분 | 텐팅된 비아 | 텐팅되지 않은 비아 |
|---|---|---|
| 환경보호 | 오염, 부식, 단락으로부터 보호 | 노출되어 손상에 취약 |
| 신호 무결성 | 신호 간섭과 불필요한 정전 용량 최소화 | 고주파 보드에서 신호 손실 위험 증가 |
| 조립 과정 | 납땜이 비아로 흘러드는 것을 방지하여 조립 용이 | 납땜 페이스트가 비아로 들어가 결함 유발 위험 |
| 비용 | 제조 비용이 약간 더 높음 | 비용은 낮지만 결함 발생 위험 증가 |
텐팅된 비아 설계 팁
- 설계 파일에 명확히 표시: JLCPCB 같은 제조사에 설계 파일을 보낼 때, 어떤 비아를 텐팅해야 하는지 분명히 표시하세요. PCB 설계 프로그램에서 솔더 마스크 오프닝을 설정할 수 있습니다.
- 적절한 크기 선택: 비아 크기가 너무 크거나 작지 않도록 해야 합니다. 제조사마다 텐팅이 가능한 비아 크기 규칙을 제공하므로 이를 참고하세요.
- 신뢰할 수 있는 제조사와 협업: 정확한 솔더 마스크 적용과 고품질 텐팅을 보장하는 JLCPCB 같은 신뢰할 수 있는 제조사를 선택하세요.
JLCPCB: PCB 제조의 최적 파트너
비아 텐팅을 고려할 때, 신뢰할 수 있는 PCB 제조사를 선택하는 것이 중요합니다. JLCPCB는 강력하고 신뢰할 수 있으며 고객의 요구에 맞춘 최첨단 제조 서비스를 제공합니다.
왜 JLCPCB가 비아 텐팅에 가장 좋은 선택인지 알아보세요:
- 첨단 기술: 최신 방법으로 솔더 마스크를 정확하게 적용해 고품질 텐팅을 보장합니다.
- 비용 효율적인 솔루션: 뛰어난 기술력에도 불구하고 예산을 고려한 합리적인 가격을 제공합니다.
- 빠른 납기: 품질을 유지하면서도 빠르게 PCB를 생산해 제때 배송합니다.
결론
PCB 비아 텐팅은 회로기판의 성능과 신뢰성을 향상시키는 중요한 과정입니다. 솔더 마스크로 비아를 덮으면 깨끗함을 유지하고 신호 품질이 개선되며 조립이 용이해집니다.
고밀도 PCB를 만들거나 까다로운 환경에 사용할 제품이라면, 비아 텐팅이 오래가는 안정성에 꼭 필요합니다. JLCPCB와 함께라면, 꼼꼼한 비아 텐팅을 포함해 높은 기준으로 제작된 PCB를 믿고 맡길 수 있습니다.
지금 바로 PCB 설계를 시작하세요! 최고의 생산 서비스를 통해 모든 PCB 요구사항을 만족시켜 드립니다!
지속적인 성장
SMT PCB란? 표면실장 공정·부품 선택·Gerber/BOM/CPL 준비
“SMT PCB”는 특별한 기판 종류라기보다 표면실장기술(Surface Mount Technology)로 부품을 조립하는 PCB를 가리키는 말입니다. 칩 저항부터 IC까지 표면에 실장할 수 있지만, 모든 SMT 보드가 자동으로 더 작거나 더 신뢰성 높은 것은 아닙니다. 부품 선정, 패드 설계, 솔더 페이스트와 검사 계획을 함께 맞춰야 합니다. SMT와 THT는 무엇이 다른가? SMT는 부품 단자를 PCB 표면의 패드에 납땜하는 방식이고, THT(Through-Hole Technology)는 부품 리드가 도금 홀을 통과하도록 장착하는 방식입니다. SMT는 자동 배치와 고밀도 조립에 유리하지만, 대형 커넥터나 기계적 하중을 받는 부품은 THT 또는 혼합 조립이 적합할 수 있습니다. 칩 저항·커패시터·IC가 PCB 표면에 실장된 예시입니다. 대표적인 SMT 부품과 선택 기준 부품 주요 용도 BOM 확인 항목 칩 저항 전압 분배, 풀업, 전류 제한 저항값·허용오차·정격 전력·패키지 MLCC 커패시터 ......
레이저 PCB 분할(Depaneling): V-cut·라우터와 장단점
PCB 분할(Depaneling)은 패널에 배열된 보드를 개별 제품으로 분리하는 공정입니다. 조립이 끝난 보드를 분리할 때는 납땜부·세라믹 부품·FPC에 전달되는 기계 응력과 분진을 함께 관리해야 합니다. 레이저 분할은 집광된 빔으로 재료를 층별로 제거하는 비접촉 공정입니다. 하지만 레이저가 모든 재료에서 자동으로 무열·무탄화인 것은 아니며, 파장·펄스·출력·두께·절단 품질 조건을 조정해야 합니다. 바로 보기: 레이저 원리 · 방식 비교 · 패널 설계 · 품질·속도 레이저 Depaneling은 어떻게 작동하나요? 레이저 빔은 절단 경로에서 재료를 흡수·증발·분해시키며 여러 번 스캔해 전체 두께를 통과합니다. 흄과 입자는 추출 장치로 제거합니다. 레이어별 제거 특성 때문에 완전 절단뿐 아니라 특정 층·깊이의 미세 가공도 가능할 수 있습니다. UV·그린 등 레이저와 나노·피코초 펄스 옵션은 소재 흡수와 열영향을 다르게 만듭니다. FR-4, 폴리이미드, 세라믹, IMS·RF 재료마다 공정 조건과 가......
PCB 피듀셜 마크 설계: 패드 크기·간격과 SMT 정렬
피듀셜 마크(Fiducial Marker)는 SMT 장비가 실제 PCB의 위치·회전·패널 변형을 인식하는 광학 기준점입니다. 테스트 패드나 툴링 홀과 달리 전기 접점이나 기계 고정용 부품이 아닙니다. 피듀셜은 스텐실 인쇄, 픽앤플레이스, AOI가 설계 좌표와 실제 보드 좌표를 맞추도록 돕습니다. 다만 피듀셜만 추가한다고 패드·스텐실·CPL의 모든 오류가 해결되지는 않습니다. 바로 보기: 역할 · 설계값 · 글로벌·로컬 · 패널 피듀셜·테스트 패드·툴링 홀의 차이 요소 장비가 사용하는 목적 전기 연결 피듀셜 광학 좌표·회전·스케일 기준 일반적으로 없음 테스트 패드 ICT·기능 검사·프로그래밍 접촉 있음 툴링 홀 지그·패널 위치 결정 대개 NPTH 구멍 없는 원형 노출 패드의 개념 예시이며 실제 치수는 별도 설계 데이터로 확인합니다. 피듀셜은 일반적으로 원형의 노출 구리 패드와 주변 솔더 마스크 개구로 만듭니다. 실크·동박·비아가 시야를 가리지 않도록 주변을 깨끗하게 유지합니다. JLCPCB 조립......
PCB 드릴링 가이드: 기계·레이저 드릴과 PTH·NPTH·비아
PCB 드릴링은 부품 리드 홀, 고정 홀, 비아와 기구용 컷아웃을 만드는 공정입니다. 홀의 위치와 완성 직경이 어긋나면 납땜·도금·기구 조립에 동시에 문제가 생길 수 있습니다. 이 글에서는 PTH·NPTH·비아를 구분하고, 기계식 카바이드 드릴·레이저 드릴·제어 깊이 가공의 쓰임과 제작 데이터에서 확인할 항목을 정리합니다. 특정 수치는 보드 두께·층수·제조업체 능력에 따라 달라지므로 최종 주문 능력표를 기준으로 확인하세요. 바로 보기: 홀 종류 · 드릴 방식 · 제작 파일 · 검사 체크리스트 PTH·NPTH·비아·슬롯은 어떻게 다른가요? 구분 도금·연결 주요 용도 설계 시 확인 PTH 홀 벽을 구리 도금해 층간 연결 부품 리드, 관통 비아 완성 홀·애뉴러 링·도금 두께 NPTH 구리 도금 없음 고정·기구 위치결정 홀 동박과의 안전 거리·기계 공차 비아 홀 전기적으로 도금된 작은 홀 신호·전원 층 전환 홀 직경·패드·종횡비 슬롯·컷아웃 드릴 또는 라우팅으로 외형 가공 커넥터·기구 간섭 회피 가공......
PCB 비아 충진 가이드: 텐팅·플러깅·POFV 차이와 선택법
PCB 비아 충진(Via Filling)은 도금된 비아 내부를 수지나 전도성 재료 등으로 채우는 공정입니다. 패드 안에 비아를 넣는 비아 인 패드(Via-in-Pad) 설계에서는 충진 후 평탄화와 구리 캡 도금을 더해 부품을 실장할 표면을 만들기도 합니다. 이때 핵심은 단순히 구멍을 막는 것이 아니라 솔더 유출, 표면 평탄도와 배선 밀도를 함께 관리하는 것입니다. 모든 비아를 충진해야 하는 것은 아닙니다. 이 글에서는 텐팅·플러깅·충진·POFV의 차이와 수지·구리 페이스트 선택, BGA·QFN 설계 및 제작 주문 전 확인사항을 정리합니다. 바로 보기: 공정 비교 · 충진 재료 · 제작 과정 · 설계 체크리스트 · 주문 조건 비아 텐팅·플러깅·충진·POFV는 어떻게 다른가요? 비아의 전기적 연결은 기본적으로 홀 벽의 구리 도금이 담당합니다. 수지로 채운다고 비아가 절연 홀로 바뀌는 것은 아닙니다. 반대로 표면에 솔더 마스크를 덮었다고 내부까지 완전히 채워졌다고 볼 수도 없습니다. 구분 구조·목적......
DXF 파일로 PCB 외형 만들기: Gerber와 차이·가져오기
기구 설계팀에서 받은 DXF 파일로 PCB 외형을 만들 수 있을까요? 가능합니다. DXF의 선과 곡선을 PCB 편집기로 가져와 외형 레이어에 배치하면 케이스에 맞는 보드 윤곽을 옮길 수 있습니다. 다만 DXF를 ZIP에 첨부하는 것만으로 그 모양이 자동으로 PCB 제조 데이터가 되지는 않습니다. 이 글에서는 DXF가 무엇인지, Gerber와 어떤 점이 다른지, 외형·절개부를 가져올 때 어떤 설정을 확인해야 하는지 설명합니다. 바로 보기: DXF 뜻 · DXF와 Gerber · 외형 가져오기 · 출력 전 검사 DXF 파일이란? DXF(Drawing Exchange Format)는 Autodesk가 만든 CAD 도면 교환 형식입니다. 선·호·폴리라인·문자 등의 도면 객체를 전달할 수 있으며 ASCII 또는 바이너리 형식이 있습니다. DXF에는 레이어 정보도 포함될 수 있습니다. 원고의 “DXF는 레이어를 지원하지 않는다”는 설명은 정확하지 않습니다. PCB 설계에서는 케이스의 윤곽, 장착 홀의 기......