Arduino 회로를 기판화하기 전에 정리해야 할 설계 포인트
1 분
- 회로도를 정리해 실수 방지하기
- 전원 공급 방법을 고려하기
- 부품 배치와 사용 편의성 확인하기
- 쉴드 기판으로 만들지, 단독 기판으로 만들지 정하기
- 나중에 확인할 수 있는 여지 남기기
- 정리
아두이노로 전자공작의 동작을 확인할 때는 먼저 브레드보드로 회로를 구성하고 점퍼 와이어로 동작을 확인하는 경우가 많습니다. LED를 켜거나 센서 값을 읽거나 모터를 움직이는 등, 시제품 단계에서는 배선을 손쉽게 바꿀 수 있다는 점이 큰 장점입니다.
하지만 브레드보드에서 동작한 회로를 그대로 기판으로 만들 때는 주의해야 할 점이 있습니다. PCB로 만들면 배선과 부품 위치가 고정됩니다. 따라서 아두이노 기판으로 직접 제작하기 전에 전원, 배선, 부품 배치, 커넥터, 아두이노 본체와의 연결 방법을 정리해 두는 것이 중요합니다.
회로도를 정리해 실수 방지하기

기판으로 만들기 전에 가장 먼저 확인해야 할 것은 회로도입니다. 브레드보드에서는 배선을 눈으로 보고 파악했다고 생각해도, 실제로는 어떤 핀이 어디에 연결되어 있는지 모호한 경우가 있습니다.
아두이노의 어떤 핀을 사용하는지, 5V인지 3.3V인지, GND가 공통으로 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 저항, 커패시터, 다이오드 등을 빠뜨리지 않았는지도 중요합니다. 기판으로 만든 뒤에는 배선을 쉽게 바꿀 수 없으므로, 회로도를 정리하는 것이 실수 방지로 이어집니다.
전원 공급 방법을 고려하기
아두이노의 5V 핀이나 3.3V 핀에서 주변 회로로 전원을 공급하는 경우가 많습니다. 다만 LED를 많이 사용하거나 릴레이, 모터, 무선 모듈 등을 구동하는 경우에는 아두이노 본체의 전원에만 의존하지 않는 편이 안심할 수 있습니다.
필요한 전류가 큰 회로에서는 외부 전원이나 레귤레이터를 준비하는 것도 고려합니다. 또한 전원 라인과 GND 라인은 너무 가늘지 않게 하고, 센서의 신호선과 큰 전류가 흐르는 배선은 가능한 한 떨어뜨려 배치하면 안심할 수 있습니다.
부품 배치와 사용 편의성 확인하기
아두이노 공작을 기판으로 만들 때는 부품의 위치도 중요합니다. USB 케이블이나 전원 커넥터를 꽂기 쉬운지, 스위치를 누르기 쉬운지, LED가 잘 보이는지를 고려해 배치합니다. 케이스에 넣는 경우에는 나사 구멍과 부품 높이도 확인해 두어야 합니다.
센서를 사용하는 경우에는 센서의 방향과 바깥으로 노출되는 위치도 중요합니다. 브레드보드 위에서는 신경 쓰이지 않았던 부품의 방향이 완성 후 사용 편의성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
쉴드 기판으로 만들지, 단독 기판으로 만들지 정하기
아두이노용 기판에는 아두이노 본체 위에 겹쳐 사용하는 쉴드 기판으로 만드는 방법과, 아두이노 Nano 등을 올려 단독으로 사용하는 기판으로 만드는 방법이 있습니다.
쉴드 기판을 사용할 수 있는 것은 비교적 큰 아두이노 UNO나 아두이노 MEGA입니다. 아두이노의 핀 위치에 딱 맞게 설계하는 것이 중요합니다. 단독 기판으로 만드는 경우에는 전원 입력, 업로드용 단자, 리셋, 외부 커넥터 등도 포함해 고려해야 합니다.
나중에 확인할 수 있는 여지 남기기

처음으로 아두이노 기판을 직접 제작하는 경우에는 완성 후 동작을 확인할 수 있는 지점을 남겨 두면 안심할 수 있습니다. 예를 들어 전원 라인이나 GND에 테스트용 패드를 마련하거나 미사용 핀을 가장자리로 빼 두면, 문제가 생겼을 때 원인을 찾기 쉬워집니다.
기판을 작게 정리하는 것도 중요하지만, 처음에는 측정과 수정의 용이성도 의식하면 실패하더라도 다음 개선으로 이어 가기 쉬워집니다.
정리
아두이노 회로를 기판으로 만들기 전에는 브레드보드에서 동작했는지 여부뿐만 아니라 회로도, 전원, 배선, 부품 배치, 커넥터, 기판의 형태를 정리하는 것이 중요합니다.
기판화는 시제품 회로를 깔끔하게 옮기는 작업이 아니라, 안정적으로 사용할 수 있는 형태로 다시 설계하는 작업입니다. 작은 아두이노 전자공작부터 기판화에 도전하면 배선이 깔끔해지고, 작품으로서도 다루기 쉬워집니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......