PCB 기초 2 : 설계 기이드라인
1 분
- 부품 배치
- 트레이스 라우팅 (Trace Routing)
- 레이어 스택업 (Layer Stack-up)
- 설계 규칙
- 결론
PCB 기초 시리즈의 두 번째 글에 오신 것을 환영합니다. 이번 글에서는 최적의 PCB 설계 성능과 기능을 달성하기 위해 꼭 알아야 할 필수적인 설계 지침에 대해 다룹니다. 전자 기기에 관심이 있는 애호가, 취미로 전자 기기를 다루는 사람, 엔지니어, 학생, 또는 전문가 모두에게, 이 지침을 이해하는 것은 고품질 PCB 설계를 만드는 데 큰 도움이 될 것입니다.
그럼 JLCPCB와 함께 세부 사항을 살펴보겠습니다!
부품 배치
효과적인 부품 배치는 최적의 PCB 성능을 위해 매우 중요합니다. 이는 신호 무결성, 열 관리 및 제조 가능성에 영향을 줍니다.
* 부품 배치를 논의할 때는 열원에 대한 근접성, 신호 경로, 연결기와의 거리를 고려하는 것이 중요합니다.
* 아날로그와 디지털 부품을 분리하여 상호 간섭을 최소화하는 것의 중요성도 강조해야 합니다. 또한, 고속 부품은 신호 손실을 줄이기 위해 신호원에 가까이 배치하는 것이 중요합니다.
* 고속 부품과 신호원 간의 트레이스 길이를 짧게 유지하여 신호 저하, 반사 및 기생 요소로 인한 왜곡을 줄이는 것이 중요합니다.
* 임피던스를 제어하고 크로스토크와 노이즈 결합을 최소화하여 신호 품질을 개선할 수 있습니다. 이를 위해 고속 부품을 신호원에 가까이 배치하는 것이 좋습니다.
트레이스 라우팅 (Trace Routing)
적절한 트레이스 라우팅은 신호 무결성(Signal Integrity), EMI/EMC 준수, 그리고 임피던스 제어에 중요한 역할을 합니다.
신호 무결성을 유지하려면, 적절한 트레이스 라우팅 기술을 사용하여 신호 반사(Signal Reflection)를 최소화하는 것이 중요합니다. 신호 반사는 전송 라인(Transmission Line)에서 임피던스가 급격하게 변화할 때 발생하며, 이는 신호의 부분 반사를 유도할 수 있습니다. 이러한 현상은 신호 저하와 타이밍 오류를 초래할 수 있습니다. 반사를 최소화하려면, 제어된 임피던스 트레이스를 사용하고, 전송 라인의 임피던스를 소스와 부하와 맞추며, 트레이스 폭이나 방향을 갑작스럽게 변경하지 않도록 해야 합니다.
고속 설계에서는 누설 간섭(Crosstalk)도 중요한 고려 사항입니다. 누설 간섭은 인접한 트레이스 간의 신호가 의도하지 않게 결합될 때 발생하며, 이는 신호 간섭과 저하를 초래할 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 트레이스 간 충분한 간격을 유지하고, 고속 신호에는 차동 페어(Differential Pair)를 사용하며, 차폐(Shielding) 기법을 적용하는 등의 방법이 사용될 수 있습니다.
임피던스 제어는 신호 무결성을 유지하기 위해 특히 고속 설계에서 필수적입니다. 임피던스 불일치(Impedance Mismatch)는 신호 반사와 저하된 성능을 유발할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 적절한 트레이스 폭, 유전체 재료(Dielectric Material), 그리고 층구성(Layer Stack-up) 등을 사용하는 것이 중요합니다. 설계 가이드라인과 시뮬레이션 도구를 활용하여 임피던스 값을 계산하고 검증함으로써 효율적인 신호 전송을 보장할 수 있습니다.
레이어 스택업 (Layer Stack-up)
레이어 스택업 구성은 신호 무결성, 전력 분배, 및 열 관리에 중요한 영향을 미칩니다.
PCB의 레이어 스택업은 전원 및 접지면, 신호층 및 기타 기능층의 분포를 결정합니다. 이는 신호 무결성, 전원 분배 및 열 관리에 매우 중요한 역할을 합니다. 잘 설계된 레이어 스택업은 전자기 간섭(EMI)을 줄이고, 신호 품질을 향상시키며, PCB의 전체 성능을 향상시킬 수 있게 합니다.
레이어 수를 선택할 때, 설계의 복잡성, 필요한 신호층의 수, 그리고 전력 및 접지면의 필요성을 신중히 고려해야 합니다. 레이어가 많을수록 임피던스를 더 잘 제어할 수 있으며, 신호 간섭(crosstalk) 발생 가능성을 줄일 수 있습니다.
설계 규칙
설계 규칙은 PCB 레이아웃의 다양한 측면에서 최소 요구 사항을 정의하여 제조 가능성과 신뢰성을 보장하는 지침입니다. 설계 규칙 검사(DRC)는 이러한 규칙에 준수해서 설계가 되었는지를 자동으로 검증하는 도구로, 제조 및 조립 과정에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제를 방지합니다.
최소 트레이스 너비와 간격은 신호 무결성, 임피던스 제어 및 제조 가능성에 영향을 미치는 중요한 설계 규칙입니다. 트레이스가 너무 좁으면 저항이 높아져 신호 손실이 발생할 수 있고, 트레이스 간격이 부족하면 혼선(crosstalk)과 단락이 발생할 수 있습니다. 적절한 트레이스 너비와 간격을 준수하면 이러한 문제를 최소화하고 신뢰할 수 있는 PCB 성능을 보장할 수 있습니다.
애뉼러 링 (Annular Ring) 크기는 특히 비아와 패드에 중요한 설계 규칙입니다. 이는 드릴 구멍 주위의 구리 링을 정의하며, 연결의 기계적 강도와 신뢰성에 영향을 줍니다. 애뉼러 링 크기가 충분하지 않으면 약한 납땜 접합과 잠재적인 고장으로 이어질 수 있습니다. 적절한 애뉼러 링 크기는 견고한 연결과 신뢰할 수 있는 PCB 작동을 보장합니다.
솔더 마스크 사이의 간격은 구리 요소와 솔더 마스크 층 간의 거리입니다. 충분한 간격을 유지하면 솔더 마스크가 패드와 트레이스를 침범하지 않도록 하여, 조립 과정에서 솔더링 문제를 방지할 수 있습니다. 적절한 솔더 마스크 간격을 준수하면 신뢰할 수 있는 솔더링성과 솔더 마스크 관련 결함을 피할 수 있습니다.
설계 규칙은 PCB 제조업체나 특정 제조 공정에 따라 다를 수 있다는 점을 유념하는 것이 중요합니다. 제조업체에서 제공하는 설계 규칙을 숙지하고, IPC 표준과 같은 산업 표준을 고려하여 PCB설계를 최적화하고, 제조 가능성을 보장하는 것이 중요합니다.
결론
이 기사에서는 최고의 성능을 달성하기 위한 필수 PCB 설계 지침을 다루었습니다. 우리는 신호 무결성, EMI/EMC 준수, 그리고 열 관리 측면에서 부품 배치, 트레이스 라우팅, 레이어 스택업의 중요성을 논의했습니다. 또한 설계 규칙의 중요성을 강조하고 트레이스 폭과 간격, 애뉼러 링(annular ring) 크기, 솔더 마스크 클리어런스와 같은 주요 고려 사항에 대한 통찰을 제공했습니다. 이러한 지침을 따르면 업계 표준을 충족하고 당신의 전자 프로젝트의 성공을 보장하는 고품질 PCB 레이아웃을 설계할 수 있습니다.
JLCPCB 웹사이트를 방문하여 PCB 레이아웃을 최적화하고 전자 설계를 실현시키는 데 도움을 줄 수 있는 설계 도구, 튜토리얼, 다양한 서비스를 확인해 보세요. 다음 PCB 기초 시리즈 기사도 기대해 주세요.
지속적인 성장
PCB 비아 종횡비 계산: 홀 직경과 도금 신뢰성
리플로우나 열 사이클 이후에야 간헐적인 오픈 불량이 나타난다면 PCB 비아의 도금 상태를 확인해야 합니다. 비아 종횡비(via aspect ratio)는 기판 두께 또는 비아 깊이와 드릴 직경의 관계를 나타내며, 깊고 좁은 홀을 얼마나 균일하게 도금할 수 있는지 판단하는 주요 지표입니다. 종횡비가 지나치게 크면 홀 중앙까지 도금액이 원활하게 공급되지 않아 동박이 얇아지거나 보이드와 배럴 균열이 생길 가능성이 커집니다. 이 글에서는 계산식, 스루홀과 마이크로비아의 일반 범위, 설계 방법과 제조 공정을 살펴봅니다. 핵심 요약 종횡비 = 기판 두께 또는 비아 깊이 ÷ 도금 전 드릴 직경입니다. 스루홀 종횡비가 커질수록 홀 중앙의 도금 균일도 관리가 어려워집니다. 기판 두께를 줄이거나 허용 가능한 가장 큰 드릴을 사용하면 제조 여유가 커집니다. 일반 범위는 참고값이며 제조사의 실제 홀·도금 능력을 먼저 확인해야 합니다. PCB 제조에서 비아 종횡비가 의미하는 것 비아 종횡비 계산식 PCB 비아 종횡비......
PCB 임피던스란? 계산 공식과 제어 방법
임피던스는 PCB 설계, 특히 고속·고주파 회로에서 중요한 복소 파라미터입니다. PCB 트레이스가 교류(AC) 신호의 흐름에 제공하는 전체 방해 정도를 나타냅니다. 실제 PCB 트레이스는 길이와 폭, 두께를 가지며 기준면 위에 배치되므로 저항, 인덕턴스와 커패시턴스가 선로 전체에 분포합니다. 따라서 임피던스가 0인 이상적인 도선처럼 동작하지 않습니다. PCB 임피던스는 신호 무결성과 전력 전달, 시스템 성능에 직접 영향을 줍니다. 이 글에서는 임피던스의 뜻과 공식, 임피던스 제어가 필요한 이유, 영향을 주는 요소와 설계 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 임피던스 Z는 저항 R과 리액턴스 X를 포함하며 주파수에 따라 달라집니다. 고속 신호에서는 PCB 트레이스를 단순 도선이 아닌 전송선로로 다뤄야 합니다. 선폭·동박 두께·유전체·기준면 거리·솔더 마스크와 비아 구조가 특성 임피던스에 영향을 줍니다. 제조사의 실제 스택업을 기준으로 계산하고 시뮬레이션과 측정으로 검증해야 합니다. 임피던스란? 임피던스......
계층형 회로도 설계: 복잡한 PCB를 기능별로 구성하는 방법
핵심 요약 계층형 회로도는 상위 기능 블록과 중첩된 하위 시트를 연결해 복잡한 회로를 구조적으로 정리합니다. 기능별 분할은 작업 오류를 줄이고 팀원의 병행 개발과 검증된 하위 회로의 재사용을 돕습니다. 상위 블록 구성, 포트 방향 정의, 넷 범위 관리, PCB 레이아웃 반영의 네 단계로 진행합니다. 하위 시트를 복제할 때는 넷 범위 충돌과 BOM 참조 번호의 중복을 확인해야 합니다. EasyEDA에서 설계한 회로를 JLCPCB의 PCB 제조 및 SMT 조립으로 연결할 수 있습니다. 2~32층 기판 등 제조 사양은 선택한 공정과 주문 조건에 맞춰 확인합니다. 계층형 회로도 설계의 기본 개념 계층형 회로도는 복잡한 전자 회로를 상위 기능 블록과 하위 시트로 구성하는 방식입니다. 여러 페이지에 회로를 평면적으로 나열하는 대신 기능 간 관계를 구조적으로 표현합니다. 고밀도 하드웨어의 연결을 관리하고 신호 연결 오류를 줄이며 다층 PCB 제작을 준비하는 데 도움이 됩니다. 계층형 회로도란? 계층형 회로......
PCB 리버스 엔지니어링(역설계): 회로도·넷리스트 복원 가이드
핵심 요약 BOM 및 부품 매핑 → 레이어·넷리스트 추출 → 회로도 복원과 DFM 검증의 3단계로 진행합니다. 광학 이미지보다 멀티미터로 확인한 전기적 연결과 검증된 넷리스트를 우선합니다. 외층은 스캔할 수 있지만 블라인드·베리드 비아가 있는 HDI는 micro-CT 또는 디레이어링이 필요할 수 있습니다. 트레이스 폭을 그대로 복사하지 말고 새 적층과 유전체 두께에 맞춰 임피던스를 다시 계산합니다. 마킹이 없는 IC는 전원 핀, 주변 부품, 핀 연결과 동작 신호를 함께 분석합니다. 동작 중인 장비의 PCB가 있지만 공급업체가 사라지고 설계 파일도 남아 있지 않은 경우가 있습니다. PCB 리버스 엔지니어링 또는 PCB 역설계는 완성된 기판을 분석해 회로도, BOM, 넷리스트와 제조 데이터를 복원하는 과정입니다. 이 글에서는 3단계 작업 흐름, 적합한 이미지 장비, HDI 비아 분석, 마킹 없는 IC 식별과 재제작 전 DFM 검증 방법을 설명합니다. PCB 리버스 엔지니어링이란? PCB 역설계는 ......
임피던스란? 공식·스킨 효과·PCB 임피던스 설계 가이드
임피던스는 교류 회로와 고속 PCB 설계에서 반드시 이해해야 하는 기본 개념입니다. 이 글에서는 임피던스 공식과 위상, 스킨 효과, 임피던스 정합, 부품 선택 및 전송선로의 특성 임피던스를 정리합니다. 임피던스란? 임피던스(Z)는 교류 전류의 흐름을 방해하는 전체 성분으로, 저항(R)과 리액턴스(X)로 구성됩니다. 저항은 전류를 제한하고, 리액턴스는 커패시터와 인덕터에서 에너지를 저장하거나 방출하는 과정과 관련됩니다. Z = R + jX 여기서 R은 저항 성분, X는 리액턴스 성분, j는 허수 단위입니다. 커패시터와 인덕터의 리액턴스는 주파수에 따라 달라지므로 교류 회로의 임피던스도 주파수 의존성을 갖습니다. 임피던스의 크기와 위상각은 다음과 같습니다. |Z| = √(R² + X²) θ = arctan(X/R) 전압과 전류 사이의 위상 관계는 변압기, 모터, 교류 전력 시스템의 역률과 동작 특성에 영향을 줍니다. 스킨 효과 주파수가 높아지면 교류 전류가 도체 단면 전체보다 표면 부근에 집중되는......
고품질 PCB 회로도 작성 방법: 기호·라벨링·EDA 도구 가이드
정확한 회로도는 PCB 설계의 출발점입니다. 회로도는 전기 회로의 부품과 연결 관계를 표준 기호로 나타낸 설계 문서입니다. 이 가이드에서는 회로도의 역할, 표준 기호, 작성 순서, 검토 방법과 주요 EDA 도구를 살펴봅니다. 1. 회로도 이해하기 회로도란? 회로도(Schematic Diagram)는 표준화된 기호와 선을 이용해 전기 회로의 부품 및 상호 연결 관계를 표현한 도면입니다. 회로도의 목적 의사소통: 엔지니어, 설계자, 기술자가 회로의 구조와 기능을 동일한 기준으로 이해할 수 있게 합니다. 시각화: 복잡한 전기 시스템의 신호 흐름과 구성을 빠르게 파악할 수 있습니다. 분석 및 문제 해결: 연결 관계를 한눈에 보여 주어 회로 분석, 고장 진단과 디버깅을 돕습니다. 문서화: 향후 수정, 재현과 유지보수에 필요한 기준 자료가 됩니다. PCB 레이아웃의 기반: 부품 배치와 배선의 기준을 제공합니다. 자세한 내용은 PCB 레이아웃 가이드를 참고할 수 있습니다. 함께 읽기: PCB 설계 규칙 및......